2396708_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396708_ja-JP

2396708_ja-JP

S32K3X8EVB-Q289 電源に関する質問

S32K3X8EVB-Q289ボードを購入しましたが、電源ケーブルは別途購入する必要があります。12V 2A以上の電源アダプターを購入すべきでしょうか?それともNXPが推奨する製品はありますか?

FRDM-A-S32K358はUSB Type-Cポートを使用しているため、ノートPCのUSBポートで十分な電力を供給していました。

Re: S32K3X8EVB-Q289 Power Supply Question

こんにちは、 @wj_kwak さん

はい、S32K3X8 EVB HW UMの中に記載されている通り、+12V/≥2Aを供給する外部電源ならどんなものでも使えます。

Julin_AragnM_0-1784565662949.png

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: