Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS 3.5 RTD 4.4.2.0.0 CANIF配置问题 在配置 CanIf 层时,我发现 CanIf 中缺少与 PDU 相关的配置,并且生成的代码不包含 CanIf.c 等文件。   请问您能否帮忙查看一下如何生成与 CanIf 相关的代码?谢谢。 Re: S32DS 3.5 RTD 4.4.2.0.0 CANIF配置问题 你好@RRR123 , RTD 软件包中提供的 CanIf 模块只是一个支持短截线。该存根模块为 CAN 驱动程序提供编译和测试所需的头文件,这意味着其功能尚未完全实现。您可以自行实现所需功能,或者向 Elektrobit、Vector 等供应商请求第三方堆栈。 此致, 朱利安
View full article
discontinuation The Longevity Program for the MPC564XF product expired in October 2026. 1. What is the expected product discontinuation (EOL) date for the MPC564XF? 2. We are considering the MPC5777C as a replacement for the MPC564XF. What is the plan for Up-Screening the MPC5777C?        (For reference, the MPC5674F was previously temperature-up-screened using the PC5674FF3MZP3 supplied by Teledyne e2v.) Re: discontinuation Hello, 1. MPC564xF EOL The expiration of the MPC564xF Product Longevity period in October 2026 does not imply immediate product discontinuation. The longevity period defines the minimum period for which NXP commits to product availability, and the product may continue to be manufactured and supplied after this period expires. At present, no specific EOL date for the MPC564xF has been announced. Product EOL and future availability should always be consulted with your NXP sales representative or authorized NXP distributor, who can provide the latest product availability and lifecycle information for your specific ordering part number. 2. MPC5777C temperature up-screening The standard MPC5777C already supports an operating junction temperature (TJ) range of −40 °C to +150 °C, while the specified ambient operating temperature (TA) range is −40 °C to +125 °C. Therefore, operation up to +150 °C junction temperature does not require additional temperature up-screening. If your requirement is specifically for an extended ambient temperature range, such as −55 °C to +125 °C, comparable to the previously up-screened PC5674FF3MZP3, this is outside the standard MPC5777C temperature specification. We do not currently have confirmed information regarding availability or a plan for such an up-screened MPC5777C version. This would need to be evaluated separately with the responsible product/business team and/or Teledyne e2v. Best regards, Peter
View full article
在mpc8349-mitx平台上不允许执行su操作 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我遇到一个小问题,但却让我很烦恼。以 root 用户身份登录本地控制台(串口)后,我需要通过 telnet 连接到平台,然后切换到 root 用户才能继续测试。很简单,我在 *nix 系统上已经做过无数次了。 真的是这样吗?我创建了一个用户帐户,可以通过 telnet 登录,但是尝试使用 su 命令时出现以下错误: -sh-2.05b$su - root 密码: su:无法设置组:操作不允许 我已经检查了 /etc/passwd 和 /etc/group 的权限。 已将 suid sgid 添加到 busybox chmod u+s /bin/busybox chmod g+s /bin/busybox 但目前为止还没有成功。向能够解答这个问题的专家致敬! 短暂性脑缺血发作 /steverino2 Re: su Operation not permitted on mpc8349-mitx platform <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 尝试编辑文件 /etc/busybox.conf,并取消注释以下行:su = ssx root.root
View full article
マイクロコントローラのプログラミングを始めたいですか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> どのモトローラのマイクロコントローラを良い出発点として使うべきでしょうか?私は電子工学の学位を持ち、修理を職業にしており、プロトタイプもかなり上手く作れますが、モトローラのマイクロコントローラについては何も知りません。どちらを使えばいいですか?もっと重要なのは、プログラミング方法を教えてくれる本はどれを買えばいいですか?私は、関連性のない複数のFreescaleのテキストリリースよりも、教科書の方が良いと思います。フリースケールは初心者向けの分かりやすい入門書を提供していますか?どんなご支援でも大変ありがたいです。C. Re: Want to get started programming microcontrollers <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールであれ他のベンダーであれ、特定のマイクロコントローラを選択する際は、アプリケーションデザインパラメータから始まります。ペリフェラルのサポートなどのパラメータを知っていれば、少し調べれば適切なマイクロコントローラを選ぶのは比較的簡単です。 マイクロコントローラのプログラミングに関する一般的な知識を求めるなら、まずはC/C++やアセンブリ言語の書籍を読んだり参照したりすることから始めるとよいでしょう。C語のオンラインチュートリアルは初心者にとって非常に役立ちます。特定のプロジェクトのために選択した統合開発環境は、これらの言語でアプリケーションコードを簡単にコンパイルできます。例としてCodeWarriorがあり、特定のファミリマイクロコントローラをサポートする評価用コピーを提供していると記憶しています(プログラミング密度に制限があります)。マイクロコントローラ自体は比較的安価で、これは相対的な意味だと理解していますが、10ドル前後の高性能な32ビットマイクロコントローラでも多くのペリフェラルやそうしたアプリケーションをサポートしており、通常は組み込みOSが必要で、これはこの投稿の範囲外だと思います。ご覧いただくほとんどのマイクロコントローラは無料でサンプリング可能です。コンポーネントやソフトウェア固有のドキュメントやアプリケーションノートは、開発のあらゆる段階で非常に貴重なので、再検討した方がよいかもしれません。プログラミングを練習し、IDEsに慣れていけば、気づけば新しいことに挑戦したくなるでしょう。楽しんでください!
View full article
T2080 IFC bus engine does not run after a valid PORESET Hi  I got stuck on IFC. On our custom T2080 board, the IFC does not work after a normal power-on reset. The RCW loads from 16-bit SPI (BOOT_LOC = Memory Complex), the cores run, and DDR passes a memory test. The platform clock is confirmed at 400 MHz: PLLPGSR CFG = 4, and CLK_OUT measures 12.5 MHz at platform/32. The IFC is set up for 16-bit NOR on CS0, NAND on CS1 and a CPLD (GPCM) on CS2, with LAWs (target 0x1F) and CSPR/AMASK/CSOR/FTIM verified by readback. Every access to any IFC chip select hangs, from both the debugger and core 0. IFC_CLK0 never toggles, CS0_B and CS2_B never assert, and IFC_GCR[SOFT_RST_ALL] never clears. Meanwhile IFC_CSR = 0x80000000 (CLK_STAT = 1), IFC_CCR = 0x03008000, DEVDISR5 = 0, IFCCLKDR = 0, CM_EVTER_STAT = 0 and RSTRQSR1 = 0. The behaviour is the same at 400 and 500 MHz, with the hard-coded RCW (cfg_rcw_src=0_1001_1110), and with BOOT_LOC = IFC (CSPR0 is set to 0x00000151, but core 0 hangs on its first fetch). IFC_CLK0 toggles only when PORESET_B is never asserted (chip never reset, cores not running), and it is absent while PORESET_B is held low. We have ruled out RCW pin multiplexing and IFC_MODE, external devices on the IFC bus (all tri-stated in a test build), reset timing, the IFC_CLK board path, and the published errata (T2080CE Rev 5). Questions: Is there any condition that keeps the IFC bus engine idle after a valid reset, with CLK_STAT = 1 but no external clock and a soft reset that never completes? If not, does this indicate a defective IFC block on this device, and is there a further test you would recommend before we replace the part? Best regards,
View full article
Want to get started programming microcontrollers What motorola microcontroller should I use as a good starting point?. I Have an electronics degree, repair for a living, and can prototype pretty well, but I don't know anything about motorola microcontrollers. which one should I use? more importantly,, what book should I get that will teach me how to program it. I would prefer a text book over several unrelated freescale text releases. Does Freescale have a good primer for a beginner? any help much appreciated. C. Re: Want to get started programming microcontrollers The choice of any specific microcontroller be it freescale or any other vendor begins with the applications design parameters. If you know these parameters such as peripheral support then choosing an appropriate microcontroller is fairly easy with a little research.  If you are seeking general knowledge on programming a microcontroller then you may want to begin by reading or referencing a book in C/C++ or assembly language. On-line tutorials in C can be very helpful for beginners. The integrated development environment that you choose for a specific project will easily compile your application code in these languages. An example is CodeWarrior which I believe offers evaluation copies that support certain family microcontrollers (programming density limited). The microcontrollers themselves are fairly cheap which I understand is relative term but even higher end 32 bit microcontrollers around the 10 dollar range support many peripherals and such applications will usually require an embedded operating system which I believe is out of the scope of this post. Most of the microcontrollers you see can be sampled free. You may want to reconsider component and software specific documentation and application notes because they are invaluable for all stages of development. Practice programming and becoming familiar with the IDE and before you know it you'll want to start trying new things, ENJOY!
View full article
TFT解锁工具v6.2安装包 - 官方版(所有手机)最新2028版 TFT Unlock Tool是一款基于 Windows 的手机维修应用程序,专为安卓智能手机的维护、故障排除和软件修复而设计。它为维修三星、小米、OPPO、vivo、realme、Tecno、Infinix 等安卓设备的技术人员提供各种工具。 获取 TFT 解锁工具 TFT解锁工具概述 TFT解锁工具通常被手机维修技术人员用于Android设备管理和故障排除。根据安装版本和支持的设备,它可能为联发科、高通和紫光展锐设备提供芯片组相关功能。 支持的器件 TFT解锁工具与多家知名安卓设备制造商相关联。 三星 小米和红米 Oppo 维沃 Realme 华为 Tecno Infinix 伊泰尔 摩托罗拉
View full article
Odin Pro Tool V4.0 FMI 关闭工具最新版本 2028 下载 Odin Pro Tool V4.0 FMI 关闭工具最新版本 2028 下载 下载链接
View full article
Odin Pro Tool V4.0 FMI OFF Tool Latest Version 2028 Download Odin Pro Tool V4.0 FMI OFF Tool Latest Version 2028 Download Download Link
View full article
2026 电子展总结 | TKD Technology 全球电子行业旗舰展会 Electronica 2026 已圆满落幕。本次展会汇聚了来自 60 个国家的 3512 家参展商和 8 万多名专业人士,以人工智能计算、汽车智能、高速通信和工业可靠性为核心主题。作为电子系统的时序心脏,频率控制元器件受到了全球供应链的极大关注。 在我们的展位上,TKD 展示了两种关键的振荡器解决方案:   ✅ 符合AEC-Q200标准的汽车级振荡器(-40℃~125℃),适用于功能域控制器、电池管理系统(BMS)、T-BOX和超宽带(UWB)应用。   ✅ 用于 800G/1.6T/3.2T 的高基频、低抖动差分振荡器光模块(312.5/625)MHz,典型相位抖动低至 15 fs) 根据展会上分享的行业数据:   ▪ 中国供应全球约 38% 的频率元器件。预计到 2026 年,国内石英晶体市场将增长 9.6%,高于全球平均水平 8.5%。   ▪ LightCounting 预测 2026 年光收发器市场规模将达到 260 亿美元(同比增长 60%)。800G/1.6T/3.2T的推出这推动了对超高频、低抖动振荡器的需求,而边缘 AI 硬件则对时钟抖动和稳定性提出了更严格的标准。   ▪ 全球汽车石英晶体市场规模估计为 42.6 亿美元(同比增长 12.1%)。现代NEV现在使用15-20个主定时晶体,而以前只有3-5个。电子汽车大会重点关注车辆电气化、物理人工智能和供应链可靠性。 我们注意到欧洲汽车买家非常重视 AEC-Q200 认证和稳定的长期供应。许多全球客户正在积极实现供应商多元化。 TKD 凭借其专有的光刻技术和完整的频率控制产品组合,为光通信、汽车电子和工业应用开发高性能定时解决方案。 向大家提问:   您认为下一代 1.6T/3.2T 发动机面临的最大时序挑战是什么?光模块还是新型汽车功能域控制器?相位抖动、温度稳定性还是长期供电连续性是您的首要考虑因素?让我们在下面讨论。 #electronica2026 #定时解决方案 #晶体振荡器 #汽车电子 #光模块
View full article
electronica 2026 Wrap-up | TKD Technology The global electronics flagship electronica 2026 has concluded. The show gathered 3,512 exhibitors from 60 countries and 80,000+ professionals, with AI computing, automotive intelligence, high-speed communications and industrial reliability as core themes. As the timing heartbeat of electronic systems, frequency control components attracted great attention from the global supply chain. At our booth, TKD showcased two key oscillator solutions:   ✅ AEC-Q200 automotive-grade oscillators (-40℃ ~ 125℃) for domain controllers, BMS, T-BOX and UWB   ✅ High-fundamental-frequency, low-jitter differential oscillators for 800G/1.6T/3.2T optical modules (312.5/625 MHz, typical phase jitter down to 15 fs) From the industry data shared at the show:   ▪ China supplies ~38% of global frequency components. The domestic quartz crystal market is projected to grow 9.6% in 2026, higher than the global average of 8.5%.   ▪ LightCounting forecasts the 2026 optical transceiver market at USD 26B (+60% YoY). The rollout of 800G/1.6T/3.2T fuels demand for ultra-high-frequency, low-jitter oscillators, while edge AI hardware raises stricter standards for clock jitter and stability.   ▪ Global automotive quartz crystal market is estimated at USD 4.26B (+12.1% YoY). Modern NEVs now use 15–20 master timing crystals, compared with only 3–5 previously. The electronica Automotive Conference focused on vehicle electrification, Physical AI and supply chain reliability. We noticed European automotive buyers highly value AEC-Q200 certification and stable long-term supply. Many global customers are actively diversifying their supplier base. With proprietary lithography and a full frequency control portfolio, TKD develops high-performance timing solutions for optical communications, automotive electronics and industrial applications. Question for the community:   What is your biggest timing challenge for next-gen 1.6T/3.2T optical modules or new automotive domain controllers? Is phase jitter, temperature stability or long-term supply continuity your top priority? Let’s discuss below. #electronica2026 #TimingSolutions #CrystalOscillator #AutomotiveElectronics #OpticalModules
View full article
Avast SecureLine VPN 2027 Download Latest Avast SecureLine VPN: Protecting Online Privacy and Securing Internet Connections Internet connectivity has become an essential part of everyday life, but browsing the web also involves sharing information across different networks and online services. Whether accessing personal accounts, working remotely, or using public Wi-Fi, protecting sensitive information is an important consideration. Avast SecureLine VPN is a virtual private network application designed to improve online privacy by encrypting internet traffic and routing connections through remote VPN servers. ►Get Avast SecureLine VPN Developed by Avast, SecureLine VPN provides a straightforward way to establish an encrypted connection without requiring users to configure complicated network settings. It is intended for people who want additional privacy when browsing the internet and accessing online services. Understanding Avast SecureLine VPN A virtual private network, commonly known as a VPN, creates an encrypted connection between a user's device and a VPN server. Instead of sending internet traffic directly through the usual connection, supported traffic passes through the selected server. Avast SecureLine VPN uses this technology to help protect information transmitted over the internet. It can also replace the public IP address visible to websites with the address of the VPN server. This provides an additional layer of privacy, although it does not make users completely anonymous or protect against every online threat. Data Encryption and Connection Security One of the primary purposes of Avast SecureLine VPN is protecting internet traffic through encryption. Encryption helps prevent other parties on the same network from easily reading information transmitted between a device and the VPN server. This can be particularly useful when connecting through public wireless networks in cafés, hotels, airports, and other shared environments. The software uses supported VPN protocols and encryption technologies to establish protected connections. Available protocols and settings may vary depending on the device and software version. Global Server Network Avast SecureLine VPN provides access to VPN servers in multiple countries and locations. Users can select an available server according to their connection requirements. Connecting through a different location changes the public IP address presented to websites and online services. This can be useful for accessing services that are available in particular regions, although individual websites may still restrict VPN connections. The actual number of available server locations depends on the subscription and current service infrastructure. Protection on Public Wi-Fi Public Wi-Fi networks are convenient, but they may not provide the same level of security as a properly configured private network. Avast SecureLine VPN helps protect supported internet traffic by creating an encrypted tunnel between the device and its VPN server. This can reduce the exposure of information while using shared wireless connections. Users should still follow basic security practices, including using secure websites, enabling multifactor authentication, and avoiding suspicious downloads. Kill Switch and Connection Protection VPN connections can occasionally become interrupted because of network problems or server changes. Depending on the platform and version, Avast SecureLine VPN offers connection protection features designed to reduce the risk of exposing traffic if the VPN disconnects unexpectedly. A kill switch can block internet access when the protected connection is interrupted, helping prevent data from being transmitted outside the VPN tunnel. Such features are particularly relevant for users who want their internet traffic to remain protected throughout an online session. Privacy and IP Address Masking A VPN can change the public IP address that websites see when a user connects to the internet. Avast SecureLine VPN routes supported traffic through its servers, making the VPN server's IP address visible instead of the user's ordinary public IP address. This can help reduce direct exposure of the original IP address to websites. However, cookies, account logins, browser fingerprinting, and other tracking methods may still identify browsing activity. A VPN should therefore be considered one component of a broader online privacy strategy. Ease of Use and Device Compatibility Avast SecureLine VPN is designed with a relatively straightforward interface. Users can connect to an available server through the application without manually configuring every network parameter. The service has offered applications for Windows, macOS, Android, and iOS, although supported versions and features can change over time. Its simple connection process makes it accessible to people who have limited experience with VPN technology. Who Can Benefit from Avast SecureLine VPN? The application can be useful for several types of users: Remote workers: Adding encryption when accessing the internet from different locations. Frequent travellers: Protecting supported traffic while using hotel and airport Wi-Fi. Privacy-conscious users: Reducing direct exposure of their public IP address. Students: Adding a layer of protection when using shared campus networks. Everyday internet users: Maintaining an encrypted connection during ordinary browsing activities. Limitations to Consider Although a VPN provides useful privacy benefits, it cannot replace antivirus protection, firewall security, or responsible browsing habits. Connection speeds may also vary depending on server distance, network conditions, and server load. Some websites and streaming platforms may restrict VPN traffic. Users should also review the provider's privacy policy, data-handling practices, subscription conditions, and available features before choosing a VPN service. Conclusion Avast SecureLine VPN is an internet privacy application designed to protect supported network traffic through encryption and remote server connections. Its IP address masking, public Wi-Fi protection, server selection, and straightforward interface make it a convenient option for users seeking additional online privacy. While it cannot guarantee complete anonymity or prevent every cybersecurity threat, it can contribute to a more protected browsing experience when used alongside good security practices. Understanding its capabilities and limitations helps users make informed decisions about their online privacy. ►Get Avast SecureLine VPN
View full article
Avast SecureLine VPN 2027 最新版下载 Avast SecureLine VPN:保护在线隐私和保障互联网连接安全 互联网连接已成为日常生活的重要组成部分,但浏览网页也涉及在不同的网络和在线服务之间共享信息。无论是访问个人账户、远程办公还是使用公共 Wi-Fi,保护敏感信息都是一项重要的考虑因素。Avast SecureLine VPN 是一款虚拟专用网络应用程序,旨在通过加密互联网流量和将连接路由到远程 VPN 服务器来提高在线隐私。 ►获取 Avast SecureLine VPN 由 Avast 开发的 SecureLine VPN 提供了一种简单的方法来建立加密连接,而无需用户配置复杂的网络设置。它旨在为那些在浏览互联网和访问在线服务时希望拥有额外隐私的用户提供服务。 了解 Avast SecureLine VPN 虚拟专用网络(VPN)可在用户设备和 VPN 服务器之间建立加密连接。支持的流量不会直接通过常规连接发送互联网流量,而是通过选定的服务器发送。 Avast SecureLine VPN 利用这项技术来帮助保护通过互联网传输的信息。它还可以将网站可见的公共 IP 地址替换为 VPN 服务器的地址。 这提供了一层额外的隐私保护,但并不能使用户完全匿名或抵御所有网络威胁。 数据加密和连接网络安全 Avast SecureLine VPN 的主要用途之一是通过加密保护互联网流量。 加密有助于防止同一网络上的其他方轻易读取设备与 VPN 服务器之间传输的信息。在咖啡馆、酒店、机场和其他共享环境中通过公共无线网络连接时,这尤其有用。 该软件使用受支持的 VPN 协议和加密技术来建立受保护的连接。可用协议和设置可能因设备和软件版本而异。 全球服务器网络 Avast SecureLine VPN 提供对多个国家和地区 VPN 服务器的访问。 用户可以根据自己的连接需求选择可用的服务器。通过不同位置连接会改变网站和在线服务所显示的公共 IP 地址。 这对于访问特定地区提供的服务非常有用,但个别网站可能仍然会限制 VPN 连接。 实际可用的服务器位置数量取决于订阅情况和当前的服务基础设施。 公共 Wi-Fi 保护 公共 Wi-Fi 网络虽然方便,但其网络安全可能不如配置完善的专用网络。 Avast SecureLine VPN 通过在设备与其 VPN 服务器之间创建加密隧道来帮助保护受支持的互联网流量。 这样可以减少在使用共享无线连接时信息泄露的风险。用户仍应遵循基本的网络安全措施,包括使用安全网站、启用多因素身份验证以及避免下载可疑文件。 紧急停止开关和连接保护 由于网络问题或服务器变更,VPN连接偶尔会中断。 根据平台和版本不同,Avast SecureLine VPN 提供连接保护功能,旨在降低 VPN 意外断开连接时流量暴露的风险。 当受保护的连接中断时,终止开关可以阻止互联网访问,从而防止数据被传输到 VPN 隧道之外。 对于希望在整个在线会话期间保护其互联网流量的用户来说,这些功能尤其重要。 隐私和IP地址掩码 VPN 可以更改用户连接到互联网时网站看到的公共 IP 地址。 Avast SecureLine VPN 通过其服务器路由支持的流量,使 VPN 服务器的 IP 地址可见,而不是用户的普通公共 IP 地址。 这有助于减少网站直接接触原始 IP 地址的风险。但是,cookie、账户登录、浏览器指纹和其他跟踪方法仍然可以识别浏览活动。 因此,VPN应该被视为更广泛的在线隐私保护策略的一个组成部分。 易用性和设备兼容性 Avast SecureLine VPN 的界面设计相对简单明了。用户可以通过应用程序连接到可用的服务器,而无需手动配置每个网络参数。 该服务已提供适用于 Windows、macOS、Android 和 iOS 的应用程序,但支持的版本和功能可能会随着时间而改变。 其简单的连接过程使其易于上手,即使是 VPN 技术经验有限的人也能轻松使用。 哪些用户可以从 Avast SecureLine VPN 中受益? 该应用程序对多种类型的用户都很有用: 远程办公人员:从不同地点访问互联网时添加加密。 经常出差旅行的人:在使用酒店和机场 Wi-Fi 时保护受支持的流量。 注重隐私的用户:减少其公共 IP 地址的直接暴露。 学生:在使用共享校园网络时增加一层保护。 日常互联网用户:在日常浏览活动中保持加密连接。 需要考虑的局限性 虽然 VPN 可以提供有用的隐私保护,但它不能取代防病毒保护、防火墙网络安全或负责任的浏览习惯。 连接速度也可能因服务器距离、网络状况和服务器负载而异。部分网站和流媒体平台可能会限制 VPN 流量。 用户在选择 VPN 服务之前,还应查看提供商的隐私政策、数据处理方式、订阅条款和可用功能。 结束语 Avast SecureLine VPN 是一款互联网隐私应用程序,旨在通过加密和远程服务器连接来保护受支持的网络流量。其 IP 地址掩蔽、公共 Wi-Fi 保护、服务器选择和简单易用的界面,使其成为寻求更高在线隐私的用户的便捷选择。 虽然它不能保证完全匿名或防止所有网络安全威胁,但如果与良好的安全实践结合使用,它可以带来更安全的浏览体验。了解其功能和局限性有助于用户就其在线隐私做出明智的决定。 ►获取 Avast SecureLine VPN
View full article
T2080 IFCバスエンジンは有効なPORESETの後には実行されません こんにちは IFCで行き詰まってしまいました。 当社独自のT2080ボードでは、通常の電源投入リセット後にIFCが動作しません。RCWは16ビットSPI(BOOT_LOC = メモリ複合体)からロードされ、コアが実行され、DDRはメモリテストに合格する。 プラットフォームクロックは400 MHzで確認されており、PLLPGSR CFG = 4、CLK_OUTはプラットフォーム/32で12.5 MHzと測定されています。 IFCは、CS0に16ビットNOR、CS1にNAND、CS2にCPLD(GPCM)が配置され、LAW(ターゲット0x1F)とCSPR/AMASK/CSOR/FTIMは読み出しによって検証されます。 デバッガーとコア0の両方から、いかなるIFCチップ選択へのアクセスもすべてハングします。IFC_CLK0トグルは決して切り替わらず、CS0_BもCS2_Bもアサートせず、IFC_GCR[SOFT_RST_ALL]は決してクリアされません。 一方、IFC_CSR = 0x80000000 (CLK_STAT = 1)、IFC_CCR = 0x03008000、DEVDISR5 = 0、IFCCLKDR = 0、CM_EVTER_STAT = 0、RSTRQSR1 = 0 となります。 400 MHz と 500 MHz では動作は同じで、ハードコードされた RCW (cfg_rcw_src=0_1001_1110) と BOOT_LOC = IFC (CSPR0 は 0x00000151 に設定されますが、コア 0 は最初のフェッチでハングします) の場合も同様です。 IFC_CLK0は、PORESET_Bがアサートされていないとき(チップがリセットされていないとき、コアが実行されていないとき)にのみトグルし、PORESET_Bがローに保持されている間は存在しません。 RCWピンの多重化とIFC_MODE、IFCバス上の外部デバイス(テストビルドではすべてトライステート状態)、リセットタイミング、IFC_CLKボードパス、および公開されている正誤表(T2080CE Rev 5)は除外しました。 質問: 有効なリセット後、CLK_STAT = 1 であるにもかかわらず外部クロックがなく、ソフトリセットが完了しない状態で、IFC バスエンジンがアイドル状態のままになるような状況はありますか? そうでない場合、これはこのデバイスのIFCブロックに欠陥があることを示しているのでしょうか?また、部品交換の前に推奨する追加のテストはありますか? よろしくお願いいたします。
View full article
中止 MPC564XF製品の長寿プログラムは2026年10月に終了しました。 1. MPC564XFの製品廃止(EOL)予定日はいつですか? 2. MPC564XFの代替品としてMPC5777Cを検討しています。MPC5777Cの性能向上計画はどのようなものですか?     (参考までに、MPC5674Fは以前、Teledyne e2v社製のPC5674FF3MZP3を使用して温度上昇スクリーニングを実施済みです。) Re: discontinuation こんにちは、 1. MPC564xF 販売終了 MPC564xF製品寿命期間が2026年10月に満了しても、即時の製品生産終了を意味するわけではありません。有効期間とは、NXPが製品の供給を約束する最低期間を定めており、この期間終了後も製品の製造および供給を継続することができます。現時点では、MPC564xFの販売終了日(EOL)は発表されていません。 製品のEOLおよびFUTUREの供給状況については、必ずNXPの営業担当者または認定NXP代理店にご相談ください。最新の製品在庫およびライフサイクル情報は、ご注文部品番号のご提供を受けてくれます。 2. MPC5777C温度アップスクリーニング 標準MPC5777Cはすでに動作接合温度(TJ)範囲を−40°Cから+150°Cまでサポートしており、指定された周囲動作温度(TA)範囲は−40°Cから+125°Cです。したがって、接合部温度が+150℃までの動作には、追加の温度上昇対策は必要ありません。 もしお客様のご要望が、以前に選別されたPC5674FF3MZP3と同等の、-55℃から+125℃といった広い周囲温度範囲である場合、これは標準のMPC5777Cの温度仕様の範囲外となります。現時点では、そのようなアップグレード版MPC5777Cの入手可能性や計画に関する確かな情報はありません。これは担当製品/ビジネスチームおよび/またはTeledyne e2vと個別に評価する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
Odin Pro Tool V4.0 FMI OFFツール 最新バージョン2028 ダウンロード Odin Pro Tool V4.0 FMI OFFツール 最新バージョン2028 ダウンロード ダウンロードリンク
View full article
iMX31 - unable to apply patch (patch-redboot-200712-base.bz2 to ecos_20050912.tar.gz  I have installed imx31-ads-20070511-rel4-ltib.iso on Linux PC (fedora Core 6) and i am having problems with installing redboot source code for imx31ADS.   I have followed all instructions as per the redboot user guide pdf and while applying patch-redboot-200712-base.bz2 to untarred ecos_20050912 source code, the patch fails for some files.   Let me know is there any thing i need to take care while installing redboot for imx31ADS on linux Host PC.   Earlier i tried with rel3 and i got the same problem.   Please suggest.   Is it that i need apply the rej patch manually or is there any other patch for the base that will work on ecos   Thanks   Sanjeev -- Alban Edit: Please always include FSL Part Number in Message Subject line. This is not optional, especially in this board. Message Edited by Alban on 2007-09-11 09:15 PM Re: iMX31 - unable to apply patch (patch-redboot-200712-base.bz2 to ecos_20050912.tar.gz hi.       We are working with Ecos configuration tool for the compilation of the ecos_20050912.tar.gz and when we try to patch it, the base patch has given some error so we have manually patched it, whereas the redboot patch has been patched successfully using patch command,But after the compilation when we try to port redboot.bin to our custom board some of the macros in the hal_platform_setup.h file are missing in the initial execution of the bootloader. Can you suggest wat may be the issue, is there any conflict or package missing in the configuration file. where we have to check for the compilation configuration package information and please give us a suggestion how to proceed. Thanks in advance Best regards, Sivakumar.R.J Re: iMX31 - unable to apply patch (patch-redboot-200712-base.bz2 to ecos_20050912.tar.gz I used patch-redboot-200617-base and patch-redboot-200617-mx31 with the base ecos_20050912.tar.gz and works with the imx31ads.   Fred
View full article
Android实用工具(免费工具)已激活 2027 Android Utility Tool (AUT) 是一款基于 Windows 的移动设备维修程序,旨在帮助技术人员诊断、维护和修理兼容的 Android 智能手机。 下载工具 . . . . .. . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarCore DSP
View full article
KITPFPGMEVME 编程器原理图 我计划使用编程器 KITPFPGMEVME 直接在我的应用板上对 PMIC MMPF0100 进行编程。 我需要一些信息来设计程序员界面: 编程器的 PWRON 输出为开漏?或者推拉式? 考虑到 MMPF0100 的 PWRON 引脚也必须连接到 MPU 的 PMIC_ON_REQ 引脚,我该如何与该引脚进行接口连接? 我已经找到了程序员的 Gerber 文件,请问原理图在哪里可以找到? 感谢您提前给予的支持。 PF0100 | PF0200 Re: KITPFPGMEVME Programmer Schematic Diagram 嗨,米尔科 1:可以看到最小系统连接 PWRON 需要拉起外部。 2:您可以阅读下面链接的用户手册,以获取有关此编程器的更多信息。 KITPFPGMEVME Rev B 程序员 - 用户指南
View full article
Odin Pro Tool V4.0 FMI OFF Tool Latest Version Download 2027 Odin Pro Tool V4.0 FMI OFF Tool Latest Version Download {2027} Download Link . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . #odin tool @odin
View full article