2402811_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402811_ja-JP

2402811_ja-JP

S32K566 LPUART通信の問題

こんにちは、

S32K566マイクロコントローラの4 Uart_Example_S32K566_M7モジュールを使い、LPUARTモジュールクロックは50MHzです。ボーレートを115200に設定し、UARTからUSBへのコンバータを使ってPCにデータを送0xAAしています。しかし、受信したデータは誤りです(0x00 0x80 0x80)。ボーレートを115200/8 = 14400に設定すると、データは正しく受信されます。9600や19200といった異なるボーレートも試してみました。

私はS32DS 3.6.6とSDK 0.8.0を使っています。

Uart_Example_S32K566_M7のソースコードも添付しておりますので、ご確認ください。

参考資料として、設定ファイルと受信データのスクリーンショットを添付しました。


Manikandan_Aruchamy_0-1786092514163.pngManikandan_Aruchamy_0-1786092514163.png


レシーバ端子のウィンドウボーレートは115200です:

Manikandan_Aruchamy_1-1786092584169.pngManikandan_Aruchamy_1-1786092584169.png

レシーバ端末のウィンドウボーレートは14400です:

Manikandan_Aruchamy_2-1786092633034.pngManikandan_Aruchamy_2-1786092633034.png



Re: S32K566 LPUART Communication Issue

こんにちは、 @Manikandan_Aruchamy さん

このメールが、あなたがお元気でいらっしゃる時に届くことを願っています。現在お手元にある製品、まだ正式に発売されていないNPI(新製品導入)についてお手伝いしています。

これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。

正式リリース後、オンラインサポートチームはより幅広いサポートを展開していきます。それまでは、私たちは必要な支援を提供する体制が整っていません。

ご理解いただきありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: