2403576_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2403576_ja-JP

2403576_ja-JP

IMX95 15x15パッケージDDR5に関する問題
こんにちは、 NXPさん
現在、.imx95 15x15パッケージのDDR5をデバッグしているのですが、問題が発生しました。DDR5: RS2G32LO5D4FB-31BT
1. Configを使用しましたi.MX 26.06 用ツール、検証、lpddr5_timing.c でコンパイルされた .bin ファイルを使用、フラッシュ中に、M33 コアは DDR... を表示しました。OEI: 完了、エラー = -1
2. DDRの速度を1866 MT/sに下げましたが、それでも-1のエラーが発生しました。
3. SDKにはIMX9596 15x15 DDR5の公式バージョンが含まれていないことに気づきました。
yrj_0-1786433338089.pngyrj_1-1786433341485.png

Re: imx95 15x15封装 DDR5的问题

こんにちは、 @yrj さん

IMX95はDDR5をサポートしていません。

B.R

Re: imx95 15x15封装 DDR5的问题

こんにちは@pengyong_zhang

LPDDR5に対応していますか?

Re: imx95 15x15封装 DDR5的问题

部品はLPDDR5です。回路図を確認する必要があるかもしれません。

Re: imx95 15x15封装 DDR5的问题

こんにちは、 @yrjさん

はい、LPDDR5とLPDDR4Xに対応しています。

B.R

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Saturday
Updated by: