こんにちは、皆さん。
ox05b1sセンサーと内蔵ISPを搭載したカメラモジュール(NVIDIA Jetson AGX Orin用の5MP RGB-IR Global Shutter GMSL2カメラに似たもの)がi.MX95 FRDMボードに対応しているか知りたいです。
i.MX95はポートがMIPI_CSI2しかないので、GMSL2からMIPI_CSI2コンバータを探す必要があるのは理解していますが、私の質問はNXP Linux BSPに含まれる既存ドライバの互換性に関するものです。NXP Linuxリリースのドライバ カメラドライバーはこのカメラモジュールと直接動作しますか?
dtbファイルに変更を加える必要はありますか?他に何か変更点や追加作業が必要で、計画しておくべきことはありますか?
これはあなたの似たテーマですか?これを参照してください。
これはIMX95カメラのポーティングガイドについての内容で、IMX95の基本的なポーティング手順を知るためにも参考にしてください
また、7.3.10.3も参照できます。ユーザーガイドのカメラモジュール、現在IMX95に対応しています
X-MX95MBDESER01(MAX96724デシリアライザー)+4モジュールX-MX95MBCAM10001(Omnivision OX03C10カメラ+MAX96717シリアライザー)。もし要件が似ているなら、このDTSを基に開発できます。以下のすべてのデバイスツリーファイルは見つかります。7.3.10.3章を参照してください。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf
こんにちは、 @sarve043swaray さん。
ご回答ありがとうございます。dtbファイルの修正方法や、シリアライザー/シリアライザー解除のi2cコマンドをどこに(ファイルやフォルダで)統合すればよいか、何かアドバイスをいただけますか?
よろしくお願いします。
こんにちは、
カメラはi.MX95 BSPドライバとは直接接続できません。OX05B1Sセンサードライバーは再利用可能かもしれませんが、GMSL2のセットアップは統合が必要な別のレイヤーを追加します。SerDes構成(GMSL2ブリッジ、I2Cルーティング、GPIO、CSI-2リンク)にはDTBの変更が必要になる可能性が高く、GMSL2シリアライザー/デシリアライザーのドライバ改造も必要になるかもしれません。プラグアンドプレイのMaximタイムクロック構成ではないので、BSPのカスタマイズや検証作業を計画してください。