NXP Tech Blog - 2ページ

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog - 2ページ

shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

以前の記事では、SE05x(セキュアエレメント)向けライブラリである「Plug and Trust Middleware」のRaspberry Pi上でのセットアップ方法を紹介しました。

本記事執筆時点のPlug and Trust Middleware 04.07.01は、標準ではi.MX 93のFRDM開発ボード(FRDM-IMX93)に対応の旨記載はありませんが、セットアップして動作させることができたため、その方法を紹介いたします。

セットアップ完了後はOpenSSL経由でSE05xを使用する方法Eclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続も同様に動作させることができます。

(作業時間: 30分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 988
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編④として、「ベクトル制御の仕組み」をご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,306
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

Zephyr公式のGetting Started Guideに従ってインストールしたZephyr SDK 1.0.0をMCUXpresso for VSCにインポートすると,デバッガ(GDB)の起動に失敗するという問題が2026年3月23日現在確認されています.原因はSDK 1.0.0でツールチェーンのディレクトリ構造が変更されたことにあり,MCUXpresso機能拡張が新しいパス構造に未対応であるためです.launch.jsonへの直接記述でも回避できないこの問題は,SDK 1.0.0ディレクトリのルートに旧来のパスへのシンボリックリンクを作成するという簡単な操作で解決できます.本記事では,Zephyr環境のインポート手順からシンボリックリンクによるワークアラウンドの適用まで,スクリーンショットを交えてステップごとに解説します.スクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.pngスクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.png

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 814
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPの汎用マイコン向けRTOS「Zephyr OS」で,タッチ対応液晶GUIを動かすまでの手順をステップ・バイ・ステップで解説します.

GUIの構築には,マイコン向け軽量GUIライブラリ「LVGL」と,そのコードをGUI操作で生成できるNXP製ツール「GUI Guider」を使用します.GUI GuiderのサンプルプロジェクトをZephyr用にエクスポートし,i.MX RT1060評価キット(MIMXRT1060-EVKC)と液晶パネル(RK043FN66HS-CTG)上で実際に動作させることがゴールです.

なお,このGUIサンプルのビルドには,現時点ではZephyr OS v4.0.0とZephyr SDK 0.17.0の特定の組み合わせが必要です.この記事では,最新のZephyr環境(v4.3.99)からv4.0.0へ一時的に切り替える方法,パッチの適用,ビルドと書き込み,そして作業後に元の環境へ戻す手順までを詳しく説明します.

DSC_2621 (1).jpegDSC_2621 (1).jpeg

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,558
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

前回の記事でOpenSSL経由でSE05xを使用する方法を解説しました。

OpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーションの例として、実際にEclipse Mosquitto™ clientを使用したMicrosoft Azure IoT Hubへの接続例を紹介します。

(作業時間:30分 *前回記事までの内容がセットアップ済みの前提)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,162
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

前回の記事では、SE05x(セキュアエレメント)向けライブラリである「Plug and Trust Middleware」のセットアップを、Raspberry PiとFRDM-IMX93(i.MX 93向け開発ボード) 向けに行う手順を紹介しました。

セキュアエレメントと「*Plug and Trust Middleware」を用いることで、OpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーション全て(例: Eclipse Mosquitto™ etc.)に対して、アプリケーション側の改造無しで保護機能を適用できます。

本記事では、SE05x と OpenSSL を連携させた実践的な使い方を解説します。

(作業時間:10分 *Plug and Trust Middlewareがセットアップ済みの前提)

*Plug and Trust Middlewareには、Linux上で広く使用されているOpenSSLとの統合も含まれています。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,166
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

セキュア・エレメントには興味があるものの「なんとなく使うのが難しそう」というイメージを持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

NXPのセキュアエレメントSE05xにはPlug and Trust Middlewareというミドルウェアが提供されています。これにはSE05xを使用するための専用APIに加えて、OpenSSLやmbed-TLSといった広く使用されているライブラリに対するプラグインも含まれています。そのためこれらのライブラリを使用したアプリケーション(例:Eclipse Mosquitto™ etc.)は、無変更または非常に少ない変更によりセキュア・エレメントの機能を活用することができます。

このミドルウェアのリファレンス動作環境としてはWindows PC、様々なNXP製MCU/MPU(Linux)に対応していますが、手軽に入手可能なRaspberry Piにも対応しています。

WindowsおよびLinux環境ではコマンドラインツールも利用可能なため様々な動作を手軽に確認可能です。

この記事ではRaspberry Pi上でのPlug and Trust Middlewareのセットアップ方法を紹介します。

(作業時間:20分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,620
shaojun_wang
NXP Employee
NXP Employee

OV5640 can output YUV format and RAW RGB format. i.MX95 supports both formats. The following sections describe the required steps and patches for Android 16.0.0_1.2.0.

1. OV5640 YUV Output

YUV is the default format used on i.MX6 and i.MX8. To enable this format on i.MX95, follow the steps below.

1.1 Apply patch in android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx

0001-linux-support-ov5640-in-mx95-android.patch

1.2 Apply patch in android_build/device/nxp

0001-device-nxp-add-ov5640-to-imx95-config.patch

1.3 Apply patch in android_build/vendor/nxp-opensource/libcamera

0001-neo-pipeline-init-fallback-to-yuv-mode-if-there-is-n.patch

Make sure there is no ov5640.yaml under /vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/.
If the file exists, delete or rename it.

1.4 Build and flash the Android image onto the board

After booting, update the OV5640 dtbo image using fastboot:
fastboot flash dtbo dtbo-imx95-15x15-ov5640.img

1.5 In the U-Boot console, append the only-ov5640 layout

setenv append_bootargs androidboot.camera.layout=only-ov5640

After this, the camera app should be able to open the OV5640 in YUV mode.

2. OV5640 RAW RGB Output

Since the i.MX95 integrates an internal Image Signal Processor (ISP), the OV5640 RAW RGB output is supported in i.MX95 Android.
To enable RAW mode, apply all patches listed in Section 1, and additionally apply the following patch to kernel_imx:

0002-linux-support-ov5640-raw-mode-in-mx95-android.patch

Then push ov5640.yaml to the libcamera config folder:

adb push ov5640.yaml /vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/

To switch back to YUV mode, remove or rename:

/vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/ov5640.yaml

3. Camera Recording

If video recording does not work, check your app’s resolution or frame rate settings.
For example, in the opencamera app, set Video frame rate = 30 fps under “Video Settings”.
After adjusting this value, camera recording should work correctly.

件数が多いもの
0 0 873
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDM-MCXN947のボードを用いて、CAN通信の動作確認を行っていきます。

前回のCANループバック・テストに続き、今回はFRDMボード2台用いて、CAN通信の動作と、実際に送信されるCANフレームを確認してみます。

(作業時間:10分) *CANフレームの解析まで含めるともう少し時間がかかります。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,295
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDM-MCXN947のボードを用いて、CANの動作確認を行っていきます。

今回はインターナル・ループバック・テスト (MCX N947からデータを送信して、その送信したデータをFRDMボードの外部ピンには出さず、デバイス内部でループバックして受信する) を行うため、FRDMボード1台あれば大丈夫です。

(作業時間:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,007
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

EtherCATとモータ制御を一体化したデモと、それを実現する高性能マイコンi.MX RT1180についてご紹介します。

このデモでは、EtherCATによる同期性能と、それに連動する高精度なモータ制御を実演しています。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,239
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

お手頃な値段で、コンパクトに組み込みLinuxを開始できるFRDM(フリーダム)ボードを用いて、Linux BSPのビルド手順を紹介します。

本記事ではFRDM-IMX93をベースに紹介しますが、他のi.MX FRDMボードでも同じ手順でビルドすることができます。

Yocto Linux BSPは、「Linux 6.12.49_2.2.0 (Yocto 5.0.4)」を例に記載しています。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,096
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

Zephyrシリーズ第2回「はじめてのビルドと実機動作」では、Zephyrの開発環境をインストールしビルドの方法を紹介します。そして、実機に書き込んで動作確認を行っていきます。

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 2,172
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編②として、ソフトウェアのセットアップから、実際にモータ制御のサンプル・コードを動かすまでをご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,139
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編③として、NXPマイコンで、永久磁石同期モータの仕組みと制御方法について解説します。

 

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,586
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

近年、IoTデバイスやエッジ機器の普及に伴い、セキュリティ要件はますます高度かつ複雑になっています。NXPでは、プロセッサ、セキュアエレメント、ソフトウェア/ツール、関連ドキュメントを含む総合的なセキュリティ・ソリューションを提供しており、開発者が設計段階からセキュアなシステムを構築できる環境を整えています。
本まとめページでは、NXPのセキュリティ関連情報を一つに集約し、必要な情報に素早くアクセスできるように整理しています。記事は、NXPデバイスの基礎知識から実装ハンズオンまで幅広くカバーしており、これからNXP製品を用いてセキュア設計を進める方に最適な構成となっています。
詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 1,435
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのインターフェース製品についてまとめたページです。

I²C / I3C / SPI といったIC間通信から、CANのような車載・産業用途で不可欠なフィールドバス、さらに電圧レベル変換や USB Type‑C まで、インターフェース技術は用途に応じて多様化・高度化しています。

本ページでは、NXPのインターフェース関連技術・製品について、

「基礎を理解する → 実際に動かす → 挙動を読み解く」

という流れで、日本語技術記事を体系的にまとめています。

初めて通信を学ぶ方はもちろん、「なぜ動かないのか」「この波形は正しいのか」といった設計・デバッグの課題に直面している技術者の方向けのお役立ちコンテンツもあります。目的に応じて、気になるカテゴリからご活用ください。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,420
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では半導体ハードウェアに搭載されるセキュリティ機能とは何か?それを実現する技術/製品の種類(セキュアエレメント、セキュアエンクレーブ、TPM、HSM、TEE、TrustZoneなど)について概要を紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 3,187
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編①として、NXPマイコンで、実際にモータ制御を実施するための環境を準備していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,630
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③


今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。
(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,980
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編①として、NXPマイコンで、モータ制御を実施するための開発環境をご紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,630
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのモーター制御に関わる記事をまとめたページです。

MCXマイコンをベースに、モーター制御の基礎から、実際の動かし方まで丁寧に解説しています。

是非、ブックマークを!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,460
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

前回はi.MX 93を例にセキュアブートの仕組みについて解説を行いました。(前回の記事をまだ見られていない方は、以下をご参照ください。)

 記事:i.MX 93プロセッサ: セキュアブートの署名と認証の仕組みを解説 (日本語ブログ)

今回は、実際にSecure bootを実装するための手順をハンズオン形式でご紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,430
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

昨今、サイバーレジリエンス法(EU)やJC-STAR(日本)等、世界各国で法規制が確立しつつあります。またそれらの技術要件の中には、セキュアブートの要件も入ってきており、みなさまもよく耳にする重要な機能の一つかと思います。

しかしながら、実際にはセキュアブートの仕組みを理解せず使用してるユーザーも多いです。そのため、今回はi.MX 93のセキュアブート(AHAB)を例に仕組みを解説していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,450
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

インラインECC(Inline Error Correction Code)とは、メモリやストレージで発生するビットエラーをリアルタイムで検出・訂正する仕組みの一種です。i.MX 8M PlusのようなDDRコントローラでインラインECC機能を有効にすると、DDRアクセスのパフォーマンスは下がりますが、DDR容量の約1/8をECC領域として使用することで、ECCを保持するための専用メモリを追加する必要がありません(=BOMコストの低減)。

本稿では、インラインECCの機能説明と実装方法について紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,807
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

NXPは古くからスマートカードやモバイル端末向けセキュアエレメントなどの製品を展開しています。
それらの技術をもとに、組み込み用としては暗号アクセラレータ搭載MCU/MPUに加えて、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュリティ専用IC(セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータ)といった製品をスケーラブルに展開しており、異なるセキュリティ強度の製品が必要になった場合も容易に移行が可能です。

またEdgeLock®セキュア・エンクレーブ、セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータに対して機密情報をセキュアに書き込むクラウドサービス(EdgeLock 2GO)の提供も行っています。

本記事では、NXP製セキュリティ機能搭載製品の特長とメリットについて紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,124
renukasc
NXP Employee
NXP Employee

while activating activation code B25C-AEBB-4319-BAB1 in EBclient licence administartion , i get below error

Status: 9, Polling for response

Status: 11, Done

ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0).
Connection to FlexNet Operations Server failed.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 1,217
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

SYSFS, as legacy interface for GPIO control in Linux. While widely used in the past, this interface has been officially deprecated in favor of the libgpiod character device interface since Linux kernel version 6.0 and later.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 5,015
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

On MX95, need to modify the configuration of the Config-Tools to run DDR test if the SDP is through USB2.

 

MX95 A1(engineering version, not for production) has both USB1 and USB2 enabled as SDP.

MX95 B0 will only enable one USB port as SDP, and SDP on USB1 and USB2 will be in different part-number.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,855
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

車載Ethernet 10BASE-T1Sの基礎についてまとめたページです

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 7,903