NXP Tech Blog

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog

Kogiso
NXP Employee
NXP Employee

マイコンを使った開発において最も基本的なペリフェラルの一つであるGPIO(General Purpose Input/Output)をLEDの点滅を例に使い方を解説します。

GPIOは多くのマイコン開発者が最初に学ぶペリフェラルです。GPIOを使ってLEDを光らせてみたいけれど、「データシートの見方がわからない」「ピンの設定方法がわからない」という方も多いのではないでしょうか。本記事ではマイコン開発初心者向けに、FRDM-MCXA153を使ったGPIO入門を解説します。データシートや回路図からピン情報を読み解き、Pins Toolを使った設定を行いながら、最終的に外部LEDの制御を体験します。

(作業時間:15分) ※開発環境をインストール済みの前提

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 86
Kogiso
NXP Employee
NXP Employee

MCUXpresso Config Toolsの中から「Pins Tool」にフォーカスし、ピン設定の基本および設定方法を解説します。
VS Code環境での導入方法から、ピン設定の変更によるLED点滅デモまで紹介します。

(作業時間:10分 *MCUXpresso for VSC (Visual Studio Code), SDKをインストールしている前提)

詳細を読む...

件数が多いもの
3 0 782
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

前回は、SPI通信の 前編としてFRDMボード2台用いて、SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみました。

今回は、4つのSPIモードの設定を変えながら、実際に送受信されるSPI信号を確認してみようと思います。本稿では、以下の[前編]記事の作業が完了していることを前提に進めます。

[前編] SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみる。

[後編] SPIのモードを変えながら、実際のSPI信号を観測して、変化を見てみる。

(作業時間:20分) ※前編の内容(MCUXpresso for VSC, SDKがインストールされていて、SPIのアプリケーション動作確認)が済んでいる前提。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 725
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDMボードを2台用いて、SPI通信の動作と、実際に送信されるSPI信号を確認していきます。
2回に分けて説明をしていきますが、今回は前編で、先ずはSPIのプログラムを動かしてみたいと思います。

[前編] SPI通信のサンプルアプリケーションを動かしてみる。

[後編] 実際のSPI信号を観測し、SPIのモードを変えながら信号の変化を見てみる。

(作業時間:15分) ※MCUXpresso for VSC, SDKがインストールされている前提。SPI通信のサンプルアプリケーションを動作させるまで。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 821
Kogiso
NXP Employee
NXP Employee

MCUXpresso Config Toolsの中から「Clocks Tool」にフォーカスし、クロック設定の基本および設定方法を解説します。VS Code環境での導入方法から、CPUクロック変更によるLED点滅デモまで紹介します。
(作業時間:10分 *MCUXpresso for VSC (Visual Studio Code), SDKをインストールしている前提)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 826
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編④として、「ベクトル制御の仕組み」をご紹介します。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,415
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

Zephyr公式のGetting Started Guideに従ってインストールしたZephyr SDK 1.0.0をMCUXpresso for VSCにインポートすると,デバッガ(GDB)の起動に失敗するという問題が2026年3月23日現在確認されています.原因はSDK 1.0.0でツールチェーンのディレクトリ構造が変更されたことにあり,MCUXpresso機能拡張が新しいパス構造に未対応であるためです.launch.jsonへの直接記述でも回避できないこの問題は,SDK 1.0.0ディレクトリのルートに旧来のパスへのシンボリックリンクを作成するという簡単な操作で解決できます.本記事では,Zephyr環境のインポート手順からシンボリックリンクによるワークアラウンドの適用まで,スクリーンショットを交えてステップごとに解説します.スクリーンショット 2026-03-23 8.33.46.png

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 852
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

FRDM-MCXN947のボードを用いて、CANの動作確認を行っていきます。

今回はインターナル・ループバック・テスト (MCX N947からデータを送信して、その送信したデータをFRDMボードの外部ピンには出さず、デバイス内部でループバックして受信する) を行うため、FRDMボード1台あれば大丈夫です。

(作業時間:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,059
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

EtherCATとモータ制御を一体化したデモと、それを実現する高性能マイコンi.MX RT1180についてご紹介します。

このデモでは、EtherCATによる同期性能と、それに連動する高精度なモータ制御を実演しています。

(読了:10分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,348
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編③として、NXPマイコンで、永久磁石同期モータの仕組みと制御方法について解説します。

 

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,666
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は実践編①として、NXPマイコンで、実際にモータ制御を実施するための環境を準備していきたいと思います。

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,695
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。
・基礎編①~⑦、実践編①~③


今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。
(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 2,059
ino
NXP Employee
NXP Employee

NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。

・基礎編①~⑦、実践編①~③

今回は基礎編①として、NXPマイコンで、モータ制御を実施するための開発環境をご紹介します。

(読了:5分)

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,696
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのモーター制御に関わる記事をまとめたページです。

MCXマイコンをベースに、モーター制御の基礎から、実際の動かし方まで丁寧に解説しています。

是非、ブックマークを!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 1,535
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,198
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 4,543
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します.

これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 8,775
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

I3C温度センサ:P3T1755をMCXマイコンで動作させるサンプルコードが,NXPアプリケーション・コード・ハブで公開されています.この記事では,このサンプルコードを動作させるための手順を紹介.
必要となる機材はMCXマイコンの評価基板:FRDM-MCXN947,またはFRDM-MCXA153.これらの評価基板上にはP3T1755を搭載しているので,そのままの状態でI3Cの動作を試せます.同サンプルコードではP3T1755の単体評価基板:P3T1755DP-ARDを接続しての動作評価も可能.複数のP3T1755を接続しての動的アドレス割り当てやIBI(In-band interrupt:インバンド割込)機能も試せます.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 5,340
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

双方向電圧レベル・シフタ評価ボード:『NTS0304EUK-ARDの動かし方』の動画を公開。

NTS0304Eは,双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検知機能を備えた4ビット・デュアル電圧変換トランシーバです。

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 2,960
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPの「MCX N947」マイコンをベースに、ハンズオン形式で、画像認識サンプルコードの実装を紹介します。

詳細を読む...

件数が多いもの
3 0 7,065
joseOcampoHernandez
NXP Employee
NXP Employee

This article serves as an update to the MCU-Link Debug Probe Getting Started guide.

 

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 3,004
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

When running firmware v3.xxx onwards, MCU-Link uses WinUSB, so make sure your firmware matches a compatible MCUXpresso IDE version.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 7,032
BridgetteS
NXP Employee
NXP Employee

This launch introduces our Smart Card Trust Provisioning Solution, bringing customers a major new capability in protecting their Software Intellectual Property (IP) and guarding against over-production and cloning.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,639
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP's free UI design tool for the open source LVGL graphics library continues to add great new features and capabilities. GUI Guider 1.3.0 was released on January 24th 2022 and includes exciting new widgets, more host platform support, Keil project output and Micropython.

詳細を読む...

件数が多いもの
0 0 4,580
Eli_H
NXP Pro Support
NXP Pro Support

The SuperMonkey is here!  Come see the bring-up of an i.MX RT685 based design that uses QSPI flash connected to FlexSPI Port A.

 

  Eli_H_0-1635798852532.png

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 7,836
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

NXP has now introduced MCU-Link Pro - the second incarnation of the MCU-Link debug probe architecture, adding several powerful capabilities and features to build on the entry level MCU-Link standalone model. This includes power/energy measurement, USB bridging and a J-Link firmware option.

MCU-Link-PRO_TOP_sm_crop.png

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 4,446
CosminB05
NXP Employee
NXP Employee

An interactive tutorial on how to create your own MATLAB Simulink temperature sensor application by applying the model-based design approach, how to configure and use the i.MXRT1060 EVK using NXP MCUXpresso, a thermistor module and the IMXRT Toolbox.

詳細を読む...

件数が多いもの
2 0 6,616
petrstruzka
NXP Employee
NXP Employee

We are pleased to announce that MCUXpresso Secure Provisioning Tool v3 is now available.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 3,480
brendonslade
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Where to find 3d printed case designs for MCU-Link.

詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 4,866