Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
IMX8mini Yocto Linux 的 rootfs 大小 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 对不起,我必须在这里提出这个问题。 [我的情况]: imx8mini,8G emmc,运行 Yocto Linux,Linux 4.14.98 电路板支持包。 [问题]: 默认情况下,Yocto Linux 版本的 rootfs 大概是 1.3GB,当我把它刷到 EVK 时,整个系统显示的只有 1.3GB,这绝对不合理,因为我的 emmc 是 8GB。 [我目前得到的解决方案] 在上网搜索 Yocto 之后,我知道可以使用 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE=" xxxxxx" 或IMAGE_ROOTFS_SIZE="xxx" 来扩展整个大小。 [我的问题] 但是,如果这样做,我发现我的 rootfs 也会被强制放大到文件大小以上。 e,g,如果我将 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE= " xxxxx " 设置为 8GB,那么版本 rootfs 图像大小也是 8GB!!!!!!!!!!!! 真糟糕,rootfs 添加了这么多无用的零填充,真正的 rootfs 只有 800MB,为什么要添加这么多无用的数据,强行放大到无用的 8GB?????!!!!!!!!!!!这导致我花了太多无用的时间将无用的 8GB 数据闪存到 EMMC!!!!!!!! 这既浪费了闪存图像时间,也浪费了我的硬盘存储!!!!!!!!! 为什么 Yocto 的设计如此糟糕??????? 为什么不使用 Android 的智能方式?????对于 Android,整个 system.img 只有大约 800MB,闪存到 EVK 后,整个系统(/)仍然显示 8GB emmc,而不是 800MB。 有谁能帮助我解决这个令人沮丧的问题?非常感谢。 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux 嗨,@Yuri、 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但内核在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....,请参阅下面附带的日志。 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? 4.如何在 I.MX8MP 上从 QSPI 闪存加载 rootfs.img? Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [email protected] 你好 以下是文档,描述了如何版本和使用分区。 分区用户手册 也许使用大尺寸图片会更容易些:-( 此致, 尤里。 Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,尤里、 谢谢您的帮助。但对于 此外,还可以使用parted之类的实用程序来版本小尺寸的 文件系统并调整部分大小。 如何做到这一点?我很难理解这一点。这是否意味着有一种名为"parted" 的工具可以做到这一点?还是别的什么? 我用"Yocto + parted 谷歌了一下,没有得到任何有用的信息。" 谢谢! Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 无论如何,使用 Yocto 方法生成 Linux 系统需要 大量主机资源。如恩智浦Linux文档中所述,客户只需版本一次 文件系统,然后在没有Yocto环境的情况下重新编译U-启动和/ 或内核。此外,还可以使用parted之类的实用程序来构建小尺寸的 文件系统并调整部分大小。 此致, 尤里。
查看全文
S32K312:如何设置芯片的低电压检测 你好,NXT 团队   我只能找到 LVRBLPEN,描述如下   LVRBLP 在 LPM 期间启用位控制 VD D_HV_B 功率域上的低压 RESET 检测 (LVRBLP) 在 LPM 中处于活动状态还是非活动状态   然而,312 引脚上没有 VDD_HV_B,这让我很困惑   顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复 我能这样理解吗,低压检测只能在 LPM 模式下关闭? 如果不能关闭,能否配置这个阈值? 我目前正在测试RESET将在2.8V左右触发信号 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 请问我是否要禁用低电压RESET功能,我需要操作哪个寄存器? 您无法在此设备上禁用低压检测。它会导致意想不到的行为,最后肯定会RESET。 我也认为没有理由这样做,因为我们只保证 uC 的运行符合规范。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复请 问我是否要禁用低电压RESET功能,我需要操作 哪个寄存器? 看来将LVRBLPEN寄存器设置为0将阻止MCU在LPM模式下RESET,在其他模式下应该控制 哪个寄存器? 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 LVRBLPEN 控制 VDD_HV_B 功能域的低电压 RESET 检测在电源模式 (LPM) 期间是否保持活动状态。 术语 VDD_HV_B 是指内部电源功能域,而不是物理引脚。它是 MCU 内部高压功能域的一部分,为某些外设和逻辑模块供电。 以下是 S32K312 的功率域: 和 S32K312 的耗材表: 该手册在 S32K3xx 系列中很常见。因此,通常所有功能都是笼统描述的,然后有必要注意哪些功能对您的设备衍生产品真正有效。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复 我目前的检测结果是 该芯片将直接在2.8V左右RESET,这是预期的 但是 5.8V 无法RESET 此中断必须配对,并且必须在中断本身内调用RESET函数 请问高低压RESET的不同表现是否归因于芯片的特殊设计 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 我能这样理解吗,低压检测只能在 LPM 模式下关闭?如果无法将其关闭,我们可以配置这个阈值吗? 我目前正在测试RESET将在2.8V左右触发信号 不能配置其阈值。恩智浦工厂对其进行了微调。 请遵守数据表中规定的操作条件。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 即使禁用了 LVDIE,设备仍将 RESET 为相同的 2.8 V 阈值。 这种行为(没有 ISR 输入并在低电压跳闸点立即 RESET)是预期的操作,还是低压检测应该能够在 RESET 之前执行其中断处理程序? 这是意料之中的行为。我不清楚 S32K3 是如何实现的,但通常有两套 LVD。一种触发信号中断,另一种在电压下降时触发信号RESET。 这就是你的 2.8 伏电压。因为中断没有意义。因为你的内存、内核执行、寄存器设置可能已经损坏。你也不会因为故障而中断任何操作。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 请问高低压RESET的不同表现是否归因于芯片的特殊设计 我不明白这个问题。 您可以在低压检测或 HVD 支持的标志上配置中断: 但是 5.8V 无法RESET 但是为什么要RESET呢?高电压不会像低电压一样导致设备故障。 1* - 最高 6.0 伏,使用寿命 10 小时;最高 7.0 伏,使用寿命 60 秒。 甚至可以在 7V 电压下运行。 请遵守数据表的绝对最大额定值。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 Peter 谢谢你的回复,抱歉,我之前可能没有明确我的问题。 当我启用高压检测中断启用 (HVDIE) 时,调试器可以在中断服务例程的电压约为 5.8 V 时停止。 但是,当我启用低压检测中断启用 (LVDIE) 时,MCU 会立即 RESET 于 ≈ 2.8 V,我永远无法进入 ISR。 即使禁用了 LVDIE,设备仍会在相同的 2.8 V 阈值处触发 RESET。 这种行为(没有 ISR 输入并在低压检测低电压跳闸点立即 RESET)是预期的操作,还是低压检测应该能够在 RESET 之前执行其中断处理程序? 致以最崇高的敬意 Zhao Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 对于 RESET 级别的低压检测(在我的测试中以 2.8 V 跳闸的那个),数据表中是否列出了任何允许我移动其阈值的用户可见的微调位、寄存器字段或出厂配置选项,还是固定、不可屏蔽的电压监测? 客户看不到。此外,每个芯片都有自己的调节器校准值,这些校准值在恩智浦工厂进行修整,以满足规范要求。 对于中断级低压检测(应该更早触发的那个,在 3 V—4 V 左右),手册是否提供了可编程的寄存器场(例如LVDVSEL、LVDSEL 或类似),让我选择其确切的跳变点,如果可以,允许的步长/分钟-最大范围是多少? S32K3 (PMC‑LVDSC1) 上的中断级低压检测不提供 LVDVSEL 或 LVDSEL 等可编程阈值场。其跳闸点在出厂前已校准,无法通过软件进行调整。 如果两个阈值都有记录,请注明寄存器名称和位域;如果其中一个是硬接线,请说明哪一个是固定的 两者都无法让用户访问。 两个跳闸点都是硬接线。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好, 我将 VDD 从 5 V 慢慢降低, 我预计中断电平低压检测将会在更高的阈值(3 V,3.2 V,不管配置如何)下触发,这样我的 ISR 才能在电源变得临界之前运行,只有在导轨最终达到 2.8 V 硬复位跳闸点时,MCU 才会 RESET。 对于 RESET 级别的低压检测(在我的测试中以 2.8 V 跳闸的那个),数据表中是否列出了任何允许我移动其阈值的用户可见的微调位、寄存器字段或出厂配置选项,还是固定、不可屏蔽的电压监测? 对于中断级低压检测(应该更早触发的那个,在 3 V—4 V 左右),手册是否提供了可编程的寄存器场(例如LVDVSEL、LVDSEL 或类似),让我选择其确切的跳变点,如果可以,允许的步长/分钟-最大范围是多少? 如果两个阈值都有文件记录,请注明寄存器名称和位字段;如果其中一个是硬连线,请说明哪个是固定的 最佳问候, Zhao Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 您好 以HVD为例,电压调节至6V,根据MCAL配置项的描述,PMC中断会在HVDAF寄存器被置1时触发,我在触发POWER_IP_E_ISR_HIGH_VOLTAGE事件后在McuErrorIsrNotification回调函数中执行了复位操作,复位后看到HVDAF寄存器被清0,但不会再被置1,所以PMC中断只会触发一次,只执行了一次复位操作,请问这个现象是正常的吗 顺祝商祺 liao
查看全文
What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? I am using the S32K3X4EVB-T172 for development. I tried using Sbc_fs26_PerformAbist2Check to check: SBC_FS26_MOR_VPRE = 0 SBC_FS26_MOR_VCORE = 1 SBC_FS26_MOR_LDO1 = 2 SBC_FS26_MOR_LDO2 = 3 SBC_FS26_MOR_TRK1 = 4 SBC_FS26_MOR_TRK2 = 5 SBC_FS26_MOR_VREF = 6 SBC_FS26_MOR_VEXT = 7 However, I found that only Sbc_fs26_PerformAbist2Check(SBC_FS26_MOR_VEXT) makes ABIST2_PASS of FS_DIAG_SAFETY1 show as 0 / ABIST2 Fail or not executed, but I don't know why? Could the issue be due to an incompatible OTP configuration of the FS26 part number PFS2613AMDA2AD used in the S32K3X4EVB-T172, or is it a faulty FS26 IC? Re: What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? I confirmed on EVB that it's the OTP that's causing it, same as I said before. If the OTP turns off the VMON behind it, you don't need to configure the bit of the corresponding channel. Re: What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? Yes, when executing ABIST2 self-tests, only ABIST2_EXT fails and shows ABIST2_PASS = 0, which may be a failure or not executed, but I can't think of a reason, but all other ABIST2 self-tests work and show 1 for PASS = ABIST2_PASS.
查看全文
支持 S32K344 的 MATLAB 和 S32DS 您好,先生, 我正在尝试为 S32K344 制作一个简单的版本模型,并使用 S32 配置工具对其进行配置。但是,它并没有像预期的那样工作,我觉得我可能遗漏了一些步骤。 我已经查看了恩智浦网站上的论坛和视频,但仍然无法解决这个问题。 我附上了一些我的工作截图,供您审阅。 我恳请您就正确的程序或我可以遵循的任何文件提供指导。非常感谢你们的支持。 谢谢! Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我检查了您所附的图片,似乎您正确地将 PTB26 配置为输出引脚。 您遇到的问题是,在应用程序刷新到板后,PTB26 的逻辑电平仍然很低。我说得对吗? 为了更好地理解这个问题,你能告诉我你正在使用的开发板的确切模型吗?您安装的是什么版本的 S32K3?您使用的是哪个版本的 MATLAB? 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我昨天漏查了一件事。 除了引脚和 DIO 元器件外,您还需要将端口元器件配置为使用指定的引脚。由于您使用的是旧版本的工具箱,端口引脚不会根据引脚配置自动更新(这也是它能在 S32DS 中工作的原因)。 总而言之 1。打开配置项目并导航到 Port 元器件。 2.在Dio 端口容器中,添加一个新的端口引脚 ,其 MSCR 为所需引脚的 MSCR(在本例中,对于 PTB28,MSCR 为 60)。 如果这能解决你的问题,请告诉我。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 感谢您的回复。 所需的详细信息请参见下文: MATLAB 版本:R2022a 开发板:S32K344-172 S32K3 软件包版本:1.6 与此同时,我们还使用 PTA27 进行了测试,但观察到了相同的行为。这让我们怀疑在 DIO 配置和引脚配置之间可能缺少一个环节。我们恳请就正确的程序提供指导,以确保不遗漏任何配置步骤。 关于我前面提到的一点:当我说它可以使用"嵌入式代码时," ,我的意思是我们通过 S32DS 平台使用嵌入式 C 代码测试了相同的逻辑,在这种情况下,引脚的表现与预期完全一致。该问题仅在使用 MATLAB/Simulink 生成的代码时出现。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 是的,现在 Dio 的问题已经解决,而且工作正常。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我们刚刚发布了 S32K3 工具箱的新版本 (1.8.0)。如果你想升级到最新版本,请前往 MATLAB 中的插件管理器并搜索 nxp_support_package_s32K3。安装支持软件包后,你可以运行 GettingStarted.mlx 脚本,该脚本将指导你安装最新版本。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 您好,感谢您的回复。 您提到的是旧版本的软件。为了便于配置,你能否与我们联系应该使用哪个版本? Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好,@chaudharimohit73、 如果建议的解决方案解决了您的问题,请告诉我。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 您好, DIO 配置成功后,我现在正试图配置 CAN。我想使用混合标准报文和扩展报文的 CAN。 能否请您指导我完成配置步骤?
查看全文
多層スタック上のCLRC663レイアウト 皆さんこんにちは。 私は#CLRC663 を使用して 6 層 PCB を設計しています。アプリケーション ノート AN11019 (rev 1.5) を読むと、第 3.2 章「レイアウト推奨事項」に、CLRC663 評価ボードの下の GND プレーンに関する説明があります。GNDプレーンは基板の中間層にあります SW4301 - CLEV6630B v2.0 PCB では、マッチング回路の下に銅がありません。 前に述べたように、私は多層基板を持っており、マッチングコンポーネント(マッチングコンポーネントレイヤー1 - GNDレイヤー2)の下にGNDプレーンを配置CANかどうかを知りたいです。他のレイヤーの一致するコンポーネントの下にトレースを配置CANか?たとえばレイヤー 3 かレイヤー 6 でしょうか? それとも、スタックのすべての層で、対応するコンポーネントの下の銅をすべて削除する必要がありますか? コメントありがとうございます。 デビッド 接触型スマートカードリーダーIC Re: CLRC663 layout on a multilayer stack こんにちは、トーマス。 まず初めにご返信ありがとうございます。 マッチング回路の下に EMI 制御用の GND プレーンを配置する場合、残りの層の銅領域を削除する必要がありますか? 私のCASEでは 6 層スタックを使用していますが、マッチングが最初の層にあり、GND が 2 番目の層にある場合、他の 4 つの層の銅は削除しないほうがよいと思います。デモボードはそのように作られておらず、その理由は理解できません。 最善の手順について何かアイデアはありますか? 皆様に感謝 デビッド Re: CLRC663 layout on a multilayer stack こんにちは@dramos 通常、以下に示すように、最初の GND レイヤーをマッチング状態に維持します。これは主に EMI の理由によるものです。 BR トーマス
查看全文
揭开Linux中PCIe和CPU地址空间转换的神秘面纱 lspci output on iMX95EVK as PCIe RCiMX95EVK作为PCIe RC时的lspci输出 请仔细观察上述片段。它取自iMX95的控制台,在对特定PCIe设备[iMX8MM即PCIe EP]执行“lspci”后,此设备已枚举为BDF[总线设备功能]01:00.0。 本博客试图揭开围绕lspci输出内存地址信息的神秘面纱。 我们将探讨这一地址的定义、用途及其在PCIe领域的重要性。本博客将重点讨论以下议题:- 1. Linux设备树中的PCIe对应关系 2. 什么是CPU和PCIe地址空间,以及地址空间转换的必要性? 3. 在Linux中为PCIe设备分配资源 4. 如何在Linux PCI子系统中进行地址空间转换?   Linux设备树中的PCIe对应关系 在Linux设备树中,PCIe对应关系可定义PCIe根复合体和端点在系统中的位置。设备树中的PCIe父节点代表PCIe控制器(根复合体/主机桥)。 参考imx95设备树源中的PCIe节点:- pcie@4c300000 {                         compatible = "fsl,imx95-pcie"; reg = <0x00 0x4c300000 0x00 0x10000 0x00 0x4c360000 0x00 0x20000 0x00 0x60100000 0x00 0xfe00000>;                         reg-names = "dbi\0atu\0config";                         #address-cells = <0x03>   …  } pcie@4c300000代表Designware PCIe控制器根复合体,它将作为与其连接的设备/桥的父节点。 -- “compatible”属性则用于标识特定的PCIe控制器。其对应的驱动程序位于drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c -- “reg”属性可指定PCIe控制器的内存映射寄存器。 PCIe RC下的子节点代表PCIe总线上的设备。它们可以是固定功能设备,例如Wi-fi、以太网、NVMe,也可以是PCIe桥,后者可进一步连接设备。 参考“arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95.dtsi” pcie_4ca00000: pcie@4ca00000 { compatible = "pci-host-ecam-generic"; reg = <0x0 0x4ca00000 0x0 0x100000>;                         /* 必须为3。*/              …              …              enetc_port0: ethernet@0,0 { 兼容 = "fsl,imx95-enetc"; reg = <0x000000 0 0 0 0>; clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_ENET>,                                          <&scmi_clk IMX95_CLK_ENETREF>;                                 clock-names = "ipg_clk", "enet_ref_clk"; nvmem-cells = <&eth_mac0>;                                 nvmem-cell-names = "mac-address"; 状态 = "disabled";                         }; }   ethernet@0,0是位于总线0、设备0、功能0的PCIe设备。它是PCIe RC的子设备,内存映射位置为0x4ca00000 这些子设备/桥既可以借助PCI枚举动态发现,也可以在设备树中静态描述,如上文中设备树片段所示,其中“ethernet@0,0”条目以静态方式向RC声明与其连接的以太网子设备。如上例所示,这些子节点嵌套在设备树的PCI父节点中。   什么是CPU和PCIe地址空间,以及地址空间转换的必要性? CPU地址空间是处理器所能查看的系统物理内存映射。 Cortex-A55在iMX95上查看的CPU物理地址空间示例:   起始地址      结束地址    模块 0x48000000       0x4812FFFF    GIC编程寄存器 0x4AA00000      0x4AAFFFFF    Neutron SRAM 0x4AC10000      0x4AC1FFFF    摄像头域块控制 0x4E080000       0x4E08FFFF    DDR控制器 此地址空间是由系统固件/操作系统管理的全局系统视图。这些地址均由硬件设计固定。 另一方面,PCIe地址空间是PCI总线的本地空间,由PCIe子系统管理。该空间中的地址采用动态分配模式。 PCIe地址空间的示例如下:- 0x00000000   -    0x0FFFFFFF 0x10000000-0x1FFFFFFF 0x20000000   -    0x2FFFFFFF 由上文说明可知,CPU和PCIe地址空间运行在各自独立的地址域中。因此,除非部署转换机制,否则CPU无法访问PCIe设备的地址空间。我们将在后续章节中讨论这一内容,但请花几分钟时间来思考以下问题: 问:为什么CPU和PCIe需要独立的地址空间? 答:主要考量因素之一是模块化。我们采用独立的空间设计,确保PCIe设备独立于CPU架构进行设计。同一张卡可以在不同的系统中运行。CPU可以根据需要随时重新映射PCIe空间,从而始终保持灵活性。 此外,不同的地址空间会阻止设备访问任意系统内存。 根据本节的讨论内容,PCIe地址空间显然与CPU地址空间存在本质差异,而事实上——这种差异恰恰赋予其独特优势。因此,我们需要一个能在地址空间之间实现双向转换的实体。 接下来,我们将介绍“iATU”,即内部地址转换单元。在iMX SoC中,这些硬件单元负责执行地址转换。它们是Synopsys DesignWare PCIe控制器的组成部分,可为入站和出站事务提供可编程的地址转换窗口。 对于不熟悉PCIe入站和出站事务的读者,请花些时间阅读这篇技术博客 - 通过用例了解PCIe出站/入站窗口 - 恩智浦网络社区 注意:地址转换仅确保CPU可访问PCIe设备的内存,反之亦然。 到目前为止,读者应对PCIe地址转换形成基本认知。在深入研究Linux PCI子系统中的转换操作之前,让我们先讨论一下如何为PCIe设备分配资源。   在Linux中为PCIe设备分配资源 PCIe设备并未配置直接的CPU指令接口,因此其通过内存映射区域进行通信。设备需要内存来执行DMA操作或MSI/MSIX中断。不同的设备有不同的需求,因此PCIe中的资源可以是映射设备寄存器的MMIO,也可以是DMA传输所需的内存区域。 在Linux中,PCI子系统的pci_assign_resource函数负责在系统初始化期间为PCIe设备分配IO和内存资源,此操作将在枚举PCIe设备后执行。PCI总线上的所有设备均可调用此函数,并根据PCI设备的资源需求进行分配。 但是,Linux中的PCI子系统如何确定PCIe设备需要什么资源? - 每台PCIe设备都设有由PCIe规范定义的配置空间。这包括   BAR[基地址寄存器] - 用于指示设备所需资源的类型[IO/Mem]和规模。 功能 - 用于广播设备功能,例如MSI中断、ASPM低功耗状态等。 通过从PCIe设备读取BAR,我们可以了解设备所需资源的类型和规模。 // 从PCIe设备的BAR中确定资源规模:- 步骤-1:将所有1写入目标BAR寄存器。 步骤-2:读回该值并清除低4位(对于内存BAR)或2位(对于I/O BAR),因为这些状态位并不参与大小的计算 步骤-3:对该值执行按位取反后加1。 步骤-4:返回值表示大小。 举例说明:- 假设在读回上述步骤-2中的值后,BAR返回0xFFFFF000。低4位已清零。 步骤-3:对该值执行按位取反 -> ~(0xFFFFF000) = 0x00000FFF 加1:0x00000FFF + 1 = 0x00001000 得到的值0x1000 = 4096字节表示大小,即BAR需要4KB的内存区域。 // 从PCIe设备的BAR中确定资源类型:-   PCI 配置空间中的基地址寄存器(BAR): 位 0 → 资源类型: 1 = I/O 空间 0 = 内存空间 对于内存BAR: 00 = 32位 10 = 64 位 位1–2 → 寻址类型: 位 3 → 可预取标志 解释值0xFFFFF000,我们得到:   位 0 = 0 → 内存空间 位 1–2 = 00 → 32位地址 位 3 = 0 → 可预取 高位 → 基址(屏蔽后)   pci_read_bases [drivers/pci/probe.c]在Linux PCI子系统中负责确定设备枚举期间的BAR内存大小和类型需求。 毋庸置疑,上述向端点的BAR写入数据并确定资源类型与规模的操作流程,均在PCIe RC上执行。我们的设置如下:- iMX95<------> iMX8MM[RC]                     [EP] 在PCIe RC确定所需的BAR大小后,pci_assign_resource函数会分配一个内存范围,然后设置从该内存范围向PCIe地址空间的转换。 我们以一个lspci日志片段为切入点来撰写这篇博客文章,具体片段如下:- 综上所述,请注意RC驱动程序已分配以下资源: 0x910100000 - 0x910110000作为不可预取的内存地址范围,大小=64KB 上述内存地址范围位于iMX95 SoC上映射的PCIe 1出站空间内存中:-   范围0x910100000 - 0x910110000将映射到端点的PCIe地址空间。这实际上意味着,如果CPU生成此范围内的任何地址[包括起始和结束地址],PCIe控制器则会在RC上向总线中的端点发送PCIe TLP。它可能是对端点内存的读取/写入操作。写入/读取地址将根据地址空间转换来决定。 我们将在下一节详细探讨如何在Linux内核中实现这一转换。   在 Linux PCI 子系统中如何进行地址空间转换?   我们先从部分关键问题入手:- 如何指定0x910100000-0x910110000的范围?内核如何确认其必须映射PCIe 1出站空间,而非PCIe2出站空间或其他地址空间? -- 正如Linux 中的所有优秀设计,这同样始于“设备树二进制”。Uboot会将dtb传递给内核,以便其获取我们的板硬件描述。由于我们使用Torradex的Verdin iMX95 EVK板作为根复合体,因此我们使用的dtb为 imx95-19x19-verdin-adv7535.dtb 我会附上可用的dtb,供读者按需使用。 该dtb包括 -arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95.dtsi 让我们重点关注特定的pcie节点:-   “ranges”属性正是本节先前所提问题的答案。  - 此属性可定义父地址空间和子PCI地址空间之间的地址转换规则。   注意:此博客仅关注“ranges”属性,因为它与我们的讨论内容相关。因此,如果读者想了解PCIe节点的其他设备树属性,建议查阅其他资料。  让我们解码“ranges”属性: 具体格式如下:-      3个单元               2个单元             2个单元             因此,一个条目将配置7个单元。我们的dtsi设有2个条目。第一个条目用于IO空间转换,第二个条目则用于内存空间转换。请参考第二个条目:-   0x82000000 0x0 0x10000000 0x9 0x10000000 0 0x10000000 |------PCI地址---------------| |-CPU地址-| |---PCI大小---|   根据上文,我们获得以下信息:- 内存空间可预取 <   0x82000000 0x00 0x10000000 // PCIe 地址:0x10000000   0x09 0x10000000              // CPU/系统地址:0x910000000 0x00 0x10000000 // 大小:256MB >; 0x82000000 = 1000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000   位 31-30 (10) → 配置空间类型:这表示内存空间。 位29(0) → 不可重定位 位 28 (1) → 可预取 = 否(0 表示不可预取) 位 27–24 (0010) → 地址空间类型 = 内存 因此,0x82000000表示: PCI 内存空间 不可预取 32 位地址空间 注意:- 对于想了解lspci输出为何显示[size=64K]而dts256 MB的人,这是因为256MB是PCIe设备可用的最大地址空间。端点设备根据自身所需地址空间的大小,向系统申请分配。 同样,IO空间转换也是根据“ranges”中的第一个条目创建的:- < 0x81000000 0x00 0x00 → PCI I/O 地址:0x00000000 0x00 0x6ff00000 → CPU/系统地址:0x6ff00000 0x00 0x100000 → 大小:1MB >;   我们在iMX95 Verdin EVK Linux控制台的dmesg输出中也观察到类似情况:-   因此,内存空间映射已从 CPU地址0x910000000 - 0x091fffffff转换为PCIe地址0x10000000 - 0x1fffffff 我们有必要说明使用“ranges”属性的驱动程序。“ranges”属性在“pci_parse_request_of_pci_ranges -> devm_of_pci_get_host_bridge_resources”中进行解析,具体路径是“drivers/pci/of.c” 每个范围中的devm_of_pci_get_host_bridge_resources会自动管理这些资源的内存分配。它能确保在设备断开连接或驱动程序移除时释放这些资源。 我们已确定CPU和PCI地址范围的定义和原因。但是在lspci中,您观察到的是0x910100000,而非0x910000000,后者才是根据dtb指定的起始范围。这是为什么呢? 要回答这个问题,我们需要回溯PCIe设备枚举过程。 如上文所述,在PCIe枚举过程中,Linux PCI驱动程序会确定BAR资源,随后PCI核心驱动程序可能会遵循对齐要求分配地址。正因如此,系统会为EP的BAR0分配PCI总线地址0x10100000,且与0x10000000存在1MB[0x100000]的偏移量。 同时,您还需关注设备树PCI转换窗口:- 0x10100000转换为0x910100000 这一转换并非自动完成。设备树二进制仅指定转换窗口的具体信息,例如目标CPU地址空间和源PCI 地址空间之间的转换关系。实际转换是由iATU完成的。 此操作可在drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-host.c的dw_pcie_iatu_setup函数中完成,具体方式是使用dw_pcie_prog_outbound_atu函数创建出站窗口。 RC上的转换已成功配置,但部分环节仍需完善。 .. .. 入站窗口!! 如果端点(如iMX8MM)上并未配置入站窗口,对0x910100000的读取/写入操作将毫无意义。我们在iMX8MM上使用的是PCI端点测试驱动程序,该驱动程序是Linux社区中的热门选择。如果读者需要了解更多信息,建议访问此页面:- 9. PCI端点框架 — Linux内核文档 pci_epc_map_addr函数(位于drivers/pci/endpoint/pci-epc-core.c中)通过将PCI地址[0x10100000]映射到EP内存中的物理地址来创建入站窗口。读取和写入操作就是通过这种方式进行的。 如果未配置入站窗口,进行读取操作时将出现以下情况:-   现在,一切准备就绪。转换窗口已在PCI驱动程序中配置,且处于Linux控制台环境中。当CPU发起内存读取请求时,将按以下顺序执行:-   对于内存写入操作:- 端点上会出现以下情况:- 最妙的是,整个转换过程由硬件以透明的方式完成 - 您的驱动程序只需读取/写入CPU地址,PCI主机控制器就会自动处理所有转换! —— 我们如何测试地址映射?   要测试读取和写入操作,我们可以针对驱动程序本身作出一些改动,或者使用devmem5用户空间二进制。我们将对iMX8MM进行驱动程序方面的细微修改,并在RC上使用devmem5。 iMX8MM是PCIe端点,我们使用端点测试驱动程序对其进行相应配置。如果您需要实现相同配置,请参照此博客的指引操作 - 在iMX95 torradex板和iMX8MM EVK上启用PCIe端点框架 - 恩智浦网络社区 相反,如果您想将iMX95设为RC并将iMX8MM设为端点,请随时关注此博客 - 如何将iMX95EVK配置为PCIe端点并使用PCIe端点测试框架进行测试 - 恩智浦网络社区 接下来,我们需要完成两个任务:- 1. 在iMX8MM EP中,我们将写入部分随机值 在drivers/pci/endpoint/pci-epf-core.c中,对pci_epf_alloc_space函数进行以下修改:-     “space”是虚拟地址,“phys_addr”是连续的物理地址。 请注意,这是测试转换的初步方式,还有更合适的方案。 在修改后编译内核并用其启动开发板。使用PCI端点测试框架将iMX8MM设为端点。 2. 在iMX95 Verdin EVK [PCIe RC]上,我们将使用devmem5读取地址0x910100000,以验证能否在RC上观测到相同的数据。   以上就是本期的全部内容。此博客篇幅较长,如果您对其中的细节感到困惑,请随时通过私信或评论留言,我将尽力为您解答。 下次再见! Gaurav Sharma IMX95EVK
查看全文
S32G VNP RDB2 Rev.E 上的 LLCE CAN 传输问题 尊敬的恩智浦社区成员: 当我尝试通过 S32G2 LLCE 模块的 BCAN0 发送 CAN 帧时,我遇到了一个问题。我正在使用演示板 S32G-VNP-RDB2 Rev.E。 我已经通过模拟器看到,当我弹出 BLROUT FIFO 以获取 Tx 传输表的索引时,一切都运行良好,之后我将消息填充到共享内存中,然后通过 BLRIN FIFO 发回索引。 问题是 CAN 总线上没有任何反应。因此,弹出索引 15 后,BLROUT 返回 0xFFFFFFFF。 为了启用 BCAN,我们需要设置什么配置吗? 仅供参考,固件对我发送的命令响应良好,并且我已正确配置 SIUL2 来配置 LLCE_CAN_0 的 Tx 和 Rx 引脚。 我们还观察到,当我们驱动 LLCE_CAN0_TXD 信号时,BCAN0(U17)的收发器并没有改变 LLCECAN0H 和 LLCECAN0L 的逻辑电平。我们还检查了信号LLCE_CAN01_EN处于高逻辑电平。 感谢您的支持。 顺祝商祺! 回复:@Re: S32G VNP RDB2 Rev.E 上的 LLCE CAN 传输问题 是的,我错了,我实际上有2个节点,第二个是CAN日志工具。 此致,
查看全文
FRDM-MXCN947ボードでイーサネットとカメラを同時に使用する MCXNx4x では、SmartDMA を使用してカメラ インターフェースを実装できます。 MCXNx4x データシートによると、イーサネット と SmartDMA の Pinmux 割り当てが競合します。このため、イーサネットとカメラを同時に使用することはできないと考えました。 ただし、FRDM-MCXN947 ボード ユーザー マニュアル (UM12018) には次のよう記載されています。 > カメラの使用中にイーサネット機能が必要な場合は、別の回避策があります SJ16 および SJ26 ジャンパーをデフォルトの位置から移動することです。 イーサネットとカメラを同時に使用する方法はありますか? 開発ボード MCX N Re: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board こんにちは@dubian1shu 書類の内容を再確認したところ、書類の記載内容に問題があることが確認できました。 文書には適時変更を加えます。 SmartDMA (EZH_CAMERA) と イーサネット (ENET)は同時に使用できますが、カメラが使用するには共有されていないピンを見つける必要があります。 こちらの記事を参考にCAN。 MCX N947:イーサネットとカメラ機能の同時実装 - NXPコミュニティ これがお役に立てれば幸いです。 BR 下がる Re: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board 確認して返信してくれてありがとう@Harry_Zhang SmartDMA は P1_X と P3_X をサポートしているので、MCXNx4x は SmartDMA と イーサネット 機能を同時に使用 CAN と理解しています。 しかし、FRDM-MCXN947 を使用して SmartDMA および イーサネット 機能を使用することはできますか? FRDM-MCXN947 の J9 (カメラ ヘッダー) には、イーサネット ピンと競合する 7 つのピンがあります。FRDM-MCXN947 ボードのユーザー マニュアル (UM12018) に記載されている P1_4 の解決策では、そのうちの 1 つだけが解決され、他の 6 つの競合については触れられていません。 たとえば、P1_5、P1_13、および P1_15 は SmartDMA と イーサネット 間で競合します。回路図ドキュメント (SCH-90818) から見る限り、この競合を解決する解決策はないようです。 FRDM-MCXN947でSmartDMA(EZH_CAMERA)とイーサネット(ENET)を同時に使用する方法はありますか? Re: Simultaneous use of Ethernet and camera on the FRDM-MXCN947 board こんにちは@dubian1shu MCXNx4xのデータシートを確認したところ、確かにイーサネットとSmartDMAが競合するピンがいくつかあります。ただし、イーサネットとSmartDMAを同時に使用したい場合は、イーサネットとSmartDMAが競合しないピンを選択できます。 たとえば、SmartDMA ピンとして P3_X を選択し、イーサネット ピンとして P1_X を選択できます。 FRDM-MCXN947 ボード ユーザー マニュアル (UM12018) を参照してジャンパーを移動します。 これがお役に立てれば幸いです。 BR 下がる
查看全文
S32K312 FLASH HELLO ,EXPERT: i am using S3K312 CHIP, I want to use flash and eeprom function without autosar(MCAL),There are some issues troubling me: 1. in the drivers group, i only found C40 ip and cache ip conponent ,what's the meaning of C40? 2. in the MCAL group, i can use FLS and FEE ,is it used for autosar standard interface? 3. in the MCAL i found a component named Mem_43_INFLS_TS,what's the meanning of Mem_43_INFLS_TS at last, if i want to develp FLASH AND EEPROM without autosar ,which component i could use,which demo or example is useful for my requirement ? thanks Re: S32K312 FLASH thank you Re: S32K312 FLASH Hi @PINKMAN, 1. The C40 driver is a non-AUTOSAR IP layer. You can refer to the 02: S32K3xx Real-Time Drivers (RTD) training and chapter 21 (Embedded Flash Memory c40asf) from the S32K3XX reference manual. 2. Yes, the FEE and FLS drivers are derived from MCAL. 3. Depending on which AUTOSAR version you are trying to use, the flash driver changes. For example, you can see included in the SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20 the driver Fls_TS_T40D34M40I0R0. On the other hand, SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19 includes the Mem_43_INFLS_TS_T40D34M40I0R0 driver. This is because in Autosar R21-11, the Fls Driver has been replaced by Mem_InFls/Mem_ExFls. You can refer to the official Specification of Memory Access from AUTOSAR. 4. Any example which includes the "IP" word refer to the non-AUTOSAR (low level) drivers. So, for example "C40_Ip_Example_S32K344". Best regards, Julián
查看全文
CST 4.0.1 の Openssl バージョン こんにちは、 NXPからCST 4.0.1(コード署名ツール)をダウンロードし、 docsフォルダ内のドキュメント(具体的にはUG10106 )を確認したところ、セクション3.1.1に遭遇しました。CST はUbuntu 22.04をサポートし、 OpenSSL 3.2.0が必要であると記載されています。 しかし、私の現在のUbuntu 22.04システムにはOpenSSL 3.0.2が搭載されています。インストールされました。OpenSSL 3.2.0へのアップグレードが心配です既存のシステム依存関係が壊れる可能性があります。CST を使用するには、本当に OpenSSL をアップグレードする必要がありますか?もしSOなら、システムに影響を与えずにそれを実行する最も安全な方法は何ですか? 参考までに、UG10106 のスクリーンショットも添付しました。 ありがとうございます カルティーク Re: Openssl Version for CST 4.0.1 こんにちは@kartheek ! NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 CST ツールの推奨バージョンは OpenSSL 3.2.0 です。 残念ながらOpenSSL 3.0.2のバージョンはテストしていません。このツールを使用する場合は、システムにインストールされているバージョンの CST ツールを試すことをお勧めします。ツールが期待どおりに動作しない場合は、ユーザー ガイドで推奨されているバージョンをインストールしてみてください。 よろしくお願いいたします。 チャビラ
查看全文
CST 4.0.1 的 Openssl 版本 您好, 我从恩智浦下载了CST 4.0.1(代码签名工具),在查看文档文件夹中的文档(特别是UG10106)时,我看到了第3.1.1 节、其中提到 CST 支持Ubuntu 22.04,需要OpenSSL 3.2.0。 不过,我当前的 Ubuntu 22.04 系统使用的是OpenSSL 3.0.2已安装。我担心升级到 OpenSSL 3.2.0可能会破坏现有的系统依赖关系。使用 CST 真的需要升级 OpenSSL 吗?如果是这样,有什么最安全的方法可以在不影响我的系统的情况下做到这一点? 我还附上了 UG10106 的屏幕截图以供参考。 谢谢! Kartheek Re: Openssl Version for CST 4.0.1 您好@kartheek! 感谢您联系恩智浦支持中心! CST 工具的推荐版本是 OpenSSL 3.2.0。 遗憾的是,我们尚未测试 OpenSSL 3.0.2 版本。如果该工具不能按预期运行,则应尝试安装用户指南中推荐的版本。 此致 查维拉
查看全文
eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hello, I need to implement drivers to actuate Injections and ignitions phased with crank and cam signals. I need to understand which is the best solution to implement this drivers. My doubt are: 1) The API provided by AN4907SW.zip are compatible with eTPU present in S32K3xx? 2)If no, it's a good solution adapt this API for S32K3xx or the best solution it's use ConfigTool ? There is an example for S32K3xx about this application? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico  Converting data from big-endian to little-endian involves reversing the byte order by adjusting bit shifts and masks according to the data type size. GCC provides built-in functions to simplify this process, for example: uint32_t __builtin_bswap32 (uint32_t x). You can find more details in the GCC documentation: 7.2.3 Byte-Swapping Builtins Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @VaneB , if I understood well , the Automotive functions (CRANK, SPARK...), are made for big endian microcontrollers. To use eTPU with Automotive functions on S32K364 (little endian), I need to download a function set selecting : francescovico_0-1761136257258.pngfrancescovico_0-1761136257258.png And change the functions: uint32_t *fs_memcpy32(uint32_t *dest,uint32_t *source,uint32_t size); void fs_memset32(uint32_t *start,uint32_t value,int32_t size); to swap each 32 bit values to read/write little endian code and parameters, it's true? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico  The S32K39/37/36 Microcontrollers for Electrification Applications, includes eTPU. However, there is currently no dedicated documentation or demo similar to the MPC5634's AN4907 available for these devices. That said, the AN4907 document, demo, and microcode are suitable for the S32K39/37/36 family, but please note that these devices use a little-endian architecture. Therefore, you will need to modify the memory access API. You can refer to the motor control-related modules in the CodeWarrior eTPU Function Selector, which has been updated to little-endian. BR, VaneB Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Thanks for pointing this out! There was an endianity conversion issue. As a result, the missing tooth mask was not configured correctly and it counted 350 deg per rev resp 700 deg per cycle. Now, the demo app in the original post is fixed. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , Now I'm trying to use Fuel Cyl 1 etpu driver. It seem that  the driver use s24AngleNormalEnd as "start angle" and stop all injections at s24AngleStop. The duration u24InjectionTime it's never respected. It's possible? Attached there is a .rar file that contain  picoscope acquisition of "fuel cyl 1" where the injector parameter are: Etpu_Fuel_Ip_ConfigType fuel_1_config = { .s24AngleNormalEnd = DEG2TCR2(-180), .s24AngleStop = DEG2TCR2(-360), .s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(-30), .u24InjectionTime = USEC2TCR1(1200), .u24CompensationTime = USEC2TCR1(0), .u24InjectionTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .u24OffTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .eGenerationDisable = ETPU_FUEL_GENERATION_ALLOWED }; In the picoscope acquisition it's visible start of injection exactly at 180° , stop of injection at 360° and injection duration of 30 ms (it should be 1,2ms). Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  , Now I'm trying to use Fuel Cyl 1 etpu driver. It seem that  the driver use s24AngleNormalEnd as "start angle" and stop injection ever at s24AngleStop. The duration u24InjectionTime it's never respected. It's possible? Attached there is a .rar file that contain  picoscope acquisition of "fuel cyl 1" where the injector parameter are: Etpu_Fuel_Ip_ConfigType fuel_1_config = { .s24AngleNormalEnd = DEG2TCR2(-180), .s24AngleStop = DEG2TCR2(-360), .s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(-30), .u24InjectionTime = USEC2TCR1(1200), .u24CompensationTime = USEC2TCR1(0), .u24InjectionTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .u24OffTimeMinimum = USEC2TCR1(0), .eGenerationDisable = ETPU_FUEL_GENERATION_ALLOWED }; In the picoscope acquisition it's visible start of injection exactly at 180° , stop of injection at 360° and injection duration of 30 ms (it should be 1,2ms). Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , You are right, the s24AngleOffsetRecalc must be a positive number, but putting: s24AngleOffsetRecalc = DEG2TCR2(30) The result it's the same (. I'm using S32K364 that have 2 ETPU (A and B) with 16 channels. Using fuel driver on ETPUA the driver work correctly, but I need to use ETPUB channel 0. My necessity it's to share TCR1 and TCR2 from ETPUA to ETPUB, using STAC registers. It's possible that STAC registers are not correctly initialized? Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico, this is how to configure STAC_ENG1 and STAC_ENG2 registers to share TCR1 and TCR2 from eTPU1 to eTPU2: MilanBrejl_0-1770199430269.pngMilanBrejl_0-1770199430269.png Let me know if it helps.  Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , my registers are exactly the same of your suggestion: ETPU_A_B_REGISTER.pngETPU_A_B_REGISTER.png But the problem it's still present. In the attached picoscope acquisition you can see the spark generated with ETPU A in BLU and spark generated with ETPU B in RED. Both sparks have end angle 180 degree and dwell time 8000 us. Regards, Francesco.   Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @francescovico, I duplicated your issue on my site and found the root cause. It is not enough to share TCR1/TCR2 time/angle buses between both eTPU engines. Spark and Fuel functions do time to angle transformation, based on the actual engine speed. It uses TRR (Tick Rate Register). This register is part of the Angle Clock logic and it is maintained by Crank eTPU function, running on eTPU A. Hence, TRR has the correct value on eTPU A only. Then, time to angle transformation on eTPU B, using eTPU B TRR, returns a wrong result. This is pretty fundamental, I probably never met anybody running engine control over both eTPU engines and hence this has not been solved. And especially with the new S32K3 devices limited to 16+16 channels this becomes important. Thanks for bringing up this use-case and thanks for your patience. The attached demo application is based on the previous one (in this thread) and adds the following changes: Spark 2 channel is moved from eTPU engine A to eTPU engine B MilanBrejl_0-1770672522362.pngMilanBrejl_0-1770672522362.png Channel masks are updated accordingly MilanBrejl_1-1770672675064.pngMilanBrejl_1-1770672675064.png Channel links need to support usage of both engines (use macro ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK) MilanBrejl_2-1770672729220.pngMilanBrejl_2-1770672729220.png pin configuration is updated, interrupt configuration updated And now new features of Crank eTPU FW: eTPU FW image is updated. The Crank function can run on both engines and update the TRR value also for the other eTPU engine.  This new feature requires to set one new parameter to the Crank configuration MilanBrejl_4-1770673143063.pngMilanBrejl_4-1770673143063.png where MilanBrejl_3-1770673103441.pngMilanBrejl_3-1770673103441.png I hope this helps.  Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl , Now It's working perfectly. Thank you very much for the support! Regards, Francesco. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hello, I'm also researching the K396 board and want to use ETPU for crankshaft, camshaft, and oil injectors. Could we discuss this further? Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  I'm currently working on V12 ECU projekt with s32k396.  For the first prototype i will be using the lqfp176 packaging and was happy to see that this project is written in that packaging. I would like to ask you, if there would be a way to have more Linking channel for the crank_instance? Etpu_Crank_Ip_InstanceType crank_instance = { .u8ChanNum = ETPU_CRANK_CHAN, .u8OtherEngChanNum = ETPU_CRANK_OTHER_ENG_CHAN, .ePriority = ETPU_PRIORITY_HIGH, .ePolarity = ETPU_CRANK_IP_POLARITY_FALLING, .u8TeethTillGap = TEETH_TILL_GAP, .u8TeethInGap = TEETH_IN_GAP, .u8TeethPerCycle = TEETH_PER_CYCLE, .u24Tcr2TicksPerTooth = TCR2_TICKS_PER_TOOTH, .u24Tcr2TicksPerAddTooth = 0, .eLogToothPeriods = ETPU_CRANK_IP_LOG_TOOTH_PERIODS_ON, .u32LinkCam = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_CAM_CHAN) << 24)), .u32Link1 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_SPARK_4_CHAN) << 24)), .u32Link2 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_FUEL_4_CHAN) << 24)), .u32Link3 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_KNOCK_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_KNOCK_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_BANK_1_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_BANK_2_CHAN) << 24)), .u32Link4 = ((ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_1_CHAN) << 0) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_2_CHAN) << 8) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_3_CHAN) << 16) + (ETPU_IP_CHANNEL_TO_LINK(ETPU_INJ_4_CHAN) << 24)), .pCpba = NULL_PTR, .pCpbaToothPeriodLog = NULL_PTR }; I would like to use eTPU engine A for like 12 DI, 12 Ignition, and crank, rightbank intake CAM, rightbank exhaust bank, eTPU engine B for 12 PI injection, and leftside CAM instances. Or perhaps eTPU engine A for 6DI,6Ignition,6PI, Knock, RH CAMx2, eTPU engine B 6DI,6Ignition,6PI, Knock, LH CAMx2. but for this i would need like 2 more Link entries. and im not even counting all the other things i would likely need too. i will want WMI, and Nitro too. i know its a big project but i would really be thankful for some help.  Im new to eTPU programming, and for this whole NXP ecosystem. Thanks in advance for your answer, Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @rudikakk11, If the current set of parameters .u32Link1 to .u32Link4 (up to 16 channels) is extended to .u32Link1 to .u32Link12 (up to 48 channels) would it work for you? Regards, Milan Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi @MilanBrejl  That would be perfect! The eTPU compilers are all pay-to-use? Just in case i would need any more modification or self made functions.  Thank you for your reply and thanks in advance for the next! Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Hi, @MilanBrejl  One more question, how do you control the HPFP (High Pressure Fuel Pumps) of the GDI engine? I couldnt find a function for it in the libraries. My thought was to use an injection instance for it. Regards, Richard Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 Yes, I think the INJ function is general enough to support various functionality. But I don't know your requirements. Re: eTPU crank, cam, injections and Ignitions on S32K3 The updated Crank function is up at eTPU Function Selector: https://www.nxp.com/webapp/etpu_cw/ It supports linking up to 48 channels on stall.
查看全文
缺少编译器 S32 Studio 我在 S32 Studio 3.6.4 中找不到编译器用于 S32K3x8 EVB。 arm-none-eabi-gcc " @board /siul2_port_ip_cfg.args "-MMD-MP-MF "板/siul2_port_IP_CFG.D "-MT " board/siul2_port_IP_CFG.O "-o " board/siul2_port_IP_CFG.O "".。/板/siul2_port_IP_CFG.C " make:*** [generate/src/subdir.mk:26: generate/src/Igf_Port_Ip_Cfg.o] ***.错误 127 /bin/sh:第 1 行:arm-none-eabi-gcc:找不到命令 make:*** [generate/src/subdir.mk:26: generate/src/OsIf_Cfg.o] ***.错误 127 /bin/sh:第 1 行:arm-none-eabi-gcc:找不到命令 make: *** [板/subdir.mk: 23:板/tspc_port_IP_CFG.O] 错误 127 /bin/sh:第 1 行:arm-none-eabi-gcc:找不到命令 make: *** [板/subdir.mk: 23:板/siul2_port_IP_CFG.O] 错误 127 Re: Missing compiler S32 Studio 你好,@Greavesinator85、 您使用的是哪个 RTD 版本?您的项目中似乎没有选择工具链。 示例项目也会出现这种情况吗?创建项目时,是否选择了"Create new S32DS application project" 选项? 您可以尝试在项目属性中手动添加工具链路径,但我建议您创建一个新项目,以避免与此相关的任何其他配置问题。 致以最诚挚的问候, Julián
查看全文
LPC55S36 I3C 主站在读取长度超过从站数据大小时挂起 我连接了两块用于 I3C 通信的 LPC5536-EVK 板,其中一块配置为 I3C 主板,另一块配置为 I3C 从机。如果主站指定的读取长度超过从站提供的数据量,主站就会卡在读取函数I3C_MasterTransferBlocking 中。根据波形,信号似乎是正确的,因此我认为问题出在主控端。 在我提供的示例中,从属服务器的数据是 [0x01,0x02],长度仅为 2 字节。但是,主服务器将读取长度指定为 3。因此,在第 2 字节的末尾,Slave 将 T-Bit 作为 0 返回,以表示消息结束。 测试步骤: (1) RESET 从属板 (2) RESET 主板 有关 T 位的定义,请参阅《MIPI I3C 基本规范》v1.1.1。 第 5.1.2.3.4 节、SDR 目标返回(读取)数据的第九位为数据结束位 在 I2C 中,"从目标读取 "有一个问题,即只有控制器才能结束读取,因此目标无法控制其返回的数据量。相比之下,在 I3C SDR 中,目标可控制其返回的数据字数;但它也允许 I3C 控制器在必要时提前终止读取。 ... Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size 尽管用户无法确定i3c_masterTransferNonBlocking实际传输了多少字节,但对于我的应用程序来说,这似乎已经足够了。 Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size 我尝试改用I3C_MasterTransferNonBlocking。尽管它不会挂起,但用户无法知道Slave实际提供了多少字节。在我分享的示例中,它需要返回传输计数 = 2 这样的信息。 在你使用 lpcxpresso55s36_i3c_interrupt_b2b_transfer_master 示例进行测试时,尽管你将 dataSize 更改为 50,但之后代码仍会打印固定的32字节,这恰好与从属提供的传输数量相匹配。 在实际应用中,例如我在另一篇关于IBI 与待读通知的文章中提到的情况,在发生 IBI 并执行私人读取后,从属设备的传输计数是不可预测的,可能会发生变化。当主站使用大缓冲区调用读取传输函数时,传输函数需要返回实际传输的计数。 Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size 你好@黄铃铃 我已经测试过了。 您是对的。 我检查了 I3C_MasterReceive 函数。 /* Check RX data */ if ((0UL != rxSize) && (0UL != (base->MDATACTRL & I3C_MDATACTRL_RXCOUNT_MASK))) { *buf++ = (uint8_t)(base->MRDATAB & I3C_MRDATAB_VALUE_MASK); rxSize--; if ((flags & (uint32_t)kI3C_TransferDisableRxTermFlag) == 0UL) { if ((!isRxAutoTerm) && (rxSize == 1U)) { base->MCTRL |= I3C_MCTRL_RDTERM(1U); } } } 它读取数据的大小取决于数据的大小。 我测试了 i3c 中断演示,它支持这一功能。 我将dataSize设置为 50。 它从来没有挂过。 您可以试试看。 BR 哈利
查看全文
MC9S12ZVM128 SRAM 双位 ECC 处理 我们正在使用 MC9S12ZVM128,想知道如何处理 SRAM 中的双位 ECC 错误。具体来说,系统是否可以通过使用以下方法执行软件重启来恢复正常运行 CPMUCOP = 0x01; CPMUARMCOP = 0x00;? Re: MC9S12ZVM128 SRAM double bit ECC handling 你好,喇嘛 感谢您的答复。这个问题我们现在已经很清楚了,我相信我们可以结束这个话题。 BR, Mark Re: MC9S12ZVM128 SRAM double bit ECC handling 您好, 让我来概括一下。 在 POR 期间,SRAM 将被初始化。如果检测到双位 ECC 错误: 内存访问受阻。 已通知启动器模块。 7.3.4内存初始化 ... 为避免出现虚假的 ECC 错误报告,允许在首次写入前进行读取的内存操作(如非对齐访问的读取-修改-写入操作)要求在执行首次读取-修改-写入访问之前,内存必须包含有效的 ECC 值。ECC 模块提供在开机阶段将整个内存内容初始化为零的逻辑。在初始化过程中,SRAM 的访问被禁用,RDY 状态位被清零。如果初始化过程完成,则可以访问 SRAM,并设置 RDY 状态位。 POR(上电复位) 它的作用:POR 是通过重新启动电源或由专用 POR 信号触发的全面硬件 RESET。 对 ECC 错误的影响 -SRAM 已清除:所有易失性存储器都丢失,包括损坏的数据。 -ECC 逻辑已 RESET:所有 ECC 错误标志或状态位都被清除。 -寄存器RESET为默认值:所有配置寄存器返回其默认状态。 - 影响:除非从闪存或外部资源重新加载相同的损坏数据,否则系统将重新启动,双位 ECC 错误将不会继续存在。 ________________________________________ COP(计算机正常运行)RESET 它的作用:当软件无法及时维修时,看门狗定时器会触发 COP RESET。 对 ECC 错误的影响 - SRAM 未清除 - ECC 错误持续存在:如果损坏的数据仍在 SRAM 中,ECC 逻辑可能会在重启后再次检测到相同的双位错误。 -寄存器可能保留值:某些寄存器可能会保留其值,具体取决于RESET配置。 ________________________________________ 建议 如果您想保证消除 ECC 错误状态,请使用 POR RESET。如果您正在调试软件故障或从软件故障中恢复,并希望保留内存以供分析,则 RESET COP 可能更合适。 因此,最好确保在 POR 之后检查并处理 RDY,而不使用 RAM。 如果 COP 重新启动了系统,则尝试写入该字,并检查 ECC 错误是否确定。 此致 拉吉斯拉夫
查看全文
LS1043 GPIO support in Linux SDK This document introduces how to configure RCW to support GPIO on LS1043 platform, how to configure Linux Kernel to load Linux GPIO driver to access GPIO from SYSFS and using loopback method to do verification on the target board. RCW configuration to support GPIO Configure GPIO driver in Linux Kernel Verify GPIO on the target board QorIQ LS1 Devices Re: LS1043 GPIO support in Linux SDK For all those who - like me - were searching for a list to map the individual pins to the GPIO number.. This is the answer I got from NXP Technical Support (thank you, Fedor!): modified table (refer to the QorIQ LS1043A Reference Manual, Table 2-3. CCSR Block Base Address Map): GPIOs 384-415, /soc/gpio@2330000: GPIO4[0-31] GPIOs 416-447, /soc/gpio@2320000: GPIO3[0-31] GPIOs 448-479, /soc/gpio@2310000: GPIO2[0-31] GPIOs 480-511, /soc/gpio@2300000: GPIO1[0-31] even if not all 32 signals are implemented for each GPIOn set, the math is identical - i.e., for GPIO4_03 it is: 384+3=387
查看全文
Video: Install S32R45 Development Package (view in My Videos)
查看全文
NET-N1879 5Gの推進:次世代のアクセス技術 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5G規格が定義される中、高スループット、低遅延、および多数のユーザーが、5Gサービスを推進するための主要な要件の1つです。NXPがこれらの要素をブレンドして、5Gの課題に対処するための最適なハードウェアアーキテクチャを設計している方法をご覧ください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5G規格が定義される中、高スループット、低遅延、および多数のユーザーが、5Gサービスを推進するための主要な要件の1つです。NXPがこれらの要素をブレンドして、5Gの課題に対処するための最適なハードウェアアーキテクチャを設計している方法をご覧ください。 スマートネットワーク
查看全文
FTF-INS-F1134 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 备受期待的 i.MX 7 系列专为物联网应用、销售点产品和许多其他成本敏感的嵌入式应用而设计。本课程将揭示下一代 i.MX 系列的更多细节,重点关注安全性、处理能力和低功耗技术。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 备受期待的 i.MX 7 系列专为物联网应用、销售点产品和许多其他成本敏感的嵌入式应用而设计。本课程将揭示下一代 i.MX 系列的更多细节,重点关注安全性、处理能力和低功耗技术。
查看全文
ESC技术报告.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔杯技术报告 韩国ESC团队 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔杯技术报告 韩国ESC团队
查看全文