2139044_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139044_ja-JP

2139044_ja-JP

M コア pfe_master の起動に失敗しました

こんにちは、NXP

s32g2rdb2 ハードウェアを使用して、PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.3.0 の MasterProject_RDB2 プログラムをテストしました。
DS でマスター プログラムを完全にコンパイルし、autosar_intram.gld リンク ファイルを使用して elf ファイルと bin ファイルを正常に生成しました。
Lauterbach を使用してプログラムをデバッグしたところ、main の初期化が実行されたことがわかりました (uart1 モジュールが追加され、uart が正しく出力されました)。
bin ファイル用に ivt を設定し、qpsi に書き込んで起動した後、uart1 が出力しません。どうすればよいですか?

マップファイルを使用した IVT 構成は次のとおりです。

youke_0-1753252608087.png


Re: M core pfe_master failed to start

こんにちは、 @youke

ご返信ありがとうございます。

IVT 設定の全体像を共有していただけますか?


BR

チェイン

Re: M core pfe_master failed to start

こんにちは、

リクエスト通りに変更しましたが、UARTプリントはありません

youke_0-1753338282759.png



Re: M core pfe_master failed to start

こんにちは、 @youke

ご投稿ありがとうございます。

さらにテストを行うために、RAM 開始ポインターを 0x34390000 に変更してみてはいかがでしょうか?


BR

チェイン


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:34 PM
Updated by: