2205118_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2205118_zh-CN

2205118_zh-CN

SWO 数据跟踪功能(在 MCXA156 上)

你好,恩智浦社区、

我一直在试验 MCXA156 控制器及其相应的开发板的调试功能。

我的设置

(FRDM-MCXA156) 以及定制板中的 MCXA156。

MCUXpresso IDE v25.6 [内部版本 136] [2025-06-27]

MCU Link pro 调试器

到目前为止,通过恩智浦 Expresso SDK 中的各种示例,我能够满足大部分调试需求。(断点、数据监视点、ITM 打印重定向、中断跟踪等)。

不知何故,我只能在 SWO 上使用 Data Watch Trace/Stream。我想我误解了 MXCA156 调试功能的功能。

据我所知,MCXA156 支持 ITM 和 DWT。

有了它,就可以添加读/写数据编译器,并通过 SWO 引脚流出/跟踪相应的数据。在我的设置中,我似乎无法使用"SWO Data" 窗口,即使所有其他跟踪功能似乎都能正常工作。

我的设置是否正确,还是 MCUXpresso IDE 还不支持我的使用情况?

顺祝商祺!

亚历克斯

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@AlexRu

要使用 SWO,您可以按照提供的步骤指南进行操作。

硬件要求:
确保芯片的 SWO 引脚连接到调试器的 SWO 接口。

(这是 FRDM-MCXN947 板)。

Alice_Yang_0-1764234995466.png


软件配置:

  1. 创建新项目时,选择 "重定向 printf/scanf 至 ITM",将 printf/scanf 输出重定向至 ITM。

Alice_Yang_1-1764235038209.png

2.配置跟踪时钟:

Alice_Yang_2-1764235054451.png


CLOCK_AttachClk(kTRACE_DIV_to_TRACE); /*!将 TRACE 切换到 TRACE_DIV */

/*!安装分频器 */

clock_setclkdiv (kclock_divtraceCLK,3U); /*!将 TRACECLKDIV 分频器设置为值 3 */


3.在 MCUXpresso IDE 中配置 ITM 控制台视图:

    • 打开 SWO ITM 控制台。
    • 在 IDE 设置和代码中配置相应的核心时钟和跟踪时钟 。Alice_Yang_4-1764235140283.pngAlice_Yang_5-1764235162015.png
    • Alice_Yang_6-1764235196129.pngAlice_Yang_7-1764235214710.pngAlice_Yang_8-1764235219324.png
      4.查看输出结果。

Alice_Yang_9-1764235228270.png


有关 SWO 和 DWT 使用的详细信息,请参阅MCUXpresso_IDE_25.06_Instruction_Trace_Guide.pdf 。您可以在 MCUXpresso IDE 安装路径下找到该指南。

BR

爱丽丝

 

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

嗨,爱丽丝、

非常感谢你对如何设置 SWO 跟踪的详细可视化说明。

就我而言,我已经验证了 SWO 引脚(MXCA-156 PCB)与我的 MCU-Link Pro 调试探针的电连接。您提到的 PDF 文件确实提供了更详细的信息,扩展了我的知识面。尽管如此,这并不能真正解释/反驳我对使用 DWT 的假设。

在我的设置中,我已经在"SWO Interrupts" 窗口中看到了中断返回和中断入口点的数据:(这是我的 SW 的实时数据!有意义的数据和正确的时间信息)。

AlexRu_0-1764332623019.png

有了这些信息,我验证了我通过SWO引脚的电连接是否正常,跟踪时钟已启用,频率符合我的SWO Trace Config中的预期。

我错过了什么(或者我这边可能有误会?)是通过数据观察比较器 (DWT) 将数据追踪到窗口 " SWO Data " 中的 SWO 跟踪引脚的功能。

在启用"play" 按钮后,我没有收到任何跟踪信息:

AlexRu_1-1764333027216.png

我甚至证实,在我的 MXCA156 配置中,数据监视点仅限于 2 个比较器,因此 IDE 似乎能够设置它们并警告设置的数据观察点过多(我故意这样做是为了检查其合理性):

AlexRu_2-1764333135738.png

所以我的问题是是集成开发环境支持这种调试方法,还是我理解错了,DWT 完全不提供这种数据跟踪功能?

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@AlexRu

感谢您的回复。

请告诉我您想使用 DWT 观察哪些数据?
另外,请共享一个可以重现该问题的项目,并提供一段视频,展示您所采取的所有步骤。
我将利用这些信息来重现和检查我这边的问题。


谢谢!


BR

爱丽丝

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@Alice_Yang、

我确实根据 SDK 示例(LED Blinky)为 FRDM-MCXN236 演示板准备了一个极简主义项目。(demo_apps -> LED_BLINKY_PERIPHERAL)

MCXN236 板设置显示的效果似乎与我之前使用的 MCXA156 板相同。我只是想在另一个板确认这种行为。

引脚配置设置 P0_2 -> 输出 SWO(本例中为默认值)

启用 TRACECLK 和 TRACECLKDIV (1),因为本例使用 BOARD_BootClockFRO12M()

添加了以下代码,以查看 glocal ram 变量的一些操作:

volatile uint32_t debug_cnt = 0;
void SysTick_Handler(void)
{
    /* Toggle pin connected to LED */
    GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN);
    debug_cnt++; //<- added for demonstration purpose
}

附件:包含演示项目和调试视频的压缩包。

您可以看到"SWO Data" 没有显示任何跟踪数据。全局变量窗口显示在 ~1 秒的 SysTick_Handler 周期内 debug_cnt 的增量。" SWO Interrupts " 还能可靠地显示 systick_Handler () 的进入和退出,因此 SWO 跟踪的电连接似乎可以正常工作。

如果我能提供更多信息以缩小问题范围,请告诉我。

如果您能确认我所期望的用 DWT 追踪全局/静态 RAM 变量是否可行,我也将非常高兴。或者是我理解错了。

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@AlexRu

我在自己这边做了测试。这无法实时输出变量的值。它只能在暂停调试时检查变量的值。
Alice_Yang_0-1765449677747.png

BR

爱丽丝



Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)嗨,爱丽丝,谢谢你的努力。这样看来,MCUXpresso 目前不支持"数据跟踪" 调试。可以在将来的版本中申请这个吗?

从我这个局外人的角度来看,似乎并不缺少使其发挥作用的因素。SWO 中断似乎可以正常工作,并可扩展到高级调试功能。
SWO 数据跟踪可进一步扩展恩智浦 Xpresso 工具链中的调试功能。
问候
Alex
Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@AlexRu

谢谢您的答复。我会将此请求转发给 MCUXpresso 开发团队,并随时向您通报最新进展。谢谢。
 

BR

爱丽丝

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@Alice_Yang @AlexRu

我目前正在使用FRDM-MCXA156开发板,在调试过程中遇到了SWO(串行线输出)问题。

虽然应用程序调试成功,但我无法在SWO 跟踪窗口中接收任何数据,包括:

  • SWO 数据
  • SWO概况
  • SWO中断跟踪
  • ITM控制台

为了排查问题,我已经核实了以下内容:

  • 使用配置工具已正确配置SWO 引脚。
  • TRACE 时钟已启用并配置为96 MHz ,与 MCU 内核时钟匹配(MCXA156 运行频率为 96 MHz)。
  • 该项目正在使用LinkServer和板载MCU-Link探针进行调试。

尽管进行了这些配置,但在调试过程中所有 SWO 跟踪窗口仍然为空。

为了方便参考,我附上了SWO 跟踪配置、 SWO 数据、 SWO 配置文件和SWO 中断跟踪窗口的截图。

对于可能导致此问题的原因,或者在FRDM-MCXA156上启用 SWO 跟踪是否需要任何额外的配置步骤,我非常感谢您能提供任何指导或建议。

感谢您抽出时间提供帮助。

Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156)

你好@sidsal

很抱歉回复晚了。我们可能无法及时看到您的后续问题。为了确保更快地获得支持,下次请创建新的工单。

关于您目前的问题,我们发现了一个与 MCUXpresso 相关的问题。如果问题仍未解决,请您在以下位置创建私人工单:首页

谢谢!


BR

爱丽丝

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
土曜日
更新者: