1123337_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1123337_ja-JP

1123337_ja-JP

INS-N1981 ワイヤレスMCUの概要<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スマートホームが勢いを増し始めると、多くの競合する無線通信規格が覇権を争っています。ZigBee®が低電力ネットワーク市場で支配的になりつつある今、新しいMesh機能を備えた2つの新しい低電力技術であるThreadとBluetooth® Low Energyが、どちらもこの市場に参入しようとしていることは驚くことではありません。さらに、Thread Group(Google/Nest)、Allseen Alliance(Qualcomm)、AppleのHomekit、Open Interconnect Consortium(Intel)、その他多くの競合するIoTプラットフォームが、さらに混乱を招いています。では、この紛らわしい一連の無線通信規格とIoTプラットフォームでは、それぞれの主な機能は何であり、NXPにとって何を意味するのでしょうか。このセッションでは、これらのワイヤレス接続規格とIoTプラットフォームの概要、それらの機能、およびNXP IoTへの影響について説明します。

インサイト&イノベーション
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:39 AM
更新者: