2139015_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2139015_zh-CN

2139015_zh-CN

S32G 无法通过串行端口编程的问题

S32G3

你好,根据问题,我再次使用 S32G399A 芯片。正常启动后,我连接串行端口,然后使用闪存工具进行刻录。错误报告界面如下所示,电流可下降约 30mA(12V 电源)。请您帮我找出原因,并确定我应该从哪个方向进行调查。谢谢。

LONGGANGSU_0-1753251671159.png


Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port

此问题已解决,谢谢回复。

Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port

您好,从您更新的信息来看,问题有可能与您的时钟设计有关。

目前而言,在 S32 Flash 工具中,没有支持S32G3 custom board+Oscillator的功能,我并没有看到有目前可用的相关二进制文件来支持您的情况。

给您带来的不便很抱歉。


BR

Chenyin

Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port

你好,

1、我现在根据S32G-VNP-RDB3设计的自己主板。

2,Flash Tool :Version: 2.3.2,如下图。

LONGGANGSU_0-1753267499379.png

3、我自己的主板,Flash型号是:MX25UW51245GXDQ00。


我现在遇到的这个问题,是否是因为时钟的问题引起?

我的时钟现在使用的是单端时钟。部分原理图如下。

LONGGANGSU_1-1753267647526.png


然后,我下午把我的BOOTMOD[1:0]改为1:0后,可以烧录到SRAM中,并且串口也能打印出“hello world”,但是仍不能烧录到Flash。帮忙分析下原因。谢谢。


Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port

你好,@龙岗素

谢谢您的帖子。

我知道你愿意刷新 S32G 板的 QSPI。

1。我能知道你是否在使用定制板吗?还是恩智浦的 RDB3/EVB3?

2.使用的是哪个版本的闪存工具?

3.如果是定制板,QSPI 的部件号是多少,它是你在 Flash 工具中选择的吗?


BR

切宁


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 04:33 PM
更新人: