2378716_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2378716_ja-JP

2378716_ja-JP

S32K328マイクロコントローラのCPU/熱負荷

私たちのプロジェクトでは、S32K328マイクロコントローラのCPU/熱負荷を実装するための支援が必要です。CPU/熱負荷をテストするためのAPIを教えてください。マルチコアで実行するための手順をすべて教えてください。

Re: CPU /Thermal load for S32K328 micro controller

こんにちは、

S32K3には、「CPU/熱負荷テスト」専用の単一RTD APIはありません。通常、これは次のように実装されます。

アプリケーションのビジーループまたはRTOSタスクを使用して各コアにCPU負荷を生成する
- ADC APIを介した内部TempSense経路によるダイ温度の監視

温度監視については、ADC TempSense APIをご確認ください。

Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable()
Adc_Sar_Ip_GetConvData()
Adc_Sar_Ip_TempSenseCalculateTemp()

詳細については、例えばhttps://community.nxp.com/t5/S32K/Internal-Temperature-sensor/mp/1688673を参照してください。

S32K328でのマルチコア実行の場合:

- S32K3マルチコアRTDプロジェクトを作成/使用する
- NXPマルチコア起動フローを使用してセカンダリコアを起動します。
- 各コアでCPUストレステストを実行する
- 定期的にTempSenseを読み取り、負荷に対する温度を記録する

マルチコアプロジェクト生成ガイドについては、以下のリンクを参照してください。
https://community.nxp.com/t5/S32K/Multicore-applications-on-the-S32K3-series-processors/mp/2050051

BR、ペトル

Re: CPU /Thermal load for S32K328 micro controller

S32K UMによると、内部には温度センサ(TempSense)が搭載されています。S32 DESIGN STUDIO SDK には何らかのルーチンがあるのかもしれません。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-11-2026 03:32 AM
更新人: