我们计划启动一个涉及多种工业协议的项目。
以下是我的问题。
NXP是否为其MCU和MPU平台提供工业通信协议栈?这些功能仅限于 i.MX94 和 i.MX-RT1180 吗?
NXP目前支持哪些工业通信协议?
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP/RTU
OPC UA
TSN
PROFIsafe
CIP 功能安全
IO-Link
HART-IP
其他
哪些 NXP 硬件平台支持这些协议栈?
i.MX系列
S32系列
MCX系列
LPC系列
其他平台
是否有平台与协议支持矩阵?
协议栈是否提供示例应用程序、参考设计和演示项目?
是否有Linux和RTOS集成的示例?
工业协议栈的许可模式是什么?
协议栈是否免费提供?如果是,资格标准和使用条件是什么?
对评估、开发或商业部署是否有任何限制?
协议栈以何种形式提供?
二进制库
目标代码
源代码
SDK 包
是否可以访问协议栈的源代码?
如果源代码可用,获取源代码需要满足哪些商业、许可或保密协议要求?
协议栈是否可以由客户进行定制和修改?
使用 NXP 协议栈实现产品商业化的流程是什么?
商业产品部署是否涉及一次性许可费用?
是否有任何按设备计费的版税、经常性费用或年度维护费?
与评估用途相比,生产部署是否存在任何额外成本?
你好,
1.
PROFINET - 支持。
EtherNet/IP - 支持。
EtherCAT - 支持。
Modbus TCP/RTU - 支持。
OPC UA - 支持。
TSN - 支持。
PROFIsafe - 不支持。
CIP 功能安全 - 已支持
IO-Link - 支持。
HART-IP - 不支持。
2.
这些家庭都支持前面提到的一些协议,但并非同时支持所有协议。正如您所提到的,i.MX94 和 i.MX-RT1180 都专注于支持这些协议。您也可以看看 Layerscape 处理器。
3. 不,我们没有这样的资源。
4. 是的,我们的 BSP/SDK 中有示例。
5. 是的,有例子可供参考。
6. 7. 8.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。
9. 提供源代码和 SDK 包。
10. 提供源代码。
11.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。
12. 可由客户修改。
13.这取决于提供给客户的方式,需要检查每项资源以确认许可模式。
14. 15. 16.NXP 无法就何时、何地以及如何获得许可提供法律指导,因为这些许可是由第三方提供的,条款各不相同(有时还会变化)。
我建议您联系您希望使用的特定协议的所有者,以获取有关版税的信息。
顺祝商祺!