Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K388 DTCMおよびITCMECCエラー Hi, S32K388 で DTCM および ITCM ECC エラーが観察されました。DTCM、ITCM、および ITCM と DTCM メモリの初期化の有効化は、スタートアップ コードにあります。MPUも有効になっています。 ありがとうございます Y Uma Maheswara Reddy. Re:S32K388 DTCMおよびITCMECCエラー Hello, POR では、すべての揮発性メモリで ECC を初期化する必要があります。これには、このメモリを読み取る前に ECC ビットを初期化するために 64 ビットの書き込みが必要です。これは、スタートアップ コード (startup_cm7.s) で発生しますただし、__DTCM_INIT と __ITCM_INIT シンボルが 1 に設定されていることに依存します。(これらはリンカファイルで設定されます) ECC エラーが発生した場合は、これがスタートアップ コードの一部として実行されていること、およびアクセスしているアドレスがこのループ (__INT_DTCM_START と __INT_DTCM_END の間) に含まれていることを確認してください。 Best, ブライアン
View full article
S32K344 LPCMPの ラウンドロビンモードのcmpについて質問があります。ラウンドロビンクロック、RTC_CLK、高周波制限は、主に事実に依存します:DACの初期化時間。fRCLK < 63 / Tinitialization (S32K344年で30us)。したがって、RCLKは2.1MHzより小さくする必要があります。 ただし、RCLKにはSXOSC(32.768kHz)の4つのクロックリソースがあります。SIRC(32kHz)、FIRC(最小値は3MHz)、FXOSC(最小値は8MHz)。 では、どうすれば2MHzを取得できますか? CMPを使用して6チャネルの過電流を検出したい。しかし、私が理解している限り、RCLKは長すぎます。外部コンパレータを使用する必要がありますか? 日時:S32K344 LPCMP Hi @Neo1096, これは RM. ユースケースがわからないので、お手伝いできません。 よろしくお願いします。 Daniel
View full article
複数のiMX6 SoCをサポートするための汎用SDK 私は imx6sx ベースと imx6ull ベースの 2 つのボードを持っています。yocto SDKを使用してアプリをコンパイルして、どちらのプラットフォームでも実行できるようにしたいと考えています。 SDKを作成する私の考えは、arm7a用に最小限に調整された「汎用」マシンを定義し、そこから通常の「bitbake -c populate_sdk」を実行することです。しかし、私が見つけたマシンの例はすべて特定のボード用であるため、それらはすべて「cortexa7」や「cortexa9」などのより特定のレベルに調整されるため、そのようなマシンのセットアップに使用されています。 一般的なマシンが正しい方法ですか、それともこれを行うためのより適切なyoctoの方法がありますか? ありがとうございます。 i.MX6 全て i.MX6SoloX i.MX6UL Linux Yocto Project Re:複数のiMX6 SoCサポートのための汎用SDK さて、私は探していた解決策を見つけました。 新しいマシン 'imx6-generic-board.conf' を数行だけ作成しました。 conf/machine/include/imx-base が必要です。株式 会社 conf/machine/include/arm/arch-armv7a が必要です。株式 会社   私はそのマシンを使用してyocto SDKを構築しましたが、コンパイルするプログラムは現在、imx6ullとimx6sxの両方のプラットフォームで動作するようです。 ARMのドキュメントを見ると、すべてのCortex-Aプロセッサがarmv7-aアーキテクチャに分類されるため、これは合理的に思えます(『ARM Cortex-Aシリーズ・プログラマーズ・ガイド』、ARMv7-A用)   Re:複数のiMX6 SoCサポートのための汎用SDK Hi, NXP BSPサイトのリンクを試しましたが、そこにあるBSPはimx6ul / ull / ullzまたはimx6 *(基本的にCortex-A7またはCortex-A9グループ)のいずれかであり、両方ではありません。 例: imx6ull の BSP を使用して C プログラムをビルドし、それを imx6sx ボードで実行しようとすると、「Illegal Instruction」エラーが発生します。 Re:複数のiMX6 SoCサポートのための汎用SDK Hello, 公式のBSPをダウンロードすると、これが動作します、BSPが両方のデバイスをサポートしていることを確認してください。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for-i-mx-applications-processors:IMXLINUX よろしくお願いします。
View full article
最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 LPC54102を最大速度150MHzまたは少なくとも100MHz以上で使用しようとしますが、機能しません。最小限の例として、私はこれを試しました: MCUXpresso IDE v11.9.0 を開く [ビルド 2144] [2024-01-05] 新しいプロジェクトを作成する ファイル --> new --> 新しい C/C++ プロジェクトを作成 ... lpcxpresso54102を選択 それ以外はすべてデフォルトとして クロックツールを開き、クロックダイアグラムでPLLを120MHzに変更します コードの更新 ビルド MCUXpresso IDE LinkServer (inc.CMIS-DAP)プローブ 実行を押す(再開/ F8) -->●>クラッシュ クロックツールを開き、クロックダイアグラムでPLLを96MHzに変更します コードの更新 ビルド MCUXpresso IDE LinkServer (inc.CMIS-DAP)プローブ 実行を押す(再開/ F8) すべてが順調です Programm は fsl_clock.c の 151 行目でクラッシュします。 pClkSel[mux] = sel; clock_config.cから呼び出された場合で: CLOCK_AttachClk(kSYS_PLL_OUT_to_MAIN_CLK); /*!< Switch MAIN_CLK to SYS_PLL_OUT */ LPC54xxx Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 こんにちは、@grosdode  混乱をお詫びしますが、この問題が修正された新しいバージョンがあることに気づきました。Rev Cは最大150MHzのPLLを動作させることができます。 SDKバージョン2.6.1を使用してください、PLLを150MHzに初期化することを可能にする新しい関数があります、また、Rev Cについてのノート(またはSWエラッタ)を解決します、あなたはただ関数を変更する必要がありますBOARD_InitBootClocks();BOARD_BootClockPLL150M() を使用します。 これはRev Dでも機能するはずです。 Rev Bはまだ96MHzに制限されています お役に立てば幸いです。 Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 1 つの評価ボードを Rev. 1D の同じ問題にアップグレードしました。 Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 Hi Pablo, 情報をいただきありがとうございますが、なぜこれが一部のサンプルコードでのみ言及され、正誤表に記載されていないのですか?私はrevさえ持っています。私のデスクにある1Dコントローラー(カスタムボード)と100MHz以上で動作していませんが、100MHz以上で動作できるコントローラーバージョンがないことを確認できますか?NXPはデータシートに載り続けているだけなのでしょうか?なぜなら、このICは最大150MHzの速度でどこでも宣伝されているからです。 Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 こんにちは 再び@grosdode、 LPC541xxのドキュメントにタイプミスがあることに気づきました。ご不便をおかけして申し訳ございません。 ES_LPC5410X には、LPC5410x デバイス (rev 1B) の最大オペレーティング システム クロックが 96MHz に制限されていると記載されている最大オペレーティング システム クロックに関する誤記があります。 Errata sheet LPC5410x (nxp.com) また、SDKの例(hello worldなど)には、rev 1C(お持ち)に適用される注意点もあり、rev 1Cは100Mzに制限されていると記載されています。 したがって、これらの制限内でアプリケーションを操作してください。 それがあなたに役立つことを願っています! Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 写真が添付されています Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 こんにちは@grosdode  私たちはあなたの問題を調査していますが、チップのマーキングコードについてさらに情報が必要になりますので、チップの写真を送ってください。 感謝。 Re:最大CPUクロック(150MHz)でLPC54102 より多くの写真とエクスポートされたプロジェクト(5つが限界でした)
View full article
Power Architecture v2.1 に S32DS をインストールしたい HI, 会社のPCを更新してから、今では多くのツールをインストールしています。しかし、Power V2.1用のS32DSのダウンロードに失敗しました。 私はNXPの従業員ですが、Flexeraは私のダウンロードリクエストを拒否しました。レガシー製品をサポートしたり、powerpcボードを使用したりするための電源として、まだS32DSが必要です。助けてもらえますか? よろしくお願いいたします。 矢代 正孝 Re:電源アーキテクチャv2.1用のS32DSをインストールしたい Hi,  既存の S32DS for PA v2.1 ライセンスを延長し、期限切れのライセンスを返却しました。これで、S32DSをダウンロードできるはずです https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32DS-PA 
View full article
MKL03Z32VFK4寿命の終わり? こんにちは、 MKL03Z32VFK4はどのくらいの期間生産されますか? すべてのNXPマイクロコントローラの製品寿命情報はどこで確認できますか? よろしくお願いいたします! - Laci Re:MKL03Z32VFK4寿命の終わりですか? Hi laszlomonda  長寿プログラムはこちらをご覧ください https://www.nxp.com/products/nxp-product-information/nxp-product-programs/product-longevity:PRDCT_LONGEVITY_HM KL03(WLCSPを除く)は2035年6月まで延長されています。 これがお役に立てば幸いです。 張 俊
View full article
NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取 我正在使用 NT3H2111 Ntag 加 I2C 1k 设备。我已经能够将功能容器写入正确的值,以便使用 NFC 进行读/写: CC:  0xAA, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE1, 0x10, 0x6D, 0x00 我还成功写入了以下 32 个字节来创建我希望的 Hello World NDEF 消息: 0x03, 0x12, 0xD1, 0x01, 0x0E, 0x54, 0x65, 0x6E, 0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0x20, 0x57, 0x6F, 0x72, 0x6C, 0x64, 0x21, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 为了正确写入这两块内存,我在末尾填充了 0。我可以成功写入该信息,但是当我尝试使用 NCP 标签读取器读取时,它说没有 NDEF 消息。我的格式是否不正确? 回复:NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取 你好,Fabian, 谢谢,你说得对。我添加了 0x02,现在消息可以正常工作了。 回复:NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取 你好先生, NDEF 可能存在一个小问题。 对于 Hello world,NDEF 的格式应如图所示。 请注意,在第七个字节中,有一个 0x02,这是由于 NFC 论坛,特别是在 RTD 文本规范中。 很遗憾,先生,我无法分享这份文件。
View full article
MIMXRT1170-EVKBボードでのFXOS8700CQサポート MIMXRT1170-EVKBのFXOS8700CQから加速度/マグニチュードデータを取得しようとしています ボードHWガイドによると: 2.16 センサー EVKボードのU34は、6軸エコンパス、3軸マグ、3軸アクセル、センサー FXOS8700CQです。Ecompass は RT1170 i.MX I2C5 ポートに接続されています。 FXOS8700CQドライバーとI2Cサポートを追加した後、board.hに次の(生成された)APIを見つけました(およびboard.c): /* @Brief ボード アクセラレータ センサーの構成 */ #define BOARD_ACCEL_I2C_BASEADDR LPI2C5 /* LPI2Cクロックソース用クロック分周器 */ #define BOARD_ACCEL_I2C_CLOCK_FREQ (CLOCK_GetRootClockFreq(kCLOCK_Root_Lpi2c5)) void BOARD_Accel_I2C_Init(void); status_t BOARD_Accel_I2C_Send(uint8_t deviceAddress, uint32_t subAddress, uint8_t subaddressSize, uint32_t txBuff); status_t BOARD_Accel_I2C_Receive( uint8_t deviceAddress、uint32_t subAddress、uint8_t subaddressSize、uint8_t *rxBuff、uint8_t rxBuffSize); BOARD_Accel_I2C_Init()を使用した私のコードはコンパイルして問題なく動作しますが、送信/受信関数のパラメータを理解する必要がありますが、ドキュメントやサンプルが表示されません。 ここでecompassサンプルについて何かを見ました: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/ecompass-cm7-sample-project-cannot-see-FXOS8700-on-MIMXRT1170/m-p/1612574#M24054 しかし、MIMXRT1170-EVKB用のSDKバージョン2.15.100には、このサンプルが欠けているようです。 MCUXpresso SDK APIリファレンスマニュアル Rev 2.15.100にも、これらの機能については何も記載されていません。 SDKの生成時に何か見落としましたか? 助けてください。 私の設定:MCUXpresso IDE v11.9.1 Win10 22H2の MIMXRT1170-EVKB SDK 2.15.100 回复: MIMXRT1170-EVKBボードにFXLS8974CFR3? ギャビンさん、ありがとうございました。 これがパズルの欠けているピースだったようです。 回复: MIMXRT1170-EVKBボードにFXLS8974CFR3? Hi @VassiliN , 情報ありがとうございます。 SCH-xxx-C1は回路図の型番を指しているため、EVKの回路図はバージョンC1であり、このセンサーはありません。もう一方の数字は、MCUチップのバージョンを示しています。 よろしくお願いいたします ギャビン 回复: MIMXRT1170-EVKBボードにFXLS8974CFR3? それが私たちが持っているボードですが、Revかどうかはわかりません。AまたはRev.C1? 回复: MIMXRT1170-EVKBボードにFXLS8974CFR3? Hi @VassiliN , まず、手元にあるEVKBのバージョンを明確にする必要がありますが、C1バージョンでは、 FXLS8974CFR3が接続されておらず、DNPです。 よろしくお願いいたします ギャビン   MIMXRT1170-EVKBボードにFXLS8974CFR3されていますか? 加速度計チップが実際にそこにあることを確認するために、MIMXRT1170-EVKBボード上のU115の位置とFXLS8974CFR3を見つけるのを手伝ってくれる人はいますか? MIMXRT1170-EVKBデザインファイルをダウンロードしたのですが、役に立ちません。チップは非常に小さく、ボード上で見つけるのが困難です。MIMXRT1170-EVKBの回路図に精通している人は、どこを見ればよいか教えてもらえますか?次は何ですか? Re:MIMXRT1170-EVKBボードでのFXOS8700CQサポート どういうわけか、私は間違ったHWガイドを見ていました。MIMXRT1170-EVKBボードのHWガイドからの正しい引用は次のとおりです MIMXRT1170EVKBHUG MIMXRT1170 EVKBボードハードウェアユーザーガイド Rev. 4 — 2024年6月11日 ユーザーガイド 2.16 センサー EVKボード上のU115は、3軸MEMS加速度センサーです。センサー FXLS8974CFR3。 ただし、ここでもわかるように、EVKBではなくEVK ボードについて言及しています(NXPはこれを修正してください!センサーに関するこの情報がEVKBにとって正確で最新であることを願っています。 さらに、EVKB SDKにはFXLS8974CFR3センサーのサンプルが不足しているようです。 Accelのみなので、ecompassとしては使用できません。 回复: MIMXRT1170-EVKBボードでのFXOS8700CQサポート Hi @VassiliN , NXP MIMXRTシリーズにご興味をお寄せいただきありがとうございます。 このecompassデモは、RT1170-EVKのSDKに含まれていることがわかりました。ただし、EVKB の SDK にはありません。どのような理由で、または省略があるかどうかはわかりませんが、これを取り上げてくれてありがとう。内部で確認させていただきます。 まず、EVKのSDKでのプロジェクト実装を参照してください。 よろしくお願いいたします ギャビン
View full article
采用 MPC5554 的 BLDC 无传感器控制 Hi, 我正在寻找使用 MPC5554 的 BLDC 电机无传感器控制的演示。我只找到使用 MPC5604B 的 BLDCM 无传感器控制的演示。您能否帮我提供有关使用 MPC5554 进行 BLDCM 无传感器控制的应用说明? 非常感谢! 顺祝商祺! 艾米丽 回复:使用 MPC5554 进行 BLDC 无传感器控制 非常感谢,彼得! 回复:使用 MPC5554 进行 BLDC 无传感器控制 Hello, 此旧款微机没有此类演示。如果您愿意写的话,我可以与您分享一般理论。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4548.pdf 此致, 彼得
View full article
MKL02Z32VFK4 PTB2 代替品(2) Rxd こんにちは、誰かが私がRxピンPTB2で持っているのと同じ問題に遭遇したかどうか知りたいです。 問題は、Txdが115200b(検証済み)で正しく送信していることですが、受信すると完全に がらくたですが、定義されたがらくた(ボーレートが極端に間違っているときなど)。私も接続してこれを確認しました ターミナル プログラム (RXD) がメッセージをリッスンし、メッセージは 115200B で問題ありませんが、UART がそれを台無しにしています。'O','K',cr,lf を送信すると、rx バッファ内のメッセージは 202(dec),106(dec),194(dec) となります。ステータス フラグ 常にオーバーランとフレームエラーを示します。tx ではなく rx が中断されます。 何かアイデアはありますか? 乾杯 Claes Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ 日時:MKL02Z32VFK4 PTB2の代替(2)Rxd Hello again @claeskjellstrom , あなたの質問に関して、私はあなたがJlinkを介してモジュールを供給するトリムレジスタを変更したいことを理解しています。ただし、次の投稿にあるように、Jlinkはこの機能をサポートしていません: https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Design-Studio/trimming-internal-oscillator/td-p/383412。 トリム レジスタの詳細については、MCG Control 4 Register (MCG_C4) の MCG Control 3 Register (MCG_C3) レジスタの 21 章の Multipurpose Clock Generator (MCG) のリファレンス マニュアルを参照してください。 BR Habib 日時:MKL02Z32VFK4 PTB2の代替(2)Rxd Hi, FLLのクロックがずれていたことが判明したので、面白いことに、Txは正しい送信をしていたのに、Rxは送信していました 正しく受信できなかったため、代わりにクロックをMCGIRCLKに切り替える必要がありましたが、現在は機能しています。Segger J-linkを介してオシレーターをトリミングする可能性があるかどうか知りたいです。 /Claes 日時:MKL02Z32VFK4 PTB2の代替(2)Rxd Hello @claeskjellstrom , ペリフェラルの構成方法について詳しく説明していただけますか?例えば: - 115200 ボーレート - 8データビット - パリティなし - 1ストップビット - フロー制御なし。 今のところ、SDK (バージョン 3.2) の "hello World" の例を確認できますが、この例では、ターミナルでの通信に UART 0 を使用しています。 BRの ハビブ
View full article
S32K311:ブートローダーとアプリケーションを1つのhexファイルにマージします Hello, 現在、私はS32K311 MCUに取り組んでおり、ブートローダーのhexファイルとアプリケーションのhexファイルがあります。 ブートローダーとアプリケーションのHEXファイルを1つのHEXファイルにマージして、本番環境で使用したいと思います。 親切に私にさらに進める方法を提案してください、hexファイルをマージするために利用できるツールはありますか? または、HEXファイルを単一のファイルにマージするためのSWの例を提供してもらえますか。 返信をお待ちしております。 ありがとうございます 日時:S32K311:ブートローダーとアプリケーションを1つのhexファイルにマージします Hi@raj12 私は通常、テキストを使用して手動でマージしますが、J-Flashに付属のマージ機能を使用することもできます。 詳細な使用法については、Googleで検索できます。
View full article
iMX93ネットワークインターフェース Hello, この問題は、ユーザースペースから簡単に解決できると思います。現在、「NXP i.MX Release Distro 6.1-mickledore imx93evk」を使用してiMX93 EVKを起動すると、ボード上の左側のイーサネットポートに(ENET2)とラベルが付けられ、右側のイーサネットポートに(ENET1)のラベルが付けられます。ただし、Linux を起動すると、eth0 は ENET2 に、eth1 は ENET1 に割り当てられます。 [275870.178004] fec 42890000.ethernet eth0:リンクがアップ - 1Gbps/フル - フロー制御オフ [275870.185699] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: リンクが準備可能になります [275895.075584] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: リンクがアップ - 1Gbps/フル - フロー制御がオフになっています [275895.083801] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: リンクが準備可能になります Linuxの起動時にENET1がeth0で、ENET2がeth1であることを確認するための最善のアプローチは何でしょうか?ドライバーの読み込み順序を変更したり、systemdを使用してインターフェイスの名前を変更したり、単純なbashスクリプトを実装したりすることを検討する必要がありますか? どんな助けでも大歓迎です。 乾杯 ニテシュ   i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Yocto Project 日時:iMX93ネットワークインターフェース 解決策に大いに感謝します。 日時:iMX93ネットワークインターフェース @Chavira  心配するな。。。私はあなたが何を意味するのかわかります、そして私はちょうどデバイスツリー「imx93-11x11-evk.dts」に気づきました「#include "imx93.dtsi"」が含まれます。 「imx93.dtsi」を編集させてくださいとテストします。 乾杯 ニテシュ 日時:iMX93ネットワークインターフェース Hello @Chavira  迅速な対応ありがとうございました。 私のプロトタイプには、https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-evk.dts#L386 デバイスツリー。 上記のdtsを変更するにはどうすればよいですか? 乾杯 ニテシュ 日時:iMX93ネットワークインターフェース Hi @pilotnite! NXPサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。   これはデバイスツリーで解決できると思います。   デフォルトでは、次のように定義されます。   ethernet0 = &fec; ethernet1 = &eqos;   これを次のように変更する必要があります。   ethernet0 = &eqos; ethernet1 = &fec;   ぜひお試しいただき、結果を共有してください。   https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93.dtsi#L33   よろしくお願いいたします! Chavira
View full article
iMX93网络接口 Hello, 我相信这个问题可以从用户空间轻松解决。目前,当使用“NXP i.MX Release Distro 6.1-mickledore imx93evk”启动 iMX93 EVK 时,主板上的左侧以太网端口标记为 (ENET2),右侧以太网端口标记为 (ENET1)。但是,在启动 Linux 时,eth0 被分配给 ENET2,eth1 被分配给 ENET1。 [275870.178004] fec 42890000.ethernet eth0:链路已启动 - 1Gbps/满速 - 流量控制关闭 [275870.185699] IPv6:ADDRCONF(NETDEV_CHANGE):eth0:链接已准备就绪 [275895.075584]imx-dwmac 428a0000.以太网eth1:链路已启动-1Gbps/满-流量控制关闭 [275895.083801] IPv6:ADDRCONF(NETDEV_CHANGE):eth1:链接已准备就绪 确保 Linux 启动时 ENET1 为 eth0,ENET2 为 eth1 的最佳方法是什么?我们应该考虑更改驱动程序的加载顺序、使用 systemd 重命名接口,还是实现一个简单的 bash 脚本? 任何帮助都将不胜感激。 干杯, 尼特什   i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Yocto Project 回复:iMX93 网络接口 非常感谢您的解决方案。 回复:iMX93 网络接口 @Chavira  没关系...我明白你的意思,我刚刚注意到设备树“imx93-11x11-evk.dts”包括“#include“imx93.dtsi””。 让我编辑“imx93.dtsi”并测试。 干杯, 尼特什 回复:iMX93 网络接口 Hello @Chavira  感谢您的及时回复。 对于我的原型,我使用的是https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-evk.dts#L386设备树。 我怎样才能修改上述dts? 干杯, 尼特什 回复:iMX93 网络接口 Hi @pilotnite! 感谢您联系 NXP 支持!   我认为这可以在设备树中解决。   默认情况下定义如下:   ethernet0 = &fec; ethernet1 = &eqos;   您必须将其更改为:   ethernet0 = &eqos; ethernet1 = &fec;   请尝试并分享您的结果。   https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93.dtsi#L33   此致! Chavira
View full article
S12XE SCI Error Rate こんにちは XET256マイコンで開発している開発者です。 SCIとSPIのどちらでコミュニケーションを取るべきか考えています。 SCIを利用したいです。 SCIボーレートを500kbpsにしたいです。 以下は私が設定したPLLクロック設定です。 内部バスクロック:32Mhz VC0クロック周波数:64Mhz リファレンスデバイダー:1 PLLの乗算係数:2 PLLポストディバイダー:1 およびIREN:0 MC9S12XEP100リファレンスマニュアル「Covers MC9S12XE Family」のデータシートを見ました。 データシートの742ページに表20-16があります。ボーレートのエラー(%)値の計算式を知りたいのですが(例:バスクロック= 25MHz)。 ボーレートエラーの出方を教えてください。 そして、私の仕様で500kbpsのエラー率を教えてください。 感謝。 Re: S12XE SCI Error Rate Hi, 1) 付属...UARTに必要な計算と式も含まれています-追加の単語がなくても使用できると思います。(緑のセルのみを変更し、[結果の要約]ボタンをクリックします) 2) https://community.nxp.com/t5/S12-MagniV-Microcontrollers/S12X-PLL-Filter-Calculator/ta-p/1125313 よろしくお願いいたします。 Ladislav
View full article
S32G2 Linux BSP ビルドが失敗する Hello, Linux-BSP 39.0のビルドにYOCTOを選びましたが、私は自動ターゲットを構築することを選びました 私のubuntuは22.04、8コア、メモリは8M以上ですが、大丈夫ですか? (Ubuntuのバージョンは18.04.4である必要がありますLTSですか? 私のPCは毎回再起動し、ビルドに失敗しました。        コンパイラPCのコア数、メモリ数、およびオペレーティングシステムの最小要件は何ですか? Re: S32G2 Linux BSP ビルドが失敗する BSP39.0からうーん、と書かれています 「以下で説明するすべての手順は、Ubuntu-20.04 LTS(ネイティブまたは仮想マシン経由)で実行および検証されています。その後、次のセクションに進む前にUbuntu-20.04LTSをインストールすることをお勧めします。 「Yocto ビルドには少なくとも 50GB の空き容量が必要で、多くの時間がかかります (システム構成によって異なりますが、2 時間から 10 時間)。多くのコアと高速ストレージメディアを備えた強力なシステムを使用することをお勧めします(SSDを推奨)。推奨される RAM サイズは 8 GB です。 したがって、要約すると、次のことが提案されます。 ホスト:Ubuntu20.04-LTSをお勧めします。 DDR:8GB+を推奨します。 ストレージ:SSDをお勧めしますが、サイズが大きい方が良いです CPU:多くのコアを備えた強力なCPU。 お役に立てば幸いです。 よろしくお願いいたします。 チェンイン
View full article
S32Kxx SPI CLK SPI割り込みモードを同期通信で使用する際、アイドル時にCLKをハイレベルに設定し、1フレームを8ビットに設定しています。なぜ図のような現象が発生するのでしょうか?CLKが一定時間ローレベルになり、そのフレーム内の特定のバイトの送信時間が長くなるためです。 Re: S32Kxx SPI CLK こんにちは@Embedded_novice  共有された情報に基づいて、S32K1用のS32ソフトウェア開発キットを使用していると仮定しますので、このソフトウェア機能に基づいて説明します。 この動作は、関数 LPSPI_DRV_MasterInit() を使用すると LPSPI_DRV_MasterConfigureBus() が呼び出され、LPSPI_SetBaudRate() が呼び出され、転送間の遅延、sck から pcs への遅延、および pcs から sck への遅延のデフォルト値が追加されるため、想定されます。複数のデータを同じパッケージで送信する場合、各データ間には、これら 3 つのパラメーターに設定された遅延の合計に等しい遅延が発生します。 参考までに、上の図では、PCS-to-SCK 遅延 (CCR[PCSSCK]) を青、SCK-to-PCS 遅延 (CCR[SCKPCS]) をオレンジ、Delay Between Transfers (CCR[DBT]) を赤でマークしています。 BR, VaneB 回复: S32Kxx SPI CLK
View full article
L6.6, sn65dsi83 Error: 我正在尝试使 sn65dsi84 dsi2lvds 桥与 Linux 内核 6.6.52(Yocto scartgap)协同工作。 修复将 mipi-dsi 连接到 SN65DSI83 驱动程序的问题后: IMX8MM-sn65dsi83-yocto-scarthgap-mipi-dsi-is-not-initialized 并纠正 DT 中的 LVDS 时序参数: Error-Cannot-find-any-crtc-or-sizes - 面临另一个问题:似乎 MIPI-DSI 没有发送数据: SN65DSI83 驱动器无法锁定 PLL,因为它具有 DSI 源时钟。 [ 2.946302] sn65dsi83 0-002c: failed to lock PLL, ret=-110 我的设备树是: /dts-v1/; #include "imx8mm.dtsi" / { panel: panel10inch { width-mm = <210>; height-mm = <157>; compatible = "panel-lvds"; backlight = <&bl_lcd>; data-mapping = "vesa-24"; status = "okay"; enable-gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; panel-timing { clock-frequency = <65000000>; hactive = <1024>; vactive = <768>; /* */ hfront-porch = <40>; hsync-len = <60>; hback-porch = <220>; /* */ vfront-porch = <7>; vsync-len = <10>; vback-porch = <21>; /* */ vsync-active = <0>; hsync-active = <0>; de-active = <1>; pixelclk-active = <0>; }; ports { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; port@0 { reg = <0>; panel_in: endpoint { remote-endpoint = <&bridge_out>; }; }; }; }; }; &i2c1 { dsi_lvds_bridge: sn65dsi84@2c { compatible = "ti,sn65dsi83"; reg = <0x2c>; enable-gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_dsi_bridge>; vcc-supply = <&reg_1V8>; status = "okay"; of-depends-on = <&panel>; ports { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; port@0 { reg = <0>; bridge_in: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_dsi_out>; data-lanes = <1 2 3 4>; }; }; port@2 { reg = <2>; bridge_out: endpoint { remote-endpoint = <&panel_in>; }; }; }; }; }; &lcdif { status = "okay"; }; &mipi_dsi { status = "okay"; port@1 { mipi_dsi_out: endpoint { remote-endpoint = <&bridge_in>; data-lanes = <1 2 3 4>; /*lane-polarities = <1 0 0 0 0>;*/ attach-bridge; }; }; }; 附有引导日志。 Re: L6.6, sn65dsi83 Error: 发现奇怪的事情: [2.946302]sn65dsi83 0-002c: 锁定 PLL 失败,ret=-110 [2.948106]imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi:imx_sec_dsim_encoder_atomic_enable:输入 [2.951027]sn65dsi83 0-002c: sn65dsi83_atomic_enable: 输入 [2.956980]sn65dsi83 0-002c:意外链接状态 0x01 sn65dsi83 探测函数在 imx_sec_dsim_encoder_atomic_enable() 函数启用之前,先从 MIPI-DSI 锁定 PLL。 将设置 PLL 的代码片段移至 sn65dsi83_atomic_enable() 函数。 现在就可以工作!
View full article
imx8mp メモリ コントローラの BoardDataBusConfig を変更する必要がありますか? i.MX8X メモリ構成およびテスト アプリケーション マニュアルには次のように記載されています。 i.MX8QXPのメモリコントローラは、バイト単位のスワップが可能です。レイアウト上の都合上、通常はバイト単位のスワップが行われます。 そのため、実際の回路図設計に応じてBoardDataBusConfigページを設定する必要があります。回路図設計は以下のとおりです。 例えば、i.MX8QXPのDDR_DR00はLPDDR4のDQ2_Aに接続されているので、次の2行の赤い文字は たとえば、DRAM データ バス 2 は MX8QX データ バス (ユーザー入力) の値 0 に対応します。以下同様です。 また、imx8mp の LPDDR4 レイアウトを次のように調整しました。 MX8M_Plus_DDR4_RPA_v9.xlsx の BoardDataBusConfig で対応する調整を行う必要がありますか? これまで出荷したデバイスは、BoardDataBusConfigを調整していません(デフォルト値は以下の通りです)が、memtesterテストには全て合格しています。他にリスクはありますか? Re: imx8mp メモリ コントローラの BoardDataBusConfig を変更する必要がありますか? MX8M_Plus_DDR4_RPA_v9.xlsx の BoardDataBusConfig で対応する調整を行う必要がありますか? A: はい、調整が必要です。i.MX8MPのメモリコントローラはバイト内スワップに対応しています。レイアウト上の都合上、通常はバイト内スワップが行われます。この場合、実際の配線に合わせてデータバスを埋める必要があります。 確認したところ、設定は正しいようです。ハードウェアの接続に合わせて調整されています。正しくない場合はエラーが表示されます。既に調整済みですので、問題ありません。
View full article
AndroidでのIMX8MPデバッグポートのuart4への変更 Hi, カスタマーボードのimx8mpで。 yocto(Linux 6.1.1_1.0.1 BSP)でデバッグポートをuart2からuart4に変更しました。 そして、cmdと入力すればOKです。 Android(Android 13.0.0_2.0.0(L6.1.22_2.0.0 BSP))でも同じ変更が行われています。 起動完了(hdmi show android launcher)後、デバッグコンソール に メッセージを表示できます しかし、何も入力 できません 。 yoctoとandroidmodifyを比較しました。 Android BSPで見つからないファイルが2つあります。 \sources\meta-freescale\conf\machine\include\imx-base.inc \sources\meta-freescale\conf\machine\include\imx8mp-evk.inc それを修正する方法は? ありがとうございます。 Re:AndroidでのIMX8MPデバッグポートのuart4への変更 こんにちは あなたはAndroidでは利用できないYocto固有のファイルを探しています。 Androidの場合、Yoctoを使用して構築したLinuxシステムの場合と同じ方法でLinux / Uboot / ATFにパッチを適用する必要があります。 よろしくお願いします/サルドス、 アルド。
View full article
i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この記事では、さまざまなVPUクロックでのビデオ再生でのi.MX6DQの機能を検証するためのいくつかの実験を行います。 1. 事前準備 Board: i.MX6DQ SD ビットストリーム:1080pヒマワリ、40Mbps、最もタフなH264クリップと見なされています。元のクリップを 20 回コピーして新しい raw ビデオを生成し (ひまわりクリップを 20 回繰り返します)、mp4 コンテナにカプセル化します。これは、vpu単体テストと比較して、gstreamerの起動ワークロードの影響を排除し、最小限に抑えるためです。 カーネル:270MHz、298MHz、329MHz、352MHz、382MHzの異なるVPUクロック設定で異なるカーネルを生成します。 テスト設定:1080pデバイスでの1080pコンテンツのデコードと表示。(サイズ変更なし) 2. VPU単体テストとGstreamerのテストコマンド タイル形式のビデオ再生はNV12形式よりも高速であるため、以下の実験では、ビデオ再生中にタイル形式を選択します。 ユニットテストコマンド:(フレームレートを-a 70に設定し、1080p 60fps HDMIリフレッシュレートより高く設定します) /unit_tests/mxc_vpu_test.out -D "-i /media/65a78bbd-1608-4d49-bca8-4e009cafac5e/sunflower_2B_2ref_WP_40Mbps.264 -f 2 -y 1 -a 70" Gstreamerコマンド:(最高の再生速度を得るためのフリーラン) gst-launch filesrc location=/media/65a78bbd-1608-4d49-bca8-4e009cafac5e/sunflower_2B_2ref_WP_40Mbps.mp4 typefind=true !アイウルデマックス!vpudec framedrop=false !キューの最大サイズバッファ= 3!mfw_v4lsink sync=false です。 3. 動画再生フレームレートの測定 テスト中に、コマンド「echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor」を入力して、CPUが常に最高周波数で動作することを確認し、割り込みに迅速に応答できるようにします。 異なるVPUクロックを持つ各テストポイントに対して、5ラウンドのテストを行います。最大値と最小値は削除され、残りの 3 つのデータが平均化されて最終的な再生フレームレートが取得されます。 #1 #2 #3 #4 #5 Min 最大 平均 12月 再生 12月 再生 12月 再生 12月 再生 12月 再生 再生 再生 再生 270M 閲覧数 ユニット・テスト 57.8 57.3 57.81 57.04 57.78 57.3 57.87 56.15 57.91 55.4 55.4 57.3 56.83 GSTの 53.76 54.163 54.136 54.273 53.659 53.659 54.273 54.01967 298M 閲覧数 ユニット・テスト 60.97 58.37 60.98 58.55 60.97 57.8 60.94 58.07 60.98 58.65 57.8 58.65 58.33 GSTの 56.755 49.144 53.271 56.159 56.665 49.144 56.755 55.365 329M 閲覧数 ユニット・テスト 63.8 59.52 63.92 52.63 63.8 58.1 63.82 58.26 63.78 59.34 52.63 59.52 58.56667 GSTの 57.815 55.857 56.862 58.637 56.703 55.857 58.637 57.12667 352メートル ユニット・テスト 65.79 59.63 65.78 59.68 65.78 59.65 66.16 49.21 65.93 57.67 49.21 59.68 58.98333 GSTの 58.668 59.103 56.419 58.08 58.312 56.419 59.103 58.35333 382M 閲覧数 ユニット・テスト 64.34 56.58 67.8 58.73 67.75 59.68 67.81 59.36 67.77 59.76 56.58 59.76 59.25667 GSTの 59.753 58.893 58.972 58.273 59.238 58.273 59.753 59.03433 注:Dec列はvpuデコードfpsを意味し、Playback列は全体的な再生fpsを意味します。 いくつかの説明: 単体テストがよりフラットなのに、Gstreamerのパフォーマンスデータがまだ改善されるのはなぜですか?Gstreamerには、vpu apiをより直感的に呼び出すために使用されるvpuラッパーがあります。したがって、最初は、全体的な GST 再生パフォーマンスは vpu (vpu dec 57.8 fps) によって制約されます。そして最後に、vpuクロックが増加するとvpuデコードパフォーマンスが60fpsを超えると、制約はディスプレイのリフレッシュレート60fpsになります。 Gstreamerのビデオ表示オーバーヘッドは、単体テストと同様に約1fpsにすぎません。 テスト結果に基づくと、352MHz の場合、1080p ディスプレイでの全体的な 1080p ビデオ再生は ~60fps に達する可能性があることがわかります。 または、2つのディスプレイを備えた2つのパイプラインで時間を共有する場合、2 x 1080p @ 30fpsのビデオ再生を行うことができます。 ただし、この実験は 1080p ディスプレイでの 1080p ビデオ再生に有効です。インターレースされたクリップとディスプレイのサイズが 1080p と同じでない場合、インターレース解除やサイズ変更などの後処理によって全体的な再生パフォーマンスが制限されます。 i.MX6Dual i.MX6Quad Linux マルチメディア Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはJunping、 mfw_isink前にキューも使用する必要がありますか? Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> vpu はデコードに 6 つのバッファを使用し、vl4sink はそのうちの 2 つを使用し、キューは 3 つのバッファを使用します。大きすぎる設定は使用できません。そうしないと、実行するのに十分なバッファがありません Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スケールダウンしても大きな違いはないはずです、なぜならどちらもIPUを使用しているからです Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ああ、わかりました。よくわかりません。ジャックマオさん、これについてコメントしていただけますか? Leo Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Leo, スケールダウンする必要がありますが、私の質問は次のとおりです。 mfw_ipucsc を使用したスケールダウンと mfw_isink を使用したスケールダウンの違いは何ですか?パフォーマンスの向上はありますか? Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Tarek, mfw_ipucsc は色空間変換および解像度スケーラーであるため、これらの機能が必要ない場合はパイプラインから削除できます。一方、それを追加して前にcapsfilterを追加しない場合、(私が信じている)何もしません。 Leo Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Leo, 私はmfw_ipucscと同じIPUを使用していると思うmfw_isinkを使用しています。それを使用することで追加の利点があると思いますか? とにかく試してみるので、パイプラインは次のようになります。 appsrc -> vpudec -> mfw_ipucsc -> mfw_isink.それでよろしいですか。 Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> jackmao は、キューのバッファを減らす必要がある理由について、よりよく理解しているはずです。AFAIKでは、vpudecは少なくとも6つのバッファを実行する必要があり、vpudecのプロパティを使用して変更することはできないため、残っている唯一のパラメータはキューのバッファです。実際、私はキュー要素を調べましたが、デフォルトは200のようです!! max-size-buffers : 最大キュー内のバッファの数 (0=無効) フラグ:読み取り可能、書き込み可能 符号なし整数。範囲: 0 - 4294967295 デフォルト: 200 現在: 200 ところで、mfw_ipucsc要素をダウンスケーリングに使ってみたことはありますか? Leo Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Leo, 1.メモリ リークは見られません。私はTop valgrindとmtraceを使用したことがあるので、疑いはありません。 2.私はそれを理解しているかどうか諦めていません!デフォルト値は 20 バッファで、VPU がバッファを使い果た しないように 、この数を 3 バッファ に減らす 必要があります。数を増やす必要があると思いますよね? Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Tarek, 1. フリーズの問題: パイプラインの実行中に RAM のメモリ使用量/空き容量 (top -b | grep Mem) を監視できますか? 2.キュー:「max-size-buffers」を減らす理由は、vpudecが常にパイプライン上で実行されるいくつかのバッファを必要とするためだと思います。デフォルト値が指定されている場合、vpudecはある時点でバッファを使い果たします。 Re: i.MX6DQボードでのビデオ再生性能評価 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello, この情報を提示していただきありがとうございます。それは非常に有益です。 私は関連する問題をデバッグしており、ほとんど質問がありません。 問題を: gstreamerを使用して、複数のネットワークストリーム(4-8-16)を1080p画面に再生しています。画面はDVIのみをサポートしているため、HDMI-DVIケーブルを使用しています。もちろん、画面に収まるように mfw_isink 要素を使用してストリームを縮小しています。すべてのストリームは目立ったエラーなしで正常に開始されますが、数時間後にはエラーメッセージを表示せずにビデオがフリーズします。 私が使用しているパイプラインは次のとおりです                                           vpudec -> appsr c-> output-selector -> input-selector -> mfw_isink                                           jpegdec-> 私の質問: 1.システムは24時間年中無休でビデオを再生し、消費電力は気にしません。常にコマンド "echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/"を使用する方が良いですかscaling_governor 2. なぜデコーダとシンクの間で "queue max-size-buffers=3" を使用するのですか?バッファのサイズ= 3をどのように決定しますか? 3. VPUとIPUのパフォーマンスを監視するためのツールはありますか? 4.ボトルネック、ディスプレイ、またはデコーダーのどちらがより可能性が高いですか? ありがとうございます
View full article