こんにちは
XET256マイコンで開発している開発者です。
SCIとSPIのどちらでコミュニケーションを取るべきか考えています。
SCIを利用したいです。
SCIボーレートを500kbpsにしたいです。
以下は私が設定したPLLクロック設定です。
内部バスクロック:32Mhz
VC0クロック周波数:64Mhz
リファレンスデバイダー:1
PLLの乗算係数:2
PLLポストディバイダー:1
およびIREN:0
MC9S12XEP100リファレンスマニュアル「Covers MC9S12XE Family」のデータシートを見ました。
データシートの742ページに表20-16があります。ボーレートのエラー(%)値の計算式を知りたいのですが(例:バスクロック= 25MHz)。
ボーレートエラーの出方を教えてください。
そして、私の仕様で500kbpsのエラー率を教えてください。
感謝。
Hi,
1) 付属...UARTに必要な計算と式も含まれています-追加の単語がなくても使用できると思います。(緑のセルのみを変更し、[結果の要約]ボタンをクリックします)
2) https://community.nxp.com/t5/S12-MagniV-Microcontrollers/S12X-PLL-Filter-Calculator/ta-p/1125313
よろしくお願いいたします。
Ladislav