1846846_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1846846_ja-JP

1846846_ja-JP

S32K344 LPCMPの

ラウンドロビンモードのcmpについて質問があります。ラウンドロビンクロック、RTC_CLK、高周波制限は、主に事実に依存します:DACの初期化時間。fRCLK < 63 / Tinitialization (S32K344年で30us)。したがって、RCLKは2.1MHzより小さくする必要があります。

ただし、RCLKにはSXOSC(32.768kHz)の4つのクロックリソースがあります。SIRC(32kHz)、FIRC(最小値は3MHz)、FXOSC(最小値は8MHz)。

では、どうすれば2MHzを取得できますか?

CMPを使用して6チャネルの過電流を検出したい。しかし、私が理解している限り、RCLKは長すぎます。外部コンパレータを使用する必要がありますか?

Neo1096_0-1713165039619.png

Neo1096_2-1713165315677.png


日時:S32K344 LPCMP

Hi @Neo1096,

これは RM.

danielmartynek_0-1713792811153.png


ユースケースがわからないので、お手伝いできません。


よろしくお願いします。

Daniel

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:41 AM
Updated by: