1865130_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1865130_ja-JP

1865130_ja-JP

S32G2 Linux BSP ビルドが失敗する

Hello,

Linux-BSP 39.0のビルドにYOCTOを選びましたが、私は自動ターゲットを構築することを選びました

私のubuntuは22.04、8コア、メモリは8M以上ですが、大丈夫ですか? (Ubuntuのバージョンは18.04.4である必要がありますLTSですか?

私のPCは毎回再起動し、ビルドに失敗しました。

       コンパイラPCのコア数、メモリ数、およびオペレーティングシステムの最小要件は何ですか?

Re: S32G2 Linux BSP ビルドが失敗する

BSP39.0からうーん、と書かれています

「以下で説明するすべての手順は、Ubuntu-20.04 LTS(ネイティブまたは仮想マシン経由)で実行および検証されています。その後、次のセクションに進む前にUbuntu-20.04LTSをインストールすることをお勧めします。

「Yocto ビルドには少なくとも 50GB の空き容量が必要で、多くの時間がかかります (システム構成によって異なりますが、2 時間から 10 時間)。多くのコアと高速ストレージメディアを備えた強力なシステムを使用することをお勧めします(SSDを推奨)。推奨される RAM サイズは 8 GB です。

したがって、要約すると、次のことが提案されます。

  1. ホスト:Ubuntu20.04-LTSをお勧めします。
  2. DDR:8GB+を推奨します。
  3. ストレージ:SSDをお勧めしますが、サイズが大きい方が良いです
  4. CPU:多くのコアを備えた強力なCPU。

お役に立てば幸いです。


よろしくお願いいたします。

チェンイン


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:39 AM
更新者: