Hi,
カスタマーボードのimx8mpで。
yocto(Linux 6.1.1_1.0.1 BSP)でデバッグポートをuart2からuart4に変更しました。
そして、cmdと入力すればOKです。
Android(Android 13.0.0_2.0.0(L6.1.22_2.0.0 BSP))でも同じ変更が行われています。
起動完了(hdmi show android launcher)後、デバッグコンソール に メッセージを表示できます
しかし、何も入力 できません 。
yoctoとandroidmodifyを比較しました。
Android BSPで見つからないファイルが2つあります。
\sources\meta-freescale\conf\machine\include\imx-base.inc
\sources\meta-freescale\conf\machine\include\imx8mp-evk.inc
それを修正する方法は?
ありがとうございます。
こんにちは
あなたはAndroidでは利用できないYocto固有のファイルを探しています。
Androidの場合、Yoctoを使用して構築したLinuxシステムの場合と同じ方法でLinux / Uboot / ATFにパッチを適用する必要があります。
よろしくお願いします/サルドス、
アルド。