2076657_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2076657_ja-JP

2076657_ja-JP

imx8mp メモリ コントローラの BoardDataBusConfig を変更する必要がありますか?

i.MX8X メモリ構成およびテスト アプリケーション マニュアルには次のように記載されています。

i.MX8QXPのメモリコントローラは、バイト単位のスワップが可能です。レイアウト上の都合上、通常はバイト単位のスワップが行われます。

そのため、実際の回路図設計に応じてBoardDataBusConfigページを設定する必要があります。回路図設計は以下のとおりです。

machangbao_0-1744170449068.png

例えば、i.MX8QXPのDDR_DR00はLPDDR4のDQ2_Aに接続されているので、次の2行の赤い文字は

たとえば、DRAM データ バス 2 は MX8QX データ バス (ユーザー入力) の値 0 に対応します。以下同様です。

machangbao_1-1744170497092.png


また、imx8mp の LPDDR4 レイアウトを次のように調整しました。

machangbao_2-1744170981717.png

MX8M_Plus_DDR4_RPA_v9.xlsx の BoardDataBusConfig で対応する調整を行う必要がありますか?
これまで出荷したデバイスは、BoardDataBusConfigを調整していません(デフォルト値は以下の通りです)が、memtesterテストには全て合格しています。他にリスクはありますか?

machangbao_3-1744171167494.png


Re: imx8mp メモリ コントローラの BoardDataBusConfig を変更する必要がありますか?

Rita_Wang_0-1744183258044.png

MX8M_Plus_DDR4_RPA_v9.xlsx の BoardDataBusConfig で対応する調整を行う必要がありますか?

A: はい、調整が必要です。i.MX8MPのメモリコントローラはバイト内スワップに対応しています。レイアウト上の都合上、通常はバイト内スワップが行われます。この場合、実際の配線に合わせてデータバスを埋める必要があります。

確認したところ、設定は正しいようです。ハードウェアの接続に合わせて調整されています。正しくない場合はエラーが表示されます。既に調整済みですので、問題ありません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:37 AM
Updated by: