1894615_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1894615_zh-CN

1894615_zh-CN

NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取

我正在使用 NT3H2111 Ntag 加 I2C 1k 设备。我已经能够将功能容器写入正确的值,以便使用 NFC 进行读/写:

CC:  0xAA, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE1, 0x10, 0x6D, 0x00

我还成功写入了以下 32 个字节来创建我希望的 Hello World NDEF 消息:

0x03, 0x12, 0xD1, 0x01, 0x0E, 0x54, 0x65, 0x6E, 0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0x20, 0x57, 0x6F, 0x72, 0x6C, 0x64, 0x21, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

为了正确写入这两块内存,我在末尾填充了 0。我可以成功写入该信息,但是当我尝试使用 NCP 标签读取器读取时,它说没有 NDEF 消息。我的格式是否不正确?


回复:NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取

你好,Fabian,


谢谢,你说得对。我添加了 0x02,现在消息可以正常工作了。

回复:NT3H2111 NDEF 消息无法被 NXP 标签读取器读取

你好先生,

NDEF 可能存在一个小问题。

对于 Hello world,NDEF 的格式应如图所示。

请注意,在第七个字节中,有一个 0x02,这是由于 NFC 论坛,特别是在 RTD 文本规范中。

很遗憾,先生,我无法分享这份文件。


Fabian_R_0-1719605163353.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:41 AM
Updated by: