1889475_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1889475_ja-JP

1889475_ja-JP

S32K388 DTCMおよびITCMECCエラー

Hi,

S32K388 で DTCM および ITCM ECC エラーが観察されました。DTCM、ITCM、および ITCM と DTCM メモリの初期化の有効化は、スタートアップ コードにあります。MPUも有効になっています。

UmaMaheswaraReddy_0-1718712825196.pngUmaMaheswaraReddy_0-1718712825196.png



ありがとうございます

Y Uma Maheswara Reddy.

Re:S32K388 DTCMおよびITCMECCエラー

Hello,

POR では、すべての揮発性メモリで ECC を初期化する必要があります。これには、このメモリを読み取る前に ECC ビットを初期化するために 64 ビットの書き込みが必要です。これは、スタートアップ コード (startup_cm7.s) で発生しますただし、__DTCM_INIT と __ITCM_INIT シンボルが 1 に設定されていることに依存します。(これらはリンカファイルで設定されます)

bryan_brauchler_0-1718715464987.pngbryan_brauchler_0-1718715464987.png

ECC エラーが発生した場合は、これがスタートアップ コードの一部として実行されていること、およびアクセスしているアドレスがこのループ (__INT_DTCM_START と __INT_DTCM_END の間) に含まれていることを確認してください。


Best,


ブライアン


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:41 AM
Updated by: