Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
Tacho_1.001_02.07.2012.PEupd <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Tacho 形容 タコメーターのドライバー。 コンポーネント Tacho.PEupd Dependencies クワッドカウンター ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用したオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Tacho 形容 タコメーターのドライバー。 コンポーネント Tacho.PEupd Dependencies クワッドカウンター ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用したオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 コンポーネント交換
查看全文
ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 下载并构建IPU示例 IPU 示例 - v0.1 可在https://github.com/rogeriorps/ipu-examples获取 要下载,只需克隆项目: $ git clone https://github.com/rogeriorps/ipu-examples.git 按照项目根文件夹中的 README.md 进行构建和安装。 可用的演示 Alpha 混合 基础版 合并 裁剪 色彩空间转换 去隔行 调整大小 旋转 i.MX5 basic_ex1 rot_ex1 i.MX6 alpha_ex1 alpha_ex2 crop_ex1 csc_ex1 dint_ex1 res_ex1 rot_ex1 i.MX5 基本示例 基本示例1: 打印所有帧缓冲区的所有信息。它仅使用帧缓冲设备 /dev/fb*。 旋转示例 rot_ex1: 旋转图像并显示在显示屏上。此示例使用 ipu 库,而不是直接使用 /dev/mxc_ipu。 i.MX6 Alpha 混合示例 alpha_ex1: 此示例展示了如何使用全局 alpha 混合。它用白色填充第 1 层,用 4 个色带覆盖层,并改变全局 alpha 混合,同时在显示屏上显示具有不同透明度的 2 个平面。 alpha_ex2: 此示例展示了如何使用局部 alpha 混合。此示例使用 3 个缓冲区: 1 – 输入缓冲区:用作第 1 层(背景)。 2 – 覆盖缓冲区:用作第 2 层(前景)。 3 - Alpha 缓冲区:用作 Alpha 缓冲区,其中每个像素将对应于输入和覆盖缓冲区之间的透明度值。 运行时,它将用纯色填充输入和覆盖缓冲区,用 4 种不同的 alpha 条填充 alpha 缓冲区,并将打开和关闭本地 alpha 混合。 颜色空间转换示例 csc_ex1: 此示例展示如何使用颜色空间转换。它读取 4 种不同格式的图像(RGB565、RGBA32、NV12 和 YUYV422),并以 RGB565 格式在背景帧缓冲区上显示它们。 裁剪示例 crop_ex1: 此示例显示如何使用“输出裁剪”裁剪图像。它用纯色填充输入缓冲区并裁剪输出缓冲区。结果将是显示屏上出现一个实体块。 去隔行示例 dint_ex1: 此示例显示如何对单个隔行帧进行去隔行处理。该示例加载 320x240 隔行 NV12 图像,并在显示屏上显示打开和关闭去隔行功能。 调整大小示例 res_ex1: 此示例将图像 freescale_1024x768.raw(1024x768 RGB565 格式)调整为 800x480 RGB24 格式图像,并存储到本地文件 output_file.raw 中。 旋转示例 rot_ex1: 此示例旋转图像 freescale_1024x768.raw(1024x768 RGB565 格式)并使用所有旋转模式显示: 0 - 无旋转 1 - 垂直翻转 2 - 水平翻转 3 - 180 度 4 - 向右 90 度 5 - 向右 90 度垂直翻转 6 - 向右 90 度水平翻转 7 - 向左 90 度 已知问题 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Zongbiao, 可以通过改变帧缓冲区的颜色格式来测试 DP 上的 CSC(参见 Linux 驱动程序文件 mxc_ipuv3_fb.c)。 测试源代码csc_ext1.c仅对 IC 执行 csc。这不是一个简单的改变。 此致 Rogerio 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, rogeriopimentel 感谢你的回复! 那么如何修改csc_ext1.c让 CSC 在 DP 上进行? 此致! ZongbiaoLiao 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> HI, 在 csc_ex1.c 上,CSC 在 IC 上制作。 此致 Rogerio 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello,rogeriopimentel IC 和 DP 都具有 CSC 功能,所以我想知道此示例中 CSC 动作发生在哪里(IC 还是 DP)? 你能告诉我吗? 非常感谢! ZongbiaoLiao
查看全文
Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX Android O8.0.0_1.0.0 GA リリースが IMX_SW ページから入手できるようになりました。 概要 -> BSP のアップデートとリリース -> Android 8.0.0 Oreo(O8.0.0_1.0.0、4.9 カーネル) 利用可能なファイル: # 名称 形容 1 android_O8.0.0_1.0.0_docs.tar.gz i.MX Android O8.0.0_1.0.0 BSP ドキュメント 2 imx-o8.0.0_1.0.0_ga.tar.gz i.MX i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、i.MX 6DualPlus、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo i.MX 6Sololite、i.MX6SX、i.MX7D用のAndroid O8.0.0_1.0.0独自のサースコード 3 android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabreauto.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、および i.MX 6DualLiteに基づく車載インフォテインメント用のSABRE 4 android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabresd.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6QuadPlus、i.MX 6Quad、および i.MX 6DualLiteに基づくSABREプラットフォームとSABREボード。 5 android_O8.0.0_1.0.0_image_6slevk.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6Sololite評価キット。 6 android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabresd.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6SoloXに基づくSABREボード 7 android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabreauto.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 6SoloXに基づく車載インフォテインメント用のSABRE 8 android_O8.0.0_1.0.0_image_7dsabresd.tar.gz Android O8.0.0_1.0.0 BSPのバイナリデモファイル-i.MX 7Dualに基づくSABREボード 9 fsl_aacp_dec_O8.0.0_1.0.0.tar.gz O8.0.0_1.0.0 用 AAC Plus コーデック 10 android_O8.0.0_1.0.0_tools.tar.gz Manufacturing Toolkit と VivanteVTK for O8.0.0_1.0.0   サポートされているハードウェアSoC/ボード: i.MX 6Quad、i.MX 6QuadPlus、i.MX 6DualLite SABRE-SDボードおよびプラットフォーム i.MX 6Quad、i.MX 6QuadPlus、i.MX 6DualLite SABRE-AIボードおよびプラットフォーム i.MX 6SoloLite EVKプラットフォーム i.MX 6SoloX SABRE-SDボードとプラットフォーム i.MX 6SoloX SABRE-AIボードとプラットフォーム i.MX 7Dual SABRE-SDボードとプラットフォーム   変更 N7.1.2_2.0.0 リリースと比較すると、このリリースには次の大きな変更があります。 Androidコードベースをandroid-7.1.2_r9からアップグレードしましたandroid-8.0.0_r25 に変更します。 デバイスパーティションを削除し、ベンダーパーティションを追加しました。 ION ベースの gralloc と EGL を有効にしました。 特長: 機能については、リリースノートを参照してください。   既知の問題 既知の問題と詳細については、リリースノートを参照してください。 Android i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6Quad i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX7Dual Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは。Android_User's_Guide ファイルでmake 2>&1 | tee build-log.txtコマンドを実行したところ、次のように表示されました。 device/fsl/imx8m/evk_8mm/AndroidBoard.mk:10: error: vendor/nxp/fsl-proprietary/media-profile/media-profile.mk: No such file or directory 状況はどうですか?どうすれば解決できますか?ありがとうございます 日時: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeAurora は以下のミラーを使用します。 git --config --global url." ".insteadOf " https://source.codeaurora.org" は、次のいずれかになります。 https://beijing.source.codeaurora.org https://shanghai.source.codeaurora.org 「git://source.codeaurora.org」を使用する場合manifest.xmlあなたは編集する必要があります ~/.gitconfig 以下の行を追加します。 [URL "https://beijing.source.codeaurora.org"] 代わりに = git://codeaurora.org 日時: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 运行repo sync后完整输出信息是这样的:fatal:'https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder/'にアクセスできません: GnuTLS受信vエラー(-9:予期しない長さのTLSパケットを受信しました。 エラー:https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder からplatform / packages / apps / SoundRecorderを取得できません プロジェクトプラットフォーム/external/junit-paramsを取得しています fatal: 'https://android.googlesource.com/platform/external/sonivox/' にアクセスできません: ポート 443 への接続に失敗しました android.googlesource.com: 接続が拒否されました 请问如何解决,我已经使用Aosp | 镜像站使用帮助 | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror 替代了repo里的glooel Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 以前解決しました、ありがとうございます! Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 壁を乗り越える必要があります。 Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ウィルソン・チェンこんにちは、i.mx6Android 8.0 システムをビルドできましたか?私も環境構築時に以下のような同じ問題に遭遇しました。 fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/external/neven/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/pdk/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/developers/demos/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused 烦请指教下,谢谢! 日時: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Git Utilityの以下の機能を使用できます。 git config --global url.https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn.insteadOf https://android.googlesource.com これは、Git Fetch RequestのURLを置き換えます。 Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> WIN10システムでmfgツールを開くと、imx6qボードがダウンロードモードに入ると、上の画像のようなプロンプトが表示されます。しかし、WIN7システムではこのエラーは表示されません。android7.1.2のmfgtool書き込みツールでもこの問題が発生します。私が使用しているボードでは問題なく、win10でandroid4.4.2\android5.1.1\android6.0.1\android7.1.1システムの書き込みも問題ありません。 関係者の方々にご確認をご協力いただけますようお願いいたします。 日時: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 リリースのお知らせ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> hi, ソース ~/imx-o8.0.0_1.0.0_ga/imx_android_setup.sh に基づいてソースコードを git しますが、googlesouce.com を使用します。次のエラーがありました: fatal:uable to access "https://android.googlesource/com/platform/external/bart/": Failed to connet to android.googlesource.com port 443: Connection timed out. 私は中国にいるので、mirrors.tuna.tsinghua .edu.cn を使用する方法で返信できますか
查看全文
すべてのボードシリアルコンソール <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Minicom       これはシンプルなターミナルプログラムで、構成と使用が簡単です。Linuxパッケージディストリビューション(Synaptic、apt-get、yum)から、または このリンクからダウンロードしてインストールできます。       Minicomは、Bootloaderまたはボードのフラッシュファイルシステムの設定を可能にするリモートシリアルコンソールにアクセスできる端末エミュレーションです。 構成       ターミナルからMinicomを呼び出して実行します。     $ミニコム       CTRL-A Zを入力してコフィギュレーションに到達します Ctrl キーと A キーを離した後、キー Z を押します。 Minicomを i.MX と連携するように設定するには、以下の手順に従います。 シリアルポートの設定       画面設定で O と入力し、[ミニコムの設定] を選択します メニューで、[シリアルポートのセットアップ]を選択します 以下に、構成オプションを示します。       +-----------------------------------------------------------------------+ |A - シリアルデバイス : /dev/ttyS0 | |B - ロックファイルの場所 : /var/lock | |C - Callinプログラム : | |D - コールアウトプログラム : | |E - bps/par/ビット : 115200 8N1 | |F - ハードウェアフロー制御 : なし | |G - ソフトウェアフロー制御 : なし | |                                                                        | |どの設定を変更するか?                                     | +-----------------------------------------------------------------------+       オプションの文字を入力して、変更を有効にします。 適切なシリアルデバイスを選択することを忘れないでください。 画面       シリアルポートで使用するのに便利なもう1つのプログラムは screenです。 これは、Linuxディストリビューションで通常利用可能なVT100 / ANSI端末エミュレーションを備えたスクリーンマネージャーです。 シリアルデバイス /dev/ttyS0 を開くには、例えば 115200 ボーレートを使用して、次のようにします。     $ screen /dev/ttyS0 115200       スクリーンマネージャーを強制終了するには、Ctrl + a、kを使用します。 便利なパラメータとコマンドのリストについては、以下を試してください。     $ man 画面 Linux
查看全文
i.MX27-Lite-Kit <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在低成本、高性能应用开发套件成功的基础上,飞思卡尔推出了 i.MX27 Lite Kit。再一次,逻辑产品开发部和飞思卡尔携手合作,为 OEM、ODM、IDH 和独立开发商提供产品就绪的软件和硬件平台,并且价格非常具有吸引力。 i.MX27 Lite Kit 支持快速设计针对医疗、工业、无线、消费市场和通用市场的嵌入式产品。在此经济高效的开发解决方案中充分利用 i.MX27 多媒体处理器的强大功能。 特性 Freescale i.MX27 SOM-LV 基于运行速度高达 400 MHz 的 i.MX27 多媒体应用处理器。点击此处查看 i.MX27 SoC 功能完整列表: 包括 i.MX27 SOM-LV 模块 标准外围连接器支持:以太网、LCD、音频输入/输出、串行、CompactFlash ® 、MMC/SD、USB 主机、USB OTG、ATA 可执行格式的 LogicLoader ™ (引导加载程序/监视器)包含 GNU 交叉开发工具链(编译器、链接器、汇编器、调试器) 套件内容: i.MX27 SOM-LV 应用基板 扩展接头分线板 无调制串行线缆 以太网跨接线缆 USB A转mini-B线缆 5 伏电源及电源适配器(欧洲、日本、英国和美国) 逻辑入门CD 快速入门指南 Zoom ™ LV 底板 (146.1 x 158.8 x 17.1 毫米) 符合RoHS规范 i.MX2x
查看全文
フリースケール Xtrinsic センサ・フュージョン・ツールボックス <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールが提供するこの学習アプリでは、センサ・フュージョンの基本を学び、お使いのAndroid™搭載端末にすでに組み込まれているルーチンを対象にさまざまな実験を行うことができます。 お使いの端末がフリースケール製センサを使用している必要はありません。 このアプリは、お使いの端末や互換開発ボードを対象に、6~9軸のフュージョン・ルーチンをサポートします。 このアプリは、端末にすでに搭載されている機能を実験するためのものです。 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=XTRSICSNSTLBOX
查看全文
FAQ - 2015 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 登録方法を教えてください。 チームリーダーは、 登録ページで説明されている登録プロセスに従います。 Udoo Neoプラットフォームはいつ受け取れますか? Linux Embedded Challengeに選ばれた各チームには、ワークショップの終了時にUdoo Neoプラットフォームが贈られます。 私はすでに 大学を卒業しています。私は競技に参加する資格がありますか?      Linux Embedded Challengeは、自動およびコンピューターサイエンス学部、電子工学部、技術軍事アカデミーの学士課程の学生と修士課程の学生のみが参加できます。 私はインターンまたはフルタイムの従業員としてフリースケールで働いています。私は競技に参加する資格がありますか?      はい、次の機関のいずれかの 学士 課程の学生または修士課程の学生である場合、そうです:自動およびコンピュータサイエンス学部、電子工学部、技術軍事アカデミー。また、あなたが他の会社の従業員であり(すでに条件を満たしている)、競争したい場合は、プロジェクトがコンテスト後もオープンソースのままである場合にのみ資格があります。 Linux Embedded Challenge 2015 (英語)
查看全文
i.MX 6 D/Q/DL/S/SL Android jb4.3_1.1.0正式发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 新的Android JB4.3_1.1.0-GA现已发布于www.freescale.com ·         可用文件           名称 描述 IMX6_JB43_110_ANDROID_DOCS i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android jb4.3_1.1.0BSP 文档。包括发行说明、用户指南、QSG 和常见问题解答表。 IMX6_JB43_110_ANDROID_SOURCE_BSP i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android jb4.3_1.1.0BSP、BSP 和编解码器的文档和源代码。 IMX6_JB43_110_安卓_演示_BSP i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android jb4.3_1.1.0BSP 二进制演示文件 IMX6_JB43_110_AACP_CODEC_CODA 适用于 i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android jb4.3_1.1.0 的 AAC Plus 编解码器 ·         目标硬件板 哦   i.MX6DL SABRE SD 板 哦   i.MX6Q SABRE SD 板 o   i.MX6DQ SABRE AI board 哦   i.MX6DL SABRE AI 板 哦   i.MX6SL EVK板 ·         发布说明 i.MX Android jb4.3_1.1.0该版本包含所有必要的代码、文档和工具,以帮助用户从头开始在 i.MX 6Quad、i.MX 6DualLite 和 i.MX6SoloLite 硬件板上构建和运行 Android 4.3。 还包含预构建图像,可在 Freescale i.MX 6Quad 和 i.MX 6DualLite SABRE-SD 板和平台、i.MX 6Quad 和 i.MX 6DualLite SABRE-AI 板和平台以及 i.MX6SoloLite EVK 板和平台上进行快速试用。 此版本包括所有基于 Android 开源代码的飞思卡尔移植和增强功能。除一些来自第三方的专有模块/库外,此版本中的大部分交付均以源代码形式提供。 ·         此版本包含的内容         Android 源代码补丁 所有 Freescale i.MX 特定补丁(适用于 Google Android repo) 在基于 i.MX 的主板上启用 Android。例如 硬件抽象层实现,硬件编解码器 加速度等 打包在android_jb4.3_1.1.0-ga_source.tar.gz中 文件 android_jb4.3_1.1.0-ga_docs.tar.gz 中包含以下文档: ● i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga快速入门: 手册解释了如何使用预建图像在 i.MX 板上运行 android。 ●   i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga User Guide: 此发布包的详细手册。 ● i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga常问问题: 一份文件列出了“常见问题”。 ● i.MX Android 编解码器发行说明: 描述 Freescale 编解码器包的文档 ●   i.MX Android Wi-FI Display Sink API Introduction 介绍如何使用 i.MX Android Wi-Fi Display Sink API 的文档 ● i.MX6 G2D API 用户指南文档,介绍如何使用 i.MX6 G2D API 进行 2D BLT 使用 ● i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga发行说明 介绍此版本中的关键更新和已知问题的文档。 工具 android_jb4.3_1.1.0-ga_tools.tar.gz 中的工具 ● MFGTool. 适用于i.MX平台的制造工具 ● USB 网络共享 Windows .inf 驱动程序配置文件.tool/tetherxp.inf 预建图像 在构建任何代码之前,您可以使用 i.MX 板上的预构建图像在 i.MX 上测试 Android。 ● android_jb4.3_1.1.0-ga_image_6qsabresd.tar.gz: SABRE-SD 板的预建图像。 ● android_jb4.3_1.1.0-ga_image_6qsabreauto.tar.gz: SABRE-AI 板的预建图像。 ● android_jb4.3_1.1.0-ga_image_6slevk.tar.gz:6SL SABRE-AI 板的预构建映像。 所有预建的图像都在另一个包中。参见“i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga”快速入门”和“i.MX Android jb4.3_1.1.0-ga用户指南”来了解在什么情况下应该使用哪种图像。 ·         已知问题 有关已知问题和限制,请参阅发行说明 Android i.MX6_全部 i.MX6DL i.MX6 双核 i.MX6 四核 i.MX6S
查看全文
卷积神经网络(CNN)图像分类器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo 基于SqueezeNet的神经网络分类方法。 摄像头采集到的影像由S32V处理器处理并分类,然后在电视显示器上显示,带每个可视化对象的置信度百分比 基于 SqueezeNet,参数比 AlexNet 少 501 倍 低功耗——总功耗小于10瓦 平均 Top 1 准确率为 58%,Top 5 准确率为 92% 使用 APEX-DNN 库构建的 CNN 产品 链接 S32V视觉和传感器融合评估板 https://www.nxp.com/design/development-boards/automotive-development-platforms/s32v-mpu-platforms/s32v-vision-and-sensor-fusion-evaluation-board:SBC-S32V234 S32V234 S32V234视觉处理器 | 恩智浦 汽车电子
查看全文
如何基于 i.MX6 Android ICS 启用 LDO 旁路 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview i. MX6Dual/Quad 支持使用内部 LDO 或绕过内部 LDO。LDO旁路有助于节省功耗并减少高负载使用情况下的热量,因为可以节省内部LDO的功耗。本文档旨在介绍如何在 i.MX6Dual/Quad SabreSD 板上基于 i.MX6 R13.4.1 版本启用 LDO 旁路。 约束 LDO Bypass方案目前仅适用于i.MX6Dual/Quad 1GHz。LDO 旁路功能将在 i.MX6Dual/Quad 1.2GHz 上强制禁用,但客户可以通过在 i.MX6Dual/Quad 1.2GHz 上使用命令行“arm_freq=1000”将最大 ARM 频率限制为 1GHz 来估计此功能。 硬件电压设置 下表列出了采用 LDO 旁路解决方案时各工作 CPU 频率和 VPU 频率下的电压设置: VPU频率 ARM频率 VDDARM_输入(电压) VDDSOC_IN(电压) 0至352MHz 996 MHz 1.25 1.25 264-> 352MHz 702兆赫 1.15 1.25 0至264MHz 792 MHz 1.15 1.175 264->352MHz 396 MHz 0.95 1.25 <264MHz 396 MHz 0.95 1.175 VDDARM_IN 和 VDDSOC_IN 电压设置应在电压范围内,考虑纹波: VDDARM_IN-纹波> VDDARM_INmin VDDARM_IN + 纹波< VDDARM_Inmax 有关最小/最大值,请参阅i.MX6Dual/Quad数据手册。以上列表基于 SabreSD PFuse-100。 软件变更 请将补丁应用到基于 R13.4.1 的 Android-13.4.1-LDO_BYPASS-pathes.tar.gz.gz 中。变更列表: uboot-imx:移动LDO旁路代码和一个PFUZE1.0解决方法代码到内核。在 u-boot 中删除 CONFIG_MX6_INTER_LDO_BYPASS。 内核:使用一组补丁来支持通过命令选项启用/禁用 LDO 旁路。 如何启用/禁用 LDO 旁路 应用上述补丁后,您可以在启动命令行中添加命令选项来启用或禁用 LDO: 命令选项“ldo_active=off”:启用LDO旁路模式 命令选项“ldo_active=on”:启用 LDO 活动 i.MX6 双核 i.MX6 四核 回复:如何基于i.mx6 Android ICS启用LDO旁路 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 PF0100 进行 DVFS 的解决方案: https://community.nxp.com/thread/462514#comment-954021 回复:如何基于i.mx6 Android ICS启用LDO旁路 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 有人将 PF0100 集成到 imx6_cpufreq 驱动程序中以利用 DVFS 实现 LDO 旁路模式吗? --> 例如运行频率为 396MHz 时为 0.95V,运行频率为 792MHz 时为 1.15V
查看全文
AFV10700H 最高電力密度 750 W L バンド RF LDMOS トランジスタ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Demo NXPは、コンパクトな750W 1.3 x 2.55インチのリファレンス回路を備えたLDMOSテクノロジーで業界最高の電力密度で電力と能力を誇っています。このデモでは、当社のトランジスタが、放送用自動従属監視(ADS-B)、敵味方識別(IFF)、および距離測定機器(DME)システム向けに最高のRF出力電力を提供する方法を紹介しています。 製品 AFV10700H|700 W パルス、1030-1090 MHz、52 V|NXP (50V LDMOS、750 W ピーク、ゲイン 17dB、効率 58%) リンク www.nxp.com/RFPower 通信インフラストラクチャ
查看全文
GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> パイプライン要素をイメージ ファイルにダンプする # ターゲットで、パイプラインを実行します $ export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR= $ gst-launch playbin2 uri=file://${avi} $ # .dotを移動ホストマシンへのファイル(SCPなど) # ホスト上 dot -Tpng -o out.png # dot コマンドは graphviz パッケージの一部です gst-launch コマンドで使用されている要素のクエリ GST_DEBUG=GST_ELEMENT_FACTORY:3 gst-launch playbin2 uri=file://'pwd'/ バックグラウンドで実行されているgst-launchプロセスの中断 kill -INT $PID # ここで、$PID はプロセス ID です SWコーデックのみを使用 # バックアップと削除 $ find /usr/lib/gstreamer-0.10 -name "libmfw*" |grep -v シンク |xargs tar cvf /libmfw_gst.tar $ find /usr/lib/gstreamer-0.10 -name "libmfw*" |grep -v シンク |xargs rm # パイプラインを実行します。今回はSWコーデックを使用します $ gst-launch playbin2 uri=file://'pwd'/media_file # FSLプラグインを再度「インストール」するには、ファイルを解凍するだけです $ cd / && tar xvf libmfw_gst.tar && cd - # その後、パイプラインを実行します。今回はHWコーデックを使用します $ gst-launch playbin2 uri=file://'pwd'/media_file i.MX6_All マルチメディア 日時:GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> レシピを更新しました!感謝! Leo 日時:GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> わかりました、私はlibmfw_gst_isink.soとlibmfw_gst_v4lsink.soを除くすべてのlibmfw_*を削除しました、そしてそれはうまくいきます。感謝。 日時:GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 実際には、フリースケールのビデオシンクが必要な場合があるため、これらを移動/削除しないでください。それがうまくいくかどうか私に知らせてください。 Leo 日時:GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 次の手順をお試しください。 rm .gstreamer-0.10/registry.arm.bin # これはプラグインを強制的にリロードするために行われます GST検査 |grep ff # ffmpeg プラグインが存在するかどうかを確認するには GST -ローンチプレイビン2 .... 日時:GStreamerその他 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 「SWコーデックのみを使用する」の手順が私には機能しません。i.MX6Q CPUを搭載したSabreSDボードと、パッチが適用されたffmpegプラグインがインストールされたLinux SDKの4.0.0バージョンがあります。これが私の出力です: root@freescale ~$ gst-launch playbin2 uri=file:///root/RecordedTs-coreel-720p5994.ts パイプラインを一時停止するように設定しています... Pipeline is PREROLLING ... 警告:要素/ GstPlayBin2:playbin20 / GstURIDecodeBin:uridecodebin0から:タイプ 'video / mpegts、systemstream =(boolean)true、packetsize = (int)188'に使用できるデコーダーはありません。 追加のデバッグ情報: gsturidecodebin.c(867): unknown_type_cb () : /GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0 エラー:要素/ GstPlayBin2:playbin20 / GstURIDecodeBin:uridecodebin0 / GstDecodeBin2:decodebin20から:GStreamerのインストールにプラグインがありません。 追加のデバッグ情報: gstdecodebin2.c(3233):gst_decode_bin_expose():/ GstPlayBin2:playbin20 / GstURIDecodeBin:uridecodebin0 / GstDecodeBin2:decodebin20: 適切なプラグインが見つかりません エラー: パイプラインはプリロールを望んでいません。 パイプラインを NULL に設定しています ... パイプラインを解放しています... root@freescale ~$ gst-launch playbin2 uri=file:///root/sample_mpeg4.mp4 パイプラインを一時停止するように設定しています... Pipeline is PREROLLING ... 警告:要素/GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0から:タイプ 'audio / mpeg、mpegversion =(int)4、framed =(boolean)true、stream-format =(string)raw、level =(string)2、base-profile =(string)lc、profile =(string)lc、codec_data=(buffer)1290、rate =(int)32000、channels =(int)2'。 追加のデバッグ情報: gsturidecodebin.c(867): unknown_type_cb () : /GstPlayBin2:playbin20/GstURIDecodeBin:uridecodebin0 エラー:要素/ GstPlayBin2から:playbin20 / GstPlaySink:playsink0:autovideosink要素が機能していません。 追加のデバッグ情報: gstplaysink.c(1353):gen_video_chain (): /GstPlayBin2:playbin20/GstPlaySink:playsink0 エラー: パイプラインはプリロールを望んでいません。 パイプラインを NULL に設定しています ... パイプラインを解放しています...
查看全文
示例MPC5775K PinToggleStationery S32DS_1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 应用程序执行基本初始化,将 PLL 设置为最大允许频率, * 启动两个 Z7 核心,中断初始化,通过中断闪烁三个 LED, * 通过 UART 终端和终端 ECHO 初始化并显示通知。 * 每个核心服务一个中断和一个 LED。 * * 该示例通过初始化配置设备以获得最佳性能 * 为每个核心提供指令/数据缓存和分支预测功能 *(startup.s文件)。 * * ------------------------------------------------------------------------------ * 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板 * MCU:             PPC5775KMMY3A 0N38M * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-LINFlexD_0上无流量控制 *系统频率:PLL0 266MHz * Z4 核心 133MHz * 两个 Z7 核心均为 266MHz * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式) * EVB连接:USER LED1连接到P19.0,LED2连接到P19.5 * LED3 连接到 P19.8 * 为确保 UART 功能正确连接: * J14.2 至 P12.6 * J13.2 至 P12.7 * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 应用程序执行基本初始化,将 PLL 设置为最大允许频率, * 启动两个 Z7 核心,中断初始化,通过中断闪烁三个 LED, * 通过 UART 终端和终端 ECHO 初始化并显示通知。 * 每个核心服务一个中断和一个 LED。 * * 该示例通过初始化配置设备以获得最佳性能 * 为每个核心提供指令/数据缓存和分支预测功能 *(startup.s文件)。 * * ------------------------------------------------------------------------------ * 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板 * MCU:             PPC5775KMMY3A 0N38M * 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-LINFlexD_0上无流量控制 *系统频率:PLL0 266MHz * Z4 核心 133MHz * 两个 Z7 核心均为 266MHz * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式) * EVB连接:USER LED1连接到P19.0,LED2连接到P19.5 * LED3 连接到 P19.8 * 为确保 UART 功能正确连接: * J14.2 至 P12.6 * J13.2 至 P12.7 * ******************************************************************************** 概述
查看全文
例MPC5606S-デモHIH-5030 + TFT CW210 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 詳細な説明: デモ・アプリケーションは、外部に接続された湿度からアナログ電圧を測定 センサーHIH-5030。取得された値と処理され、 MPC5606S-DEMO-V2ボードのTFTパネル。 アプリケーションは、単純なグラフィックのMPC5606Sに標準のグラフィックライブラリを使用します mc_base.c で管理される出力モジュールのみ。 ------------------------------------------------------------------------------ テストHW:MPC5606S-DEMO-V2 + HIH-5030 MCU:             PPC5606SEF OMLU 0M25V DD68391 XOTAC1003 Fsys:64MHzの Debugger:        Lauterbach Trace32 対象:internal_FLASH ターミナル:なし EVB接続:   完全なプロジェクトについては、次のリンクが表示されます。 Demo application MPC5606S-DEMO + LM75B + HIH-5030 + PCA8565 + GUI <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 詳細な説明: デモ・アプリケーションは、外部に接続された湿度からアナログ電圧を測定 センサーHIH-5030。取得された値と処理され、 MPC5606S-DEMO-V2ボードのTFTパネル。 アプリケーションは、単純なグラフィックのMPC5606Sに標準のグラフィックライブラリを使用します mc_base.c で管理される出力モジュールのみ。 ------------------------------------------------------------------------------ テストHW:MPC5606S-DEMO-V2 + HIH-5030 MCU:             PPC5606SEF OMLU 0M25V DD68391 XOTAC1003 Fsys:64MHzの Debugger:        Lauterbach Trace32 対象:internal_FLASH ターミナル:なし EVB接続:   完全なプロジェクトについては、次のリンクが表示されます。 Demo application MPC5606S-DEMO + LM75B + HIH-5030 + PCA8565 + GUI 全般
查看全文
触控板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 描述 特性 结构框图 产品 文档 Demos 工具 描述 产品的用户界面是设计工程师需要解决的关键要素,以提供引人注目的用户体验。与传统按钮相比,触摸板、滑块和旋转器提供了更直观、有效的用户交互方式。而且,使用恩智浦触摸解决方案可以简化基于触摸的用户界面的设计。 触摸功能在消费市场,尤其是白色家电领域越来越受欢迎。KE15Z系列MCU提供触摸感应接口(TSI),通过感应电容变化来识别手指触摸。 特性 先进的EMC稳健性,通过IEC61000-4-6标准测试 支持自电容传感器和互电容传感器,最多支持36个触摸按键 每个触摸按键的 BOM 成本低,无需外部设备 可调节触摸感应分辨率和灵敏度,高性能防水应用 低功耗支持 结构框图 产品 类别名称1: MCU 产品网址 1 Arm Cortex-M0+ | Kinetis KE1xZ 32 位 5V MCU,带触摸界面 | NXP 产品描述 1 KE1xZ 包含一个强大的 TSI 模块,可为任何 HMI 系统提供高水平的稳定性和准确性。这些 MCU 支持高达 256 KB 的闪存、32 KB 的 RAM 以及一整套模拟/数字功能。 类别名称2: 无线连接 产品网址 1 Arm ® Cortex ® -M0+|Kinetis ® KW41Z 2.4 GHz 低功耗蓝牙 Thread Zigbee 无线电 MCU | NXP 产品描述 1 KW41Z 是真正的单芯片设计的理想解决方案,需要在低功耗蓝牙网络和基于 802.15.4 的网络(如 Thread 和 Zigbee)上进行并发通信。 文档 KE15Z TSI 低功耗应用开发: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5420.pdf Demos Kinetis KE15Z MCU 的触摸感应接口 工具 产品 链接 FRDM-KW41Z: 面向 Kinetis ® KW41Z/31Z/21Z MCU 的 Freedom 开发套件 FRDM-KW41Z | 支持蓝牙线程 Zigbee 的 Freedom 开发套件 | NXP FRDM-TOUCH:Freedom Board 触摸模块 FRDM-TOUCH|Freedom Board 触摸模块 | NXP 框图 工业控制 移动设备 智能家居
查看全文
タッチ・ボード <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 形容 特長 ブロック図 製品 ドキュメント Demos ツール 形容 製品のユーザーインターフェースは、デザインエンジニアが魅力的なユーザーエクスペリエンスを提供するために取り組む必要のある重要な要素です。タッチパッド、スライド、ロータリーは、従来のボタンよりも直感的で効果的なユーザー操作方法を提供します。また、タッチベースのユーザーインターフェースの設計は、このNXPタッチソリューションにより簡素化されます。 タッチ機能は、消費者市場、特にホワイトグッド分野でますます人気があります。KE15Zシリーズは、静電容量の変化を感知して指のタッチを認識するタッチセンシングインターフェース(TSI)を搭載しています。 特長 高度なEMC堅牢性、IEC61000-4-6標準テストに合格 セルフキャップセンサーと相互キャップセンサーの両方をサポートし、最大36個のタッチキー タッチキーあたりのBOMコストが低く、外部デバイスが不要 調整可能なタッチセンシングの解像度と感度、防水アプリケーション向けの高性能 低電力サポート ブロック図 製品 カテゴリー名1: MCU 製品URL 1 Arm Cortex-M0+|タッチ・インタフェース搭載、Kinetis KE1xZ 32ビット5Vマイクロコントローラ |NXPの  製品説明1 KE1xZには、あらゆるHMIシステムに高い安定性と精度を提供する堅牢なTSIモジュールが含まれています。これらのMCUは、最大256KBのフラッシュ、32KBのRAM、およびアナログ/デジタル機能の完全なセットをサポートします。 カテゴリー名2: ワイヤレス 製品URL 1 ® Arm Cortex-M0®+|Kinetis® KW41Z 2.4GHz Bluetooth Low EnergyスレッドZigbee無線機マイクロコントローラ |NXPの  製品説明1 KW41Zは、Bluetooth Low EnergyネットワークとThreadやZigbeeなどの802.15.4ベースのネットワークの両方で同時通信を必要とする真のシングルチップ設計に最適なソリューションです。 ドキュメント KE15Z TSI低消費電力アプリケーション向け開発:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5420.pdf  Demos Kinetis KE15Zマイクロコントローラ用タッチ・センス・インタフェース  ツール 製品 リンク FRDM-KW41Z: Kinetis® KW41Z/31Z/21Zマイクロコントローラ用Freedom開発キット FRDM-KW41Zの|Bluetooth Thread Zigbee対応Freedom開発キット |NXPの  FRDM-TOUCH:フリーダムボード用タッチモジュール FRDM-タッチ|フリーダムボード用タッチモジュール |NXPの  ブロック図 インダストリアル モバイル スマートホーム
查看全文
注:LPC55(S)1x/2x/6xは、power_libライブラリをSDK2.8.2または最新のものに更新する必要があります <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC55(S)1x/2x/6xをお使いの方は、fsl_power_libをSDK2.8.2にアップデートしてください。 以前のSDK(2.6.xおよび2.7.x)の電源ライブラリには、2つの既知の機能バグがあります。 1. ディープスリープ/パワーダウン/ディープパワーダウンからのウェイクアップ後、FROトリム値が正しく回復できません。 -- これは、12MHz FRO 周波数が、ブート プロセス後 (たとえば 11.99 MHz) と低電力モード (たとえば 11.89MHz) からのウェイクアップで異なることを意味します。 -- 理由は、ウェイクアップ後の FRO トリム値回復ではないためです。 2. power lib capbank trim APIを使用しても、キャップバンク値が正しく設定できません。 -- これはSDK2.8.2で修正済みのソフトウェアバグです。 power_libライブラリファイルを置き換えるだけで、ほとんどのお客様にとって機能するはずです。API には互換性がある必要があります。 ご回答をよろしくお願い申し上げます。 Magicoe LPC55xx
查看全文
HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Online update 標準的な状況では、S32DSの起動後に表示されたメッセージボックスをクリックして更新を開始できます。 このようなメッセージが表示されない場合は、S32DSインストールを手動で更新または更新することができます。メインメニューバーで、[ヘルプ] - > [S32DS 拡張機能と更新] をクリックします。 利用可能なアイテムから選択し、「インストール/アップデート」ボタンをクリックします オフライン更新   アップデート/パッチからアップデートパッケージをダウンロードします(S32DS 3.xの場合 - S32 Design Studio |NXP , ARM 用 S32DS - Arm® ベース MCU 用 S32 Design Studio IDE |NXP, for Power Architecture S32DS - S32 Design Studio IDE for Power Architecture based MCUs |NXPの)。 「Help -> S32DS Extensions and Updates」をクリックし、「Go to Preferences」を選択します。   [追加...] をクリックします。 [アーカイブ...] をクリックします。をクリックし、ダウンロードしたzipファイルを見つけて、[OK]をクリックします パッケージとアップデートを選択し、[インストール/アップデート]ボタンでインストールを開始します。 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> どうもありがとうございます 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Leo, S32DS 2017.R1 は最新バージョンです。いくつかのバグが修正され、新しいバージョンのSDKもサポートされています。S32DS 1.2はかなり古いので、2017.R1を使用することをお勧めします。 よろしくお願いします。 Martin 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> お返事ありがとうございます。 そして、S32dsには2017R1とV1.2の2種類があることがわかりました。それらの違いは何ですか?S32DSはどんなタイプを使えばいいですか?(私はDEVKIT-MPC5744pを使用しています)。 前回はよろしくお願いいたします。 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello Leo, これらの更新プログラムは累積的であるため、最新の更新プログラムのみをインストールでき、以前のすべての更新プログラムもインストールされます。以下のリンクをクリックしてください。 https://community.nxp.com/docs/DOC-342355  よろしくお願いします。 Martin 日時: HOWTO: S32 Design Studio を更新する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、私はここに来たばかりです。S32 DSのアップデートには、アップデート1からアップデート9まで、多くのバージョンがあることがわかりました。 すべてのアップデートをインストールすべきですか?それとも、最新のアップデートをインストールするだけですか?
查看全文
转换 Keras 模型以供 eIQ 使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP BSP 目前不支持直接在 i.MX 上运行 Keras 应用程序。使用此方法的客户必须将他们的 Keras 模型转换为 eIQ 中支持的推理引擎之一。在本文中,我们将介绍如何将 Keras 模型 (.h5) 转换为 TfLite 模型 (.tflite)。 使用相同的 eIQ TfLite 支持版本安装 TensorFlow(您可以在 Linux 用户指南中找到此信息)。对于 L4.19.35_1.0.0,TfLite 版本是 v1.12.0。 $ pip3 安装 tensorflow==1.12.0 在python3环境中运行以下命令将.h5转换模型到 .tflite模型: >>> 从 tensorflow.contrib 导入 lite >>> 转换器 = lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file('model.h5')#模型的路径  >>> tfmodel = 转换器.convert() >>> 打开(“模型.tflite”,写入(tfmodel) 该模型可由 eIQ 中的 TfLite 推理引擎部署和使用。 i.MX 8 回复:转换 Keras 模型以供 eIQ 使用 执行以下命令,将 Keras mobilenet.h5模型转换为mobilenet.tflite模型: eiq-converter --plugin eiq-converter-tflite mobilenet.h5 mobilenet.tflite
查看全文
すべてのボードDirectFB <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> DirectFBの DirectFB は、ハードウェア グラフィックス アクセラレーション、入力デバイスの処理と抽象化、半透明ウィンドウと複数のディスプレイ レイヤーをサポートする統合ウィンドウ システムを提供するシン ライブラリです。これは、Linux Framebuffer Device の上位だけでなく、半透明のウィンドウと複数のディスプレイ レイヤーをサポートします。これは、基盤となるハードウェアでサポートされていないすべてのグラフィックス操作に対するソフトウェア フォールバックを備えた完全なハードウェア抽象化レイヤーです。DirectFBは、組み込みシステムにグラフィカルなパワーを追加し、Linuxでのグラフィックスの新しい標準を設定します。[出典: directfb.org] DirectFBクイックテスト LTIB1011のパッケージリストでDirectFBを選択します。 [x] DirectFBの DirectFB の例も選択してください。 [x] DirectFBの例 Linuxを構築します。 SDカードをフラッシュします。 ボード上で Linux イメージを起動し、DirectFB の例を起動します。 $ df_dok DirectFBベンチマークが開始。 i.MX 53 EVKのベンチマーク結果: i.MX53 Linux
查看全文