これはシンプルなターミナルプログラムで、構成と使用が簡単です。Linuxパッケージディストリビューション(Synaptic、apt-get、yum)から、または このリンクからダウンロードしてインストールできます。
Minicomは、Bootloaderまたはボードのフラッシュファイルシステムの設定を可能にするリモートシリアルコンソールにアクセスできる端末エミュレーションです。
ターミナルからMinicomを呼び出して実行します。
$ミニコム
CTRL-A Zを入力してコフィギュレーションに到達します
Ctrl キーと A キーを離した後、キー Z を押します。
Minicomを i.MX と連携するように設定するには、以下の手順に従います。
画面設定で O と入力し、[ミニコムの設定] を選択します
メニューで、[シリアルポートのセットアップ]を選択します
以下に、構成オプションを示します。
+-----------------------------------------------------------------------+
|A - シリアルデバイス : /dev/ttyS0 |
|B - ロックファイルの場所 : /var/lock |
|C - Callinプログラム : |
|D - コールアウトプログラム : |
|E - bps/par/ビット : 115200 8N1 |
|F - ハードウェアフロー制御 : なし |
|G - ソフトウェアフロー制御 : なし |
| |
|どの設定を変更するか? |
+-----------------------------------------------------------------------+
オプションの文字を入力して、変更を有効にします。
適切なシリアルデバイスを選択することを忘れないでください。
シリアルポートで使用するのに便利なもう1つのプログラムは screenです。
これは、Linuxディストリビューションで通常利用可能なVT100 / ANSI端末エミュレーションを備えたスクリーンマネージャーです。
シリアルデバイス /dev/ttyS0 を開くには、例えば 115200 ボーレートを使用して、次のようにします。
$ screen /dev/ttyS0 115200
スクリーンマネージャーを強制終了するには、Ctrl + a、kを使用します。
便利なパラメータとコマンドのリストについては、以下を試してください。
$ man 画面