1119184_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1119184_ja-JP

1119184_ja-JP

FAQ - 2015<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  • 登録方法を教えてください。

チームリーダーは、 登録ページで説明されている登録プロセスに従います。

  • Udoo Neoプラットフォームはいつ受け取れますか?

Linux Embedded Challengeに選ばれた各チームには、ワークショップの終了時にUdoo Neoプラットフォームが贈られます。

  • 私はすでに 大学を卒業しています。私は競技に参加する資格がありますか?

     Linux Embedded Challengeは、自動およびコンピューターサイエンス学部、電子工学部、技術軍事アカデミーの学士課程の学生と修士課程の学生のみが参加できます。

  • 私はインターンまたはフルタイムの従業員としてフリースケールで働いています。私は競技に参加する資格がありますか?

     はい、次の機関のいずれかの 学士 課程の学生または修士課程の学生である場合、そうです:自動およびコンピュータサイエンス学部、電子工学部、技術軍事アカデミー。また、あなたが他の会社の従業員であり(すでに条件を満たしている)、競争したい場合は、プロジェクトがコンテスト後もオープンソースのままである場合にのみ資格があります。

Linux Embedded Challenge 2015 (英語)
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:26 AM
Updated by: