1117751_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1117751_zh-CN

1117751_zh-CN

示例MPC5775K PinToggleStationery S32DS_1.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 详细说明:

* 应用程序执行基本初始化,将 PLL 设置为最大允许频率,

* 启动两个 Z7 核心,中断初始化,通过中断闪烁三个 LED,

* 通过 UART 终端和终端 ECHO 初始化并显示通知。

* 每个核心服务一个中断和一个 LED。

*

* 该示例通过初始化配置设备以获得最佳性能

* 为每个核心提供指令/数据缓存和分支预测功能

*(startup.s文件)。

*

* ------------------------------------------------------------------------------

* 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板

* MCU:             PPC5775KMMY3A 0N38M

* 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-LINFlexD_0上无流量控制

*系统频率:PLL0 266MHz

* Z4 核心 133MHz

* 两个 Z7 核心均为 266MHz

* Debugger:        Lauterbach Trace32

*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

* 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式)

* EVB连接:USER LED1连接到P19.0,LED2连接到P19.5

* LED3 连接到 P19.8

* 为确保 UART 功能正确连接:

* J14.2 至 P12.6

* J13.2 至 P12.7

*

********************************************************************************

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 详细说明:

* 应用程序执行基本初始化,将 PLL 设置为最大允许频率,

* 启动两个 Z7 核心,中断初始化,通过中断闪烁三个 LED,

* 通过 UART 终端和终端 ECHO 初始化并显示通知。

* 每个核心服务一个中断和一个 LED。

*

* 该示例通过初始化配置设备以获得最佳性能

* 为每个核心提供指令/数据缓存和分支预测功能

*(startup.s文件)。

*

* ------------------------------------------------------------------------------

* 测试硬件:MPC5775K-356DS,MPC57xx主板

* MCU:             PPC5775KMMY3A 0N38M

* 终端:19200-8-无奇偶校验-1停止位-LINFlexD_0上无流量控制

*系统频率:PLL0 266MHz

* Z4 核心 133MHz

* 两个 Z7 核心均为 266MHz

* Debugger:        Lauterbach Trace32

*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

* 目标:internal_FLASH(调试模式、发布模式)

* EVB连接:USER LED1连接到P19.0,LED2连接到P19.5

* LED3 连接到 P19.8

* 为确保 UART 功能正确连接:

* J14.2 至 P12.6

* J13.2 至 P12.7

*

********************************************************************************

概述
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:24 AM
Updated by: