Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired Product: S32DS for ARM 2.2 Issue: Evaluation period has expired / cannot re-download Request: Please extend my evaluation licenseActivation Code: [3C6C-36F7-E441-7D83] Re: S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired Hi,  your S32DS for ARM v2.2 license has been extended.  Re: S32DS for ARM 2.2, Evaluation period has expired roduct: S32DS for ARM v2.2 Activation Code: 3C6C-36F7-E441-7D83 Expiration Date: Aug 19, 2025 (expired) I submitted a Service Request on April 30 to extend my license, but it has not been processed yet (5 days). Could you please extend my license? Thank you.
View full article
TJA1081GTS FlexRay™ 节点收发器的参考设计 是否有任何参考设计,例如原理图设计,TJA1081GTS FlexRay™ 节点收发器的设计注意事项文档。
View full article
S32K146 MCAL ADC 为何不进入中断? 我的 ADC 配置为基于中断的接收,配置界面如下所示 我的 MCAL 版本是 S32K1XX_MCAL4_3_RTM_1_0_5,微控制器是 S32K146 调试代码时,我无法进入 ADC 回调函数,也无法读取 ADC 值。如何配置 ADC 进入中断,需要哪个 MCAL 模块? S32K144EVB S32K146EVB#MCAL #ADC Re: Why doesn't the S32K146 MCAL ADC enter an interrupt 你好@binZhang01、 请注意,AUTOSAR 4.3 RTM 1.0.5 驱动程序已处于报废状态,不再维护。建议迁移到较新的 RTD 代码包,软件包:实时驱动 (RTD)。 也就是说,要启用中断,还必须启用 ISR 源和相应的处理程序,以及启用所有中断: extern ISR(Adc_Adc12bsarv2_EndGroupConvUnit0); ... sys_enableIsrSource(ADC0_IRQn, 0x70); sys_registerIsrHandler(ADC0_IRQn,(uint32)&Adc_Adc12bsarv2_EndGroupConvUnit0); /* Enable external Interrupts */ sys_enableAllInterrupts(); ADC0 的中断请求为 39,如 CMSIS 头文件 (S32K142.h) 所示。 请再次注意,AUTOSAR MCAL 驱动程序的支持是有限的。您可以参考本应用笔记以获取 SDK/MCAL 到实时驱动的迁移指南:AN13435。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
通过NFC修改不了配置 您好,我目前采用NTA5332这款芯片,在无外接电源的情况下通过NFC发送指令来开启ntag的I2C master模式,我将芯片的VCC、VOUT和VCC(Tx)接在了一起,GND和GND(Tx)接在一起,另外接上了Antenna,通过手机可以识别到该芯片,但是输入指令C1 04 37 10 00 0A 00 00并不能修改配置并且显示I/O错误。 Re: 通过NFC修改不了配置 您好,我按照您的指令格式去修改配置,依旧未配置成功,如下是我的电路连接图,是否是我的连接电路出现了问题,能否请您指出存在的问题,谢谢! Re: 通过NFC修改不了配置 Hello @zhengzhengli1  通过NFC接口请按照如下指令格式修改配置
View full article
S32K146 MCAL ADCが割り込み処理を開始しないのはなぜですか? 私のADCは割り込みベースの受信に設定されており、設定インターフェースを以下に示します。 私のMCALバージョンはS32K1XX_MCAL4_3_RTM_1_0_5で、マイクロコントローラはS32K146です。 コードのデバッグ中に、ADCコールバック関数に入ることができず、ADC値を読み取ることができません。ADCを割り込み状態にするにはどうすればよいですか?また、どのMCALモジュールが必要ですか? S32K144EVB S32K146EVB #MCAL #ADC Re: Why doesn't the S32K146 MCAL ADC enter an interrupt こんにちは、 @binZhang01 さん。 AUTOSAR 4.3 RTM 1.0.5 ドライバはサポート終了(EOL)となっており、メンテナンスは行われていないことにご注意ください。推奨されるのは、より新しいRTDパッケージ(リアルタイム・ドライバ(RTD))への移行です。 とはいえ、割り込みを有効にするには、ISRソースとそれぞれのハンドラを有効にするだけでなく、すべての割り込みを有効にする必要があります。 extern ISR(Adc_Adc12bsarv2_EndGroupConvUnit0); ... sys_enableIsrSource(ADC0_IRQn, 0x70); sys_registerIsrHandler(ADC0_IRQn,(uint32)&Adc_Adc12bsarv2_EndGroupConvUnit0); /* Enable external Interrupts */ sys_enableAllInterrupts(); CMSISヘッダー(S32K142.h)に記載されているように、ADC0の割り込み要求は39です。 繰り返しになりますが、AUTOSAR MCALドライバのサポートは限定的であることにご注意ください。SDK/MCALからリアルタイム・ドライバへの移行ガイドについては、アプリケーションノートAN13435を参照してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
MC33774A driver for MC33664ATL1EG iso-spi communication with STM32 Hello! Please tell me whether an MC33774A driver is available for the MC33664ATL1EG iso-spi communication with STM32? THX! Re: MC33774A driver for MC33664ATL1EG iso-spi communication with STM32 Hello Edzus, We can provide the MC33774A software driver as part of our BMS SDK. For the MC33664ATL1EG, it is a physical-layer transceiver converting the MCU’s SPI bitstream to/from the isolated bus and back to SPI. There is typically no separate high-level “driver” beyond configuring the MCU SPI interfaces and generating the correct frames. Please note that MC33664 uses a dual-SPI architecture (separate TX SPI and RX SPI pins). On STM32 this usually requires two SPI peripherals (TX as master, RX as slave) or an equivalent implementation. BRs, Tomas Re: MC33774A driver for MC33664ATL1EG iso-spi communication with STM32 Dual SPI
View full article
Linux 6.6 + Mbed TLS 3.3.0への移行後、i.MX6QがSHA-256ファイルハッシュ処理中にハングアップする。 こんにちは、 i.MX6Q (PCIMX6Q5EVT10AA) 上の Honeywell ACM システムを Linux Kernel 4.14 + Mbed TLS 2.1.0 から移行しています。Linuxカーネル6.6 + Mbed TLS 3.3.0へ。 移住の理由: Mbed TLS 2.1.0では、証明書チェーンの検証中に、mbedtls_x509_crt_verify() でハングアップが発生することを確認しました。 Mbed TLS 3.3.0へのアップグレード証明書検証時のハングアップを解決しました。 現在の課題: 起動時に、システムが19MBのイメージファイルをSHA-256で検証している最中にハングアップするようになりました。 mbedtls_sha256_file は新しい Mbed TLS では削除/非推奨となったため、ストリーミング呼び出しに置き換えました。 ファイルループの処理中(mbedtls_sha256_update の実行中またはその前後)にボードがハングアップします。 環境: ハードウェア:i.MX6 Quad(PCIMX6Q5EVT10AA) OS: Linuxカーネル 6.6 暗号ライブラリ:Mbed TLS 3.3.0 PSA_CRYPTO_C: 無効 以前のファイル検証の作業環境:Linuxカーネル4.14 + Mbed TLS 2.1.0 観察された行動: 起動初期段階でボードが完全にフリーズする。 システムがフリーズした後、ウォッチドッグは自動的にボードをリセットします。   フリーズ後、ログインプロンプトが表示されない。 その段階ではdmesgは利用できません。 同じ19MBのファイルが、旧スタック上で正常に検証されました。 コード: int mbedtls_sha256_file(const char *path, unsigned char output[32], int is224) ヤージュ ファイル *f = NULL; size_t n; int ret = 0; mbedtls_sha256_context ctx; unsigned char buf[4096]; f = fopen(path, "rb"); if (f == NULL) return F1IMG_ERR_FILE_IO; mbedtls_sha256_init(&ctx); ret = mbedtls_sha256_starts(&ctx, is224); if (ret != 0) goto cleanup; while ((n = fread(buf, 1, sizeof(buf), f)) > 0) { ret = mbedtls_sha256_update(&ctx, buf, n); if (ret != 0) goto cleanup; } if (ferror(f) != 0) { ret = F1IMG_ERR_FILE_IO; クリーンアップへ移動します。 } ret = mbedtls_sha256_finish(&ctx, output); 掃除: mbedtls_sha256_free(&ctx); if (f != NULL) fclose(f); return ret; } よろしくお願いいたします。 Re: i.MX6Q hang during SHA-256 file hashing after migration to Linux 6.6 + Mbed TLS 3.3.0 こんにちは、 i.MX MPUではMbed TLSはサポートされていません。これは主にi.MX RTで使用されているためです。とはいえ、お客様が遭遇されている問題について少し調査してみました。 Mbed TLS 3.xの最適化によって、CPUのハードロック(無限ループ/アラインメントされていないアクセス/未定義命令)が発生している可能性があります。 そのためには、Mbed TLS でアセンブリとハードウェアアクセラレーションをすべて無効にすることをお勧めします。 Mbed TLS 3.3.0を再構築する以下のオプションがあります: /* ARM固有の最適化をすべて無効にする */ #undef MBEDTLS_SHA256_USE_ARMV8_A_CRYPTO_IF_PRESENT #undef MBEDTLS_SHA256_USE_ARMV7_A #undef MBEDTLS_SHA256_USE_NEON   /* 純粋なC言語による実装を強制する */ #define MBEDTLS_NO_ASM これにより、ポータブルC SHA-256が強制され、Mbed TLS 2.1.0に近い動作になります。だから、試してみる価値はあるかもしれない。 よろしくお願いいたします。 アルド。
View full article
FS5600:NOTレジスタ こんにちは、NXPさん、 FS5600のデータシートによると、セキュアビットを含むレジスタについては、レジスタ自体とその対応するNOTレジスタに書き込むことが義務付けられています。 MFS5600AMBA0ES とインターフェース接続した際、レジスタへの書き込みのみ(NOT レジスタへの書き込みなし)で十分であり、レジスタの内容が上書きされることがわかりました。 この行動は正常ですか?NOT論理レジスタはすべてのASILB部品で使用できると思っていました。 よろしくお願いします FS65&FS45 Re: FS5600 : NOT Registers これは簡単に言えば、NOTレジスタには書き込まずに、関連するレジスタに書き込むということである。したがって、最初に更新されたレジスタはSBCに何の影響も与えません。SBCは、NOTレジスタがそれに応じて変更された場合にのみ更新されます。 Re: FS5600 : NOT Registers 「たとえ書き込みが成功したとしても、その動作によって最終的にSBC構成が変更されることはないはずです。」 レジスタの値は確かに変更されるが、書き込まれた設定は考慮されない、ということを確認していただけますか? 例えば : FS5600_WriteRegister(Reg,dummy) ---> val = FS5600_ReadRegister(Reg) 、val が dummy と等しくなることを期待すべきでしょうか。ただし、NOT レジスタにも書き込みを行わない限り、dummy の設定は Sbc の機能に影響を与えません。 私の推測は正しいでしょうか? よろしくお願いします Re: FS5600 : NOT Registers EVBで確認しました: 関連する NOT レジスタを操作しない限り、書き込みに成功したとしても、その動作によって最終的に SBC 構成を変更することはできません。 そのため、正常に取得するには、レジスタと関連するNOTレジスタを同時に操作する必要があります。 Re: FS5600 : NOT Registers 関連する NOT レジスタを操作しない限り、書き込みが成功したとしても、その動作によって SBC 構成が最終的に変更されることはありません。 明日EVBで再度確認し、結果をお知らせします。 Re: FS5600 : NOT Registers NOTレジスタも変更されない場合に起こりうる事態について教えていただけますか? あくまで一般的な参考情報として! ご協力ありがとうございます! Re: FS5600 : NOT Registers 1:私の場合は、NOTレジスタを変更しなくてもレジスタの値が変化します。 これは正常な動作でしょうか?例えばOTPレジスタなどを介してNOTレジスタが無効化されるようなユースケースはありますか? [gw]それは正常な動作ですが、お勧めしません。このNOT登録も操作した方が良いでしょう。 Re: FS5600 : NOT Registers 1:私の場合は、NOTレジスタを変更しなくてもレジスタの値が変化します。 これは正常な動作でしょうか?例えばOTPレジスタなどを介してNOTレジスタが無効化されるようなユースケースはありますか? [gw]それは正常な動作ですが、お勧めしません。このNOT登録も操作した方が良いでしょう。 Re: FS5600 : NOT Registers あなたの言っていることがよく分かりません。 私の場合、NOTレジスタを変更していないにもかかわらず、レジスタの値が変化します。 これは正常な動作でしょうか?例えばOTPレジスタなどを介してNOTレジスタが無効化されるようなユースケースはありますか? Br Re: FS5600 : NOT Registers こんにちは 対応するNOTレジスタも操作した方が良いでしょう。 これがあなたのお役に立てば幸いです! よろしくお願いします!
View full article
在多个平台上管理《极限竞速地平线 6》交叉保存的技巧 管理交叉保存同步 使用相同的 Microsoft 帐户 您的 Microsoft/Xbox 帐户是交叉保存的关键。无论您使用的是 Steam 还是 PlayStation 5,游戏都会要求您登录。确保它与您在其他平台上使用的帐户相同,这样您的个人资料才能正确同步。 需要时强制保存切换平台 之前,触发手动保存。快速旅行、进入玩家之家或节日,或者换车,将你的最新进展推送到云端。 注意保存图标 检查屏幕右下方速度计附近的旋转保存圈。在退出游戏或断开网络连接之前,一定要等它完全消失。中断保存会损坏数据。 不要中断同步 在不同平台上启动游戏时,可能会出现"同步数据" 栏。让它结束吧在同步过程中停止此过程可能会导致进度丢失或保存损坏。 许可证和内容考虑因素 游戏购买是针对特定平台的 你的存储空间可以自由移动,但许可证却不行。由于 Xbox Play Anywhere 的存在,通过微软商店或 Xbox 应用程序购买数字版游戏可同时在 Xbox 和 PC 上运行。 Steam 和 PlayStation 5 需要分别购买 如果您想在 Steam 或 PS5 上玩游戏,您需要为每个平台购买游戏。 DLC 和扩展包都是平台锁定的 交叉保存不会携带汽车包或扩展包等付费内容。除了在 Xbox 和 Xbox PC App 之间通过 Xbox Play Anywhere 进行移动外,您需要为每个平台重新购买。 掌上游戏和云游戏 手持 设备像 Steam Deck 或 ROG Ally X 这样的工作设备支持完全交叉保存,让您可以随时随地使用最新进度进行比赛。 Xbox 云游戏 您可以在移动设备或浏览器上通过 Xbox 云游戏访问存档。您的最新云保存会一直被使用,因此您可以从上次离开的地方继续前进。 有了这些提示,您就可以跨平台管理《极限竞速:地平线 6》的进度了。只需链接你的微软账户,注意保存和同步,并牢记平台许可证。现在,无论您在哪里玩游戏,都可以在开阔的道路上畅行无阻。
View full article
S32 Design Studio V2.2のライセンス延長(または新規ライセンス)のリクエスト こんにちは。私のS32DS v2.2のライセンス(別のアカウントに紐付けられています)の有効期限が切れました。 拡張にご協力ください:861B-3BB1-A1E5-CFAB もしくは、代わりに新しいものをいただけますか?このアカウントで取得したライセンスは常に「ソフトウェアのアクティベーションコードは別の機能用です。返却しますか?」というエラーが表示されますが、何度も確認したところ、バージョン2.2用です。 アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) アクティベーションコード自体に問題があるわけではないはずです。なぜなら、以前使っていたパソコンでも同じアクティベーションコードが使えたからです。 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) 前回の返信では、highlighさんのログにはproductName=3と表示されていました。しかし、私の古いコンピューターのログを確認したところ、productName=S32DS-IDE-ARM_2.2でした。 問題はこの段階にあると思われます。現在、問題の原因が私のローカル環境にあるのか、それともNXP認証サーバーのメッセージに問題があるのかを確認中です。ログに記録されているJava環境のバージョンが私の古いコンピューターと全く同じなので、問題はNXPサーバーにある可能性が高いと考えています。 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) 私も同じ問題を抱えています。ウェブサイトから提供されたアクティベーションコードに何か問題があるのでしょうか? 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) ご参考までに: - S32 Design Studio for Arm v2.2 インストールログファイルの一つを添付します。 -ハイライトログ: コンソール: エラー: ソフトウェア アクティベーション コード9685-0633-B534-E6ADは CLLFeatureDetail [productName= 3 、featureName=Activated、featureVersion= 2 . 2 、activationID= 9685-0633-B534-E6AD 、expirationDate= 22 -Apr- 2030 、daysToExpire= 1460 、description=、location=CLL_LOCATION_TYPE_FNO、hasNext= false ] 用ですが、 S32DS-IDE-ARM_2.2 :Activated: 2 . 2機能が必要です。 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) S32 Design Studio for Arm v2.2 回复: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) こんにちは、 S32DS v2.2(アップデート2なし)をダウンロードして、再度アクティベートしてください。 それでもアクティベーションが失敗する場合は、c:\ProgramData\FLEXnet\ の内容をバックアップして削除し、再度インストールを開始してください。このフォルダはデフォルトでは非表示になっています。 Re: Request for S32 Design Studio V2.2 License extension ( or a new one ) こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。
View full article
TJA1043: Battery Supply Current(IBAT) Hello Team, Im currently working on a CAN gateway with 12 CANs TJA1043 IC is been used. I have measured a Current at Vbat pin of TJA1043. But as per the datasheet the maximum Ibat current is 70uA( is this the maximum current throughout the vbat range from 4.5V to 40V)? Kindly comment on the TJA1043 Vbat current consumption Re: TJA1043: Battery Supply Current(IBAT) Hello Pavithra, For TJA1043, the datasheet does not specify a guaranteed maximum IBAT across voltage and temperature. This device belongs to an older CAN transceiver generation where battery current was typically characterized with typical values only, not worst‑case limits. For comparison, the next-generation TJA1443 explicitly specifies IBAT: - IBAT (Normal or Listen-only mode): up to 300µA max - Valid across VBAT = 4.5V to 28V and high junction temperature This is further confirmed in our AH2002 (Secure file under NDA), which states “IBAT of 300µA at VBAT for the transceiver (worst case, 175°C junction)”.  BRs, Tomas Re: TJA1043: Battery Supply Current(IBAT) Hello TomasVaverka, Thanks for the feedback. I have query here, even in TJA1043 Ibat max mentioned as 70uA with a Vbat condition 4.5V to 40V. As it mentions even the temperature and voltage range. Then this 70uA should hold good even at 32V right? Or do you see difference in opinion. Thanks
View full article
MCXN236VNLT 自定义板-启用时钟后的 RTC0 外设挂起代码 我正在开发 MCXN236VNLT 定制板。当我启用 RTC0 外设时,单片机会挂起,而且当我启用时钟并访问 RTC0 上的任何寄存器时,我的 Cyclone 会失去连接。 clock_config.c有以下作用: CLOCK_SetPLL0Freq(&pll0Setup); /*!< 将 PLL0 配置为所需值 */ CLOCK_SetPll0MonitorMode(kSCG_Pll0MonitorDisable); /* Pll0 监测已禁用 */ CLOCK_SetupOsc32KClocking(kCLOCK_Osc32kToVbat); /* OSC_32 kHz 输出时钟到 启用启用 */ vbat_osc_config_tg_vbatOscConfig_BOARD_BootClockPLL150M = { .coarseAdjustment = kVBAT_OscCoarseAdjustment05, .enableInternalCapBank = true、 .enableCrystalOscillatorBypass = true、 .xtalCap = kVBAT_OscXtal12pFCap, .extalCap = kVBAT_OscExtal12pFCap, }; VBAT_SetOscConfig(VBAT0,&g_vbatOscConfig_BOARD_BootClockPLL150M); SYSCON->CLOCK_CTRL|= syscon_clock_ctrl_fro1mhz_clk_ena_mask; /*!< 启用 FRO_1M */ CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Rtc0); rtc0->ctrl |= rtc_ctrl_clk_sel_mask; (hangs here!) 如果在调试器中跳过这一行,MCU 将继续启动,直到其他代码尝试访问 RTC0 上的任何寄存器。 目前我能想到的办法都试过了。Systick 和 MRT 也在运行,具有更高的中断优先级,但即使禁用,似乎也只是 RTC0 的时钟问题。 奇怪的是,当 McuxPresso 停止连接时,它会在 0x0 " 处打开 " adc0_irqHandler () 的选项卡,并在 0x0 处显示 " 没有可用于 " adc0_irqHandler () 的来源 " " 我使用的是外置 32768 晶振,如果我将时钟改为内置 16k 时钟,代码就能运行得更远一些: status_t IRTC_Init(RTC_Type*基础 常数 IRTC_CONFIG_T*config) { assert(NULL != config); 并在"断言" 失败。"config" = 配置,而不是 NULL,这是怎么回事?唉! 如果您有任何新的看法或想法,我们将不胜感激! MCX N Re: MCXN236VNLT custom board - RTC0 Peripheral hanging code when clock enabled 你好@jmullen_condose、 感谢您的来信。正如您在MCXN947 上使用 32k osc 初始化 iRTC 失败中提到的,造成这一问题的原因是要求在 RTC 初始化和访问 RTC 寄存器之前提供时钟源。 默认情况下,RTC CTRL[CLK_SEL] 位域选择 FRO16K 时钟源。因此,在 RTC CTRL[CLK_SEL] 切换到 OSC32K 时钟源之前,FRO16K 时钟必须保持启用状态。这是正确初始化 RTCCLKSEL 时钟选择器的唯一正确方法。 此外,我还将为 MCXN236 创建一个内部票据。在获得永久性修复之前,请参考该帖子中描述的解决方法。 希望对你有所帮助。 BR 西莱斯特 Re: MCXN236VNLT custom board - RTC0 Peripheral hanging code when clock enabled 你好,@jmullen_condose、 如@Celeste_Liu 所述,MCXN947 已报告过该问题。在最新版本的配置工具版本 26.03 中,MCXN236 MCU 的问题也已得到修复。请参阅禁用 FRO16K 和访问 RTC0->CTRL寄存器时提供的以下代码: 使用最新的配置工具 26.03 版本,该版本可为这种使用情况提供正确的初始化代码。 顺祝商祺! 马雷克-诺伊齐尔
View full article
Activation code already used error (S32DS for ARM) Hello, I'm trying to install S32 DS for ARM using the Activation Code from my NXP account. The first time I tried to install the software it asked me for Online/Offline activation. I pressed on Online and the installation rolled back giving this error pop up Upon subsequent attempts for reinstallation, the following message is shown: CAN YOU PLEASE RESOLVE THIS. Thanks & Regards,  Balabhadra Saketh Evaluation Board Re: Activation code already used error (S32DS for ARM) Hi,  I checked your account and it looks, that you was able activated S32DS v2.2. If not, please try it again with base version S332DS for ARM v2.2, there was an issue with Update 2. If activation still fails, try to backup and delete content of c:\ProgramData\FLEXnet\ and start installation again.
View full article
s32 design studio for arm v2 2许可证 割り当て版错误 ダウンロードされたのは arm v2 2 用の s32 design studio ですが、割り当てられたアクティベーション コードは udate 2 のものであり、無法アクティベートを引き起こし、「あなたのソフトウェア アクティベーション コードは別のものです」と表示されますこのアクティブ コードを該当の製品に変更し、アクティブ回数を追加するか、V2.2 ベース バージョンの新しいアクティブ コードを割り当てます。 Re: s32 design studio for arm v2 2许可证分配版本错误 こんにちは、 アカウントを確認したところ、S32DSのアクティベーションが完了しているようです。 そうでない場合は、アップデート2を含まないS32DS v2.2インストーラーをダウンロードし、c:\ProgramData\FLEXnet\フォルダーの内容をバックアップして削除してから、アップデート2を含まないインストーラーを使用してインストールを開始してください。
View full article
适用于 ARM 2.2 的 S32 设计工作室许可证错误 嗨,我在激活 2.2 版时遇到了一个问题。   Re: S32 Design studio for ARM 2.2 License error 你好、 请下载 S32DS v2.2 安装程序(不含更新 2),运行并再次激活。 如果激活仍然失败,请尝试备份并删除 c:\ProgramData\FLEXnet\ 中的内容,然后重新开始安装。文件夹默认为隐藏。
View full article
RT1052's DCD file SDRAMCR0 and SEMC_DBICR0 registers are configured in contradiction to each other. Dear NXP. Hello! In the RT1052 development board SDK (D:\SDK_2_14_0_MIMXRT1052xxxxB\boards\evkbimxrt1050\lvgl_examples\lvgl_demo_widgets\mdk), in the dcd.c file, there are two registers configured: ① /* #1.104, command: write_value, address: SEMC_SDRAMCR0, value: 0xF07, size: 4 */ 0x40, 0x2F, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07, COL:11b - 9 bit 9-8 COL Column address bit number 00b - 12 bit 01b - 11 bit 10b - 10 bit 11b - 9 bit This register configures the Column address bit number to 9 bits. ② /* #1.108, command: write_value, address: SEMC_DBICR0, value: 0x21, size: 4 */ 0x40, 0x2f, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21. COL:0000b - 12 Bits 15-12 COL Column Address bit width 0000b - 12 Bits 0001b - 11 Bits 0010b - 10 Bits 0011b - 9 Bits 0100b - 8 Bits 0101b - 7 Bits 0110b - 6 Bits 0111b - 5 Bits 1000b - 4 Bits 1001b - 3 Bits 1010b - 2 Bits 1011b - 12 Bits 1100b - 12 Bits 1101b - 12 Bits 1110b - 12 Bits 1111b - 12 Bits Column Address bit width is set to 12bit. Are these two register configurations contradictory? Or is there something wrong with my understanding? (used at the end of a letter introduce a polite salutation) Salute! Re: RT1052的DCD文件SDRAMCR0与SEMC_DBICR0两个寄存器配置矛盾 Hi @FromCH0, Thank you for your interest in the NXP RT product line and we are pleased to be of service to you. Q: Are these two register configurations contradictory? Or is my understanding wrong? A: These two settings do not contradict each other. 1: SEMC_SDRAMCR0 is used for SDRAM address multiplexing/mapping, determines the organization of address bits such as Column, Bank, etc., and acts as the Row address setting. 2: SEMC_DBICR0 is the DBI-B control register of SEMC, which belongs to Display Bus Interface control function and does not participate in SDRAM address mapping, so the two registers will not conflict.   I hope the above helps you Best Regards May Liu Re: RT1052的DCD文件SDRAMCR0与SEMC_DBICR0两个寄存器配置矛盾 The reliably identified core purpose of the RT1052's SEMC_DBICR0 is currently to configure the SEMC's DBI-B/8080 display bus bitwidth (for example: 8-bit or 16-bit), which is not involved in SDRAM mapping, and the timing details should be configured primarily in DBICR1. Re: RT1052的DCD文件SDRAMCR0与SEMC_DBICR0两个寄存器配置矛盾 I probably understand what you mean. However, SEMC_DBICR0 is to configure the Display Bus Interface control function, how to configure this register, there is not much description about this register in the RT1052 reference manual, SEMC_SDRAMCR0 is easy to understand, look up the DATASHEET of the SDRAM, and the corresponding register is The configuration of SEMC_SDRAMCR0 is easy to understand. Re: RT1052的DCD文件SDRAMCR0与SEMC_DBICR0两个寄存器配置矛盾 You are also an employee of NXP. You can't get the details of SEMC_DBICR0 register? Yesterday, I attended one of your meetings, and your technical engineers from NXP's China team would also find it difficult to master the RT series MCUs?
View full article
PCA9615 バスアイドル問題の回避策は? 当社の設計にはPCA9615が使用されています。 当社のI2Cコントローラ(差動型)は、ターゲット(シングルエンド型)とは別に電源供給されます。 PCA9615へのEN信号は、コントローラの電源を有効/無効にする機能も備えています。 コントローラとターゲット間の通信中にコントローラの電源が無効化され(かつPCAが無効化された)、ターゲットはコントローラからの次のクロック信号を待機するためにSDAをラッチすることができる。 電源が復旧すると、PCA9615が有効になり、ターゲットのSDAがローレベルであることを認識する。バスが「アイドル状態」ではないため、差動バスはシングルエンドバスに接続されません。しかし、時計を切り替えることができないので、どうにもなりません!ターゲット側でSCLを手動で切り替えると、システムが復旧することが確認できました。 これに対する賢い回避策はありますか? Re: PCA9615 Bus Idle Workaround? 回路図をこちらに共有していただけませんか?
View full article
S32K144EVB ガーバーファイル <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 S32K144EVB用のシールドを設計しようとしています。 ただし、ウェブサイト上のボードファイルはEagle(最新バージョンをダウンロードしてください)では開けません。 現時点では、コネクタを基板に正しく接続する方法がわかりません。 シールドのデザインを完成させるために、ガーバーファイルは入手可能でしょうか? 敬具 レムコ・デ・ウィット Re: S32K144EVB gerber file ガーバーファイルも必要です。 送って頂けますか? メールアドレス: [email protected] Re: S32K144EVB gerber file 私はこの質問をThreadに投稿しました。 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K144EVB-gerber-file/mp/1770749/emcs_t/S2h8ZW1haWx8YWNjZXB0X2FzX3NvbHV0aW9uX3JlbWluZGVyfExRNFhNMUxKUEg1MVUxfDE3NzA3NDl8T1RIRVJTfGhL#M29417 開発ボード用のガーバーファイルをメールで送信することは可能でしょうか? Re: S32K144EVB gerber file ガーバーファイルも必要です。 送って頂けますか? Re: S32K144EVB gerber file こんにちは、 互換性のあるシールドの設計にEagleソフトウェアを使用しているため、S32k144EVBキット用のガーバーファイルを共有していただけますでしょうか。 迅速なご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 アクシャイ Re: S32K144EVB gerber file S32K144 EVBをベースにしたカスタムPCBプロジェクトはリードタイムが長いため、部品調達を効率的に進めるために、ガーバーファイルと部品リストを共有していただけると助かります。 Re: S32K144EVB gerber file <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ガーバーファイルも必要です。 送って頂けますか? ありがとうございます。 Re: S32K144EVB gerber file <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 私も同じような問題に直面していますが、私の場合はS32K148EVBを使用しています。 それらのファイルも入手することは可能でしょうか?(私もシールドのデザインにEagleを使用しています。) よろしくお願い申し上げます。 Re: S32K144EVB gerber file <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 ガーバーファイルをありがとうございました。受け取りました。 敬具 レムコ・デ・ウィット Re: S32K144EVB gerber file <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、レムコ・デ・ウィットさん。 先ほどガーバーファイルをメールでお送りしましたので、受信できたかどうかご確認ください。 すてきな一日を、 TIC ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。 後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
S32K144H Cannot Establish Connect Hello, guys.  l am meeting a problem. l have got some new S32K144H chip. It did not work like this when l try to connect it with j-flash. l cannot unlock it with normal methods. l have never flash it. I heard a statement,like this "When the chip is empty, the RESET pin will exhibit periodic pulses."  Is it correct? l test my board, reset pin is always high. There is a 5V pull-up on reset. Is this effect my result or this is not a empty chip.  May be others ever flash it? Re: S32K144H Cannot Establish Connect Hi @Tom77854  Yes, that's correct, empty chip will reset periodically. It was discussed here, for example: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K144-New-Empty-Chip-Resets-Automatically-in-a-Certain-Period/m-p/1577829/highlight/true#M19832 The reset signal works as pseudo open drain. Pull-up resistor will not prevent the device to pull the reset pin down.  So, the chip is probably not empty. If the "unsecuring" does not work, mass erase may be disabled or CSEc may be enabled. In this case, there's no way to recover.  Do you know history of the chip? If the reset is not toggling, it's not brand new device.  Regards, Lukas Re: S32K144H Cannot Establish Connect Thanks for your answer. l will contact supplier.
View full article
在 TresOS 中使用 S32K14 AutoSAR 操作系统时出错 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我安装了 tresos Studio 23.0、Autosar OS(SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98)和 Autosar MCAL(SW32K14-MCAL401-RTMC-1.0.4)。 但当我尝试生成操作系统配置文件(.c、.h)时,却出现了以下 3 个错误: 1.The external generator for module Os_TS_T40D2M4I0R98 terminated with exit code 7 Used generator commandline:C:\EB\tresos\plugins\Os_TS_T40D2M4I0R98\ssc\bin\generator\sg.exe 2.Failed to run generator"Os_TS_T40D2M4I0R98GeneratorId" (mode:"verify") for module"Os_TS_T40D2M4I0R98" 3.外部生成器出错:C:\EB\tresos\workspace\oooooll\output\generated\epc\project.epc(1816)AUTOSAR/AR-PACKAGES/AR-PACKAGE [短名称='OS'] /元素/ECUC模块配置值 [短名称='OS'] /容器/ECUC-容器值 [短名='task_environce'] /参考值/ECUC-参考值 [定义-ref='/ts_t40d2m4i0r98/os/ostaskEventref']: 3254:“VALUE-REF” 的多重性检查错误二手生成器命令行:C:\EB\tresos\plugins\Os_TS_T40D2M4I0R98\ssc\bin\generator\sg.exe 我想知道问题出在哪里?以及如何解决? 谢谢。 Re: Error While using S32K14 AutoSAR OS in TresOS @sandipta_mohan1你解决了这个问题吗? Re: Error While using S32K14 AutoSAR OS in TresOS 哦,对不起,以上回答无法解决这个问题。在我师傅的帮助下,我们尝试了多次,发现 JRE 环境没有安装。 Re: Error While using S32K14 AutoSAR OS in TresOS 我的 AUTOSAR 操作系统是 4.0.98,EB 是 21.0.0,请尝试上面这些答案并不能解决问题,但我尝试卸载 21.0.0,然后安装 EB 24.0.1,却没有显示这两个错误。 Re: Error While using S32K14 AutoSAR OS in TresOS 我也有同样的问题。您能帮我解决这个问题吗? Re: Error While using S32K14 AutoSAR OS in TresOS <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,桑迪普塔-莫汉蒂 , 您似乎没有在配置中添加 OsTaskEvenRef 的值。请您尝试添加。 请注意,用户还需要在 OsEvent 中添加至少一个元素,以使列表显示在OsTaskEvenRef中。 顺祝商祺! 洪
View full article