2353194_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2353194_ja-JP

2353194_ja-JP

PCA9615 バスアイドル問題の回避策は?

当社の設計にはPCA9615が使用されています。

当社のI2Cコントローラ(差動型)は、ターゲット(シングルエンド型)とは別に電源供給されます。

PCA9615へのEN信号は、コントローラの電源を有効/無効にする機能も備えています。

コントローラとターゲット間の通信中にコントローラの電源が無効化され(かつPCAが無効化された)、ターゲットはコントローラからの次のクロック信号を待機するためにSDAをラッチすることができる。

電源が復旧すると、PCA9615が有効になり、ターゲットのSDAがローレベルであることを認識する。バスが「アイドル状態」ではないため、差動バスはシングルエンドバスに接続されません。しかし、時計を切り替えることができないので、どうにもなりません!ターゲット側でSCLを手動で切り替えると、システムが復旧することが確認できました。

これに対する賢い回避策はありますか?

Re: PCA9615 Bus Idle Workaround?

回路図をこちらに共有していただけませんか?


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-18-2026 02:31 AM
Updated by: