我安装了 tresos Studio 23.0、Autosar OS(SW32K14-OS401-RTM-1.0.0 b4.0.98)和 Autosar MCAL(SW32K14-MCAL401-RTMC-1.0.4)。
但当我尝试生成操作系统配置文件(.c、.h)时,却出现了以下 3 个错误:
1.The external generator for module Os_TS_T40D2M4I0R98 terminated with exit code 7
Used generator commandline:C:\EB\tresos\plugins\Os_TS_T40D2M4I0R98\ssc\bin\generator\sg.exe
2.Failed to run generator"Os_TS_T40D2M4I0R98GeneratorId" (mode:"verify") for module"Os_TS_T40D2M4I0R98"
3.外部生成器出错:C:\EB\tresos\workspace\oooooll\output\generated\epc\project.epc(1816)AUTOSAR/AR-PACKAGES/AR-PACKAGE [短名称='OS'] /元素/ECUC模块配置值 [短名称='OS'] /容器/ECUC-容器值 [短名='task_environce'] /参考值/ECUC-参考值 [定义-ref='/ts_t40d2m4i0r98/os/ostaskEventref']: 3254:“VALUE-REF” 的多重性检查错误二手生成器命令行:C:\EB\tresos\plugins\Os_TS_T40D2M4I0R98\ssc\bin\generator\sg.exe
我想知道问题出在哪里?以及如何解决?
谢谢。
@sandipta_mohan1你解决了这个问题吗?
哦,对不起,以上回答无法解决这个问题。在我师傅的帮助下,我们尝试了多次,发现 JRE 环境没有安装。
我的 AUTOSAR 操作系统是 4.0.98,EB 是 21.0.0,请尝试上面这些答案并不能解决问题,但我尝试卸载 21.0.0,然后安装 EB 24.0.1,却没有显示这两个错误。
我也有同样的问题。您能帮我解决这个问题吗?
mohamedD_0-1712581145660.png
你好,桑迪普塔-莫汉蒂 ,
您似乎没有在配置中添加 OsTaskEvenRef 的值。请您尝试添加。
请注意,用户还需要在 OsEvent 中添加至少一个元素,以使列表显示在OsTaskEvenRef中。
顺祝商祺!
洪