Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
How to download documents on chip-related resources Example: S32K3xx_interrupt_map.xlsx Re: 如何下载芯片的相关资源的文档 Hi@PQF Download the datasheet and instruction manual from the official website. You can find these documents you are looking for in the attachment to the instruction manual. https://www.nxp.com/products/S32K3
View full article
报告 K5 RTD 引脚配置 嗨,团队 我有一份报告与 K5 引脚配置有关。(0.8.0 CD3) GPIO 258 需要一些限制。 所以我用了下面的方法。 我认为这与下文有关。 顺便说一下,如果我使用 MCAL,它看起来会正常工作... 谢谢。 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Report K5 RTD pin configuration 嗨,@Luke_Chun、 如果使用 Dio_WriteChannel 向 GPIO258 写入数据,则该函数将通过 GPDO 寄存器向 GPIO258 写入数据。 但 Siul2_Dio_Ip_WritePins() 函数将写入 PGPDO 寄存器。GPIO258 相当于 PGPDO16 寄存器,但硬件不包含该寄存器。因此,这可能是硬件问题,用户不能使用 Siul2_Dio_Ip_WritePins() 函数向 GPIO258 写入数据。在 Siul2_Ip 层中,我建议你可以使用 siul2_dio_IP_setGPDO 或 siul2_dio_IP_ClearGPDO 函数在 u8siul2Instance = 3 和 gpdoNum = 258 的情况下设置/清除 GPIO258(取自 RTD_DIO_UM.pdf 文件中的图 3.1 GPIO 分配)。 目前,RTD 驱动程序尚未通过有关此解决方法的验证,但我认为你可以尝试这样做 。 顺祝商祺! 丹
View full article
パスワード保護(AUTH0/アクセス)を有効にした後、NTAG213 の書き込み保護を解除できません NXPチームの皆様、こんにちは。 私は、 PN7160 NFC コントローラとNXP Linux nfcDemoAppを使用してNTAG213タグを操作しています。 私が成功したこと: nfcDemoApp (main.c)を変更し、次のように設定して NTAG213 の書き込み専用パスワード保護を有効にしました。 障害者 パック 認証0 アクセス (PROT = 0) 書き込み保護は正常に機能します: モバイルNFCアプリは書き込みができなくなりました アプリケーションからPWD_AUTHを送信した後にのみ書き込みが可能 AUTH0を0xFFにリセットする アクセスをクリア 設定ページを書き直す また、 NXP NFC TagInfo / NFC Toolsアプリを使用して別の NTAG213 の書き込み保護を有効にしましたが、これも期待どおりに機能しました。 私が直面している問題: 現在、どちらのCASEも書き込み保護を解除できません。 独自のコードを使用する(nfcDemoApp) Using NXP NFCツール/タグライターモバイルアプリの使用 正しいパスワード (PWD_AUTH) で認証した後でも、次の試行は失敗します。 私の理解: NTAG213 のデータシートから、次のことを理解しました。 PWD_AUTHはRFセッション中に保護されたページへの書き込みを許可する必要がある 認証後、AUTH0とアクセスを変更できるようになる。 NTAG213には、パスワード保護のための永続的なロックビットはありません(ロックバイトとは異なります)。 しかし、実際には、タグを保護されていない状態に戻すことはできません。 質問: NTAG213 のパスワードベースの書き込み保護を有効にした後で、それを削除または無効にすることは正式にサポートされていますか? PWD_AUTH が成功した後、AUTH0 ページとアクセス ページは書き込み可能になりますか、それとも一度設定されると永続的に保護されますか? NTAG213 を書き込み可能 (保護されていない) 状態に戻すための推奨シーケンスはありますか? NXP NFC ツール / タグライターは NTAG213 のパスワード保護を削除できるか、またはカスタムの raw コマンド処理が必要ですか? 構成ページを変更するには、認証後に完全なリセット (RF セッションのリセット/電源サイクル) が必要ですか? NXP チームからのガイダンスや説明は非常に役立ちます。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 ニランジャン Re: Unable to remove write protection on NTAG213 after enabling password protection (AUTH0/ACCESS) 私はRFIDDiscoverを使用します。設定ページで設定を変更して保護を解除することができます。
View full article
CANFDにおける二次サンプリングポイントオフセット(SSPオフセット)の設定について ISO 11898-1 2015では、SSP(サンプリングポイント)を通常のサンプリングポイント(SP)の前に配置することが要求されています。しかし、当社の仕様ではSSPオフセットをTSEG1と等しく定義しており、SSPとSPは同じ位置にあります。これにより、SSPの迅速なエラー検出機能が損なわれます。仕様におけるこのSSPオフセットの固定は妥当でしょうか? たとえば、仕様では、SSP オフセット = TSEG1 となる CANFD サンプリング ポイント構成の推奨が必要です。   Re: 关于CANFD中二次采样点偏移SSP Offset的设置问题 こんにちは、 ISO 11898-1 2015 の正確な文言はわかりませんし、写真の出所もわかりません。おそらくそれはすべて単なる誤解です。 ISO 準拠の CAN FD コントローラは、TDC を使用してループ遅延を測定し、設定可能な SSP を採用することで、トランスミッタがより高いデータ レートでデータ エラーを適切に検出できるようにします。TDC/SSP を省略するとこのメカニズムが無効になり、エラー検出の堅牢性が低下します。 図が示すもの: TX 出力: コントローラから送信された CAN FD ビットを表します。 RX 入力: トランシーバ遅延後の受信ビットを表します。 TDC 測定: コントローラは TX と RX 間のループ遅延を測定します。 TDC オフセット: 測定された遅延に追加される、ユーザーが設定可能な値。 SSP 位置: SSP = TDC 測定値 + TDC オフセットとして計算されます。 SSP は、TX ドメイン内のメイン SP の前に配置されるものではありません。代わりに、RX 信号をサンプリングするときに、トランシーバの遅延を考慮した後に正しいビット センターに揃うように配置されます。TX の観点から見ると、物理的な遅延により RX 信号が TX より遅れるため、SSP は通常の SP よりも遅く表示されます。TDC オフセットを公称 SP と同じに設定すると、RX サンプリング ポイントが受信ビットと同じ時間になることが保証されますが、ビットの中央など自由に設定できるため、エラー検出とデータの整合性にとって最適になります。 ISO 11898‑1 では、TX ドメインでの早期エラー検出ではなく、トランスミッタの遅延補正に SSP が必要です。目標は、遅延後にトランスミッタが自身のビットを正しく検証できるようにすることです。 BR、ペトル Re: 关于CANFD中二次采样点偏移SSP Offset的设置问题 感谢回复
View full article
Imx95 verdin EVK、Aquantia10gbpsインターフェースはudpで1.2gbpsに制限されています こんにちは、 私は、Aquantia 10 Gbps インターフェースを介して、2 つの Imx95 verdin EVK A1 シリコン バージョン ボード間の通信を確立しようとしています。両方のボードは、nxp インストーラー (aquantia-firmware-utility/aq_api_2_9_7 at master · nxp-qoriq/aquantia-firmware-utility · GitHub) を使用して適切にインストールされた aquantia10 G ファームウェア (AQR-G4_v5.6.D-AQR_Marvell_NoSwap_XFI_ID44834_VER2068.cld) とともに Debian 12 (Linux カーネル 6.12.3 ) を実行しています。これらは Cat6a イーサネット ケーブルを使用して物理的にコネクテッドされます。 iperf3 を使用してパフォーマンス テストを実行すると、ターゲット帯域幅を 7 Gbps に指定した場合でも、TCP で約 5 Gbps、UDP で約 1.2 Gbps が得られ、損失は 0% になります。 # TCPテスト 最初のボードで iperf3 -s # iperf3 -c -t 30 # 2番目のボード # UDPテスト iperf3 -s iperf3 -c -u -b 7G -t 30 ip link set dev enp1s0 mtu 9000 でジャンボ フレームを有効にしようとすると、制限を超えたというエラーが発生します (10Gbps インターフェースがジャンボ フレームを受け入れないのは奇妙です) また、UDPバッファサイズを増やそうとしましたが、同じビットフレームが発生します 両側でiperf3を実行してもCPU負荷は40%を超えません 最大スループット (10 Gbps 近く) を達成するために、適用する特定の n 構成やインストールする追加ツールはありますか? Aquantia FW バージョンは適切ですか? Linux カーネルのバージョンは適切ですか? FW インストーラーのバージョンは適切ですか? 誰かがすでにこのターゲットで 10Gbps インターフェースを使用しようとしましたか? よろしくお願いいたします。 アブデルモナエム Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 1. 両方のシステムで次の設定を構成してみます。 cpufreq-set -g パフォーマンス sysctl -w net.core.rmem_max=26214400 sysctl -w net.core.wmem_max=26214400 sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=250000 sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='409687380 16777216' sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem='409665536 16777216' 2. 可能であれば、iperfサーバーとは異なる参照システムを使用します(例:インテル Xeon 3. iperf3 自体はテスト ストリームごとにシングル Thread なので、-P オプションを使用してみてください。 例えばiperf3 -c -u -b 10G -t 30 -P 6 (6つのストリーム) 4. 順方向と逆方向の両方のストリームをチェックする(-R) iperf3 -c 192.168.1.1 -t 10 -b 10G -u -R Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp こんにちは、 ご意見ありがとうございます。 設定を適用します: cpufreq-set -g パフォーマンス sysctl -w net.core.rmem_max=26214400 sysctl -w net.core.wmem_max=26214400 sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=250000 sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='409687380 16777216' sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem='409665536 16777216' 現在、送信側のみで10Gbps、時には8、8または9、8Gbpsを達成でき、iperfのみでiperf3は使用していません。レシーバ側では、フレーム損失が36%で5.59Gbpsしか達成できません。この問題を解決するのを手伝っていただけますか? Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 6.12.49へのマイナーバージョンアップグレードとなります ところで、スループットを向上させるために、DPDK または AF_XDP も検討してみてはいかがでしょうか? Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp => TCPとUDPの送信パフォーマンス iperf3 を使用して TCP パケットを送信する場合、各 TCP パケットは 128 KB であり、パケットは ENETC ハードウェアの LSO 機能によって断片化されます。SO、TCP 転送パフォーマンスが向上します。 iperf3 は、UDP ソケットを作成するときに UDP_SEGMENT を有効にしません。したがって: - 各 UDP パケットのサイズは、およそ MTU サイズ (≈1500 バイト) です。 - 同じデータ サイズの場合、UDP は TCP よりも多くのパケットを送信する必要があります。 パケット数の増加 → カーネルプロセッシングの増加 → LSO を使用した TCP と比較してパフォーマンスの低下。 => TCP の場合、受信が送信に比べて大幅に低いのはなぜですか? - Linux カーネルでは TX パスと RX パスが対称ではないため、カーネル内の各 RX パケットと各 TX パケットのプロセッシング時間は異なります。また、TCP は送信時に LSO オフロードを使用しています。 - RSC はカーネル内でデフォルトで有効になっていません。ENETC の RSC が適切に動作するように、TCP タイムスタンプを無効にする必要があります。現在、i.MX95 の RSC はデフォルトで無効になっています。 a) i.MX95(レシーバ)のRSCを有効にする: ethtool -K eth1 大容量受信オフロードオン b) TCPタイムスタンプを無効にする(送信側): sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0 sysctl -p /etc/sysctl.conf RSC を有効にすると、レシーバの TCP パフォーマンスが向上します。 さらに、より高いスループットを得るためにジャンボ フレームを使用することもできます。(最新リリースを実行していることを願います)。 # 両側のMTUを9000に変更します IPリンク設定 dev eth1 mtu 9000 # イーサネット ドライバの RX バッファの長さを変更します。 ethtool -G eth1 受信バッファ長 16384 マルチストリーム モードでは、8 ~ 10 Gbps の UDP RX/TX が確認できます。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp こんにちは、 私は今のところUDPだけに興味があり、TCPには興味がありません。そして、オフロードは メカニズムはUDPには適用されません MTU を 9000 に設定してジャンボ フレームを有効にしようとしましたが、制限の 1500 を超えたというエラーが表示されます (カーネル バージョン 6.12.3 を使用しています) よろしくお願いいたします。 アブデルモナエム Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp RSC 設定により UDP パフォーマンスも向上します。 ENETC のジャンボ フレームの変更/修正は、2 週間以内にリリースされる LF-Q4 で利用可能になる予定です。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp わかりました、これを試してみます、そして結果がどうなったかお伝えします、 LF-Q4 の Linux カーネル バージョンを詳しく教えていただけますか?先ほど言ったように、私は 6.12.3 を使っていますが、シリコン リビジョンが A1 なので上位バージョンに移行できません。B0 リビジョンにアップグレードする必要があるかどうかを知る必要があります。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 問題はありません。iperf で 1 つのフローだけで 5Gbps の並列フローで 9、8Bps で 10Gbps まで行くことができますが、大きな問題は UDP です。モノフローでは 2Gbps でフレーム損失はなく問題ありませんが、並列フローでは 5、5Gbps で 42% の損失があります。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp AF_XDP や DPDK が 46% の損失を 0% に減らすのに役立つとは思えません。また、IRQ の親和性も検証したところ、10G インターフェースには 6 つの IRQ があり、それぞれが CPU に影響を与えていることがわかりました。テスト中に CPU 負荷の問題は発生しませんでした。1 つの CPU の最大 CPU 負荷は 40% です。フレームが失われ続ける理由がまだわかりません。使用しているカーネル バージョンがジャンボ フレームをサポートしていないことが原因かもしれません。 あなたの側(NXP)で10Gインターフェースのパフォーマンステストは実施しましたか?あなたの側でテストして、私と同じ問題があるかどうかを確認する必要があると思います。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp AF_XDP または DPDK はカーネル ネットワーク スタックを使用しません。 DPDK には特別なドライバがあり、ユーザー空間でのみ動作します。ネットワークとパケットプロセッシングに高度に最適化されています。すべての IP パケットに対して非常に高速なパフォーマンスをCANで提供できます。以下のサイトで確認することができます。 第10章: https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/RM00293.pdf Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp このテストは、シリコン リビジョン A1 または B0 で実行されます。 このテストに使用されたカーネル バージョン 6.12.49 が B0 にのみ適用可能か、それとも A1 にも適用可能かを確認しますか? このカーネル バージョンは BSP 配信には表示されません。最新のものは 6.12.34 ですhttps://www.nxp.com/pages/alpha-beta-bsps-for-microprocessors:IMXPRERELEASES Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 新しいカーネル ツリーと変更は次の場所で入手できます。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commits/lf-6.12.49-2.2.0 新しい LF リリースでは A1 サポートが削除されました。 次のオプションがあります。 1. カーネルを個別にビルドし、ビルド内のカーネルのみを置き換えます。(うまくいくかもしれない) 2. マーケティングお問い合わせにボードを B0 に交換してもらい、LF-Q4'2025 リリースを実行できるように SO CAN します。 Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp これらの行からは理解できません: 単一 UDP ストリーム送信 (1500 MTU): 2 Gbps (単一ストリームで MTU 1500 の送信では 2 Gbps になるようです) マルチ UDP ストリーム送信 (1500 MTU): 10 Gbps (これは、マルチ ストリームで MTU 1500 の送信では 10 Gbps になるようです) 単一 UDP ストリーム送信 (9000 MTU): 8.2 Gbps (単一ストリームで MTU 900 の送信では 8.2 Gbps になるようです) 単一 UDP ストリーム受信 (9000 MTU): 3.9 Gbps (単一ストリームで MTU 9000 の Rx では 3.9 Gbps になるようです) マルチ UDP ストリーム受信 (9000 MTU): 10Gbps (マルチストリームの MTU 9000 の Rx では 2Gbps になるようです) 私には見えません: 単一UDPストリーム受信(1500 MTU) マルチUDPストリーム受信(1500 MTU) Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp わかりました。念のため、受信側で MTU = 1500 でテストを行ってください。この新しいバージョンで私と同じ結果が得られるか知りたいです。また、テストでは送信を 1500、受信を 9000 に設定していますが、これでは何も変わりません。両側で 1500 になっているようなものです。ジャンボ フレームをテストする必要がある場合は、両側で 9000 にする必要があります。次の構成でテストをやり直してください。 1- モノおよびマルチストリームで両側に MTU = 1500 の RX/TX 2- モノおよびマルチストリームで両側に MTU = 9000 の RX/TX よろしくお願いします Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp はい、このようにして結果がテストされました。 MTU はすべてのCASEで両側で同じでした (両方とも 1500 または両方とも 9000) Re: Imx95 verdin EVK, Aquantia10gbps interface limited on 1.2gbps on udp 添付資料参照 また、A1 SOCでも実行していることにも注意してください。 UBOOT ログ: - U-Boot 2025.04-g8c1de2e1deca(2025年5月9日 - 15:29:26 +0000) CPU: i.MX95 rev1.1(1800MHz) CPU: オートモーティブ温度グレード (-40℃~125℃)、30℃ LM ブート理由: sw、オリジン: 2、エラー: 1 LM シャットダウン理由: sw、発生元: 2、エラー: 1 モデル: NXP i.MX95 19X19 ボード DRAM: 15.8ギブ --- SMログ >$ 情報 SM バージョン = ビルド 633、コミット c37b26da SM 構成 = mx95evk、mSel=0 ボード = i.MX95 EVK、属性 = 0x00000000 シリコン = i.MX95 A1 ブートモード = 通常 ブートデバイス = MMC1 ブートステージ = プライマリ ブートセット = 1 ECID = 0x6E5F04BA0000000500041D0899123F81 PMIC 0 (0x08) = 0x20、0x09、0x10、0x00、0x01 PMIC 1 (0x2A) = 0x54, 0x22, 0x00, 0x0B PMIC 2 (0x29) = 0x55, 0x22, 0x00, 0x0A コンパイラ = gcc 14.2.1 20241119
View full article
操作指南:在 S32G 电路板支持包中配置静态 IP 1. 简介 当使用由电路板支持包(如 BSP43)生成的 Yocto 根文件系统时,默认的网络配置通常设置为使用 DHCP。因此,S32G-VNP-RDB3 板上连接到每个端口的 DHCP 服务器可能会为不同的以太网端口分配不同的 IP 地址。 这种默认行为对大多数客户来说很方便,因为它不需要额外的网络配置。端口在连接以太网电缆后立即可用,这与已包含DHCP服务器的典型开发环境非常吻合。 然而,有些客户可能没有可用的 DHCP 服务器,或者他们需要特定的网络配置,而不是使用 DHCP 自动分配的设置。例如,客户可能希望将某个以太网端口专门用于某个子网,以便通过 SSH 进行访问。在无法使用 UART 调试控制台的情况下,预先设置好静态 IP,便可在开发板启动后立即进行远程访问。 本文档介绍了一种方法,可为某个特定以太网端口配置静态 IP 地址,同时让其余端口继续使用默认的 DHCP 配置。客户还可以进一步定制配置以满足其具体的网络需求。 S32G
View full article
为什么在 S32K3 模块中添加 EMCEM 会导致硬故障处理程序? 我想在当前代码中添加 EMCEM,但添加后发现它要进入硬故障处理程序。但是,如果我删除 EMCEM,我的代码就会恢复工作状态。 我试着关闭故障组和 DCM 故障,看看问题是否是由 EMCEM 的检测引起的,但还是不行。 我尝试调整 FREERTOS 的 TOTAL HEAP SIZE = 32768、TIMER TASK STACK DEPTH = 2048 和 QUEUE REGISTRY SIZE = 10,但都不起作用。 消息显示 " 总线故障," 但是在我添加 EMCEM 模块之前,所有功能都运行良好,没有总线故障。我不知道为什么要这么说。 Re: Why does adding EMCEM to the S32K3 module cause a hard fault handler? 配置 EMCEM 时,我没有配置时钟。我只添加了 EMCEM 模块,并添加了 `eMcem_Init(&eMcem_Config_0)`。不过,我检查了时钟配置,显示 "ERM0_CLK = 40 MHz"。这样做对吗? 然后我发现问题出在 `eMcem_Erm_Init` 的 `SAFETYBASE_REG_WRITE32( addr, ERM_SR_CLEAR_VAL_U32 );` 操作中。如果我注释了 `SAFETYBASE_REG_WRITE32( addr, ERM_SR_CLEAR_VAL_U32 );` ,就不会出现 `HARD FAULT HANDLER` 错误。但是,这是 RTD 驱动程序,我认为我不应该修改它。 Re: Why does adding EMCEM to the S32K3 module cause a hard fault handler? 嗨,@Allen_863、 故障似乎发生在 ERM 初始化过程中。能否确认 ERM 时钟是否被禁用? 如果时钟已启用,请提供有关故障的其他详细信息,以便我们进一步调查。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-HARDFAULT-Handling-Interrupt-DS3-5-RTD300/ta-p/1806259   https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/How-To-Debug-A-Fault-Exception-On-ARM-Cortex-M-V7M-MCU-S32K3XX/ta-p/1595570   https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Fault-handling-on-S32K14x/ta-p/1114447 BR,丹尼尔 Re: Why does adding EMCEM to the S32K3 module cause a hard fault handler? 我检查了 MC_ME PRTN1_COFB0_STAT 的第 23 位,发现它为 0,然后找到了 PRTN1_COFB0_REQ23 的开关。 感谢您的帮助。 Re: Why does adding EMCEM to the S32K3 module cause a hard fault handler? 嗨,@Allen_863、 在 eMCEM 和 ERM 初始化之前,能否在 MC_ME PRTN1_COFB0_STAT 寄存器中检查 ERM 时钟是否运行? 谢谢! BR,丹尼尔
View full article
T1024 PCSリンクアップデバッグ この記事では、お客様のイーサネットPCSがリンクアップできなかった場合に、T1024に基づいて段階的にデバッグする方法を説明します。 多くのイーサネットはSerDesによって設定されるため、リンクエラーの原因がSerDesまたはPCS自体であるかを確認するにはどうすればよいでしょうか。この記事ではいくつかのヒントを提供します。 SerDesレーン&ピンズ まず、使用しているSerDesレーンを確認してください。SerDesレーンを確認するには、QorIQ T1024リファレンス・マニュアルを参照してください。以下の設定のように、ユーザーケースがRCW[128:136]にSRDS_PRCTL_S1=0x05Bと設定される場合、アプリケーションはSGMII.m1とSGMII.m2を利用します。 この記事では、SGMII.m1をユーザーケースとして検討します。次に、SGMIIはフレームマネージャのMAC1に配置されます。 SerDesのレーン割り当てを確認して、SerDesのレーンを確認してください。SGMII.m1の場合、特定のレーンピン名はSD1_TX3P/NとSD1_RX3P/Nで、レーン3として認識されます。 MAC番号はSerdesのレーン番号とは関係ありません。ピンを入手するには特定の表を確認する必要があります。 このイーサネットを使用したハードウェアテストは、ピンに関連している必要があります。以下のコンポーネントのピン番号を参照してください。 このレーンのRXピンのアイダイアグラムをテストすると、周波数が正しいかどうかを確認できます。このレーンをSGMII 1.25Gに設定すると、アイダイアグラムで速度が正しく設定されていることを確認できます。 上のアイダイアグラムは、SerDesの速度を示しています。 ループバックを正しく行うことは非常に重要ですが、他のデバイスに接続することも可能です。 SerDesのリンクアップを確認する方法 以下のQorIQ T1024リファレンス・マニュアルでレーンレジスタをご確認ください。 このユーザーケースはレーン3となるため、レーン3のレジスターを読み出して、SerDesレーン3が正常に動作するかどうかを確認してください。以下のように。 # レーン 3 md.l 0xFFE0EA8C0 1 - aa611080 # LN3GCR0 md.l 0xFFE0EA8C4 1 - 101c4019 # LN3GCR1 md.l 0xFFE0EA8CC 1 - 00002800 # LN3SSCR0 md.l 0xFFE0EA8D0 1 - 0f0fc01f # LN3RECR0 md.l 0xFFE0EA8D4 1 - 0f0f0fa8 # LN3RECR1 md.l 0xFFE0EA8D8 1 - 00003006 # LN3TECR0 md.l 0xFFE0EA8E0 1 - 39000400 # LN3TTLCR0 md.l 0xFFE0EA8E4 1 - 00000000 # LN3TTLCR1 md.l 0xFFE0EA8F4 1 - 00000000 # LN3TCSR1 md.l 0xFFE0EA8FC 1 - 04000000 # LN3TCSR3 SerDes_LNnTCSR3は重要なデバッグテストレジスタであり、CDR_LCKはCDRがロックされているかどうかを確認するためのものです。 CDR_LCK=0は、有効なビットストリームが検出されないことを意味します。テストとして、レーンをループバックモードLN2TCSR3[LPBK_EN]=01に設定できます。CDRはデジタルループバックモード(内部ループバック)でロックされる必要があります。そうでない場合、デバイス自体に問題がある可能性があります。 そのため、LPBK-ENを「01」ループバックモードに設定できれば、SerDes自身のTX信号とRX信号がループバックモードに設定され、外部信号が除外されます。CDR_LCKが1の場合は、SerDes自体が正常に機能します。とにかく、CDR_LCKは常に設定されているはずです。 "md.l 0xFFE0EA8FC 1 - 04000000 # LN3TCSR3"では、CDR_LCK=0となっており、SerDesレベルの問題が疑われます。 通常の状態では、以下の通りである必要があります: => md fe0ea8fc 1 fe0ea8fc: 08000000 PCSリンクアップを確認する方法 MACおよびPHYレジスタは、T1024DPAArm、QorIQ T1024 データ・パス・アクセラレーション・アーキテクチャ (DPAA) リファレンス・マニュアルから詳細を取得する必要があります。 DPAARMでオフセットアドレスを見つけてください。 SGMIIのMACアドレスはオフセット+0x1000でなければなりません。 T1024DPAARMの6.5.4 MDIOイーサネット管理インターフェイス に従って、MDIOレジスタを読み取ってください。 このアプリケーションでは、SGMII1、MAC1のMAC1アドレスはFM1_mEMAC1: 4E_0000であり、したがってFM1_mEMAC1 MDIOレジスタは4E_1000hになります。 ユーザーケースでは、プロトコルはSGMIIで、T1024DPAARMの6.5.4.3 22条項読み取りフローに従う必要があります。 6.5.4.3 第22条 読み出しフロー 1) MDIO_CFG[BSY] = 0になるまで待ちます。 2) MDIO_CTLに適切なPHY_ADDRとREGISTER_ADDRを設定し、ビット16をセットして書き込んでください。 3) MDIO_CFG[BSY] = 0になるまで待ちます。 もしアドレスされた PHY が応答しなければ、MDIO_CFG[MDIO_RD_ER]が設定されます。 それ以外の場合は、MDIO_DATAの値を読み取ってください。 このユーザーケースでは、MDIO_SGMII_SRを読むと、QorIQ T1024リファレンス・マニュアルの30.5.5 1000Base-KX PCS MDIO メモリマップ/レジスタ定義にレジスタ定義が見つかります 重要なビットは以下の通りです。 こちらがユーザーケースの結果です: MDIO_SGMII_SRを読み取る際は、遅延時間の要件を満たすことができる手動入力を使用してください。 手動で入力できない場合は、フローに従い、「MDIO_CFG[BSY] = 0」を待ってから、MDIO_DATAの値を読み取ってください。 SGMII1 MDIOレジスタを読み取ってください === セルデステスト1 ===。 0xFFE0EA8FC 値: 0x08000000 PCS0レジスタ 0xFFE4E1030-0xFFE4E103Cをダンプしてください: 0x40001408 0x00000000 0x00001340 0x00001340 0x8002、devmem 0xFFE4E1034 32 0x8002を選択 読み取り:0x00000083 0x8003, devmem 0xFFE4E1034 32 0x8003を選択 読み取り:0x0000E400 0x8001、devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x00000029 0x8001 devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x0000002D 0x8001, devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x0000002D 最初はリンクされておらず、LINK_STATは0(0x00000029)で、次に1(0x0000002D)に変わります。 これで、PCSリンクが確立され、HWループバックチェックが完了しました。
View full article
RT1021:使用 ROM_FLEXSPI_NorFlash_Erase() 擦除闪存扇区 你好 在 EVK 上,我试用了 SDK 25.03.00 中的 evkmimxrt1020_fsl_romapi 示例,它工作正常。 然后,我自己在另一个项目中进行了尝试。它失败了。 ROM_FLEXSPI_NorFlash_Erase() 返回 6001,表示 kStatus_ROM_FLEXSPI_InvalidSequence。 我不知道是哪个顺序。 这两个项目使用完全相同的结构: config->memConfig.tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG; config->memConfig.version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION; config->memConfig.readSampleClksrc=kFLEXSPIReadSampleClk_LoopbackInternally; config->memConfig.serialClkFreq = kFLEXSPISerialClk_30MHz; /* Serial Flash Frequencey.See System Boot Chapter for more details */ config->memConfig.sflashA1Size = FLASH_SIZE; config->memConfig.csHoldTime = 3U; /* Data hold time, default value: 3 */ config->memConfig.csSetupTime = 3U; /* Date setup time, default value: 3 */ config->memConfig.deviceType = kFLEXSPIDeviceType_SerialNOR; /* Flash device type default type: Serial NOR */ config->memConfig.deviceModeType = kDeviceConfigCmdType_Generic; config->memConfig.columnAddressWidth = 0U; config->memConfig.deviceModeCfgEnable = 0U; config->memConfig.waitTimeCfgCommands = 0U; config->memConfig.configCmdEnable = 0U; /* Always enable Safe configuration Frequency */ config->memConfig.controllerMiscOption = FSL_ROM_FLEXSPI_BITMASK(kFLEXSPIMiscOffset_SafeConfigFreqEnable); config->memConfig.sflashPadType = kSerialFlash_4Pads; /* Pad Type: 1 - Single, 2 - Dual, 4 - Quad, 8 - Octal */ config->pageSize = FLASH_PAGE_SIZE; config->sectorSize = FLASH_SECTOR_SIZE; config->blockSize = FLASH_BLOCK_SIZE; config->ipcmdSerialClkFreq = kFLEXSPISerialClk_30MHz; /* Clock frequency for IP command */ /* Fast Read Quad I/O */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 0U] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xebU, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18U); config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 1U] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06U, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x4U); /* Read Status */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05U, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x1U); /* Write Enable */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06U, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0U); /* Page Program - quad mode */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM + 0U] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x32U, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18U); config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM + 1U] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04U, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0U); /* Sector Erase */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASESECTOR] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xD7U, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18U); /* Block Erase */ config->memConfig.lookupTable[4U * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASEBLOCK] = FSL_ROM_FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xD8U, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18U); 此外,在这两个项目中,我在调用 ROM_FLEXSPI_NorFlash_Erase() 之前立即验证了 LUT。这些值完全匹配(我还打印了未打包的值): 0: a1804eb - 1 0 eb - 2 2 18 1: 26043206 - c 2 6 - 9 2 4 2: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 3: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 4: 406 - 1 0 6 - 0 0 0 5: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 6: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 7: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 8: d33e7f5c - 1f 3 5c - 34 3 3e 9: 450ef151 - 3c 1 51 - 11 1 e 10: 46d155d4 - 15 1 d4 - 11 2 d1 11: 73a1e822 - 3a 0 22 - 1c 3 a1 12: 47bf75f6 - 1d 1 f6 - 11 3 bf 13: a1f5786b - 1e 0 6b - 28 1 f5 14: ed50a7ab - 29 3 ab - 3b 1 50 15: fdf85725 - 15 3 25 - 3f 1 f8 16: 3de09612 - 25 2 12 - f 1 e0 17: 73b47a1d - 1e 2 1d - 1c 3 b4 18: 5cd51237 - 4 2 37 - 17 0 d5 19: 86c0494b - 12 1 4b - 21 2 c0 20: 36343fa5 - f 3 a5 - d 2 34 21: 60d6ddf4 - 37 1 f4 - 18 0 d6 22: fa5745bf - 11 1 bf - 3e 2 57 23: 45fbf74d - 3d 3 4d - 11 1 fb 24: 755471dc - 1c 1 dc - 1d 1 54 25: d5a578c4 - 1e 0 c4 - 35 1 a5 26: 11330943 - 2 1 43 - 4 1 33 27: de5431f6 - c 1 f6 - 37 2 54 28: 2404049f - 1 0 9f - 9 0 4 29: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 30: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 31: 0 - 0 0 0 - 0 0 0 32: 81750f57 - 3 3 57 - 20 1 75 33: c25ccbf0 - 32 3 f0 - 30 2 5c 34: 8235cd11 - 33 1 11 - 20 2 35 35: 107dccd7 - 33 0 d7 - 4 0 7d 36: c3dde31f - 38 3 1f - 30 3 dd 37: 52185d05 - 17 1 5 - 14 2 18 38: c558911f - 24 1 1f - 31 1 58 39: 6d076d06 - 1b 1 6 - 1b 1 7 40: ad5b6f74 - 1b 3 74 - 2b 1 5b 41: c5d5fe5e - 3f 2 5e - 31 1 d5 42: 80654f09 - 13 3 9 - 20 0 65 43: 407951c6 - 14 1 c6 - 10 0 79 44: b456e9a3 - 3a 1 a3 - 2d 0 56 45: 41a8df34 - 37 3 34 - 10 1 a8 46: f31f6b95 - 1a 3 95 - 3c 3 1f 47: 87dddb44 - 36 3 44 - 21 3 dd 48: 3d917153 - 1c 1 53 - f 1 91 49: 1d205437 - 15 0 37 - 7 1 20 50: 48256685 - 19 2 85 - 12 0 25 51: 546d7544 - 1d 1 44 - 15 0 6d 52: 75741a5c - 6 2 5c - 1d 1 74 53: 7115f5fd - 3d 1 fd - 1c 1 15 54: 4cdff553 - 3d 1 53 - 13 0 df 55: 27c647eb - 11 3 eb - 9 3 c6 56: 7e4c0413 - 1 0 13 - 1f 2 4c 57: 303f0784 - 1 3 84 - c 0 3f 58: 25f045b8 - 11 1 b8 - 9 1 f0 59: a5898157 - 20 1 57 - 29 1 89 60: 4715e747 - 39 3 47 - 11 3 15 61: 554858c4 - 16 0 c4 - 15 1 48 62: cd44c644 - 31 2 44 - 33 1 44 63: 50597dd9 - 1f 1 d9 - 14 0 59 我深信一定存在差异,但我已不知道该去哪里寻找。 两个项目都在 RAM 中运行,时钟配置完全相同。 我应该把问题的重点放在哪里? 此致问候 最大值 i.MX RT102x Re: RT1021: Erasing flash sector using ROM_FLEXSPI_NorFlash_Erase() 您好@Sam_Gao 我解决了它。问题出在错误的擦除地址上,但错误代码kStatus_ROM_FLEXSPI_InvalidSequence却让我想到了一个完全不同类型的问题,因此我在相当长的一段时间里都把注意力放在了错误的事情上。 顺祝商祺! 最大值 Re: RT1021: Erasing flash sector using ROM_FLEXSPI_NorFlash_Erase() @mastupristi https://mcuxpresso.nxp.com/api_doc/dev/4490/a00017.html#ga05dc3f1fb8704a958f48f18ad04c2f0f 这似乎是无效序列中的一些问题。我能知道这两个项目是否都来自恩智浦的官方示例,并在同一个EVK板上为你进行了测试吗?
View full article
imx95 verdin-evk mlan/moal サポート こんにちは、リストの皆さん 次のボードの Wi-Fi/Bluetooth をサポートするために、Linux-imx カーネルと mwifiex コンポーネントのタグlf-6.6.3-1.0.0 を使用しています。 8<-- U-Boot SPL 2023.04+gf8a2983ec8+p0 (2024年3月4日 - 07:25:04 +0000) SOC: 0xa1009500 LC: 0x40010 SYS ブート理由: por、発生元: -1、エラー: -1 SYS シャットダウン理由: por、発生元: -1、エラー: -1 DDRMIXがパワーアップしました 通常のブート MMC1から起動しようとしています プライマリセットが選択されました MMC/SD 0xacc00からイメージをロードする お知らせ: BL31: v2.8(リリース):android-14.0.0-imx95-demo-1-g8dbe28631 通知: BL31: 構築日時: 2024年1月22日 17:57:56 U-Boot 2023.04+gf8a2983ec8+p0 (2024年3月4日 - 07:25:04 +0000) CPU: i.MX95 rev1.1(1800MHz) CPU: オートモーティブ温度グレード (-40℃~125℃)、22℃ LM ブート理由: por、origin: -1、errid: -1 LM シャットダウン理由: por、発生元: -1、エラー: -1 モデル: Toradex i.MX95 19X19 TITAN EVK [..] -->8 私はimx95-19x19-titan.dtbを使用していますが、この dtb にノードがなくても Wi-Fi がどのようにサポートされるのか疑問に思っています。この dtb を逆コンパイルすると、Bluetooth 用のノードが 1 つあります (動作していません)。 8<-- [..] シリアル番号@42590000 { 互換性 = "fsl,imx95-lpuart", "fsl,imx8ulp-lpuart", "fsl,imx7ulp-lpuart"; <0x42590000 0x1000> レジスタ<0x00 0x42 0x04> =; 割り込み<0x11 0x90> =; クロック =; クロック名 = "ipg"; dmas<0x27 0x16 0x00 0x01 0x27 0x15 0x00 0x00> =; dma-names = "rx", "tx"; ステータス = "正常"; pinctrl-names = "デフォルト"; ピンコントロール-0 =<0x2e> �; ファンドル =<0xcf> �; ブルートゥース { 互換性 = "nxp、88w8987-bt"; fw-init-baudrate<0x2dc6c0> =; }; }; [..] -->8 しかし、Wi-Fi のノードがありません。 どうすれば正常に動作するのでしょうか? モジュール mlan と moal をロードすると「正常」になりますが、新しいネットワーク インターフェースがありません。 8<-- root@target-imx95-verdin-evk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf drvdbg=0x7 [ 1451.671079] mlan: ツリー外のモジュールをロードするとカーネルが汚染されます。 [ 1451.705854] wlan: MWLANドライバを読み込んでいます [ 1451.709988] wlan: バス ドライバに登録... [ 1451.714385] wlan: バスドライバへの登録が完了しました [ 1451.718855] wlan: ドライバが正常にロードされました -->8 何か手がかりはありますか? ありがとうございます。よろしくお願いします。 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support こんにちは@ebio 、 ご反応いただきありがとうございます。 toradex (git://git.toradex.com/linux-toradex.git)からカーネルリポジトリを取得します。ブランチtoradex_6.6-2.2.x-imxを選択し、カーネルをビルドします。 imx カーネル リポジトリとは対照的に、「wifi」を含む dtb ファイル名がいくつかあります。 8<-- % arch/arm64/boot/dts/freescale -iname "imx95*wifi*.dtb" を検索 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-mallow.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-dev.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-ivy.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-ivy.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-dev.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-mallow.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-dahlia.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-nonwifi-yavia.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-dahlia.dtb arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-verdin-wifi-yavia.dtb -->8 ご想像のとおり、Toradexから必要なものを抽出し、NXPカーネルリポジトリ(タグ: lf-6.6.3-1.0.0)のDTBを適応させようとしています。😞 8<-- diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts インデックス ccb88efde3c1..859183be58dc 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts @@ -189,6 +189,20 @@ reg_usdhc2_vmmc: レギュレータ-usdhc2 { アクティブハイを有効にする; }; + /* Wi-Fi を追加 */ + reg_wifi_en: レギュレーター Wifi-en { + 互換 = 「レギュレータ固定」; + pinctrl-names = "default"; + pinctrl-0 = <&pinctrl_wifi_pwr_en>; + /* PMIC_EN_WIFI */ + gpios = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>; + アクティブハイを有効にする; + レギュレータ最大マイクロボルト = <3300000>; + レギュレータ最小マイクロボルト = <3300000>; + レギュレータ名 = "PDn_MAYA-W260"; + 起動遅延時間 = <2000>; + }; + reg_pcie0: レギュレータ-pcie { compatible = "レギュレータ固定"; レギュレータ名 = "PCIE_WLAN_EN"; @@ -676,6 +690,19 @@ &usdhc2 { ステータス = "正常"; }; +/* Wi-Fiサポートを追加 */ +/* モジュール内 Wi-Fi */ +&usdhc3 { + pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz"; + ピンctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>; + ピンctrl-1 = <&pinctrl_usdhc3>; + pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc3_200mhz>; + 電源を停止したままにします。 + 取り外し不可。 + vmmc-supply = <&reg_wifi_en>; + ステータス = "正常"; +}; + &enetc_port0 { pinctrl-names = "デフォルト"; pinctrl-0 = <&pinctrl_enetc0>; @@ -1142,6 +1169,32 @@ IMX95_PAD_SD2_DATA3__USDHC2_DATA3 0x13fe IMX95_PAD_SD2_VSELECT__USDHC2_VSELECT 0x51e >; }; + + + /* WB SKU ではモジュール内 Wi-Fi、それ以外の場合はモジュール固有の SDIO */ + pinctrl_usdhc3: usdhc3grp { + fsl,ピン = , /* SD3_CLK */ + , /* SD3_CMD */ + , /* SD3_DATA0 */ + , /* SD3_DATA1 */ + , /* SD3_DATA2 */ + ; /* SD3_DATA3 */ + }; + + pinctrl_usdhc3_200mhz: usdhc3-200mhzgrp { + fsl,ピン = , /* SD3_CLK */ + , /* SD3_CMD */ + , /* SD3_DATA1 */ + , /* SD3_DATA2 */ + , /* SD3_DATA3 */ + ; /* SD3_DATA4 */ + }; + + pinctrl_wifi_pwr_en: wifipwrengrp { + /* PMIC_EN_WIFI */ + fsl、ピン = ; + }; + }; &vpuctrl { -->8 ご想像のとおり、動作しません。 nxp カーネル タグ 6.6.3-1.0.0 では、なぜ nxp は dtb を提供しないのでしょうか? ドキュメントhttps://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdfに驚きました第11.1章/11.3章wifi/bluetooth カーネル モジュールをロードする方法を説明します。このドキュメントはカーネルタグLF6.12.34_2.1.0に基づいていることを知っていますしかし、同じハードウェア サポートが提供されると期待できます。 また、カーネルと imx95-verdin-wifi-dev.dtb の起動を試みましたが、scmi の非互換性のため失敗しました。 この問題を解決するのに NXP についてが適切な会社なのか、それとも Toradex の方が優れているのか教えてください。 ありがとうございます。よろしくお願いします。 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support こんにちは、 Linux カーネル タグ lf-6.6.3-1.0.0 を使用する i.MX95 プラットフォームの場合、88w8987 モジュールの WiFi サポートには適切なデバイス ツリー構成が必要です。デバイス ツリーには Bluetooth ノードがありますが、WiFi ノードがないためインターフェースが表示されません。 WiFi では、88w8987 モジュールと適切にインターフェースするために、デバイス ツリー内に SDIO ノードが必要です。mlan および moal モジュールをロードすると、ログに「ドライバが正常にロードされました」と表示されるため正常にロードされますが、適切なデバイス ツリー構成がないとハードウェアを検出できないため、ネットワーク インターフェースを作成できません。 1. デバイスツリーファイル(imx95-19x19-titan.dtb)にSDIOノードを追加する必要があります。88w8987 モジュールの WiFi コンポーネントを参照します。 2. ノードには通常、次のものが含まれます。 - SDIOコントローラの互換文字列 - 移動できないプロパティ - システムのサスペンド中も電源をオンにしたままにする - WiFi固有の設定 3. WiFi ノードと Bluetooth ノードの両方を含む i.MX8MM EVK など、88w8987 をサポートする他の i.MX ボードの既存の実装を参照します。 Toradex ボードを使用している場合は、i.MX95 モジュールで WiFi を有効にするために推奨されている特定の実装の詳細については、Toradex のドキュメントも確認することをお勧めします。 よろしくお願いします。 Re: imx95 verdin-evk mlan/moal support こんにちは、リストの皆さん 自分自身に答えています^^。 linux-imx 用のタグlf-6.6.3-1.0.0で WiFi を作成するには、次の手順に従います。 コミット483162118e93に従って、ファイルarch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dtsを変更します。 8<-- diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts インデックス 38f985d5f87c..3c0a2708114e 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-titan.dts @@ -18,6 +18,18 @@ ダミーレジスタ: ダミーレジスタ { レギュレータ最小マイクロボルト = <3300000>; レギュレータ最大マイクロボルト = <3300000>; }; + + usdhc3_pwrseq: usdhc3_pwrseq { + 互換性 = "mmc-pwrseq-simple"; + リセットgpio = <&i2c7_pcal6524_23 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>; + }; + + /delete-node/ reg_serdes_stby; + /delete-node/ レギュレータ MAC スタンバイ; + /delete-node/ reg_m2_pwr; + /delete-node/ reg_slot_pwr; + /delete-node/ レギュレータ-m2-pwr; + /delete-node/ レギュレータスロット電源; }; &reg_can1_stby { @@ -48,11 +60,40 @@ &reg_aqr_en { gpio = <&i2c7_pcal6524_23 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>; }; +&reg_pcie0 { + /delete-property/ vin-supply; + gpio = <&i2c7_pcal6524_23 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>; +}; + +&pcie0 { + リセットgpio = <&i2c7_pcal6524_23 17 GPIO_ACTIVE_LOW>; +}; + +&pcie1 { + /delete-property/ vpcie-supply; + リセットgpio = <&i2c7_pcal6524_23 16 GPIO_ACTIVE_LOW>; +}; + +&pcie1_ep { + /delete-property/ vpcie-supply; +}; + &reg_serdes_en { vin-supply = <&dummy_reg>; gpio = <&gpio4 28 GPIO_ACTIVE_LOW>; }; +&usdhc3 { + pinctrl-names = "default"; + ピンctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>; + mmc-pwrseq = <&usdhc3_pwrseq>; + vmmc-電源 = <&reg_pcie0>; + バス幅 = <4>; + 電源を停止したままにします。 + 取り外し不可。 + ステータス = "正常"; +}; + &enetc_port1 { pinctrl-names = "デフォルト"; pinctrl-0 = <&pinctrl_enetc1>; @@ -161,4 +202,15 @@ pinctrl_pwm_3_dsi_hpd_gpio: dsihpdgrp { IMX95_PAD_GPIO_IO12__GPIO2_IO_BIT12 0x31e >; }; + + pinctrl_usdhc3: usdhc3grp { + fsl、ピン = < + IMX95_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK 0x158e + IMX95_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA0__USDHC3_DATA0 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA1__USDHC3_DATA1 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA2__USDHC3_DATA2 0x138e + IMX95_PAD_SD3_DATA3__USDHC3_DATA3 0x138e + >; + }; -->8 リポジトリhttps://github.com/nxp-imx/mwifiex/からドライバをコンパイルします。タグ lf-6.6.3-1.0.0で、 mlan.ko moal.koをターゲットディレクトリ /usr/lib/modules/6.6.3-gccf0a99701a7/updates/ にコピーします。 https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.gitからタグ lf-6.6.3-1.0.0のファームウェアを取得し、 sduart_nw61x_v1.bin.se をターゲットディレクトリ /lib/firmware/nxp/ にコピーします。 ターゲットにモジュールをロードするには 8<-- root@imx95-19x19-lpddr5-evk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf drvdbg=0x7 [..] [ 2690.237289] NXP 802.11 アダプタ uap0 を登録 [ 2690.250018] NXP 802.11 アダプタ wfd0 を登録 [ 2690.254421] wlan: バージョン = SDIW612---18.99.2.p66.17-MM6X18437.p3-GPL-(FP92)-dbg [ 2690.267643] wlan: バスドライバへの登録が完了しました [ 2690.272323] wlan: ドライバが正常にロードされました [..] --->8 新しいネットワーク インターフェースmlan0、uap0、wfd0が作成されます。 チケットを閉じることができます。 これが役に立つことを願います。 よろしくお願いします。
View full article
在应用定时测量过程中发生低于阈值的意外 VC_OV 事件 您好,      我使用的是采样率为 24 的应用定时测量模式,并将过压 (OV) 阈值设置为 4250 mV。 但是,在充电过程中,当电池电量达到80%左右(约4077 mV)时,某些电池偶尔会触发信号 VC_OV 事件。手动测量后,实际电池电压不会超过 OV 临界值。 是什么原因导致了这种行为,即即使测量电压明显低于阈值,也会发生 VC_OV 事件? 感谢您的帮助。 Mark 回复: Unexpected VC_OV Events Below Threshold during Application Timed Measurement 您好,马克, 请下载 MC33774A 功能安全手册并参阅其中的第 10、11 节。有一种 FTME(容错测量误差)的描述就是针对你这种情况的。 请从 MC33774A 产品页面的 “功能安全” 部分下下载功能安全手册。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 回复: Unexpected VC_OV Events Below Threshold during Application Timed Measurement 你好,约瑟夫、 非常感谢你们一如既往的支持。 硬件设计已经过当地 FAE 的审查和确认。由于 MC33774A 已完全集成到电池模块中,我们无法使用示波器直接探测单个电池的电压,这一点令人遗憾。 我们还怀疑,对充电电流的控制不足可能会导致瞬态尖峰,进而引发零星的过电压(OV)事件。您的专业解释进一步证实了我们的假设,即这些事件很可能是由瞬态行为引起的。 作为后续问题,我们想问: 您是否推荐任何基于软件的方法来帮助识别由瞬态峰值引起的 OV 事件? 再次感谢您的宝贵帮助。 致以最崇高的敬意, Mark 回复: Unexpected VC_OV Events Below Threshold during Application Timed Measurement 您好,马克, 感谢您提供零件编号和示意图。但是,在原理图中,我看不出你是否在Cells和CTx CBx引脚之间使用了推荐的元器件。有关这些推荐元器件,请参阅 MC33774A 完整数据表中的第 11.1.1.2 节。 请从 MC33774A 产品页面 的 "安全 "部分下载 MC33774A 的 完整数据表。 在快速充电过程中,可能会出现短暂超过 OV 门限的瞬态电压。这些峰值可能无法通过手动测量捕获,但可以由 MC33774A 检测到。请使用示波器测量触发信号 OV 的单个电池的电压,以检查是否存在瞬态电压。 请确保在充电/测量过程中没有打开平衡装置。在平衡过程中,不保证测量电压。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 回复: Unexpected VC_OV Events Below Threshold during Application Timed Measurement 你好,约瑟夫、 谢谢您的答复。 很抱歉之前没有提供足够的信息。 我们使用 MC33774ATP1AE。 这里是零件示意图。 感谢您的帮助。 致以最崇高的敬意 Mark Re: Unexpected VC_OV Events Below Threshold during Application Timed Measurement 您好,马克, 请分享您正在使用的元器件的完整部件号。 请分享您的示意图,包括电压等级和部件值。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
View full article
FS85 SPI通信报错 你好,我移植了FS8x_S32K144_WatchdogExample这个demo中关于SPI读写FS85寄存器的部分,现在周期读取寄存器M_FLAG,deviceStatus=0xF0,readData = 0xF014.具体错误为 Wrong number of clock cycles (<32 or >32)和Error detected in the SPI CRC CRC8用的也是DEMO提供的函数,为什么会报错呢?这两个错误该怎么解决呢? 读取寄存器FS_STATES,readData = 0x2003,没有找到03对应的状态机。 FS85&FS84 回复: FS85 SPI通信报错 你好,奥斯克 FS_STATE =5 表示 RSTB 未版本到高电平,客户能否查看 RSTB 引脚电平?此时,与 OV/UV 相关的标志寄存器未激活。 如有其他问题,请告诉我。 BRS CIndy Wen 回复: FS85 SPI通信报错 你好,请问第一块芯片出现的SPI通讯问题,后续有查明是什么原因导致的吗。 回复: FS85 SPI通信报错 你好 xuxin 用户应通过将所有位写入 “1” 来清除 FS_OVUVREG_STATUS,如果故障再次触发信号,那就是真正的 OV 紫外线故障。 与 FS8510D3 OTP 一样,ABIST1 被分配给所有监测。因此,如果 VCOREMON 或 VMON1~4 报告 UV,状态机就会停留在 ABIST1 状态,无法进入 INIT_FS 状态。 VCOREMON 应连接到 BUCK1,应使用 VMON1~4 来监测原理图中的稳压器。请参阅 FS85 演示板。 如果需要调试支持,请联系当地的 DISTI FAE 以获得更多帮助。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 请读取 FS_OVUVREG_STATUS 寄存器。 请检查 VCOREMON 是否连接至 BUCK1 输出端。 检查 VDDIO 电压是否符合 OTP 规定的电平。 检查 VMON1~4 是否为 0.8V。 您使用的是哪个零件编号?如果您使用的是贵公司定义的特定 OTP,请与我共享 OTP 文件。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好Cindy, 我刚才请硬件工程师测量了PGOOD和RSTB引脚,两个都是低电平,硬件工程师说已经加了上拉电阻,但是没成功拉高。接下来需要软件配置什么寄存器吗?还是单纯的硬件问题? 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 如果 FS 状态无法进入 INIT_FS,我认为由于某些故障,PGOOD/RSTB 没有版本。 请检查 PGOOD/RSTB 是否版本到高位? 如果它们很低,请检查板上是否有 OV/UV 故障。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好Cindy, 我按照你的建议,在M_FLAG对应位写1后又读取了如下寄存器,MISO返回数据如图,FS_STATS还是0x2003. 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新 您能否通过向这些位写入 “1” 来清除以下这些位,看看故障是否会再次触发信号。如果这些故障仅在上电复位时触发,我们可以忽略它们,因为它们不会在正常运行期间发生。 BRS 辛迪-温 回复: FS85 SPI通信报错 你好,Tomas。 下面是我读取FS_STATES寄存器的SPI波形。1是CLK,2是CS,3是MOSI,4是MISO。我从波形解析到的MOSI是0xAC,00,00,F4,MISO是0x70,20,03,14。确实不是0x2006,这跟我一直在debug mode有关吗? 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新、 很高兴知道原来的错误消失了。我不知道 0x03 的故障保护状态机状态码。实际上应该是 0x06。能否分享一个示波器截图,说明 FS_STATES 寄存器的读取情况? BRs.托马斯 回复: FS85 SPI通信报错 你好Tomas, 我更换了一片新的FS85芯片后,Wrong number of clock cycles (<32 or >32)和Error detected in the SPI CRC消失了。我在FS_STATES寄存器写入DBG_EXIT,但是读取寄存器FS_STATES,readData = 0x2003,并不是0x2006,这个03代表什么呢?怎样进入INIT_FS状态? 回复: FS85 SPI通信报错 如图,1是MOSI,2是CLK,3是CS,4是MISO。我读取了FS_DIAG_SAFETY寄存器,MOSI是0xA8,0x00,0x00,0xF2。MISO值是0xF0,0x04,0x29,0xD9。0xF2和0xD9是CRC值,跟我用CRC8工具计算的值是一样的。 另外,我不知道该怎么确认table100中的数值。 回复: FS85 SPI通信报错 你好,徐新、 如果您有示波器或逻辑分析仪,能否分享说明 SPI 写入和读取事务的截图?另外,请仔细检查是否符合数据表表 100 中所示的所有 SPI 时序要求。 BRs, Tomas 回复: FS85 SPI通信报错 SPI配置如下:时钟20Mhz,片选低有效,MSB传输,时钟空闲低电平,在时钟第二个边沿采样,SPI帧长度为32位,波特率为1000000
View full article
MRF300AN:从数据表到现实世界的问题 我想用 MRF300AN 搭建几个射频放大器,这看起来像一款非常棒的设备。从数据表中的建议应用到构建实际工作电路,我有一连串的问题。 首先,我想就指定的 PCB 提出几个问题: 数据表中指定的印刷电路板提供了零件编号,制造商为 MTL。 我看到 MTL 是一家提供 PCB 制造服务的公司。 我说只要提供这个零件号就可以从他们那里订购板,他们不必向他们发送文件或其他任何东西就已经知道板是什么了吗?如果是这样,那就太好了! 虽然我对印刷电路板制造并不陌生,但我以前从未做过电镀通孔,而对此进行研究意味着,如果能以合理的成本从MTL获得几块板,麻烦远大于仅购买几块板的价值。 我的第二个问题涉及用于数据表230mhz设计的PCB的区别,这是唯一与其他板不同的板。虽然我想版本第一个射频放大器将在50mhz上运行(因此从数据表来看,设计似乎非常简单和一站式),但第二个将使用222MHz。这个频率范围是一种过渡,带状线技术开始变得更加实用," 普通 " LC 元件开始变得不那么实用了。在 230mhz 设计中使用带状线技术而不是空气绕组线圈有什么特殊原因吗? 还是仅仅为了说明在输入和输出匹配中使用带状线? 同样,板材料也不同。在此频率下,使用 AD255C 而不是 FR4 是否真的有明显优势? 我问第二个问题是因为我更愿意使用较小的 FR4 板和低频设计中使用的气绕线圈来版本 222mhz 的设计。在这一频率下,使用空气绕组线圈而不是带状线似乎不会有任何明显的效率损失,也不会增加制造难度。 同样,FR4 印刷电路板材料的任何损耗在此频率下似乎也是微不足道的(我说错了吗?) 对我来说,减小尺寸和降低成本(特别是考虑到散热片和铜块散热器)的优势要大于 0.001 英寸的损失。%空气线圈效率或 0.001dbFR4 主板材料损失。 首先提出这些问题,是因为我正在规划机柜内的机箱布局,包括强制空气冷却系统的气流路径,因此需要知道我要围绕哪一组尺寸进行设计。 我的下一组问题将涉及元器件选择,同样是从数据表中所说的转变为工作电路的实际实现。谢谢您的有用回复! Re: MRF300AN: questions about datasheet to the real world 漂移老板》的 "可玩性 "非常高。总有新的记录等着我们去打破,总有新的汽车等着我们去解锁。玩得越多,就越 "上瘾"! Re: MRF300AN: questions about datasheet to the real world 它是那些对编辑应用程序的灵活性和功能要求极高的移动创作者的首选。 vn 应用下载. Re: MRF300AN: questions about datasheet to the real world Grewal Transport Service 专门提供可靠高效的 < a href= " https://www.grewaltransportservice.com/transport-service-delhi-to-chennai.php " > 德里到钦奈的运输服务 注重功能安全、及时性和可负担性,我们同时提供整车装载 (FTL) 以及根据您的特定要求量身定制的 零件卡车装载 (PTL) 解决方案。我们的现代化车队可确保您的货物得到安全运输,实时货运跟踪可为您提供完整的透明度。选择 Grewal Transport Service,您可以获得值得信赖的德里到钦奈的运输服务,我们提供最优质的物流服务,并将客户满意度放在首位。体验无忧、经济高效的送货服务。 Re: MRF300AN: questions about datasheet to the real world 好的,很好,谢谢你的答复! 因此,我对板本身的结论是正确的。但是你的回答提示了一个问题,是否可以只订购裸露的 PCB,而不是完整的 " 评估板 " 或 " 套件 "?我最初与 Digikey 和 Mouser(它们是您在美国的主要代理商,几十年来我一直在向他们订购零件)核对过,但只有完整的 " 评估板 " 可用。同样,在 " 射频电路系列 " 中,我看不到任何只参考裸露的 PCB 的内容。我之所以要订购裸露的 PCB,而不是自己复制布局然后蚀刻,唯一的原因是它必须平放在铜散热器上,而且必要的电镀通孔方法比自己只买两块板要麻烦得多(我还打算为 50MHz 版本建造一块)。那么恩智浦或 MTL 会卖给我几块裸 PCB 吗? 我该如何订购? 我的下一个评论和问题涉及一些元器件选择。数据表中指定的 Bourns trimpot 不是一个现成可用的现实世界元器件。Mouser和Digikey都出售相同零件的变体,但物理配置不同,因此无法正确安装在板上。这似乎是一个非生产部件,作为 Bourns 样品套件的一部分出现在某人的工作台上。 🙂 就现有的变化而言,将近 5 美元就能买到一个触发器? 真的吗? 这是个非常昂贵的阻尼器,而规格完全相同的零件在剩余物资商店只需不到 1 美元就能买到。 在实现该电路时,我将使用手头上已经放置的一个微调电池,将偏置分频器放在电源板上(由IC稳压器而不是齐纳器供电),然后将偏置从电路板上引入作为单独的电源线。这将需要一个额外的馈通电容和一根电线,但我手头上已经有了,而且肯定比花将近5美元买一个微调器更胜一筹! 我的下一个问题是关于所用的一些电容。许多设备的额定电压为 500 伏。 出于某种原因,500 伏额定电压真的有必要吗? 在这个功率级、漏极电压、漏极阻抗和负载阻抗下,最低 " 安全 " 额定值难道不会接近 100-160v 吗?同样,我手头有许多所需的数值,但额定电压低于 500 伏。 此外,某些指定的精确电容已不再可用(至少不是来自Mouser和Digikey的电容),因此无论如何,在某些情况下都需要更换。 Re: MRF300AN: questions about datasheet to the real world 1. 我们没想到客户会直接向 MTL 下订单。取而代之的是,应该通过我们的代理商或在恩智浦网站上使用 " RF CIRCUIT COLLECTION " 服务订购板: https://www.nxp.com/design/development-boards/rf-circuit-collection:RF-CIRCUIT-COLLECTION 这些板可以作为完全组装和测试的电路提供,也可以作为包括印刷电路板和所有所需元器件的套件提供。可以讨论交付选项(例如,设备样本的数量)。 2. 您的总体理解是正确的。 微带设计减少了 BOM,简化了装配。在微波设计中,使用微带匹配是必不可少的。 在低频情况下,使用微带匹配会受到尺寸的限制。匹配任何阻抗所需的典型微带元件尺寸为 Lambda/4。如果在两端使用电容,则微带段的长度可以缩短到Lambda/12。较短的区段只能用于部分调谐。 因此,微带匹配设计有一个自然的低频界限。典型板尺寸为 300-400MHz。在较低频率下,这种技术没有任何优势。 3. 电路板材料决定介电常数(波长-> TL 尺寸)和损耗。必须考虑到损耗,在某些应用中损耗是至关重要的。 - 低噪音放大器输入损耗会以相同的幅度增加噪声系数。 - 高 Q 值设计(滤波器、变压器)。损耗限制了滤波器的最大品质因数。 在某些情况下,基板损耗会提高放大器的稳定性,因此是有益的。 设计人员必须在评估材料造成的性能损失后,在廉价的 FR4 材料和昂贵的 FR4 材料之间做出选择。大多数 1GHz 以下的射频功率放大器都可以使用 FR4 制作。微波设计通常使用高质量的射频基底。 4。 222 Mhz 射频功率放大器可使用 FR4 材料和用于阻抗匹配的分立元器件来实现。 祝您愉快! Pavel NXP TIC
View full article
NXP S32K324-ADC0通道49的内部温度读数问题 尊敬的恩智浦支持团队, 当我尝试使用 ADC 硬件实例 0、通道 49 读取 S32K324 微控制器上的内部温度传感器时遇到问题。 我的 VREF 电压配置为 3.3V (0x35),但我获得的温度读数与我的预期值不符。     您能否提供任何指导或参考资料来帮助我解决这个问题并获得准确的温度读数?   此致, 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 我不太明白你的新问题是什么? 我在之前的回复中已经为您提供了测试demo,目前我还没有看到您的任何项目。 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 亲爱的 Senlent, 我按照您在共享视频中提到的步骤读取了 S32K324 控制器上的内部温度传感器。但是,我没有获得稳定或预期的温度值。正如我在上一篇文章中提到的,我正在从内部温度传感器读取原始 ADC 值,但温度读数出现突然的峰值并且不稳定。 作为参考,我还在控制器附近使用了外部温度传感器,它显示稳定的温度范围为 32 至 35°C。相反,内部温度传感器读数显示负值和波动值。 我附上了一段视频来演示该问题以及我为此目的开发的软件。您能否帮我验证我得到的值是否正确或者我的方法是否存在问题?任何能够正确读取和解释内部温度传感器数据的指导或示例代码都将不胜感激。 感谢您的支持。 此致, 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 从您的视频来看,您似乎甚至没有读取内部温度传感器的原始值。 我做了一个非常基本的例子供您参考,硬件是S32K344,RTD是3.0.0+P07。 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 亲爱的 Senlent, 根据您的建议并参考提供的链接,我尝试使用 RTD 3.0.0 读取 NXP S32K324 控制器上的内部温度传感器。但是,我获得的值与我们预期的结果不符。 您能否分享任何示例代码或参考实现来演示读取和转换内部温度传感器数据的正确程序? 此外,我希望您能指导我如何确定适合我们应用的阈值温度值。 我已附上相关文件供您参考。请协助我解决这个问题。 感谢您的支持。 顺祝商祺! 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 此链接中有一个类似的演示供您参考 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K344-Temperature-Sensor/mp/1876707#M35929 如果您还有疑问,请给我提供一个基本项目,我会帮您检查
View full article
S32K344 / MR-CANHUBK344 - Zephyr 支持 论坛上是否有人可以确认 MR-CANHUBK344 开发板仍在最新的 Zephyr 版本(v3.6.0 或 v3.7.0-rc3)下工作? 当尝试通过 JLink(v7.98a)启动开发板时,我们遇到了许多虚假故障。 主板和调试器看起来都正常,它们将毫无问题地运行默认示例 S32DS 项目。据我们所知,这似乎与 S32K3 与 Zephyr 平台的集成更相关,更有可能处于早期内核初始化阶段。 在 v3.7.0-rc3 上使用带有 Zephyr Blinky 项目的 Ozone,我们在重置后几乎立即看到 BFAR 寄存器为 0x5AA55AC0 的 BusFaults。 希望这只是我们配置中的问题,或者如果有人有可行的解决方案,您正在使用 Zephyr 的哪个分支/标签? 谢谢!
View full article
MCXN236 eFuse / OTP情報? OTP ビットのサイズ、使用、およびアドレス指定に関する情報が記載されているMCXN236のドキュメントはどれですか? ありがとうございます! セキュリティ(EdgeLock | セキュアブート | OTP) Re:MCXN236 eFuse / OTP情報? ありがとう、セレステ!MCXN236セキュリティマニュアルへのアクセスに関する非常に役立つ情報です。NDAをナビゲートすることは、常に障害を克服する スロープゲーム をプレイしているように感じることができます!それがマーケティングを通じて行われることを知ることが鍵となります。おそらく、NDA以外の人々のための要約は有益かもしれませんか?方向性に感謝します! Re:MCXN236 eFuse / OTP情報? 知ってよかった、ありがとうマレック。 Re:MCXN236 eFuse / OTP情報? ありがとう、セレステ。
View full article
S32K3xx FlexCAN 传统和增强型 RXFIFO DMA 我正在研究 S32K344 FlexCAN,在使用 FlexCAN 时我遇到了一些问题。 1.DMA在S32K344中实际上是如何工作的?以及如何使用它? 2. 如何将传统 FIFO 与 DMA 以及增强型 FIFO 与 DMA 集成 3. 使用 DMA 会产生什么后果? Re: S32K3xx FlexCAN legacy and Enhanced RXFIFO DMA 你好, 请问能否提供此示例的 MCAL 版本?谢谢。
View full article
关于 i.MX 93 的 Windows 10/11 物联网企业版 - bootcmd 嗨,朋友们、 有人知道吗,如何为 i.MX93 配置正确的 bootcmd 以允许它从 U-Boot 正确启动,然后从 ARM 上的 Windows 启动? 在过去的时间里,我们在 defconfig 中对 i.MX 8 Series bootcmd 进行了如下配置: CONFIG_BOOTCOMMAND="fatload mmc${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} /uefi.fit;bootm${loadaddr} ;" 因为当我们版本 i.MX 8 固件,例如 i.MX 8M Plus 时,在 ~/win10-iot-bsp/imx-MKIMAGE/IMXImage/ IMX8M 中,你可以找到:imx8mp-evk.dtb,您还可以检查 soc.mak它将处理 imx8mp-evk.dtb并将其合并为最终固件文件。 但 i.MX93 文件夹结构相同、 soc.mak并没有做同样的事情。它不会在路径中创建 imx93-11x11-evk.dtb:~/win10-iot-bsp/imx-mkimage/imx-mkimage/IMX 9。 因此,如果我们按照同样的方式在 defconfig 中配置 CONFIG_启动 COMMAND,i.MX 8 系列的 U-Boot 程序将不一样,它不会进入 microSD WinPE(efi/boot/bootaa64.efi),它将继续重启。 有人知道如何正确操作吗?我们无法在 i.MX Windows IoT 用户指南、快速入门指南......中找到相关信息。 谢谢你们的帮助! 祝您有美好的一天 亚历克斯-张 参考。 适用于 i.MX 应用处理器的 Windows 10/11 物联网企业版 Windows Windows 10 物联网企业版 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 关于 Windows I0/11 IOT,我建议您 与 [email protected] 的 IOT 团队联系。 看看他们是否有这方面的信息。 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 嗨,朋友们、 我们尝试对imx93_11x11_evk_nt_deconfig CONFIG_BOOTCOMMAND进行如下配置: mmc dev 1;如果 mmc 重新扫描;那么 fatload mmc 1:2 ${kernel_addr_r} EFI/启动/bootaa64.efi && fatload mmc 1:2 ${fdt_addr_r} dtb/imx93-11x11-evk.dtb && fdt addr ${fdt_addr_r} && fdt header && bootefi ${kernel_addr_r} ${fdt_addr_r}; fi 在重新编译固件并将其闪存到 microSD 卡并将其放入 i.MX 93 EVK 后,我们的 PuTTY 消息如下: 剧透 (高亮部分可供阅读) U-启动 2023.04-g93957155-dirty(Aug 08 2025 - 09:59:05 +0800) CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(运行频率为 1692 MHz) CPU:30 摄氏度的工业温度等级(-40 摄氏度至 105C) 型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK 板 动态随机存取存储器(DRAM):2 GiB 内 核:218 个设备,30 个 u 类,设备树:独立的 MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 来自 MMC 的加载环境... 好吧 ... 输入:串行 输出:串行 错误:串行 BuildInfo: - ELE 固件版本 0.1.0-e943c57c 切换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 闪存目标是 MMC:1 Fastboot:正常 正常启动 按任意键停止自动启动:0 切 换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 1 303 毫秒 (1.9 MiB/s) 读取 50392 字节在 7 毫秒 (6.9 MiB/s) 内 工作 FDT 设置为 83000000 魔法:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:xc4d8 ( 50392) off_dt_struct:0x38 off_dt_strings:0xb5f8 off_mem_rsvmap:0x28 版本:17 last_comp_version:16 boot_cpuid_phys:0x0 size_dt_strings:0 xedb size_dt_struct:0xb5c0 数字 mem_rsv:0x0 正在启动 /EFI\启动\bootaa64.efi BlinitializeLibrary 失败 0xc0000225 ## 应用程序 失败,r = 14 启动= > U-启动 2023.04-g93957155-dirty(2025 年 8 月 8 日-09:59:05 +0800)CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(以 1692 MHz 运行)CPU:30摄氏度的工业温度等级(-40摄氏度至 105摄氏度)型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK BoardDRAM:2 GibCore:218 个设备,30 个 u 类,设备树:separateMMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:0,FBoardDRAM:2 GibCore:30 个设备,30 个 u 类,设备树:SeparateMMC SL_SDHC: 1正在从 MMC 加载环境...好的... 输入:SerialOut:SerialErr:SerialBuildInfo:-ELE 固件版本 0.1.0-e943c57cswitch到分区 #0,OKMMC1 是当前设备闪存的目标是 mmc: 1FastBoot:normalNormal 启动按任意键停止自动启动:0 切换到分区 #0,okmmc1 是当前设备在 1303 毫秒 (1.9 MiB/s) 内读取 50392 字节 (6.9 MiB/s) 工作 FDT 设置为 83000000magic:0xd00dfeedtotaltalmcmic:0xd00dfeedtotaltalmc1 大小:0xc4d8 (50392) off_dt_struct:0x38off_dt_strings:0xb5f8f8off_mem_rsvmap:0x28版本:17last_comp_versize:16boot_cpuid_phys:0xedbsize_dt_struct:0xb5c0number mem_rsvt:0xb5c0number mem_rsvt v: 0x0启动 /EFI\ Boot\ boot\ bootaa64.efiblinitializeLibrary 初始化库失败 0xc0000225## 启动失败,r = 14u-boot= > 我们曾尝试从 microSD\ WinPE\ boot.wim 中删除 Lanage P ackage 以缩小尺寸。(从 2.X GB 到 347 MB) 但是 i.MX 93 仍然无法启动。 有人有解决这个问题的经验吗? 谢谢您! 亚历克斯-张
View full article
在 MPC5748G MCU 的扩展 SPI 模式下,EOQF 标志未被设置 你好,团队、 我在 MPC5748G MCU 中使用扩展 SPI 模式进行 32 位帧传输,发现传输结束时 EOQF 标志没有被设置。我在 MPC5777C MCU 上使用了相同的代码,一切正常。 你知道为什么会出现这个问题吗?任何建议或想法都会被极大地采纳。 期待您的真知灼见。 谢谢! 此致, 克里希纳 用于 i.MX RT 的 eIQ 机器学习软件 Re: EOQF flag is not getting set in EXTENDED SPI mode in MPC5748G MCU 你好,伊谢、 谢谢您的答复。我已正确配置 SPI 模块以传输 32 位帧,如果不查看 EOQ 标志,读取和写入均可在 MPC5748 中正常工作。我还设置了 EOQ 标志,以便传输最后一个字,但模块不承认这一点。 仅供参考,我不在 EOQ 中使用中断我正在轮询寻找那个标志。 您提到"虚假队列结束语" ,能否请您解释一下这是什么意思? 谢谢! 此致, 克里希纳
View full article
S32G 无法通过串行端口编程的问题 S32G3 你好,根据问题,我再次使用 S32G399A 芯片。正常启动后,我连接串行端口,然后使用闪存工具进行刻录。错误报告界面如下所示,电流可下降约 30mA(12V 电源)。请您帮我找出原因,并确定我应该从哪个方向进行调查。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 此问题已解决,谢谢回复。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 您好,从您更新的信息来看,问题有可能与您的时钟设计有关。 目前而言,在 S32 Flash 工具中,没有支持S32G3 custom board+Oscillator的功能,我并没有看到有目前可用的相关二进制文件来支持您的情况。 给您带来的不便很抱歉。 BR Chenyin Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好, 1、我现在根据S32G-VNP-RDB3设计的自己主板。 2,Flash Tool :Version: 2.3.2,如下图。 3、我自己的主板,Flash型号是:MX25UW51245GXDQ00。 我现在遇到的这个问题,是否是因为时钟的问题引起? 我的时钟现在使用的是单端时钟。部分原理图如下。 然后,我下午把我的BOOTMOD[1:0]改为1:0后,可以烧录到SRAM中,并且串口也能打印出“hello world”,但是仍不能烧录到Flash。帮忙分析下原因。谢谢。 Re: The issue of S32G failing to be programmed through the serial port 你好,@龙岗素 谢谢您的帖子。 我知道你愿意刷新 S32G 板的 QSPI。 1。我能知道你是否在使用定制板吗?还是恩智浦的 RDB3/EVB3? 2.使用的是哪个版本的闪存工具? 3.如果是定制板,QSPI 的部件号是多少,它是你在 Flash 工具中选择的吗? BR 切宁
View full article