我想用 MRF300AN 搭建几个射频放大器,这看起来像一款非常棒的设备。从数据表中的建议应用到构建实际工作电路,我有一连串的问题。 首先,我想就指定的 PCB 提出几个问题:
数据表中指定的印刷电路板提供了零件编号,制造商为 MTL。 我看到 MTL 是一家提供 PCB 制造服务的公司。 我说只要提供这个零件号就可以从他们那里订购板,他们不必向他们发送文件或其他任何东西就已经知道板是什么了吗?如果是这样,那就太好了! 虽然我对印刷电路板制造并不陌生,但我以前从未做过电镀通孔,而对此进行研究意味着,如果能以合理的成本从MTL获得几块板,麻烦远大于仅购买几块板的价值。
我的第二个问题涉及用于数据表230mhz设计的PCB的区别,这是唯一与其他板不同的板。虽然我想版本第一个射频放大器将在50mhz上运行(因此从数据表来看,设计似乎非常简单和一站式),但第二个将使用222MHz。这个频率范围是一种过渡,带状线技术开始变得更加实用," 普通 " LC 元件开始变得不那么实用了。在 230mhz 设计中使用带状线技术而不是空气绕组线圈有什么特殊原因吗? 还是仅仅为了说明在输入和输出匹配中使用带状线? 同样,板材料也不同。在此频率下,使用 AD255C 而不是 FR4 是否真的有明显优势?
我问第二个问题是因为我更愿意使用较小的 FR4 板和低频设计中使用的气绕线圈来版本 222mhz 的设计。在这一频率下,使用空气绕组线圈而不是带状线似乎不会有任何明显的效率损失,也不会增加制造难度。 同样,FR4 印刷电路板材料的任何损耗在此频率下似乎也是微不足道的(我说错了吗?) 对我来说,减小尺寸和降低成本(特别是考虑到散热片和铜块散热器)的优势要大于 0.001 英寸的损失。%空气线圈效率或 0.001dbFR4 主板材料损失。
首先提出这些问题,是因为我正在规划机柜内的机箱布局,包括强制空气冷却系统的气流路径,因此需要知道我要围绕哪一组尺寸进行设计。 我的下一组问题将涉及元器件选择,同样是从数据表中所说的转变为工作电路的实际实现。谢谢您的有用回复!
漂移老板》的 "可玩性 "非常高。总有新的记录等着我们去打破,总有新的汽车等着我们去解锁。玩得越多,就越 "上瘾"!
它是那些对编辑应用程序的灵活性和功能要求极高的移动创作者的首选。 vn 应用下载.
Grewal Transport Service 专门提供可靠高效的 < a href= " https://www.grewaltransportservice.com/transport-service-delhi-to-chennai.php " > 德里到钦奈的运输服务 注重功能安全、及时性和可负担性,我们同时提供整车装载 (FTL) 以及根据您的特定要求量身定制的 零件卡车装载 (PTL) 解决方案。我们的现代化车队可确保您的货物得到安全运输,实时货运跟踪可为您提供完整的透明度。选择 Grewal Transport Service,您可以获得值得信赖的德里到钦奈的运输服务,我们提供最优质的物流服务,并将客户满意度放在首位。体验无忧、经济高效的送货服务。
好的,很好,谢谢你的答复! 因此,我对板本身的结论是正确的。但是你的回答提示了一个问题,是否可以只订购裸露的 PCB,而不是完整的 " 评估板 " 或 " 套件 "?我最初与 Digikey 和 Mouser(它们是您在美国的主要代理商,几十年来我一直在向他们订购零件)核对过,但只有完整的 " 评估板 " 可用。同样,在 " 射频电路系列 " 中,我看不到任何只参考裸露的 PCB 的内容。我之所以要订购裸露的 PCB,而不是自己复制布局然后蚀刻,唯一的原因是它必须平放在铜散热器上,而且必要的电镀通孔方法比自己只买两块板要麻烦得多(我还打算为 50MHz 版本建造一块)。那么恩智浦或 MTL 会卖给我几块裸 PCB 吗? 我该如何订购?
我的下一个评论和问题涉及一些元器件选择。数据表中指定的 Bourns trimpot 不是一个现成可用的现实世界元器件。Mouser和Digikey都出售相同零件的变体,但物理配置不同,因此无法正确安装在板上。这似乎是一个非生产部件,作为 Bourns 样品套件的一部分出现在某人的工作台上。
我的下一个问题是关于所用的一些电容。许多设备的额定电压为 500 伏。 出于某种原因,500 伏额定电压真的有必要吗? 在这个功率级、漏极电压、漏极阻抗和负载阻抗下,最低 " 安全 " 额定值难道不会接近 100-160v 吗?同样,我手头有许多所需的数值,但额定电压低于 500 伏。 此外,某些指定的精确电容已不再可用(至少不是来自Mouser和Digikey的电容),因此无论如何,在某些情况下都需要更换。
1.
我们没想到客户会直接向 MTL 下订单。取而代之的是,应该通过我们的代理商或在恩智浦网站上使用 " RF CIRCUIT COLLECTION " 服务订购板:
https://www.nxp.com/design/development-boards/rf-circuit-collection:RF-CIRCUIT-COLLECTION
这些板可以作为完全组装和测试的电路提供,也可以作为包括印刷电路板和所有所需元器件的套件提供。可以讨论交付选项(例如,设备样本的数量)。
2.
您的总体理解是正确的。
微带设计减少了 BOM,简化了装配。在微波设计中,使用微带匹配是必不可少的。
在低频情况下,使用微带匹配会受到尺寸的限制。匹配任何阻抗所需的典型微带元件尺寸为 Lambda/4。如果在两端使用电容,则微带段的长度可以缩短到Lambda/12。较短的区段只能用于部分调谐。
因此,微带匹配设计有一个自然的低频界限。典型板尺寸为 300-400MHz。在较低频率下,这种技术没有任何优势。
3.
电路板材料决定介电常数(波长-> TL 尺寸)和损耗。必须考虑到损耗,在某些应用中损耗是至关重要的。
- 低噪音放大器输入损耗会以相同的幅度增加噪声系数。
- 高 Q 值设计(滤波器、变压器)。损耗限制了滤波器的最大品质因数。
在某些情况下,基板损耗会提高放大器的稳定性,因此是有益的。
设计人员必须在评估材料造成的性能损失后,在廉价的 FR4 材料和昂贵的 FR4 材料之间做出选择。大多数 1GHz 以下的射频功率放大器都可以使用 FR4 制作。微波设计通常使用高质量的射频基底。
4。
222 Mhz 射频功率放大器可使用 FR4 材料和用于阻抗匹配的分立元器件来实现。
祝您愉快!
Pavel
NXP TIC