2250744_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2250744_zh-CN

2250744_zh-CN

操作指南:在 S32G 电路板支持包中配置静态 IP

1. 简介

当使用由电路板支持包(如 BSP43)生成的 Yocto 根文件系统时,默认的网络配置通常设置为使用 DHCP。因此,S32G-VNP-RDB3 板上连接到每个端口的 DHCP 服务器可能会为不同的以太网端口分配不同的 IP 地址。

这种默认行为对大多数客户来说很方便,因为它不需要额外的网络配置。端口在连接以太网电缆后立即可用,这与已包含DHCP服务器的典型开发环境非常吻合。

然而,有些客户可能没有可用的 DHCP 服务器,或者他们需要特定的网络配置,而不是使用 DHCP 自动分配的设置。例如,客户可能希望将某个以太网端口专门用于某个子网,以便通过 SSH 进行访问。在无法使用 UART 调试控制台的情况下,预先设置好静态 IP,便可在开发板启动后立即进行远程访问。

本文档介绍了一种方法,可为某个特定以太网端口配置静态 IP 地址,同时让其余端口继续使用默认的 DHCP 配置。客户还可以进一步定制配置以满足其具体的网络需求。

S32G
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-30-2025 09:08 PM
更新者: