Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MIPI-CSI-2 とベイヤーパターンカメラ (RAW10) を使用した i.MX93 こんにちは、 カスタムの i.MX93 ベースのボードを持っています。提供されている CSI-2 インターフェースを使用して、ベイヤーパターン カメラ (IMX327) で RAW10 データを転送したいと考えています。 デバイスツリーの設定とプレスリリース、製品ニュース-ctlの設定はSO far正しいのですが、パイプラインを開始するとdwc-mipi-csi2からIRQストームが発生し、「 IPIインターフェース致命的イベント情報」カウンタが増加します。INT_ST_IPI_FATALレジスタの値は0x2aで、IPI FIFOオーバーフローを示しています。IPIがIRQを1つも持っていないため、ISIにデータをプッシュしていないのではないかと考えています。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/About-settings-to-operate-ov5640camera-on-i-MX93EVK/mp/1716885/highlight/true#M212016を参照何らかの特別な設定があるようです。これらの値をRAW10に適合させようとしましたが、CAMERA_MUX[DATA_TYPE]の値0x31(ユーザー定義16)について疑問がありました。CSI-2 データ型 RAW10 の場合、これが 0x2b ではなくユーザー定義であるのはなぜですか? IPI エラーの原因は何でしょうか?この問題をさらにデバッグするにはどうすればよいでしょうか? 感謝と敬意を表します。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) アップデートはありますか?Omnivision 9732でも同じ問題が発生しています Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@brian14さん、 i.MX93 と RAW10/12 Bayer データを出力するカメラ センサでも同じ問題が発生しています。 何かアイデアや提案はありますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 連絡あった?もう1ヶ月が経ちました。 ありがとう、アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは、 このトピックに関して何かニュースはありますか? ありがとう、そしてよろしく。 アレクサンダー Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10) こんにちは@steinaさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 このCASEについては社内チームで検討し、できるだけ早くお問い合わせいたします。 すてきな一日を!
查看全文
S32DS for ARM 2018R1 ライセンス こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1のライセンスの有効期限が切れました。 延長していただけますか? アクティベーションコード00B2-2243-F93D-50F1 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: 0255-52A3-B9BE-AB0C よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V2.2 のライセンスが 13 日後に期限切れになります。確認して延長を手伝っていただけますか? Arm用S32 Design Studio アクティベーションID: 97B6-8CB8-3FC0-851A 評価日数: 13 機能バージョン: 2.2 機能のステータス: 評価 (13 日間) ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Re: S32DS for ARM 2018R1 license はい、うん Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ARM V2.2 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: DD5C-6F03-8AE4-7ECA SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 プラットフォーム 3.4 の S32DS のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?ありがとうございます。アクティベーションコード C5A1-5B94-2A38-9034 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: おはようございます!S32dsのライセンスが期限切れです。ライセンスの延長をお願いできますか?ソフトウェアバージョンは2.2です。 本当にありがとうございます!あなたの助けが必要です! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード:349D-19F8-FFD7-7F10 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとう。アクティベーションコード592C-8B75-D563-0CAE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for ARM 2018R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長をお願いしたいです。どうもありがとうございます。 コード9DD9-3E3B-4AA1-1DE3 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DE17-8B75-A725-CBC3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Power Win32 v2017 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか?「このライセンスを返却することはできません」というヒントです。返品しようとすると、「 よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長してもらえますか?アクティベーションコード D429-1EC2-B799-7507 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32 Design Studio for Power Architecture ® v2.1 - Windows/Linuxのライセンス IDE の有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか? アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認と延長を手伝っていただけますか?アクティベーションコード DDD9-023A-976E-CD88 ありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、S32 Design Studio for ARM v2.2 ライセンスの有効期限はすでに切れています。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 2D6B-DC21-07CF-F125 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: 私の免許証 S32DS for Arm v2.2 IDE の有効期限がもうすぐ切れます。確認して延長していただけませんか? ありがとうございます。 アクティベーションコード: BC11-7022-0D21-E460 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 4777-90EB-DAF6-AE57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 のライセンスが期限切れです。延長してもらえますか? アクティベーションコード: 6EC6-15B7-7227-97F6 ありがとうございます。 カルロ 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM V1.3 のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 問題は解決しました。ありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS ライセンスの拡張を手伝ってください。アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595。ありがとうございます! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのアカウントを確認しましたが、すべてのライセンスは有効でアクティブ化されています。S32DS PA では異なるアクティベーション キーを使用しましたが、問題はありません。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ソフトウェアフィードバック:(ライセンスがありません) Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長することはできますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 77FC-3B94-A7DC-54EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FF84-9C7B-EFCB-6595 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM 2018R1 用に S32DS を再インストールしました。 オフラインでアクティベートすると、activation.xml に「ライセンスを生成CANません。すでに期限が切れています」と表示されます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? アクティベーションコード: FC1A-4C29-3203-9C08 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v3.5 のライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8A8B-9E9B-F34E-2603 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の S32 Design Studio for Arm v2.2 ライセンスはすでに期限切れです。延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: D0BA-0474-25E0-F056 S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます!アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 3EF3-981A-CE8D-45C3 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: C617-86A4-65B7-F3D9 どうもありがとうございます 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 0384-6363-91F6-CB8E Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 8238-B154-F160-0911 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 516A-3379-0522-6A9D どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスがもうすぐ期限切れになります。 延長していただけますか?ありがとう。 アクティベーションコード: 0D34-286B-9EE6-E692 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32DS ライセンスが延長されました。古いコードを使用して S32DS を再度アクティブ化してください。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスの有効期限が切れました。ライセンスの延長、アクティブコードについて助けてください。 DC0F-DD50-F612-9743 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: DE63-F9AF-C189-5399 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 ========================================== 商品の説明S32 Design Studio 注文番号S32DS_2018_R1_100931407 注文番号 ライセンスの総数:100 アクティベーションコード C625-7579-0C28-63DC 製品に適用されるライセンス: バージョンの説明 R1 2018 S32 Design Studio (EULA を表示) 3.1 S32 Design Studio (EULA を表示) 100個入手可能       Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for Arm 2018R1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM v2.2 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード F1B3-2017-8F0D-17BE よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @acirillo さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32S 2018のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @linxwhut さん、 両方のライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Detective さん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: C819-045E-F1F8-61B7 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私と同僚の S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 ライセンスの有効期限が切れてしまいました。ライセンスの延長を手伝っていただけますか?ありがとう アクティベーションコード:82DF-FC84-F43A-1EF0 アクティベーションコード:5EBA-DE62-DCF0-02A9 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ホーガンさん。 有効期限を2027年まで延長しました。現在のコードで再度アクティブ化してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとうございます Re: S32DS for ARM 2018R1 license よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード: E03E-A0CC-D45D-88C8 どうもありがとう 。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @J_Garyさん、 ライセンスの有効期限を 2028 年末まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 メフル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: E971-3802-1E3D-5BA6 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @liamtsenさん、 あなたのライセンスを2028年12月末まで延長しました。 使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちはサラさん ライセンスが延長されました。アクティベーション コードをもう一度試してください。 よろしくお願いします、 マイク 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Hanshengさん あなたのライセンスを2027年末まで延長しました。使用するにはアクティベーションを更新してください。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 ライセンスの有効期限がすでに切れています。延長にご協力いただけませんか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B7B1-173F-51BA-13A2 よろしくお願いいたします。 サラ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @1772137309 。 あなたのライセンスを2028年末まで延長しました。 S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: B0A4-688C-2AD6-79EE Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @ScreenUserさん、 ライセンスの有効期限を 2027 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32 Design Studio for Arm v2018 R1 ライセンスの有効期限がすでに切れていますが、延長してもらえますか? ありがとうございます! アクティベーションコード: 6C82-9208-D1F2-C38F Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 ライセンスの有効期限を 2026 年まで延長しました。 ローカル ライセンス情報を更新するには、NXP ライセンス メニューの「更新」アクションを使用してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS_Power_Win32_v2.1 IDEs のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私のライセンスは期限切れです。ライセンスの延長について助けてください。アクティブコード:93E3-80E7-2A38-9E70 Re: S32DS for ARM 2018R1 license どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。改めて感謝申し上げます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、ハオさん あなたの免許を3年間延長しました。S32DS の [ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューに移動し、[更新] をクリックして、ローカル マシン上のライセンス データを更新してください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @Jaydenyzhu 私はこの権利を2026年まで延長しました。 新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル S32DS for ARM 2018R1 license 親愛なる、 S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコードD5D0-D801-AB24-58DF よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license My S32 Design Studio for Arm 2018_R1 の有効期限が 4 日後に切れますが、延長してもらえますか?ありがとう; アクティベーションID: 799E-5E79-910F-6C57 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Gen Liさん あなたの免許を3年間延長しました。 現在のアクティベーション コードを使用して再度アクティベーションしてください。 よろしくお願いします、 マイク Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 IDE のライセンスの有効期限が切れました。延長していただけますか? アクティベーションコード DBA1-317C-5265-7E4F よろしくお願いします。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、Mehul_Patelさん S32DS が動作するようになりました。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん あなたのライセンスを2026年12月末まで延長しました。 アクティベーションを更新してください。 ありがとう。敬具。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 アクティベーションコードはD876-C313-75B1-2E1B です。ありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @cjgyf さん、 あなたの権利を2025年12月末まで延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 - メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 @zuqiao さん ライセンスを再アクティブ化できるように、 S32DS for Arm v2018のアクティベーション コードを共有していただけますか。 いつもご利用いただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  -メフル・パテル Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私のライセンスも期限切れ(9DE8-C6AE-8B6B-952B)なのですが、延長していただけますか?よろしくお願いいたします! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、NXPの専門家の皆さん。 S32DS for Arm v2018 のライセンスの有効期限が切れ、ライセンスが返却されましたが、現在ライセンスが欠落していることが示されています。ライセンスの延長にご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。 デビッド Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 遅れてごめんなさい。どうもありがとうございます。今はすべて正常に動作しています。 敬具 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。同じコードで再度アクティベートしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 09D2-DE37-6529-87FB よろしくお願いします。 フランチェスコ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 この権限のサーバー ログを確認しました。返却されたライセンスの最大数に達したことが報告されています。カウントをリセットした、SO今は動作するはずです。同僚にもう一度試してもらってください。 また、同僚が次のリンクを使用して NXP.com アカウントにログインすると、独自のライセンスを取得できることにも注意してください。 https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32-DS-ARM_v2018 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、マイク 再アクティベーションは現在私の PC では機能していますが、以前は同じライセンスが機能していた同僚の他の PC では機能しなくなりました。同僚にもライセンスを拡張することは可能ですか?それとも、新しいライセンスを取得することは可能ですか?NXP アカウントは次のとおりです。 [email protected] [email protected] よろしくお願いします。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license 本当にありがとう、マイク。 敬具 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@francesco_solitさん、 あなたの権利を延長しました。新しい有効期限を受け取るSOライセンスを更新してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう。 S32DS for ARM 2018R1 のライセンスが期限切れになります。延長していただけますか?添付ファイルでご覧いただけます。 ありがとうございます。 フランチェスコ・ソリート Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私はこの権利を2025年まで延長しました。新しいライセンスを受け取るにはアクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は 4F70-F0A3-101C-3C96 本当にSOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license ありがとう、マイク。 良い一日を! Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 両方の権利は2025年まで延長されました。インストールを再アクティベートするには、アクティベーション コードを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。私の免許証の有効期限が切れてしまいました。CAN延長してもらえますか? その番号は B361-6887-8BBF-ED12 さらに、私の同僚のアンナ・ダレッシオにも: E735-6A42-FED4-6005 本当にSOありがとう。 アニタ Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@zhanglei327さん、 あなたの権利を2025年まで延長しました。インストールをライセンス サーバーと同期するには、[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューにある [更新] ボタンを使用してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 私の免許証はもうすぐ期限切れになります。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう! 問題は解決しました! よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 サーバー側からライセンスを手動で返却しました。ライセンスの返却のオファーを受け取ったら、「はい」を選択してください。場合によっては、適切にリセットされない設定があり、強制的にリセットされることがあります。この後、ライセンスを返却すれば、問題なくアクティベートできるはずです。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 同じライセンス番号で再アクティブ化を試みましたが、ライセンスは別の機能用であるというメッセージが表示され続けます。ただし、最初のエラーの後、戻り値の回数を超えたことに関する 2 番目のエラーは再び発生しません。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは@valeriaalessiさん、 ライセンスサーバーを確認しました。返品の最大数を超えたと報告されました。返品カウントをリセットしました。これで問題は解決されるはずです。もう一度お試しください。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 以前と同じ番号でライセンスを再度アクティブ化しようとしましたが、ライセンスは別の機能用であると表示されます。その後、「戻る」をクリックすると、エラー メッセージが表示されます (添付ファイルを参照)。 助けていただけますか? よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたのライセンスを2025年まで延長しました。[ヘルプ] -> [NXP ライセンス] メニューから更新するか、以前と同じアクティベーション コードを使用して再アクティベーションしてください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license おはよう、 S32DS for Arm 2018R1 IDEs のライセンスが期限切れになりました。延長していただけますか? 添付ファイルで、現在のライセンスの有効期限が切れていることをCAN確認できます。 よろしくお願いします。 ヴァレリア Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは、 あなたの権利を延長しました。インストールを更新または再アクティブ化してください。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: S32DS for ARM 2018R1 license 私も期限が切れてしまいました。延長していただけますか?ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license 私の番号も延長していただけますか?ありがとうございます。私の番号(A9DC-778F-BAF6-8677)は有効期限が切れています。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license ARM V2.2 用 S32DS の公式延期を要求します。 A467-A14C-CD17-0852 Re: S32DS for ARM 2018R1 license S32DS Power V2.1 ライセンスの有効期限が切れました。 ライセンスを延長していただけますか? アクティベーションID: 1C02-6C5E-91A6-0F19 SOありがとう。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは: S32DS for ARM v2.2 IDE のライセンスの有効期限が切れました。確認して延長を手伝っていただけますか? ありがとうございます。 回复: S32DS for ARM 2018R1 license こんにちは。ARM バージョン v2.2 の S32 Design Studio ライセンスの有効期限が近づいています。 詳しく説明していただけますか?ありがとうございます。 私のアクティベーションコードは95F3-8275-56B8-B07Dです どうもありがとうございます。 Re: S32DS for ARM 2018R1 license tem 説明S32 Design Studio for ARM v2018 注文番号S32-DS-ARM_v2018_169264627 您能帮我延長许可证的有效期吗?激活码EBF4-DE52-80C0-FD65 非常感谢。 Re: S32 Design Studio for ARM v2.2 license马上过期了,申请延长 注文ID / ライン # S32DS-IDE-Arm-V2-X_186201937 / 1 履行された数量 1 アクティベーションコード 2107-4B0B-EBCA-A774 製品 S32 Arm v2.2 Design Studio ホスト 647F47BFF507631C69881D8FA0244925EE42B3D7 注文日 2022年8月15日
查看全文
S32K1xx LIN Stack LDF parser Hi team, The customer is using an NXP S32K118 EVB with the LIN stack (LIN 2.0 protocol) and encountering terminal errors when loading a new LDF (LIN Description File). The same LDF works fine in CANoe, but not in NXP Design Studio.   Error: "Issue: %error Error: xxxxx.ldf line: 111 "NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes. Level: Error Type: Tool problem Tool: Peripherals Origin: Peripherals Resource: Sources Information: %error Error: xxxxx.ldf line: 111 "NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes." Occurs for sporadic frames that encapsulate unconditional frames. Error disappears when the sporadic frame name is manually added to the  configurable_frames  list — which is unexpected behavior. Is this a Design Studio issue, a limitation of the NXP LIN stack, or a problem in the LDF file? Why does the tool require sporadic frames in  configurable_frames , when this isn’t standard per LIN 2.0? Thank you, BR, Daniel LIN_STACK Re: S32K1xx LIN Stack LDF parser Hi @danielmartynek , Can you share the LDF file used by the customer? From LIN spec I read the following, which I understand that all frames shall be listed in Configurable Frames, even sporadic frames. BR Liviu
查看全文
tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn NTM88-KW38-BLE-BEACONS プロジェクトをダウンロードし、変更を加えずに \Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn をビルドしましたが、次のエラーが発生します。これを修正する方法を知っている人はいますか? ----- make -r -j12 すべて ビルディングターゲット: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf 呼び出し: MCU リンカー arm-none-eabi-gcc -L"D:\Project\Mobirta\TPMS\NTM88-KW38-BLE-BEACONS\Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn\libs" -Xlinker --defsym=gUseWarmBootLink_d=1 -Xlinker --defsym=gFirmwareTopAddr_c=0x20007FFF -Xlinker --defsym=gRamImageSizeInFlash_c=0x8000 -Xlinker --sort-section=alignment -Xlinker --defsym=__ram_vector_table__=1 -Xlinker --defsym=gUseNVMLink_d=1 -Xlinker --gc-sections -Xlinker -print-memory-usage -Xlinker -マップ="tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.map"-Xlinker --cref -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -T tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn_Debug.ld -o "tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf"./utilities/fsl_assert.o ./utilities/fsl_debug_console.o ./utilities/fsl_str.o ./startup/startup_mkw38a4.o ./source/common/gatt_db/gatt_database.o ./source/common/ApplMain.o ./source/common/ble_conn_manager.o ./source/common/ble_host_tasks.o ./source/common/ble_init.o ./source/common/ble_service_discovery.o ./source/android_app_display.o ./source/app_config.o ./source/lowpower.o ./source/mtb.o./source/semihost_hardfault.o ./source/tpms_gpio.o ./source/tpms_spi.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_coding_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_common_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p32_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p5_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p7_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_1p0_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_mode_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_msk_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp2p4_xcvr.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp_xcvr_trim.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dbg_ram_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dma_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/mathfp.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nxp_xcvr_ext_ctrl.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/rsim_ctrl.o ./framework/TimersManager/source/TMR_Adapter.o ./framework/TimersManager/source/TimersManager.o ./framework/SerialManager/source/SerialManager.o ./framework/SerialManager/source/UART_Serial_Adapter.o ./framework/SecLib/source/SecLib.o ./framework/Reset/source/Reset.o ./framework/RNG/source/RNG.o ./framework/Panic/source/Panic.o ./framework/OSAbstraction/source/fsl_os_abstraction_bm.o ./framework/NVM/source/NV_Flash.o ./framework/NVM/source/NV_FsciCommands.o ./framework/ModuleInfo/source/ModuleInfo.o ./framework/Messaging/source/Messaging.o ./framework/MemManager/source/MemManager.o ./framework/MemManager/source/MemManagerLight.o ./framework/MWSCoexistence/source/MWS.o ./framework/LowPower/source/PWR.o ./framework/LowPower/source/PWRLib.o ./framework/Lists/source/GenericList.o ./framework/LED/source/LED.o ./framework/Keyboard/source/Keyboard.o ./framework/GPIO/source/GPIO_Adapter.o ./framework/FunctionLib/source/FunctionLib.o ./framework/Flash/Flash_Adapter.o ./framework/DCDC/source/DCDC.o ./drivers/fsl_adc16.o ./drivers/fsl_clock.o ./drivers/fsl_common.o ./drivers/fsl_dmamux.o ./drivers/fsl_dspi.o ./drivers/fsl_edma.o ./drivers/fsl_flexcan.o ./drivers/fsl_ftfx_cache.o ./drivers/fsl_ftfx_controller.o ./drivers/fsl_ftfx_flash.o ./drivers/fsl_ftfx_flexnvm.o ./drivers/fsl_gpio.o ./drivers/fsl_lptmr.o ./drivers/fsl_lpuart.o ./drivers/fsl_ltc.o ./drivers/fsl_pmc.o ./drivers/fsl_power.o ./drivers/fsl_rtc.o ./drivers/fsl_smc.o ./drivers/fsl_tpm.o ./drivers/fsl_trng.o ./device/system_MKW38A4.o ./component/uart/lpuart_adapter.o ./component/serial_manager/serial_manager.o ./component/serial_manager/serial_port_uart.o ./component/lists/generic_list.o ./board/board.o ./board/clock_config.o ./board/gpio_pins.o ./board/hardware_init.o ./board/pin_mux.o ./bluetooth/profiles/temperature/temperature_service.o ./bluetooth/profiles/device_info/device_info_service.o ./bluetooth/profiles/battery/battery_service.o ./bluetooth/host/config/ble_globals.o ./bluetooth/コントローラ/task/ble_controller_task.o ./bluetooth/コントローラ/インターフェース/controller_init.o ./bluetooth/コントローラ/config/ble_ll_globals.o -lm -lc -lgcc -lnosys -l_crypto_m0 -l_ble_kw38a4_controller_gcc -l_ble_5-0_host_peripheral_cm0p_gcc C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o): で関数 `_close_r': closer.c:(.text._close_r+0xc):警告: _close は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o): 関数 `_lseek_r' 内: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10):警告: _lseek は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o): で関数 `_read_r': readr.c:(.text._read_r+0x10):警告: _read は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o): 関数内`_write_r': ライター.c:(.text._write_r+0x10):警告: _write は実装されていないため、常に失敗します C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません ---- よろしくお願いします。 Re: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn 自分で解決しました。 ビルディング時に使用した GCC のバージョンがプロジェクト作成時のバージョンよりも新しいため、リンカーへの引数の順序を変更する必要があったようです。 具体的には、「-lc -lgcc」の順序を変更することでリンクエラーを回避することができました。 これが誰かの役に立つことを願います。
查看全文
MCAL Port_Init(NULL_PTR) 错误 嗨 我尝试使用 MCAL 的端口驱动程序。 但每当我初始化端口驱动程序时,就会发生错误,调试器被断开。 和 F/W 似乎在工作。那个RESET?) 那么您能找到不发生错误的方法吗? 附件 芯片:恩智浦 S32K312 rtd : sw32k3_rtd4.4_r11-21_3.0.0_ds2303 DS :用于 S32 平台的 S32 Design Studio,版本:3.5 Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error 谢谢你的答复,罗宾。 解决错误并确认 RTD 端口驱动程序的《用户手册》。 谢谢! Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error HI 请检查UnTouchedPortPin字段中的调试引脚是否仍然存在。 请参阅《S32K3 端口驱动程序用户手册》(RTD_PORT_UM.pdf)、你会发现一个重要的说明: 为了能够使用调试功能,需要使用机制 B 在端口驱动程序中配置 JTAG 和 RESET 引脚。这意味着需要在 UnTouchedPortPin 列表中添加以下引脚/功能: – Reset_b 将 PortPin Mscr 设置为 5,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TMS 将 PortPin Mscr 设置为 4,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TDO 将 PortPin Mscr 设置为 10,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TCK 将 PortPin Mscr 设置为 68,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 – JTAG_TDI 将 PortPin Mscr 设置为 69,将 SIUL2 实例设置为 SIUL2_0 如果您已经修改了调试引脚功能,能否试试这个解决方案? https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/failed-to-power-up-dap-after-program-s32k312-with-pll0-equal/td-p/1609010 如果您还重新配置了 RESET_B 引脚 (PTA5),则只能通过 POR RESET MCU。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: MCAL Port_Init(NULL_PTR) error 运行 Port_Init(NULL_PTR); Port Configuration\ConfigTimeSupport\Config Variant\VARIANT-PRE-COMPLE. 否则,错误不会发生,但软件也无法运行。
查看全文
S32K3+RTD400+SPD 1.0.4リンクファイル SPD104 の使用時にリンク ファイルに関するいくつかの問題が発生しました。現在、iar バージョン 9.50.2 を使用しています。S32DS から iar に変換するときに生成される icf ファイルには、SPD 関連のコンテンツが含まれません。SPD104 マニュアルの eMcem_MemMap に関するセクションを参照します。いくつかのセグメント割り当てが icf ファイルに追加されましたが、依然としていくつかの問題が発生しました。 最も頻繁に発生するエラーは次のとおりです エラー[Lp005]: 配置にコンテンツを含むセクションが混在しています(例:eMcem.oのrwデータセクション.s32_saf_bssシンボル: [eMcem_DriverState]") [ROM への配置に適しています] およびコンテンツのないセクション (例: "zi section .bss in abs.o シンボル: [abs_output]") [RAM への配置に適しています] コードから、例えば、eMcem_MemMap.hには次のコードがあります。 #ifdef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #undef EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED / * * * @file eMcem_MemMap.h * @ref eMcem_MemMap_h_REF_1 に違反します */ #未定義 MEMMAP_ERROR #pragma ghs セクション bss=".s32_saf_bss" #endif マニュアルの理解によれば、ここの.s32_saf_bssセグメントはRAMに配置されるセグメントであるはずだが、eMcem.cでは、次のコードがあります #定義 EMCEM_START_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED /* @ref eMcem_c_REF_0410 に違反します */ /* @ref eMcem_c_REF_2001 に違反します */ #include "eMcem_MemMap.h" / * * * @brief ドライバの状態。 * @details eMCEM ドライバは、起動時または実行時に状態を EMCEM_S_UINIT から EMCEM_S_INITIALIZED に変更します。 * 構成ロックタイプがHARD_LOCKに設定されている場合、ドライバは構成をロックします * 状態を EMCEM_S_LOCKED に変更します。 */ eMcem_StateType eMcem_DriverState = EMCEM_S_UNINIT; #EMCEM_STOP_SEC_VAR_ZERO_INIT_UNSPECIFIED を定義します コードでは、eMcem_DriverState に明示的に値が割り当てられています。ここでの割り当ては0ですが、ルールによれば、データセクションに配置する必要があります。 変数のセグメント割り当てロジックを強制的に修正するようにコンパイラを設定できます。つまり、「コンテンツなし」に属する必要がある明示的にゼロ初期化された変数を、.data セグメント (コンテンツあり) から .bSS セグメント (コンテンツなし) に移動し、リンカー スクリプトの要件 (RAM 領域には「コンテンツなしセグメント」のみを配置できる) に準拠させて、混合配置の競合を解決します。しかし、これは根本的な問題の解決策ではないと思う。 この問題に対するより合理的な解決策はあるでしょうか? Re: S32K3+RTD400+SPD 1.0.4 link file こんにちは@Neo1096さん、 このThreadのリンカーファイルを使用できますか? https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-SPD-DMA/mp/2139734 BR、ダニエル
查看全文
S32K344へのsrecのフラッシュ 開発中にフラッシュするために、PCB 製造中にフラッシュ イメージを送信したいと考えています。プロジェクト > プロパティ > ビルド設定でフラッシュ イメージを生成する方法はわかりましたが、MCU にアップロードする src ファイル以外に実行する必要がある特定の手順があるかどうかはよくわかりません。 Re: Flashing srec to S32K344 こんにちは@pb632146 srec ファイルを MCU にロードする方法を説明した次の HOW TO ドキュメントがあります。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-download-separate-elf-srec-hex-file-to-microcontroller/ta-p/1127159 よろしくお願いいたします。 ルーカス
查看全文
LPC43S57 USB1 主机配置问题 HI 我们正在尝试使用 LPC43S57 控制器的 USB1 外围设备作为 USB 主机来连接客户主板中的设备。我们使用 KEIL MDK 配置 USB 栈和 USB 驱动程序。   当我们调用 USBH_Initialize(1)函数时,它会返回一个错误,表明"Controller 不存在" 。我们尝试在互联网上搜索有关 USB1 硬件连接的信息,发现很多地方都提到,如果没有外部 PHY,USB1 外围设备将无法工作。不过,数据表显示它支持片上全速 PHY。   能否向我们说明 USB1 是否具有全速 PHY 芯片?   不使用 USB1_VBUS 引脚,因为它是主机,而我们连接的设备是自供电设备。   下面是我们作为主机连接 USB1 的快照   此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@HeatherUlrich 您是否将 USB1 从主机模式更改为设备模式并开发了 device_cdc 项目? 如果是,你可以先在板上运行 LPCopen 下的 CDC 演示版进行测试。 这将有助于确认硬件是否存在任何问题。 谢谢。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue @Slope Game总之,说到令人震惊的崩溃,我曾经花了一整个周末的时间来处理一个无法正确枚举的微控制器。结果发现,一个错误配置的时钟速度是罪魁祸首,由此引发了一连串意想不到的错误,真是 调试。这真是令人难以置信的沮丧。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Alice_Yang 我已经将 CLK_USB1 配置为为 60MHZ 的 USB1 接口生成时钟。我已将 USB1 配置为设备(全速模式)并连接到 PC。在 LPC43S57 USB 控制器中,我可以在 USB 状态寄存器中看到 USB 是作为设备连接的,但在 PC 中我看不到任何 COM 端口或任何其他 USB 设备已连接。我已将 USB0 配置为设备并连接到 PC,它被检测为 COM 端口,不适用于 USB 1 配置。 我附上了 USB1 设备配置图片供你参考 此致 萨巴里什-库马尔 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 你好@Sabarish 在 USB 全速模式下,使用 CLK_USB1 为 USB1 接口产生时钟,无需外部 PHY。在高速模式下,外部 PHY 为 USB1 接口产生时钟,必须通过系统配置块中各自的引脚配置寄存器在引脚 PC_0 或 P8_8 上启用 USB1_ULPI_CLK。 请检查 USB1_DP 和 USB1_DM 信号是否正确连接到设备。此外,请确保正确安装软件配置。作为参考,您可以参考 LPCopen 库中提供的USB主机演示。 BR 爱丽丝 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 好吧,让我们来解开这个 USB 的难题!是内部 PHY 还是某些硬件怪癖在捣乱?控制器出错总是让人头疼。寻找合适的 USB 配置就像在迷宫中穿行。有一次,我正在与一个顽固的 Arduino 设置搏斗,试图让它与一个项目中的传感器通信。花了几个小时追踪电线和调试代码,最后才发现一个简单的电源问题就是根本原因,这让我这个充满 @geometrydash的下午彻底泡汤了。有时,显而易见的事情会被我们忽略,不是吗? Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 这是 USBH_Initialize 函数的一个棘手问题!我记得以前也遇到过类似的硬件连接问题。有时,即使是设置中看似微小的细节也会让人头疼。虽然我无法在此提供具体的硬件调试建议,但您是否考虑过查看 Geometry Dash论坛?那里的社区出人意料地了解各种技术挑战,可能有人在USB设备初始化时遇到了类似的问题。 Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 听起来你遇到了棘手的硬件配置问题!我肯定用过 USB 设置。关于片上 PHY,仔细检查芯片的具体硅修订版和勘误表可能会有所帮助。在您排除故障的同时,还可以在 CPS 测试中测试您的反应时间和鼠标技能。 CPS 测试网站上测试您的反应时间和鼠标技能,这可以分散您的注意力。它有助于突出重点!希望你能尽快解决 USB 问题! Re: LPC43S57 USB1 Host Configuration issue 您好 @UnblockedGames感谢您分享示意图快照。除了 PHY 问题外,了解 USB0 在同一块主板上能否正常工作会很有帮助,因为这可以帮助确定问题是与硬件还是软件有关。
查看全文
IMX93 EQOS イーサネットポートサポートによる ethtool セルフテスト こんにちは、 IMX.93 で Mickledore (Yocto) imx-image-core を実行する EQOS イーサネット ポートを構成し、外部 PHY をコネクテッドしました。 外部 PHY をループバック モードにすると、リンクが起動します。 このインターフェースで ethtool -t (セルフテスト) を実行しますか? ethtool -t eth0 テストできません: 操作はサポートされていません ドライバはセルフテストをサポートしているようです ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_ethtool.c ドライバ/ネット/イーサネット/stmicro/stmmac/stmmac_selftests.c ethtool でこれを実行するための支援をいただけませんか? よろしくお願いします。 ケン Re: ethtool selftest over IMX93 EQOS ethernet port support こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 どのセクションのテストに興味がありましたか?何かが失敗していますか?あなたのセットアップで使用している PHY は何ですか? よろしくお願いします。
查看全文
从 eMMC 而不是 USB 启动 i.MX6Q 自定义板 亲爱的恩智浦社区 我已经搭建了一个 Yocto 版本系统,并成功地为我们基于 i.MX6Q SoC 的定制载板生成了 Yocto 镜像(引导加载程序、rootfs 等)。 目前,该板是从 USB 驱动器(用启动和 rootfs 分区)启动的。启动分区包含以下文件: boot.scr imx6q-apalis-eval.dtb overlays/ overlays.txt z 图像 现在,我想完全避免使用USB驱动器,而是直接从内部闪存或eMMC启动系统。 能否请您告诉我实现这一目标所需的步骤或命令? 提前感谢您的支持。 顺祝商祺! Raj Re: Booting i.MX6Q custom board from eMMC instead of USB 你好 是的,你可以从 eMMC 启动, 你必须首先通过向 eMMC 刷新操作系统映像来准备,在 Linux 中通常使用 dd 命令 。 刷新后,必须将处理器的硬件配置为选择 eMMC 作为启动源,通常是通过低级启动寄存器或设置硬件启动模式 。 访问 uboot promp 是从辅助源准备 eMMC 和在内核加载之前配置 eMMC 启动环境的常用方法。 在 i.MX6 上从 eMMC 启动的步骤 获取 i.MX6 串行控制台和 U-启动:   通过其串行控制台端口将板连接到计算机。 使用终端程序(如 minicom 或 TeraTerm)以 115200 波特进行连接。 打开主板电源,快速按下键中断自动启动过程并出现 U-Boot 提示符。 准备 eMMC:   选项 1:使用带有辅助启动源的 U-Boot:如果 eMMC 为空白或损坏,请从其他来源(例如 SD 卡)或通过 TFTP 将可启动映像加载到 eMMC 上。   使用 fatload 等 U-启动 命令读取图像,使用 mmc 写入将其写入 eMMC。   方案 2:使用 dd (从运行中的 Linux 系统): 从 SD 卡或其他媒体启动 i.MX6 板。 使用 dd 命令将所需的操作系统映像文件直接写入 eMMC 设备(例如 /dev/ mmcblk0)。     配置 eMMC 启动设置:   方法 A:通过 U-启动 环境: 在 U-Boot 中,你有时可以更改启动环境变量,让 U-Boot 在 eMMC 上查找内核和根文件系统。   方法 B:使用 sysfs (在 Linux 中): 从其他来源启动板后,您可以通过 sysfs 接口设置低级 eMMC 启动配置。 导航到相应的 eMMC 设备路径,例如 /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.2/mmc_host/mmc0/mmc0/mmc0:0001,然后在 boo t_info 中修改 boot_partition 或其他相关设置。   从 eMMC 重新启动并启动: 刷新 eMMC 并设置启动配置后,重新启动主板。   i.MX6 现在应该直接从 eMMC 存储设备启动内核和操作系统 此致      
查看全文
Question about K5 HAL demo install Hello Team May I ask S32K5 HAL demo? I followed below step. After then, I imported HAL demo projecs. I did the double click MEX file, update code. The result is like below. My question is, I did not find the startup from DS project and empty on “src” folder(did not find main.c) Q1. Do you know the reason it? Q2. In case of HAL demo, it does not support the build by S32DS. Is this right understand? Thank you.  S32DS Source: NXP Internal Re: Question about K5 HAL demo install Hi Cuong I found the solution on my own. ^^ Thank you Re: Question about K5 HAL demo install @Luke_Chun  Yes you can post the question here. I mean, the labels help the respective teams filter requests and provide support based on their scope. Re: Question about K5 HAL demo install Hi, I'm not sure, my question is possible to support from this community. So, I asked same question to product community, also. Thank you. Re: Question about K5 HAL demo install This demo is not a RTD package, remove RTD label
查看全文
PN5190 Development Board Unable to Communicate with External MCU Hello NXP Community, I am currently working with a PN5190 Development Board and facing an issue while trying to establish communication between an external MCU and the onboard PN5190. As per the documentation, I have already performed the R5 to R7 resistor replacement, which is required for external MCU interfacing. However, even after this modification, I am unable to establish communication between the external MCU and the PN5190. Could someone from NXP or the community please advise: If any additional hardware or jumper configuration is needed for external MCU communication. Thank you in advance for your assistance. Best regards, PN5190        Re: PN5190 Development Board Unable to Communicate with External MCU Hi Eduardo, Okay, we’ll continue in the internal ticket. Re: PN5190 Development Board Unable to Communicate with External MCU Hello, We will continue the communication in your internal ticket. Regards, Eduardo.
查看全文
TapLinx SDK 下载和提取 TapLinx_Library_Android.zip 文件时,只有 nxpnfcandroidlib-版本-protected.aar 文件,没有文件:nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar。 我已成功在线和离线注册了密钥。但是,在说明的第 4 步中 步骤 4 使用生成的密钥并更新 gradle,为正确的产品库提取 AAR 文件。欲了解更多详情,请查看应用笔记。 我还是不明白怎么下载 SDK nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 你还需要将依赖项添加到 app/版本.gradle 中: 实现 " com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本 " 并在 gradle.properties 中设置以下内容: NXP_REPO_USER= NXP_REPO_KEY= 请试试。 Re: TapLinx SDK 我遇到了配置问题,应用程序无法自动下载文件 ,您能指导我正确配置吗?我不知道我配置为发送的代码的路径是否正确文件 nxpn fcandroidlib-5.0.0-版本.aar 我被困在这里了 ,我期待着您的答复。 非常感谢。 Re: TapLinx SDK 我已在 Gladle 完成注册和配置,但系统仍然无法下载。 请指导我在 Gladle 中正确配置。我做了以下工作: gladle ( : app): implementation("com.nxp.nfclib:nxpnfcandroidlib:5.0.0-RELEASE") Setting.gladle(项目) : pluginManagement{.... gradlePluginPortal() maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } dependencyResolutionManagement { ... maven { url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven") credentials { username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get() password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get() } iNXP_REPO_KEY (" Taplinx 账户给我的密钥" ) NXP_REPO_USER ( " I tried both options: project's package name. and also the username to log into your account" : 但是,选项和项目版本都失败了,出现了错误 > 找不到 com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本。 我检查了连接,一切正常。 C:\>ping inspire.nxp.com -t 答复来自 23.7.217.244:字节=32 时间=32ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复: 字节=32 时间=31 毫秒 TTL=55 我不知道自己做错了什么,请指导我完成配置,下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 文件。 非常感谢 Re: TapLinx SDK 你好@galaxy68 TapLinX SDK 代码包通常包含受保护的 AAR 文件 (*-protected.aar)以防止未经授权的使用。 实际的 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 不直接包含在 ZIP 软件包中;而是从恩智浦的 Maven 存储库中提取的。 您必须完成在线或离线注册并获得许可证密钥,然后在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 代码库。Gradle 会自动下载相应版本的 AAR 文件。 你无需手动下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar;只需在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 资源库并添加依赖关系,Gradle 就会自动提取它。
查看全文
KW45B41Z-EVKボードのCANトランシーバ過熱問題 こんにちは、 現在、 KW45B41Z-EVK BLE ボードを使用して、 CAN の送受信を実装しています。当初は、NXP の SDK サンプル「FlexCAN Interrupt Transfer」を使用しましたが、CAN バス上で送信されたフレームを検出できませんでした。さらに調査を進めたところ、オンボードのCANトランシーバ (TJA1057GT/3J)が過熱していることが判明しました。正確な根本原因はまだ分析中ですが、電圧レギュレータ (NCP1117ST50T3G)がトランシーバまたはその関連コンポーネントに正しい電圧を供給していないことが原因であると考えられます。 TJA1057GT のピン 3の電圧を測定しました。5 Vになると予想されましたが、実際には10 V が観測されました。さらに、電圧レギュレータ IC (NCP1117ST50T3G) のピン 2 を確認したところ、こちらも10Vを示しています。 この問題の特定と解決にご協力いただけませんか?さらに、根本原因の特定にもご協力いただければ幸いです。電源が常に正常であることを確認したSO、ボード自体に欠陥があるかどうかを確認したいと思います。 開発ボード Re: Issue with CAN Transceiver Overheating on KW45B41Z-EVK Board こんにちは、 返信が遅くなり申し訳ございません。 NCP1117ST50T3G [U6] のピン 3 [VIN] の入力電圧を検証したところ、11.45V が測定され、ピン 2 の出力電圧は10.11Vとなりました。 さらに、同じ CAN モジュールと 12V 電源アダプターを含む同一のセットアップを使用して別の KW45B41Z-EVK ボードでテストを実施し、完璧な機能を確認しました。 現在、J10 電源ピン経由でテストするための外部 DC 電源にアクセスできません。 つきましては、CANトランシーバが動作しない原因の特定にご協力を賜りますようお願い申し上げます。本件の主な目的は、KW45B41Z-EVKのCANの過熱および誤動作に関する根本原因分析(RCA)を実施することです。 早急なご返答をいただければ幸いです。 心から、 プリヤンシュ Re: Issue with CAN Transceiver Overheating on KW45B41Z-EVK Board こんにちは、 KW45B41Z-EVKUMユーザー マニュアルの図 7 CAN/LIN 電源では回路図の一部を確認できますが、コメントされている測定は J9 の電源に関するものです。P12V_VBAT から電源を供給するには、表 8「電源」に記載されているように、CAN ヘッダー J10 PIN 3 電源ピンを接続して、CAN トランシーバ U7 [TJA1057GT/3] に電力を供給する P5V_CAN 電源を生成できます。 電源を J9 から CAN ヘッダー J10 PIN 3 電源ピンに変更しても、問題が解決するかどうか確認していただけますか? また、別のテストとして、ピン 3 [VIN] NCP1117ST50T3G [U6] を測定し、入力電圧を共有していただけますか? よろしくお願いいたします。 ルイス Re: Issue with CAN Transceiver Overheating on KW45B41Z-EVK Board こんにちは、 ご質問への回答: ジャンパー構成には変更を加えていません。参考までに、現在の設定を示す画像を添付しました。 FlexCAN_Interrupt_Transferプロジェクトを変更して、ボードが単一ノードとして動作し、CAN バスを介して CAN フレームを送信するようにしました。同じプロジェクトを別の同一の BLE ボードでテストしたところ、正常に動作しました。これは、問題がプロジェクトではなくボード自体にあることを示しています。 ボードはJ9 にコネクテッドされた 12V 電源を使用して電力を供給されます。 TJA1057GT のピン 3の電圧は、ボード上のTP17とTP18 を基準として測定されました。この測定の参考画像も添付しました。 追加の詳細が必要な場合はお知らせください。 Re: Issue with CAN Transceiver Overheating on KW45B41Z-EVK Board こんにちは、 ジャンパー構成を含むセットアップ接続の説明を共有していただけますか?写真もいただければ幸いです。 [example_board_readme ファイル] には、2 セットのボードからのボード接続が表示されます。 J9 の供給元について説明し、詳細を教えていただけますか?これは P5V_CAN に供給され、12V になるはずです。 電圧測定を完了するために、もう 1 つのプローブをどこに配置するのか明確に教えていただけますか?プラス端子として TJA1057GT/3 のピン 3 を言及されていますが、どのポイントを基準に測定しているのでしょうか? よろしくお願いいたします。 ルイス
查看全文
エラーにより、aidl/activity が見つかりませんでした こんにちは、 nxp コードに基づいてカスタム AAOS 14 を構築しようとしています。CarSystemUI を拡張し、ボードをフラッシュしました。起動しようとすると、ブートアニメーション画面で停止しました。そして、このログをループします: [ 2105.344347][ T6738] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Tried to start aidl service activity as a lazy service, but was unable to. Usually this happens when a service is not installed, but if the service is intended to be used as a lazy service, then it may be configured incorrectly. [ 2106.332379][ T221] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Since 'activity' could not be found trying to start it as a lazy AIDL service. (if it's not configured to be a lazy service, it may be stuck starting or still starting). [ 2106.360997][ T1] init: Control message: Could not find 'aidl/activity' for ctl.interface_start from pid: 221 (/system/bin/servicemanager) [ 2106.375408][ T6739] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Tried to start aidl service activity as a lazy service, but was unable to. Usually this happens when a service is not installed, but if the service is intended to be used as a lazy service, then it may be configured incorrectly. Re: Error could not find aidl/activity こんにちは@Grigoriy この問題の解決策は見つかりましたか?詳細を教えていただけると大変助かります。 Re: Error could not find aidl/activity 何かアドバイスや助けをいただけませんか? Re: Error could not find aidl/activity こんにちは@Bio_TICFSL ご返信ありがとうございます。私が見つけたものは次のとおりです: 1)すべての AAOS フォルダーで `activity.aidl` を探しましたが、存在しません。 2) 私たちのコードでは`.aidl`は使用していません 3) すべての AAOS コードで `aidl/activity` の呼び出しを `grep` で見つけようとしましたが、そのような呼び出しは見つかりませんでした。 4) デフォルトの CarSystemUI は正常に動作しており、ベース コードを何も変更せずに拡張しました。 Re: Error could not find aidl/activity こんにちは、 Android開発における「'aidl/activity'が見つかりません」というエラーは、ビルドシステムが aidl ディレクトリ構造内で activity という名前のAIDLファイルを見つけられないことを示している可能性があります。 これは通常、AIDLファイルまたはディレクトリ構造が欠落しているか、正しく構成されていないことを意味します。 この問題を解決するには、AIDLファイル(例: activity.aidl )が正しい場所に存在すること、およびビルドシステムがAIDLファイルを認識できるように設定されていることを確認してください。     潜在的な問題とその解決方法の詳細は次のとおりです。 1. AIDL ファイルが見つからないか、間違った場所にある場合: ファイルを確認します: activity.aidl ファイルが存在することを確認します。 ディレクトリを確認する: activity.aidl ファイルが Android プロジェクトの src/main/aidl ディレクトリ内に配置されているか、カスタム ソース セットを使用している場合は適切なソース セット内に配置されていることを確認します。 パッケージ構造: AIDL ファイルのパッケージ宣言(例: package com.example.app.aidl; )は、ファイルが配置されているディレクトリ構造と一致する必要があります。ファイルが src/main/aidl/com/example/app/ にある場合、パッケージ宣言は package com.example.app.aidl; となります。      2. ビルドシステム構成(Android Gradleプラグイン): AIDL を有効にする: app/build.gradle ファイルで aidl ビルド機能が有効になっていることを確認します。   コード   android { buildFeatures { aidl true } } ソース セット:カスタム ソース セットを使用している場合は、 sourceSets ブロックで AIDL ファイルのソース ディレクトリを指定する必要がある場合があります。    コード   android { sourceSets { main { aidl { srcDirs 'src/main/aidl' } } } } 3. クリーンアップと再構築: AIDL ファイルまたはビルド構成に変更を加えた後は、変更が適用されていることを確認するために、プロジェクトをクリーンアップしてリビルドします。 Android Studio で、 Build > Clean Project に移動し、 Build > Rebuild Project 。    . 増分ビルド(Android Studio): Android Studio の増分ビルドは通常、AIDL ファイルを効率的に処理しますが、問題が発生した場合は完全な再構築を試してください。        5. 安定したAIDL: 安定した AIDL を使用している場合は、AIDL インターフェースのすべての依存関係も安定した AIDL として定義されていることを確認してください。 AIDL ファイルで構造を直接定義して、任意の Parcelable を安定した Parcelable に変換します。    例:   IMyInterface という AIDL インターフェースがあり、それをアクティビティで使用したいとします。   IMyInterface.aidl を作成します: コード   // IMyInterface.aidl package com.example.app.aidl; interface IMyInterface { void doSomething(); } src/main/aidl/com/example/app/ に配置します。     コード   my_app/ ├── src/ │ └── main/ │ ├── aidl/ │ │ └── com/ │ │ └── example/ │ │ └── app/ │ │ └── IMyInterface.aidl app/build.gradle で AIDL を有効にします。      コード   android { buildFeatures { aidl true } } クリーンアップして再構築します。      これらの手順に従うことで、「'aidl/activity' が見つかりませんでした」というエラーを解決し、Android プロジェクトで AIDL インターフェースを正常に使用できるようになります。      よろしく
查看全文
コピー: Tresos エラー: モジュール Crypto_43_HSE のライセンスがありません この投稿はここからのコピーです こんにちは、皆さん。 実際の MCAL プロジェクトを RTD バージョン 5.0.0 から RTD バージョン 6.0.0 に移行しようとしています。実際、私は以下を使用しています: 静的MCALバージョン:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0 暗号ドライバ MCAL パッチ: SW32K3_RTD_R21-11_6.0.0_P01   モジュールを新しいバージョンにアップグレードした後、 Tresos 29.0.0でプロジェクトを開き、Crypto モジュールを読み込もうとすると、「モジュール Crypto_43_HSE_T40D34M60I0R0 のライセンスがありません」というエラーが表示されます。   また、エラー ログ ウィンドウには次のエラーが表示されます。 'ファイル C:\EB\EB_tresosStudio_29_0_0\..\..\MCALs\Static\SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0\eclipse\plugins\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0/config_ext/Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdm には署名が必要です' 他のモジュールはロードできますが、これはロードできません。以前には一度もそんなことは起きませんでした。 何が足りないのでしょうか?Crypto モジュールには特別なライセンスがありますか? EB TRESOS ライセンス 優先度: 重要 RTD SECURITY_CRYPTO Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE @Luis_Garabo @bryan_brauchler 開発チームはこのエラーを修正した新しいインストーラーを更新しました。現在のパッケージをアンインストールして、新しいパッケージをインストールしてください。 Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE @Luis_Garabo @bryan_brauchler 開発チームから確認がありましたが、これは署名されたファイルが欠落している場合のインストーラーの問題です。彼らはすぐに別のインストーラーを提供するために取り組んでいます Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは@Luis_Garabo 、この返信を元のスレッドに更新しました おっしゃる通りです。GM Crypto Premiumドライバパッケージでは、 Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_ Custom.xdmが見つかります。 あなたが言及したファイル。 ただし、このプレミアム パッケージをエラーなく組み込むことができました。この問題はアップグレード手順に関連しているのではないかと考えています。 この Crypto パッケージにアップグレードした経緯を詳しく教えていただけますか? アップグレードが成功したかどうかをすぐに確認するには、EB Tresos で Crypto モジュール パスを確認します。 ヘルプ > EB Tresos の詳細 > モジュールレジストリタブ > Crypto_43_HSE を検索     Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、クオンさん お客様は暗号モジュールのインストール後に何も変更しなかった さらに、彼は標準のドライバパッケージではなく、GM Cryptoドライバパッケージをインストールしました。 おそらくこれが、お客様が言及したファイルが表示されない理由かもしれません。   よろしくお願いいたします。 ルイス Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、 これは COMET Teir1 (Nexteer) でもブロックされています。Thread は次のとおりです。 https://community.nxp.com/t5/Nexteer-S32K3-Product-Support/License-error-while-integrating-RTD-6-0-Crypto-GM/mp/2145239 最高、 ブライアン Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは、クオンさん COMET の Thread から直接サポートしていただけますか?彼らは、来週に予定しているリリースに向けた現在のテストを妨げているため、問題をエスカレーションしています。コミュニティへの招待状を送信しました。Threadは次のとおりです: https://community.nxp.com/t5/GM-S32K3-Product-Support/Tresos-error-No-license-for-module-Crypto-43-HSE/mp/2143687/highlight/false#M2073 本当に助かりました!! 敬具、 ルイス Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE こんにちは@Luis_Garabo Crypto モジュールで何か変更したかどうかをもう一度確認してください。標準パッケージにCrypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdmが表示されません。
查看全文
i.MX8ULP EVK(Core M33)向けZephyr開発に関するお問い合わせ NXPチームの皆様、こんにちは。 現在、i.MX8ULP EVK の Core M33 で Zephyr RTOS を実行するプロジェクトに取り組んでいます。i.MX8ULP の M33 コア上で Zephyr を実行するための既存の開発やリファレンスがあるかどうかを確認したかったのです。 具体的には、次のようなものを探しています。 公式 Zephyr サポート: Zephyr は i.MX8ULP の M33 コアで公式にサポートされていますか?もしSOなら、既存のボード構成や開発リソースは利用できますか? 既存の作業またはコミュニティへの貢献: このプラットフォームで Zephyr を実行するのに役立つ可能性のある進行中の開発作業やコミュニティへの貢献はありますか? 参照プロジェクト: Zephyr をこのプラットフォームに移植する際に役立つ参照プロジェクト、サンプル アプリケーション、またはドキュメント。 既知の制限事項: i.MX8ULP M33 コアで Zephyr を使用する場合、既知の制限事項や課題はありますか? 関連するリソースやドキュメントに関するガイダンスや指示があれば、大変ありがたく思います。 ご協力をよろしくお願いいたします! Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) Zephyr を使用して i.MX8ULP 用のカスタム ボード構成を正常にコンパイルし、起動できたことをお知らせします。ボードが認識され、きれいにビルディングされるようになりました しかし、初期の初期化中にブロッキングの問題が発生しました。 UPOWER_CheckReqWithArgs() 関数は現在、フラグ (callbackStatus) を設定するために割り込み駆動型コールバック (uPower_IRQHandler) に依存しています。この段階では Zephyr カーネルが初期化されていないため、割り込みは無効になっており、呼び出しはそのフラグを待機する while ループ内に停止します。 合併症: IRQ が起動できるように早めに割り込みを有効にすると、早すぎるアクセスやコンテキストの不一致が原因で、UsageFaults やスタック破損が発生します。 ゴール: 割り込み依存性を削除し、初期ブート時にのみポーリング モードで uPower 要求を処理したいと考えています。理想的には、割り込みコンテキストに依存せずに、IRQ が行うこと (ステータスを手動で確認してフラグを設定すること) を再現したいと考えています。 割り込みなしの upower 用の既存のドライバはありますか? Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) こんにちは、みんな、 先程はご指導ありがとうございました。Zephyr を使用して i.MX8ULP 用のカスタム ボード構成を正常にコンパイルし、起動できたことをお知らせします。ボードが認識され、正常にビルディングされるようになりました。これは大きな前進です。 しかし、初期の初期化中にブロッキングの問題が発生しました。 🧩 問題: UPOWER_CheckReqWithArgs() 関数は現在、フラグ (callbackStatus) を設定するために割り込み駆動型コールバック (uPower_IRQHandler) に依存しています。この段階では Zephyr カーネルが初期化されていないため、割り込みは無効になっており、呼び出しはそのフラグを待機する while ループ内に停止します。 ⚠️ 合併症: IRQ が起動できるように早めに割り込みを有効にすると、早すぎるアクセスやコンテキストの不一致が原因で、UsageFaults やスタック破損が発生します。 🎯 ゴール: 割り込み依存性を削除し、初期ブート時にのみポーリング モードで uPower 要求を処理したいと考えています。理想的には、割り込みコンテキストに依存せずに、IRQ が行うこと (ステータスを手動で確認してフラグを設定すること) を再現したいと考えています。 🧠 必要なもの: - uPower リクエストの完了を安全にポーリングする方法に関するガイダンス。 - 要求の完了を示す内部ステータス フラグまたはレジスタへの参照。 - Zephyr の初期起動時に i.MX8ULP で uPower をポーリング モードで使用する場合の既知の注意点やベスト プラクティス。 uPower に携わった方、または NXP プラットフォームで Zephyr の初期段階の立ち上げに携わった方からの洞察や提案をお待ちしています。 再度、感謝します! Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) 公式 Zephyr サポート:いいえ、i.MX8ULP には M33 サポートがありません。 i.MX8ULP では、HiFi4 DSP コア (ADSP) をサポートしています - https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/main/soc/nxp/imx/imx8ulp 既存の作業またはコミュニティの貢献: DSP 上で Zephyr を実行する方法の例 ( https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13970.pdfを参照) CAN 出発点になります。 Zephyr に M33 サポートを追加する方法については、i.MX95 の M7 サポート ( https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/74920/commits ) などの他の例を参照してください。- これらのパッチはいくつかだけ必要です - M7 サポートのみに焦点を当てます) または i.MX943 での M33 サポート ( https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/pull/91107/commitsを参照)。 参照プロジェクト:上記の PR、リファレンス マニュアル、その他のドキュメント (ここを参照)、 i.MX Linux ユーザー ガイド、アプリケーション ノート AN5317 既知の制限事項: N/A Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) こんにちは@sujitp : i.MX 8ULP は現在の計画には含まれていません。私たちは、Cortex-A コア上で Zephyr を有効にすることに重点を置いてきました。 申し訳ありませんが、それに関する既存の文書はありません。将来的には 8ULP を検討することになるかもしれませんが、その評価を行うには要件についてさらに詳しく知る必要があります。 よろしくお願いします。 ダニエル Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) AN13970はHiFi4-DSPに関するもので、im8ulp core m33とは全く関係ありません。 Re: Inquiry on Zephyr Development for i.MX8ULP EVK (Core M33) こんにちは、Sujitp: https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/nxp/index.htmlによると サポートされている NXP i.MX MPU ボードには以下が含まれます。 ... ... 残念ながら、i.MX 8ULP はここにはリストされていません。 Arm Cortes-A または Cortex-M コア上で Zephyr を実行する方法と、その実装方法について説明している AN13970 を参照することをお勧めします。 よろしくお願いします。 ダニエル
查看全文
NFM18PC225B1A3 寿命終了 - 1:1 交換? NFM18PC225B1A3 フィードスルーコンデンサは、メーカーである村田製作所から後継タイプが提供されないため、製造中止となります。 このフィルターは多くの QorIQ / Layerscape デザインチェック リストに含まれていますが、NXP には利用可能な 1:1 交換タイプに関する情報がありますか? 私自身の調査によると、TDK の YFF18PH0J225MT000N のみが機能的に代替品ですが、パッドのレイアウトが若干異なります (内部パッドが 1 つではなく 2 つ)。さらに、同じパッドレイアウトと、2.2 uF ではなく 1 uF という低い公称静電容量を持つ他の製品もいくつかあります。 ヨハネス Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? これに関して更新はありますか?新しいデザインに TDK 部品を使用しても問題ありませんか? Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? 今のところ、私のチームは、TDK 部品は問題ないと考えています。 Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement? AE チームに確認しています。
查看全文
imx93evk Zephyr 点滅 jlink やあみんな、 私は、真新しい imx93evk ボードを基本的な Zephyr の例で動作させようとしています。i.MX93 EVK ボードの Web ページ ( https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/nxp/imx93_evk/doc/index.html ) の次の 2 行に従ってフラッシュを行おうとしています。😞 # From the root of the zephyr repository west build -b imx93_evk/mimx9352/a55 samples/synchronization west flash ((.venv) ) fox@ubuntu2204:~/zephyrproject/zephyr$ west flash -- west flash: rebuilding ninja: no work to do. -- west flash: using runner jlink -- runners.jlink: JLink version: 8.46 -- runners.jlink: Flashing file: /home/timon/zephyrproject/zephyr/build/zephyr/zephyr.bin FATAL ERROR: command exited with status 1: /opt/SEGGER/JLink_V846/JLinkExe -nogui 1 -if swd -speed auto -device MIMX9352_A55_0 -CommanderScript /tmp/tmp3mpcn6xdjlink/runner.jlink -nogui 1 何が間違っているのかよく分かりませんが、U-Boot で停止して次のコマンドを実行する通常の emmc ブート モードを試しました。 dcache off その後フラッシュします。また、シリアル ダウンローダー モードにしてみました。しかし、同じエラーが繰り返し発生します。 ご協力いただければ幸いです 🙂 敬具、フォックス Re: imx93evk zephyr flashing jlink こんにちは、 いいえ、zephyrproject のドキュメントは間違っています。Nordic Semiconductor の Web サイトのドキュメントを見ると、これを実装する正しい方法が示されています。しかし、それ以来、私はこれを機能させようとする試みを断念しました。 Re: imx93evk zephyr flashing jlink こんにちは@zefox 問題は解決しましたか?また、ブート時にIMX93_EVKボードにコマンド「west flash」を実行するときにも、同様の質問があります。      Re: imx93evk zephyr flashing jlink こんにちは@zefox U-boot では可能になるはずです。 AN14120のデバッガー用にボードを準備する、i.MX 8M、i.MX 8ULP、i.MX 9 で VS Code を使用して Cortex-M をデバッグするの第 4 章をご覧ください。VSCode を使用してデバッグする方法が説明されています。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: imx93evk zephyr flashing jlink こんにちは@Manuel_Salas ご返信ありがとうございます! それは残念です... u-boot または remoteproc からアプリケーションを起動したときにデバッグすることは可能ですか? Re: imx93evk zephyr flashing jlink こんにちは@zefox とても元気にされていることを願っています。 残念ながら、このサポート チャネルでは Zephyr のサポートは提供されません。 また、バイナリまたは elf ファイルをコンパイルした場合は、remoteproc または U-boot でロードしてみることもできます。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: imx93evk zephyr flashing jlink これをデバッグし続けようとしたところ、emmc から実行したときに問題が見つかりました。次に、jlink で接続しようとすると、次の出力が表示されます。 u-boot=> dcache オフ u-boot=> U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 パワーマネジメントIC: PCA9451A PMIC: オーバードライブ電圧モード DDR: 3733MTS M33準備OK 通常のブート BOOTROMから起動しようとしています ブートステージ: プライマリブート 画像オフセット 0x0、ページサイズ 0x200、ivt オフセット 0x0 ROM_APIで0x4f400からイメージをロードする 通知: TRDC の初期化が完了しました お知らせ: BL31: v2.10.0 (リリース):android-14.0.0_2.2.0-rc1-1-g28affcae9 通知: BL31: 構築日時: 2024年8月29日 10:35:32 U-Boot 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 - 10:44:35 +0000) リセットステータス: WDOG3 CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55(1700MHz) CPU: インダストリアル温度グレード (-40℃~105℃)、42℃ モデル: NXP i.MX93 11X11 EVKボード DRAM: 2 GiB TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x52] TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x51] TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x50] コア: 235デバイス、37uclass、デバイスツリー: 個別 MMC: FSL_SDHC: 0、FSL_SDHC: 1 MMC から環境を読み込んでいます... *** 警告 - CRC が不正です。デフォルトの環境を使用しています [*]-ビデオリンク 0adv7535_mipi2hdmi hdmi@3d: CAN cecデバイスID=0x3cが見つかりません パネルデバイス HDMI@3D のプローブに失敗しました 表示タイミングを取得できない ビデオデバイスのプローブに失敗しました。戻り値 -19 [0] lcd-controller@4ae30000、ビデオ [1] dsi@4ae10000、ビデオブリッジ [2] hdmi@3d、パネル adv7535_mipi2hdmi hdmi@3d: CAN cecデバイスID=0x3cが見つかりません パネルデバイス HDMI@3D のプローブに失敗しました 表示タイミングを取得できない ビデオデバイスのプローブに失敗しました。戻り値 -19 シリアル 出力: シリアル エラー: シリアル ビルド情報: - ELEファームウェアバージョン1.2.0-38f309fe パーティション #0 に切り替えます。OK mmc0(パート0)は現在のデバイスです UID: a4f9422fa84948c19b3167059fb8438a フラッシュターゲットはMMC:0です ネット: eth0: ethernet@42890000, eth1: ethernet@428a0000 [PRIME] ファストブート: 通常 通常のブート 自動起動を停止するには任意のキーを押してください: 0 u-boot=> mw.l 0x42490000 0x0 u-boot=> dcache オフ u-boot=> U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 - 10:44:35 +0000) SO: 0xa1009300 LC: 0x2040010 パワーマネジメントIC: PCA9451A PMIC: オーバードライブ電圧モード DDR: 3733MTS M33準備OK 通常のブート BOOTROMから起動しようとしています ブートステージ: プライマリブート 画像オフセット 0x0、ページサイズ 0x200、ivt オフセット 0x0 ROM_APIで0x4f400からイメージをロードする 通知: TRDC の初期化が完了しました お知らせ: BL31: v2.10.0 (リリース):Android-14.0.0_2.2.0-rc1-1-g28affcae9 通知: BL31: 構築日時: 2024年8月29日 10:35:32 ウォッチドッグが干渉している可能性があります。これをどうやって動作させるかがよく分かりません。
查看全文
S32K344 C40 IP 硬件故障问题 大家好, 我正在尝试创建自定义启动加载程序。我从闪存开始就为启动程序和参数预留了 256KB 的空间。我需要使用引导加载程序代码将启动参数存储在同一个块上。我尝试使用 C40 ip,但总是出现 HardFault 错误。我从"AN13388-S32K3 Memories Guide" 上了解到,在读取(执行代码)时,我无法写入或擦除同一个块。 我尝试了一些技术,如 ramcode 和 ITCM,但都没有成功。 我不想使用 Data 闪光灯。因为 HSE 固件使用的是全部内容。 正确的做法是什么?有什么例子吗? Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好,@francescovico、 请创建一个新主题。 不一定要在 Block1 中,闪存驱动器可以在 SRAM 中。 此致, 丹尼尔 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好,丹尼尔、 我正在开发一个位于代码闪存块 0(从 0x400000 到 0x4FFFFF)的引导加载程序。 在此区块内的任何擦除/写入都会导致硬故障。 只允许擦除/写入代码闪存块 1 或 2 或 3。 我的申请必须位于 1 号楼? 残余代码闪存 0 块丢失了? 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好@Ali22、 当闪存控制器正在对某个数据块中的某些数据进行编程/擦除时,不得访问该数据块。我不知道该如何解释。在 RM 中搜索 RWW 边读边写。 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好,Danielmartynek "那么,内核不得通过中断访问块。中断必须被屏蔽(PRIMASK = 1),或者矢量表、ISR()函数和 ISR() 访问的数据必须不在块中。" 是什么意思?你的意思是矢量表、ISR()函数和数据不能与 BOOTLOADER 和 APP 放在同一个程序块中,如果是这样的话,矢量表和 ISR() 应该放在哪里,RAM 中吗? Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 请演示如何将 sampel 代码置于 c40 ip.h 中。 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好@王磊开发、 您能为这个问题创建一个新的主题吗? 谢谢! BR,丹尼尔 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 我找到了引导程序项目(unified_bootloader_demo_V2.1.exe)。使用 C40_IP 驱动程序还可以运行硬件 Falut。然后使用 uart 进行调试,在擦除和写入状态下查找程序戳(具体是在 C40_Ip_Compare 内的 C40_Ip_SynchronizeCache 函数)。 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好@丹尼尔-马蒂内克 谢谢您的回答。你的解决方案对我很有效。 除了您的解决方案,我还需要编辑这个函数原型。 C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus C40_Ip.c中的静态函数 我以 C40 为例进行了尝试。它工作得很好,但却无法运行我的应用程序。 我删除了 C40_Ip 中"Fls Timeout Supervision Enabled" 中的勾。因为使用了"OsIf_GetElapsed" 函数。 我还需要将使用写入和擦除的函数移到 ramcode 中。 此致, 梅苏特 Re: S32K344 C40 IP Hardware Fault Problem 你好,我是@mesutkilicmak、 以下 API 函数必须放入 SRAM (".ramcode)"部分),如下所示。 C40_Ip_MainInterfaceSectorErase C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus C40_Ip_MainInterfaceWrite C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus 然后,内核不得通过中断访问该数据块。中断必须被屏蔽(PRIMASK = 1),或者向量表、ISR() 函数和 ISR() 访问的数据必须不在块中。 C40_Ip.h. 在宣布之前 #if ( 1 == C40_RAM_CODE_ENABLE /* ram code start */ #define FLS_STOP_SEC_CODE #include"Fls_MemMap.h" #define FLS_START_SEC_RAMCODE #include"Fls_MemMap.h" #endif 声明之后 #if ( 1 == C40_RAM_CODE_ENABLE ) /* ram code end */ #define FLS_STOP_SEC_RAMCODE #include"Fls_MemMap.h" #define FLS_START_SEC_CODE #include"Fls_MemMap.h" #endif 如果 #define C40_RAM_CODE_ENABLE 1,上述四个闪存 API 函数就会放在".ramcode 中。"节。 此致, 丹尼尔
查看全文