1875354_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1875354_ja-JP

1875354_ja-JP

NFM18PC225B1A3 寿命終了 - 1:1 交換?

NFM18PC225B1A3 フィードスルーコンデンサは、メーカーである村田製作所から後継タイプが提供されないため、製造中止となります。

このフィルターは多くの QorIQ / Layerscape デザインチェック リストに含まれていますが、NXP には利用可能な 1:1 交換タイプに関する情報がありますか?

私自身の調査によると、TDK の YFF18PH0J225MT000N のみが機能的に代替品ですが、パッドのレイアウトが若干異なります (内部パッドが 1 つではなく 2 つ)。さらに、同じパッドレイアウトと、2.2 uF ではなく 1 uF という低い公称静電容量を持つ他の製品もいくつかあります。

ヨハネス

Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement?これに関して更新はありますか?新しいデザインに TDK 部品を使用しても問題ありませんか?Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement?

今のところ、私のチームは、TDK 部品は問題ないと考えています。

Re: NFM18PC225B1A3 End of Life - 1:1 Replacement?

AE チームに確認しています。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 02:18 AM
更新人: