2199583_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2199583_zh-CN

2199583_zh-CN

TapLinx SDK

下载和提取 TapLinx_Library_Android.zip 文件时,只有 nxpnfcandroidlib-版本-protected.aar 文件,没有文件:nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar。

我已成功在线和离线注册了密钥。但是,在说明的第 4 步中

步骤 4

使用生成的密钥并更新 gradle,为正确的产品库提取 AAR 文件。欲了解更多详情,请查看应用笔记。


我还是不明白怎么下载 SDK nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar
您能帮我解决这个问题吗?
非常感谢

Re: TapLinx SDK

你好@galaxy68

你还需要将依赖项添加到 app/版本.gradle 中:
实现 " com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本 "


并在 gradle.properties 中设置以下内容:
NXP_REPO_USER=
NXP_REPO_KEY=

请试试。

Re: TapLinx SDK

我遇到了配置问题,应用程序无法自动下载文件
,您能指导我正确配置吗?我不知道我配置为发送的代码的路径是否正确文件 nxpn fcandroidlib-5.0.0-版本.aar
我被困在这里了
,我期待着您的答复。
非常感谢。

Re: TapLinx SDK

我已在 Gladle 完成注册和配置,但系统仍然无法下载。
请指导我在 Gladle 中正确配置。我做了以下工作:
gladle ( : app):

implementation("com.nxp.nfclib:nxpnfcandroidlib:5.0.0-RELEASE")

Setting.gladle(项目) :

pluginManagement{....
gradlePluginPortal()
maven {
url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven")
credentials {
username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get()
password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get()
}
dependencyResolutionManagement { ...
maven {
url = uri("https://inspire.nxp.com/repo/maven")
credentials {
username = providers.gradleProperty("NXP_REPO_USER").get()
password = providers.gradleProperty("NXP_REPO_KEY").get()
}

iNXP_REPO_KEY (" Taplinx 账户给我的密钥" )

NXP_REPO_USER ( " I tried both options: project's package name. and also the username to log into your account" 

: 但是,选项和项目版本都失败了,出现了错误 > 找不到 com.nxp.nfclib: nxpnfcAndroidlib: 5.0.0-版本。
我检查了连接,一切正常。

C:\>ping inspire.nxp.com -t


答复来自 23.7.217.244:字节=32 时间=32ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复:
字节=32 时间=31ms TTL=55 来自 23.7.217.244 的回复:
字节=32 时间=31 毫秒 TTL=55

我不知道自己做错了什么,请指导我完成配置,下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 文件。
非常感谢

Re: TapLinx SDK

你好@galaxy68

TapLinX SDK 代码包通常包含受保护的 AAR 文件 (*-protected.aar)以防止未经授权的使用。
实际的 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar 不直接包含在 ZIP 软件包中;而是从恩智浦的 Maven 存储库中提取的。
您必须完成在线或离线注册并获得许可证密钥,然后在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 代码库。Gradle 会自动下载相应版本的 AAR 文件。
你无需手动下载 nxpnfcandroidlib-5.0.0-版本.aar;只需在 Gradle 中配置恩智浦 Maven 资源库并添加依赖关系,Gradle 就会自动提取它。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 04:59 AM
更新人: