2143955_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2143955_ja-JP

2143955_ja-JP

コピー: Tresos エラー: モジュール Crypto_43_HSE のライセンスがありません

この投稿はここからのコピーです


こんにちは、皆さん。

実際の MCAL プロジェクトを RTD バージョン 5.0.0 から RTD バージョン 6.0.0 に移行しようとしています。実際、私は以下を使用しています:

静的MCALバージョン:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0
暗号ドライバ MCAL パッチ: SW32K3_RTD_R21-11_6.0.0_P01
 
モジュールを新しいバージョンにアップグレードした後、 Tresos 29.0.0でプロジェクトを開き、Crypto モジュールを読み込もうとすると、「モジュール Crypto_43_HSE_T40D34M60I0R0 のライセンスがありません」というエラーが表示されます。
 
また、エラー ログ ウィンドウには次のエラーが表示されます。

'ファイル C:\EB\EB_tresosStudio_29_0_0\..\..\MCALs\Static\SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0\eclipse\plugins\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0/config_ext/Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdm には署名が必要です'

他のモジュールはロードできますが、これはロードできません。以前には一度もそんなことは起きませんでした。

何が足りないのでしょうか?Crypto モジュールには特別なライセンスがありますか?


EB TRESOS ライセンス優先度: 重要RTDSECURITY_CRYPTORe: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

@Luis_Garabo @bryan_brauchler
開発チームはこのエラーを修正した新しいインストーラーを更新しました。現在のパッケージをアンインストールして、新しいパッケージをインストールしてください。

cuongnguyenphu_0-1754881096075.png



Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

@Luis_Garabo @bryan_brauchler
開発チームから確認がありましたが、これは署名されたファイルが欠落している場合のインストーラーの問題です。彼らはすぐに別のインストーラーを提供するために取り組んでいます

Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

こんにちは@Luis_Garabo 、この返信を元のスレッドに更新しました

おっしゃる通りです。GM Crypto Premiumドライバパッケージでは、 Crypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_ Custom.xdmが見つかります。 あなたが言及したファイル。

ただし、このプレミアム パッケージをエラーなく組み込むことができました。この問題はアップグレード手順に関連しているのではないかと考えています。

この Crypto パッケージにアップグレードした経緯を詳しく教えていただけますか?

アップグレードが成功したかどうかをすぐに確認するには、EB Tresos で Crypto モジュール パスを確認します。 ヘルプ > EB Tresos の詳細 > モジュールレジストリタブ > Crypto_43_HSE を検索

 

cuongnguyenphu_0-1754535466468.png


 

Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

こんにちは、クオンさん

お客様は暗号モジュールのインストール後に何も変更しなかった

ArthurRivers_0-1754376047657.png

さらに、彼は標準のドライバパッケージではなく、GM Cryptoドライバパッケージをインストールしました。

ArthurRivers_1-1754376155231.png

おそらくこれが、お客様が言及したファイルが表示されない理由かもしれません。

よろしくお願いいたします。
ルイス

Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

こんにちは、

これは COMET Teir1 (Nexteer) でもブロックされています。Thread は次のとおりです。

https://community.nxp.com/t5/Nexteer-S32K3-Product-Support/License-error-while-integrating-RTD-6-0-C...

最高、


ブライアン

Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

こんにちは、クオンさん

COMET の Thread から直接サポートしていただけますか?彼らは、来週に予定しているリリースに向けた現在のテストを妨げているため、問題をエスカレーションしています。コミュニティへの招待状を送信しました。Threadは次のとおりです:

https://community.nxp.com/t5/GM-S32K3-Product-Support/Tresos-error-No-license-for-module-Crypto-43-H...

本当に助かりました!!

敬具、
ルイス

Re: Copy: Tresos error: No license for module Crypto_43_HSE

こんにちは@Luis_Garabo
Crypto モジュールで何か変更したかどうかをもう一度確認してください。標準パッケージにCrypto_43_HSERecConfiguration_SupportedPrimitives_Custom.xdmが表示されません。

cuongnguyenphu_0-1754041470179.png



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:37 AM
更新者: