Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
IAR Plugin Manager for S32DS3.5 I am trying to integrate IAR EWARM FS 8.50.10 into S32 Design Studio 3.5. According to the NXP integration guide, the recommended flow is to install the IAR Plugin Manager from the IAR Eclipse update site and then use the Plugin Manager to install the corresponding IAR Eclipse plugin. However, the latest IAR Plugin Manager available from the current update site requires Java 17, while S32DS 3.5 is running with Java 11.0.11. As a result, the Plugin Manager cannot be resolved/started in S32DS 3.5. The Error Log shows: Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" Could anyone confirm: Which IAR Plugin Manager version/build was validated with S32DS 3.5? Where can I download the older Java 11-compatible IAR Plugin Manager package/update site? For IAR EWARM FS 8.50.10, which IAR Eclipse plugin version/build should be used with S32DS 3.5? If anyone still has a working S32DS 3.5 + IAR 8.50.10 environment, could you please share the installed IAR Plugin Manager/plugin version numbers? Thanks! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 Hello @LeoYang-, I have sent you a private message. Best regards, Julián
記事全体を表示
OpenSSLプロバイダーでCMS復号が失敗:EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_modeコマンドがサポートされていません se05x-openssl-privder の GitHub リポジトリで報告されたこの問題と同様の問題に遭遇しました。 https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 この問題に対する解決策はありますか? SE050
記事全体を表示
セキュリティ脆弱性 CVE-2026-98432 – NXP Linuxカーネル5.4および5.15への影響 こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 現在、以下のLinuxカーネルを使用しています: - Linux-FSLC-IMX 5.4 - Linux-FSLC-IMX 5.15 - Linux-IMX 5.15 これらのカーネルバージョンが重大なセキュリティ脆弱性CVE-2026-98432(CVSS 9.8)の影響を受けているかどうかを知りたいです。 CVE参照番号: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 以下の点について説明していただけますか? 1. これらのカーネルバージョンはこの脆弱性の影響を受けますか? 2. もしそうなら、影響を受けたカーネルブランチに対してすでにセキュリティパッチがリリースされていますか? 3. どのカーネルバージョンやリリースに修正が含まれているか? 4. 対応するパッチやコミット参照を教えていただけますか? サポートにあらかじめ感謝いたします。 よろしくお願いいたします。 Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 こんにちは、 はい、特定のベンダーブランチに既に修正のバックポートが含まれていない限り、リストされている3つのカーネルベースラインすべてが影響を受けるとみなすべきです。   パッチはリリースされましたか? 上流および維持されている安定版ブランチにはパッチが適用されています。Linux 5.4は、上流で維持される安定版が存在しないため、ベンダーやローカルバックポートが必要です。 どのバージョンに修正が含まれていますか? 関連するメンテナンスブランチについては、Linux 5.15.223およびそれ以降の5.15.yリリースに含まれています。5.4では、ユニバーサルの上流固定バージョンは存在せず、ベンダー固有のパッケージやブランチのみが固定と宣言できます。 対応するパッチは何ですか? 主要な参照資料は、 e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15bで、「ipv4: RCU 猶予期間後に inet_opt と ireq_opt を解放する」というタイトルです。
記事全体を表示
[KW45B41Z]J-Link GDBサーバーエラー:カスタムハードウェア上でターゲットに接続できません チームの皆様へ 私は上記の問題に直面しています。この問題を解決するのを手伝ってください。 ハードウェア:KW45B41Zデバッガ付きカスタムボード:SEGGER J-Link IDE:MCUXpresso カスタムKW45B41Zボードのフラッシュ/デバッグを試みると、J-Link GDBサーバーから次のポップアップエラーが表示されます。「J-Link GDBサーバーがエラーを報告しました。」理由:エラー:ターゲットに接続できません。」 IDEとエラーポップアップのスクリーンショットを添付しました。カスタムデザインでJ-Linkが接続できない場合、この特定のMCUで推奨されるトラブルシューティング手順は何ですか?
記事全体を表示
pn5190b2のファームウェアアップデートを移植する コントローラ用のNFCファームウェアアップデートライブラリコードを移植したいと思っています。SPIホストターゲット通信とファームウェアアップデートを実行するために、sw6592からどのライブラリを含め、何を削除すればよいのか分からず困っています。ホストはコントローラで、ターゲットはNFC PN5190B2デバイスです コントローラの移植手順をあなたのファームウェアアップデートSW6592例コードで使いたいです。 また、削除すべき不要なライブラリやコードファイルのリストも記載されています。必要な移植作業のみが必要です。 Re: porting firmware update on pn5190b2 こんにちは@rajesh1111111111111 SW6592のファームウェアアップデート例をコントローラに移植する場合、上位層のファームウェア更新ロジックを変更する必要はありません。 SW6592のプラットフォーム依存の低レベルドライバを、コントローラー対応のドライバに置き換えるだけでよく、主に以下が含まれます: SPI通信ドライバ; PN5190B2リセットおよびGPIO制御のハンドシェイク; 遅延、タイマー、タイムアウト機能; 該当する場合はOSまたはプラットフォーム抽象化インターフェース。 既存のファームウェア更新フロー、コマンド処理、ファームウェアイメージ転送、検証、およびエラー処理ロジックは維持されるべきである。 プラットフォーム固有のボードサポートファイル、未使用の通信インターフェース、無関係な例アプリケーション、デバッグコード、未使用のRTOSや周辺機器ドライバは削除されることがあります。ただし、正確なファイルリストはSW6592のバージョンとプロジェクト構造によって異なります。 BR ケリー
記事全体を表示
porting firmware update on pn5190b2 I want to port the nfc firmware update library code for my controller. I am confused like which libraries should i include and what to remove from the sw6592... to perform spi host target  communication and perform firmware update.  host is my controller and target is nfc pn5190b2 device  i want porting steps for my controller to use your firmware update SW6592 example code.. also list of unneccessary libraries or code files to remove ...only neccesary porting required.  Re: porting firmware update on pn5190b2 Hello @rajesh1111111111111  For porting the SW6592 firmware update example to your controller, the upper-layer firmware update logic does not need to be changed. You only need to replace the SW6592 platform-dependent low-level drivers with the corresponding drivers for your controller, mainly including: SPI communication driver; PN5190B2 reset and handshake GPIO control; Delay, timer, and timeout functions; OS or platform abstraction interfaces, if applicable. The existing firmware update flow, command handling, firmware image transfer, verification, and error-handling logic should be retained. Platform-specific board support files, unused communication interfaces, unrelated example applications, debug code, and unused RTOS or peripheral drivers may be removed. However, the exact file list depends on the SW6592 version and project structure. BR kelly
記事全体を表示
[KW45B41Z] J-Link GDB Server Error: Could not connect to target on custom hardware Dear Team, I'm facing the above mentioned issue. Please help me to resolve this. Hardware: Custom board with KW45B41Z Debugger: SEGGER J-Link IDE: MCUXpresso When attempting to flash/debug my custom KW45B41Z board, the J-Link GDB Server throws the following popup error: "J-Link GDB Server reported an error. Reason: ERROR: Could not connect to target." I have attached a screenshot of my IDE and the error popup. What are the recommended troubleshooting steps for this specific MCU when J-Link fails to connect on a custom design? 
記事全体を表示
从样例中导入的工程报错 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform Version: 3.6.1 Build id: 250327 RTD为:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 Hi,zzf Thank you for contacting us. Which example are you using? Have you used the update code button before building this project? BR Joey
記事全体を表示
适用于 S32DS3.5 的 IAR 插件管理器 我正在尝试将IAR EWARM FS 8.50.10集成到S32 Design Studio 3.5中。 根据 NXP 集成指南,推荐的流程是从 IAR Eclipse 更新站点安装IAR 插件管理器,然后使用插件管理器安装相应的 IAR Eclipse 插件。 然而,当前更新站点提供的最新 IAR 插件管理器需要Java 17 ,而 S32DS 3.5 运行的是Java 11.0.11 。因此,在 S32DS 3.5 中无法解析/启动插件管理器。错误日志显示: Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" 请问有人能确认一下吗? 哪个 IAR Plugin Manager 版本/构建版本已通过 S32DS 3.5 验证? 哪里可以下载旧版兼容 Java 11 的 IAR 插件管理器软件包/更新站点? 对于IAR EWARM FS 8.50.10 ,应该使用哪个 IAR Eclipse 插件版本/构建版本与 S32DS 3.5 配合使用? 如果还有人拥有可用的S32DS 3.5 + IAR 8.50.10环境,能否请您分享一下已安装的 IAR 插件管理器/插件版本号? 谢谢您! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 你好@LeoYang- , 我已向您发送私信。 此致, 朱利安
記事全体を表示
Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 Hello NXP Support Team, We are currently using the following Linux kernels: - linux-fslc-imx 5.4 - linux-fslc-imx 5.15 - linux-imx 5.15 We would like to know whether these kernel versions are affected by the critical security vulnerability CVE-2026-98432 (CVSS 9.8). CVE reference: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 Could you please clarify the following points? 1. Are these kernel versions affected by this vulnerability? 2. If so, have security patches already been released for the affected kernel branches? 3. Which kernel versions or releases include the fix? 4. Could you please provide the corresponding patch or commit references? Thank you in advance for your support. Best regards Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 Hello, Yes, all three listed kernel baselines should be considered affected unless the specific vendor branch already contains a backport of the fix.   Have patches been released? Upstream and maintained stable branches have patches. Linux 5.4 requires a vendor or local backport because it no longer has an upstream maintained stable release. Which versions include the fix? For the relevant maintained branch, Linux 5.15.223 and later 5.15.y releases include it. For 5.4, there is no universal upstream fixed version, only vendor-specific packages or branches can be declared fixed. What is the corresponding patch? The primary reference is e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15b, titled ipv4: free inet_opt and ireq_opt after an RCU grace period.
記事全体を表示
CMS decrypt fails with OpenSSL provider: EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_mode command not supported I have experienced a problem which may same as this issue opened on the GitHub repository of se05x-openssl-privder: https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 Are there any solution for this issue? SE050
記事全体を表示
网络安全漏洞 常见漏洞与后门-2026-98432 – 对 NXP Linux 内核 5.4 和 5.15 的影响 您好,NXP支持团队, 我们目前使用的是以下Linux内核: - linux-fslc-imx 5.4 - linux-fslc-imx 5.15 - linux-imx 5.15 我们想知道这些内核版本是否受到严重网络安全漏洞 常见漏洞与后门-2026-98432 (CVSS 9.8) 的影响。 常见漏洞与后门 参考编号: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-98432 请您澄清以下几点? 1. 这些内核版本是否受此漏洞影响? 2. 如果是这样,受影响的内核分支是否已经发布了网络安全补丁? 3. 哪些内核版本或版本包含了此修复程序? 4. 请提供相应的补丁或提交引用? 感谢您提前给予的支持。 顺祝商祺! Re: Security Vulnerability CVE-2026-98432 – Impact on NXP Linux Kernels 5.4 and 5.15 你好, 是的,除非特定供应商分支已经包含该修复程序的向后移植版本,否则所有列出的三个内核基线都应视为受到影响。   补丁发布了吗? 上游和维护稳定的分支都有补丁。Linux 5.4 需要厂商或本地移植,因为它不再有上游维护的稳定版本。 哪些版本包含了此修复? 对于相关的维护分支,Linux 5.15.223 及更高版本的 5.15.y 都包含了它。对于 5.4 版本,没有通用的上游固定版本,只能声明供应商特定的软件包或分支为固定版本。 对应的补丁是什么? 主要参考资料是e3f33b0a1d89d738e2b913dab519226eaf76e15b ,标题为 ipv4:在 RCU 宽限期后释放 inet_opt 和 ireq_opt。
記事全体を表示
CMS 解密失败,OpenSSL 提供程序提示:不支持 EVP_PKEY_CTX_set_ecdh_cofactor_mode 命令。 我遇到了一个问题,可能与 se05x-openssl-privder 的 GitHub 仓库中提出的这个问题相同: https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider/issues/4 这个问题有解决办法吗? SE050
記事全体を表示
S32DS3.5用のIARプラグインマネージャー 私は IAR EWARM FS 8.50.10 を S32 Design Studio 3.5に統合しようとしています。 NXPの統合ガイドによると、推奨される流れはIAR Eclipseのアップデートサイトから IARプラグインマネージャー をインストールし、その後プラグインマネージャーを使って対応するIAR Eclipseプラグインをインストールすることです。 ただし、最新のアップデートサイトから入手可能なIARプラグインマネージャーは Java 17を必要とし、S32DS 3.5は Java 11.0.11で動作しています。その結果、S32DS 3.5ではプラグインマネージャーを解決または起動できません。エラーログには以下が表示されます。 Require-Capability: osgi.ee; filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=17))" 誰か確認できますか: どのIARプラグインマネージャーのバージョン/ビルドがS32DS 3.5で検証されましたか? 古いJava 11対応のIARプラグインマネージャーパッケージ/アップデートサイトはどこでダウンロードできますか? IAR EWARM FS 8.50.10の場合、S32DS 3.5 で使用する IAR Eclipse プラグインのバージョン/ビルドはどれですか? もしまだ動作する S32DS 3.5 + IAR 8.50.10 環境を持っている方がいれば、インストールされているIARプラグインマネージャーやプラグインのバージョン番号を共有していただけませんか? よろしくお願いします! Re: IAR Plugin Manager for S32DS3.5 こんにちは、 @LeoYang- さん、 プライベートメッセージを送りました。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
从样例中导入的工程报错 IDE版本: S32 Design Studio for S32 Platform 版本:3.6.1 版本 ID:250327 RTD为:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 嗨,zzf 感谢您与我们联系。 你用的是哪个例子?在构建此项目之前,您是否使用过更新代码按钮? BR 乔伊
記事全体を表示
例から入った工程报错 IDE バージョン: S32 Design Studio for S32 Platform バージョン: 3.6.1 ビルドID: 250327 RTD は:SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_DesignStudio_updatesite.zip Re: 从样例中导入的工程报错 こんにちは、zzf お問い合わせいただきありがとうございます。 どの例を使っていますか?このプロジェクトをビルディングする前にアップデートコードボタンを使ったことはありますか? BR ジョーイ
記事全体を表示
i.MX 8M クアッドEvk I2Cインターフェース 私は、I2Cインターフェースを使って、AM/FMチューナーモジュールをNXP i.MX 8M Quad EVKとインターフェースし、チューナーの設定と制御を行う必要があります。 このハードウェアインターフェースの確立方法を教えていただけますか? さらに、i.MX 8M Quad EVKはチューナーモジュールからのデジタルオーディオ出力を受信するために使えるI2S信号を露出していますか?もしそうなら、関連するコネクタの詳細とピンのマッピングを教えていただけますか? Re: i.MX 8M Quad Evk I2C interface こんにちは、 はい、MCIMX8M-EVKにはプロセッサのI2C2にアクセスするためのJ801コネクタがあります。 I2Sインターフェースへのアクセスはアダプターが必要になるため、少し難しいでしょう。これらの信号はM.2 KEY-E J1401コネクタまたはJ1801コネクタにコネクテッドされています。 次のデザインファイルで確認してください: i.MX 8M評価キット(EVKB)のデザインファイル よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
i.MX 8M 四通道 Evk I2C 接口 我需要使用 I2C 接口将 AM/FM 调谐器模块与 NXP i.MX 8M Quad EVK 连接,以实现调谐器的配置和控制。 请问您能否指导我如何建立这个硬件接口? 此外,i.MX 8M Quad EVK 是否提供可用于接收来自调谐器模块的数字音频输出的 I2S 信号?如果可以,能否请您提供相关的连接器详细信息和引脚映射? Re: i.MX 8M Quad Evk I2C interface 你好, 是的,MCIMX8M-EVK 具有 J801 连接器,可访问处理器的 I2C2。 由于需要适配器,访问 I2S 接口会稍微困难一些。这些信号连接到 M.2 KEY-E J1401 连接器或 J1801 连接器。 请在下一个设计文件中查看: i.MX 8M 评估套件 (EVKB) 的设计文件 顺祝商祺!
記事全体を表示
FRDM-MCXE32B: Hands-On Prerequisites Introduction This document guides you through installing the tools and materials required for the FRDM-MCXE32B hands-on labs. Required Materials The hardware and software requirements may vary by exercise, but the following items are required for most hands-on labs. Hardware Requirements FRDM-MCXE32B board                  Personal computer USB Type-C cable Software Requirements MCUXpresso Installer (Recommended) IDE: Visual Studio Code (latest version) SDK: v26.09.00 or later MCUXpresso extension for VS Code (latest version) LinkFlash tool (included with the LinkServer installation) Windows operating system (these hands-on labs were developed and tested on Windows 11) Hands-On Prerequisites Guide. Hands-On Training
記事全体を表示
MCX E32 Product Training: Reliability and Safety Focused MCUs MCX E32 Product Training: Reliability and Safety Focused MCUs Welcome to FRDM-MCXE32B Product Training! This page provides access to training materials, presentations, demos, recordings, and supporting resources related to the FRDM-MCXE32B development board. While live Q&A support will be available during the training period, all content will remain accessible for future reference and self-paced learning.  Instructions  To get started with the MCX E32 training, you will need to have your FRDM-MCXE32B board in hand and perform the set-up operations according to Lab 0 and FRDM-MCXE32B Getting Started Page which is a pre-requisite.   Step 1. Mandatory pre-work before starting with the labs:  Lab 0: This document guides you through installing the tools and materials required for the FRDM-MCXE32B hands-on labs. Step 2. After completing the pre-work, download the lab guides. Each lab has its own guide document and a video guide you can use as support material in case you have any question at any step:  Lab 1: Multicore Hello World SDK Example Description This lab provides hands-on experience with the FRDM-MCXE32B board using the Multicore Hello World SDK example. The primary-core (core0) and secondary-core (core1) projects are configured and built together. The primary core initializes MCMGR (the Multicore Manager), prints "Hello World from the Primary Core!" to the debug console, and then releases the secondary core from reset by passing it a startup parameter. The secondary core waits for the startup data and then toggles the onboard red LED to indicate that it is running. After becoming familiar with the project, you will make simple code modifications as part of this hands-on lab. Lab 2: Gesture Classification and Vibration Monitoring Demo Description This lab provides hands-on experience with the FRDM-MCXE32B Gesture Classification and Vibration Monitoring proof of concept. The application demonstrates two industrial use cases: equipment anti-tamper and tilt detection, and vibration-based condition monitoring for predictive maintenance. The onboard FXLS8974CF three-axis accelerometer detects tilt, movement, and free-fall events and supplies data for vibration analysis. The application distributes the workload across both Arm Cortex-M7 cores. The secondary core (core1) acquires sensor data and performs CMSIS-DSP FFT processing. The primary core (core0) performs gesture classification and vibration-condition evaluation and controls the RGB LED, serial console, and optional LCD-PAR-S035 dashboard. The cores communicate using RPMsg-Lite over shared memory. Step 3. Review the support material and useful links to get you up to speed with some product information, MCX E32 and FRDM board information and getting started. Below also includes additional reading material.   FRDM-MCXE32B Development Board using MCUXpresso | NXP Semiconductors Getting Started with FRDM-MCXE32B Board | NXP Semiconductors MCX E32 and E31 MCUs | NXP Semiconductors MCX E32 and E31 MCUs | NXP Semiconductors Community Support If you have questions regarding this training, please leave your comments in our MCU Community! here  Hands-On Training
記事全体を表示