您好,NXP支持团队,
我们需要您的帮助,将现有的 Simulink 模型从 S32K3xx 的基于模型的设计工具箱 1.5.0 版迁移到 1.8.0 版。
我们的模型集成了我们自定义的 IOC 工具箱,之前一直使用 MBDT 1.5.0 版本。升级到 1.8.0 版本后,在使用 MATLAB/Simulink R2024b 时,我们的工程师在打开模型的硬件设置时遇到了错误。
重现步骤如下:
1. 安装适用于 S32K3xx 的 MBDT 版本 1.8.0。
2. 打开我们现有的演示模型,IOC_DemoPrj.slx。
3. 选择硬件 → 硬件设置。
“配置参数”对话框无法打开,并显示以下错误:
输出参数“out”(以及其他可能的参数)未赋值
在执行“mbd_s32k3.nxp.target.get_target_memory_entries”时
功能。
对话框中还提到了 getTargetHardwareDetailWidgets.p。请查看附件截图以获取完整信息。
我们已就此问题联系了 MathWorks 技术支持,案例编号为 #09014041。他们建议我们咨询 NXP,因为 MBDT 插件是由 NXP 开发的;根本原因尚未得到确认。
请问您能否帮我们解决以下问题?
1. 迁移流程:将模型从 MBDT 1.5.0 迁移到 1.8.0 的支持流程是什么?是否有迁移指南或转换工具可用,我们是否可以直接升级?
2. 错误诊断:get_target_memory_entries 错误是已知问题吗?是否有适用的补丁或解决方法?
3. 现有配置:该型号的硬件、目标内存或外设配置是否需要转换或重新生成?如果需要,在无法打开硬件设置的情况下,我们应该如何执行此操作?
4. 自定义 IOC 工具箱:这些版本之间的哪些更改可能需要更新我们的自定义模块、模型回调或构建集成?请指出相关的接口和建议的更改。
5. 诊断信息:您需要哪些模型文件、配置文件、日志和安装详细信息来确定这是迁移问题、安装/路径问题还是自定义工具箱集成问题?
我们的目标是保留现有的 IOC 功能,并进行必要的更改,以便使用 MBDT 1.8.0 成功配置、构建和运行模型。
谢谢。