2416114_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2416114_ja-JP

2416114_ja-JP

LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE

こんにちは、

フラッシュ中に問題が発生しています。IMX8MPプロセッサを使っています。

vougavent@vougavent-work-station1:~/Desktop/imx-yocto-bsp/build-wayland2/tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk$ sudo uuu -v -b emmc_all imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evkcore-image-weston-imx8mp-lpddr4-evk-20260725065928.rootfs.wic.bz2
NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)--lib1.4.193

設定ファイルに含める:
PctlチップビデオPID Bcdバージョン
==================================================
SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff]
SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff]
SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147
SDPS: MX28 0x15a2 0x004f
SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e
SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146
SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a
SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b
SDP: MX7D 0x15a2 0x0076
SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054
SDP: MX6D 0x15a2 0x0061
SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063
SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071
SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d
SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080
SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128
SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126
SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135
SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134
SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b
SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff]
SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998]
SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998]
SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999]
SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff]
SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998]
FBK: 0x066f 0x9afe
FBK: 0x066f 0x9bff
FBK: 0x1fc9 0x0153
FB: 0x0525 0xa4a5
FB: 0x18d1 0x0d02
FB: 0x3016 0x0001
FB: 0x1fc9 0x0152

組み込みスクリプトを実行します:

uuu_version 1.4.149

# @_flash.bin |WICイメージから抽出できるブートローダー
# @_image [_flash.bin]| wicイメージをemmcに書き込む。


# このコマンドは i.MX6/7 i.MX8MM, i.MX8MQ の時に実行されます。
SDP: boot -f imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000

# このコマンドはROMがストリームモードをサポートするときに実行されます
# i.MX8QXP、i.MX8QM
SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000

# これらのコマンドはSPLを使用する場合に実行され、SPLを使用しない場合はスキップされます
# SDPU は非推奨になります。SDPUではなくSDPVを使用してください
# {
SDPU:遅延1000
SDPU: write -f imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk-オフセット 0x57c00
SDPU: ジャンプ -scanlimited 0x800000
# }

# これらのコマンドはSPLを使うときに実行され、SPLがなければスキップされます
# もし(SPLがSDPVをサポートする場合)
# {
SDPV:ディレイ1000
SDPV: write -f imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000
SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000
# }


FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc
FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev}
FB: ucmd MMC開発 ${emmc_dev}
FB: flash -raw2sparse all core-image-weston-imx8mp-lpddr4-evk-20260725065928.rootfs.wic.bz2/*
FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 ブートローダー imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk
FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi;
FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0
FB: 完了


既知のUSBデバイスが表示されるまで待つ...
新しいUSBデバイスを1:10に接続
1:10>Start Cmd:SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000
33%1:10>HID(W)エラー:LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE(0.786秒)


i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE

こんにちは、

NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。

あなたのシステム構成では、カスタムボードを使用していますか、それともi.MX 8M Plus EVKを使用していますか?カスタムボードを使用している場合は、メモリと電力の必要な差異に焦点を当てて、必要なコードを修正することをお勧めします。次に、番号ポータビリティが有効であり、適用されていることを確認します。

このエラーは、無効なimx-bootファームウェアイメージを使う場合に現れます。他にもケーブルの不良やUSB電源のリセットなどが原因かもしれません。壁掛け式USB充電器を使うのも手です。

よろしくお願いいたします。

Re: LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE

こんにちは、 @JosephAtNXP さん。

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。単純な電流不足が原因でした。電流を必要なレベルまで上げたところ、すべて正常に動作するようになりました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: