1109967_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1109967_zh-CN

1109967_zh-CN

有用的 Kinetis 文档、讨论和问题<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

以下文档包含根据每月收到的浏览量而得出的与社区相关的文档、问题和讨论的列表。如果您在使用 Kinetis 处理器或 MCUXpresso 时遇到问题、疑问或入门,您应该查看以下链接,看看您的疑问是否已在以下文档和讨论中得到解决。

MCUXpresso

MCUXpresso 支持的设备表

常见问题解答:MCUXpresso 软件和工具

MCUXpresso和FRDM-K64F入门指南

生成可下载的 MCUXpresso SDK v.2 包

快速入门指南 – 使用 MCUXpresso SDK 和 PIN 码及时钟配置工具

从 Kinetis Design Studio 迁移到 MCUXpresso IDE

Kinetis 微控制器指南和示例

在FRDM-KL25Z上使用RTC模块

使用 FRDM-K64F 的裸机代码示例

使用 IAR EWARM 对闪存配置字段进行编程

了解 FlexIO

Kinetis K80 FAQ

如何:使用 KSDK1.3 + WolfSSL 为 FRDM-K64F 实现安全电子邮件客户端 (SMTP + SSL)

Kinetis Bootloader 用于更新网络中的多个设备 - 适用于 Cortex-M0+

FRDM-KL25z、FRDM-K64F、TWR-K60D100 和 TWR-K70 的 PIT-ADC-DMA 示例

Kinetis 的 USB 网络共享主机(RNDIS 协议)实现 - 如何使用手机通过 KSDK 为 Freedom Board 提供互联网连接

写入/读取内部闪存

追踪硬故障

如何创建要发送的 pbuf 链?使用 UDP 发送数据。

用于 SREC UART、SD 卡和 USB-MSD 加载的 Kinetis 引导加载程序

小型制造商等的 USB VID/PID 号码

打开SDA和FreeMaster

OpenSDAv2

Windows 10 上报告的 Freedom OpenSDA 固件问题

让我们从 FreeMASTER 开始吧!

Kinetis Design Studio IDE (KDS IDE) 不再被积极开发,不建议用于新设计。这 MCUXpresso IDE 现已取代 Kinetis Design Studio IDE,成为 NXP Kinetis、LPC 和 i.MX 的推荐软件开发工具链 基于 RT Cortex-M 的设备。然而,这份文件在 2019 年仍然获得大量浏览量,这意味着它可能对某些人有用。

Kinetis Design Studio

全新 Kinetis Design Studio v3.2.0 现已发布

使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0

使用 Kinetis Design Studio 进行 GDB 调试

KDS 调试配置(OpenOCD、P&E、Segger)

如何使用 printf() 将字符串打印到 KDS2.0 中的控制台和 UART

Kinetis Design Studio - 在 KSDK 项目中启用 C++

使用 MK20DX256xxx7 与 KDS 和 KSDK

Kinetis SDK

Kinetis SDK FAQ 

Kinetis SDK v2 简介

如何安装KSDK 2.0

在 KDS3.0 中编写我的第一个 KSDK1.2 应用程序 - Hello World 和使用 GPIO 中断切换 LED

Freedom开发平台Kinetis E系列MCUKinetis EA系列MCUKinetis硬件支持Kinetis K系列MCUKinetis L系列MCUKinetis M系列MCUKinetis V系列MCU/单片机Kinetis W系列MCUUSB
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:01 AM
Updated by: