ワイヤレス接続に関するナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Wireless Connectivity Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
URL : https://community.nxp.com/docs/DOC-343990 版本:3 最后更新:09-14-2020 更新:EdgarLomeli 介绍 本文档介绍了如何通过无线编程引导加载程序将新的软件镜像加载到KW41 设备中。此外, 还将详细说明如何设置客户端软件以更改镜像文件的存储方式。 软件要求 1. IAR 嵌入式集成开发环境或MCUXpresso IDE 2. 下载两个软件包,SDK FRDM-KW41Z 和SDK USB-KW41Z。 硬件要求 1. FRDM-KW41Z 板 更新过程中的OTAP 内存管理 KW41 具有512KB 程序闪存,其闪存地址范围为0x0000_0000 至0x0007_FFFF。 1. OTAP 应用程序将闪存分为两个独立的部分,即OTAP 引导加载程序(Bootloader)和 OTAP 客户端。OTAP Bootloader 会验证OTAP 客户端上是否有可用的新镜像文件要对 设备进行重新编程。OTAP 客户端软件提供了将OTAP 客户端设备与包含新镜像文件 的OTAP 服务器进行通信所需的Bluetooth LE 自定义服务(OTAP 服务器设备可以是连 接到安装有测试工具的PC 或安装有IoT 工具箱应用的智能手机的另一个FRDM-KW41Z 板)。因此,需要对OTAP 客户端设备进行两次编程,首先编程OTAP Bootloader,然后 编程支持OTAP 客户端的Bluetooth LE 应用程序。为使两个不同的软件共存于同一设备 而使用的方法是将每个软件存储在不同的存储区域中。此功能由链接器文件实现。在 KW41 设备中,引导加载程序已从0x0000_0000 到0x0003_FFF 保留了16 KB 的内存区 域,因此OTAP Client 演示程序保留了其余的内存空间。 2. 要为客户端设备创建新的镜像文件,开发人员需要在链接文件中指定将以16 KB 的偏移 量放置代码,因为必须把最前面的地址空间预留给OTAP Bootloader。 3. 在连接状态下,OTAP 服务器通过蓝牙LE 将镜像数据包(称为块)发送到OTAP 客户 端设备。OTAP 客户端设备可以首先将这些块存储在外部SPI 闪存或片上闪存中。在 OTAP 客户端软件中可以选择代码存储的目的地。 4. 当连接完成,并将所有块都从OTAP 服务器发送到OTAP 客户端设备后,OTAP 客户端 软件会将信息,比如镜像更新的来源(外部闪存或内部闪存)写入称为Bootloader 标 志的内存部分中并复位MCU 以执行OTAP Bootloader 代码。OTAP 引导加载程序 (Bootloader)会读取引导加载程序(Bootloader)标志以获取对设备进行编程所需的信 息,并触发编程以使用新应用程序对MCU 进行重新编程。由于新应用程序的偏移地 址为16 KB,因此OTAP Bootloader 从0x0000_4000 地址开始对设备进行编程,并且 OTAP 客户端应用程序将被新镜像文件所覆盖,因此,通过该方法对设备重新编程后, 将无法二次以同样的方法对设备再次编程。最后,OTAP 引导加载程序(Bootloader) 会触发命令以自动开始执行新代码。 使用IAR 嵌入式开发工具准备软件以测试KW41Z 设备的OTAP 客户端 ⚫ 加载OTAP Bootloader 到FRDM-KW41Z 上。可以通过以下路径从SDK FRDM-KW41Z 中包含的项目中编程OTAP Bootloader 软件,也可以从以下路径中拖放已编译好的二进 制文件。 ⚫ OTAP Bootloader 项目: <SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\boards\frdmkw41z\wireless_examples\framework\bootloader_otap\bm\iar\bootloader_otap_bm.eww OTAP Bootloader 已编译好的二进制文件: <SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\tools\wireless\binaries\bootloader_otap_frdmkw41z.bin ⚫ 打开位于以下路径的SDK FRDM-KW41Z 中包含的OTAP Client 项目。 <SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\boards\frdmkw41z\wireless_examples\bluetooth\otap_client_att\freertos\iar\otap_client_att_freertos.eww ⚫ 自定义OTAP 客户端软件以选择存储方式。在工作区的源文件夹中找到 app_preinclude.h 头文件。 1. 要选择外部闪存存储方式,请将“gEepromType_d”定义为 “gEepromDevice_AT45DB041E_c” 2. 要选择内部闪存存储方式,请将“gEepromType_d”定义为 “gEepromDevice_InternalFlash_c” ⚫ 配置链接标志。打开项目选项窗口(Alt + F7)。在“Linker->Config”窗口中,找到 “Configuration file symbol definitions”窗格。 1. 要选择外部闪存存储方式,请删除“gUseInternalStorageLink_d = 1”链接标志 2. 要选择内部闪存存储方式,请添加“gUseInternalStorageLink_d = 1”链接标志 ⚫ 加载OTAP 客户端软件到FRDM-KW41Z 板上(Ctrl + D).停止调试会话(Ctrl + Shift + D). 项目默认的链接器配置会把OTAP 客户端应用程序存储到相应的内存偏移位置上。 使用MCUXpresso IDE准备软件以测试KW41Z 设备的OTAP 客户端 ⚫ 加载OTAP Bootloader 到FRDM-KW41Z 上。可以通过以下路径从SDK FRDM-KW41Z 中包含的项目中编程OTAP Bootloader 软件,也可以从以下路径中拖放已编译好的二进 制文件。 OTAP Bootloader项目: wireless_examples->framework->bootloader_otap->bm OTAP Bootloader 已编译好的二进制文件 <SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\tools\wireless\binaries\bootloader_otap_frdmkw41z.bin • 单击"Quickstart Panel"视窗中的"Import SDK examples(s)"选项 • 双击frdmkw41z 图标 • 打开位于下列路径中包含在SDK FRDM-KW41Z 中的OTAP 客户端项目 wireless_examples->bluetooth->otap_client_att->freertos • 自定义OTAP 客户端软件以选择存储方式。在工作区的源文件夹中找到 app_preinclude.h 头文件。 1. 要选择外部闪存存储方式,请将“gEepromType_d”定义为 “gEepromDevice_AT45DB041E_c” 2. 要选择内部闪存存储方式,请将“gEepromType_d”定义为 “gEepromDevice_InternalFlash_c” • 配置链接文件 1. 若选择外部闪存存储方式,从此时起无需对项目中做任何修改,可跳过此步骤。 2. 若选择内部闪存存储方式,搜索位于下列路径中SDK USB-KW41Z 中的链接文件, 替换OTAP 客户端项目中源文件夹中的默认链接文件。你可以从SDK USB-KW41Z 复制(Ctrl+C ) 链接文件,并直接粘贴(Ctrl + V)在工作区中。这将显示一条警告消息,选择”Overwrite "。 SDK USB-KW41Z 上的链接文件: <SDK_2.2.0_USB-KW41Z_download_path>\boards\usbkw41z_kw41z\wireless_examples\bluetooth\otap_client_att\freertos\MKW41Z512xxx4_connectivity.ld • 保存项目中的更改。在“Quickstart Panel”中选择“Debug”。一旦项目已经加载到 设备上,请停止调试会话。 在IAR 嵌入式工作台中为FRDM-KW41Z OTAP 客户端创建S 记录镜像文件 • 从SDK FRDM-KW41Z 中打开要使用OTAP Bootloader 进行编程的一个无线连接的 项目。本示例是一个使用葡萄糖传感器的项目,该项目位于以下路径。 <SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\boards\frdmkw41z\wireless_examples\bluetooth\glucose_sensor\freertos\iar\glucose_sensor_freertos.eww • 打开项目选项窗口(Alt + F7)。在“Linker->Config”窗口中,在“Configuration file symbol definitions”文本框中添加以下链接标志。 gUseBootloaderLink_d=1 • 转到“Output Converter”窗口。取消选择“Override default”复选框,展开“Output format”组合框,然后选择Motorola S-records 格式,然后单击“确定”按钮。 • 重编译项目。 • 在以下路径中搜索S-Record 文件(.srec)<SDK_2.2.0_FRDM-KW41Z_download_path>\boards\frdmkw41z\wireless_examples\bluetooth\glucose_sensor\freertos\iar\debug 在MCUXpresso IDE 中为FRDM-KW41Z OTAP 客户端创建S-Record 镜像文件 • 从MCUXpresso IDE 中打开要使用OTAP Bootloader 进行编程的一个无线连接的项 目。本示例是一个使用葡萄糖传感器的项目,该项目位于以下路径。 wireless_examples->bluetooth->glucose_sensor->freertos • 搜索位于以下路径的SDK FRDM-KW41Z 中的链接文件,并替换Glucose Sensor 项 目中源文件夹中的默认链接文件。你可以从SDK FRDM-KW41Z 复制(Ctrl + C) 链接文件,然后直接粘贴(Ctrl + V)到工作区中。这将显示一条警告消息,请选择“Overwrite”。 SDK FRDM-KW41Z 上的链接文件: <SDK_2.2.0_FRDM- KW41Z_download_path>\boards\frdmkw41z\wireless_examples\bluetooth\otap_client_att\freertos\MKW41Z512xxx4_connectivity.ld • 打开新的“MKW41Z512xxx4_connectivity.ld”链接文件。找到下图的段位置,并删除 “FILL”和“BYTE”语句。 • 编译项目。 在工作区中找到“Binaries”图标。在“.axf”文件上单击鼠标右键。选择“Binary Utilities/Create S-Record”选项。S-Record 文件将保存在工作区中带有“.s19”扩展名的 “Debug”文件夹中。 使用IoT Toolbox App 测试OTAP 客户端演示 1. 将通过上一节中的步骤创建的S-Record 文件保存在智能手机中的已知位置。 2. 打开IoT Toolbox App,然后选择OTAP 演示。按“SCAN”开始扫描合适的广告客户。 3. 按下FRDM-KW41Z 板上的“SW4”按钮开始广告。 4. 与找到的设备建立连接。 5. 按“Open”并搜索S-Record 文件 6. 按“Upload”开始传输。 7. 传输完成后,请等待几秒钟,直到引导加载程序(bootloader)完成对新镜像文件 的编程。新的应用程序将自动启动。 标签:KW KW41Z | 31Z | 21Z frdm-kw41
記事全体を表示
从 MKW36Z512VHT4 到 MKW36A512VFT4 的软件移植指南 URL:https://community.nxp.com/docs/DOC-345487 由 Edgar Eduardo Lomeli Gonzalez 于 2020-09-14 创建的文档 引言 这篇文章将指导您如何从 MKW36Z512VHT4 移植到 MKW36A512VFT4 MCU。本示例将使用 “信标(beacon)” SDK 示例程序。 SDK 的下载和安装 1- 前往 MCUXpresso 网页:MCUXpresso 网页 2- 使用您的注册帐户登录。 3- 搜索“ KW36A”设备。单击建议的处理器型号,然后单击“Build MCUXpresso SDK”。 4- 点击后将显示另一页面。在“Toolchain / IDE”框中选择“All toolchains”,并提供名称以标 识软件包。然后点击“Download SDK”。   5- 接受许可协议。等待几分钟直到系统将软件包放入您的配置文件中。 单击“下载 SDK 存 档”(Download SDK Archive),下载 SDK,如下图所示。   6- 如果使用了 MCUXpresso IDE,请在“ Installed SDK’s”视图中拖放 KW36A SDK 压缩文件 夹来安装软件包。 至此,您已经下载并安装了 KW36A 芯片的 SDK 软件包。 MCUXpresso IDE 中的软件迁移 1- 在 MCUXpresso 工作区上导入“信标(beacon)”示例。单击“Import SDK examples(s)…” 选项,将出现一个新窗口。然后选择“ MKW36Z512xxx4”,单击 FRDM-KW36 图像。点击 “Next >”按钮。   2- 搜索信标例程并选择您的项目版本(裸机的 bm 或带 freertos 操作系统)。 3- 转到 Project/Properties。展开 C / C ++ Build / MCU 设置,然后选择 MKW36A512xxx4 MCU。单击“Apply and Close”按钮以保存配置。 4- 将 MKW36Z 文件夹重命名为 MKW36A,单击鼠标右键并选择“重命名”。这些是以下内容: framework/DCDC/Interface -> MKW36Z framework/DCDC/Source -> MKW36Z framework/LowPower/Interface -> MKW36Z framework/LowPower/Source -> MKW36Z framework/XCVR -> MKW36Z4 5- 在 MCUXpresso IDE 中打开“Project/Properties”窗口。 转到 C / C ++ Build / Settings,然 后在 Tool Settings 窗口中选择 MCU C Compiler / Includes 文件夹。在创建之前,根据 MKW35 文件夹,编辑与 MKW36 MCU 相关的所有路径。结果类似如下所示: ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4  6- 在工具设置中选择 MCU Assembler/General 文件夹。 编辑与 MKW36 MCU 相关的路径。 结果类似如下所示: ../framework/LowPower/Interface/MKW36A ../framework/LowPower/Source/MKW36A ../framework/DCDC/Interface/MKW36A ../framework/XCVR/MKW36A4 7- 转到 Project/Properties。展开 MCU CCompiler/Preprocessor 窗口。编辑 “ CPU_MKW36Z512VHT4”和“ CPU_MKW36Z512VHT4_cm0plus”符号,分别将其重命名为 “ CPU_MKW36A512VFT4”和“ CPU_MKW36A512VFT4_cm0plus”。保存更改。 8- 转到工作区。删除位于 CMSIS 文件夹中的“ fsl_device_registers,MKW36Z4, MKW36Z4_features,system_MKW36Z4.h 和 system_MKW36Z4.c”文件。然后解压缩 MKW35Z SDK 软件包并在以下路径中搜索“ fsl_device_registers,MKW36A4,MKW36A4_features, system_MKW36A4.h 和 system_MKW36A4.c”文件到该文件夹中: <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/fsl_device_registers.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/MKW36A4_features.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.h <SDK_folder_root>/devices/MKW36A4/system_MKW36A4.c 9- 通过位于路径<SDK_folder_root> /devices/MKW36A4/mcuxpresso/startup_mkw36a4.c 中的“ startup_mkw36a4.c”覆盖“ startup_mkw36z4.c”(位于启动文件夹中)。 您只需拖放 启动文件夹,然后删除较旧的文件夹即可。 10- 在 CMSIS 文件夹中打开“ fsl_device_registers.h”文件。在以下代码(文件的第 18 行)中 添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: 11- 在 bluetooth->host->config 文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加 “ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”(文件的第 146 行): 12- 在 source-> common 文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码(文件的 第 272 行)中添加“ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: 13-生成项目。 至此,该项目已经在 MCUXpresso IDE 环境中移植完成。 IAR Embedded Workbench IDE 中的软件移植 1- 打开位于以下路径的信标项目: 2- 在工作区中选择项目,然后按 Alt + F7 打开项目选项。 3- 在 General Options/Target”窗口中,单击器件名称旁边的图标,再选择合适的器件 NXP / KinetisKW / KW3x / NXP MKW36A512xxx4,然后单击“确定”按钮。 4- 在以下路径中创建一个名为 MKW36A 的新文件夹: <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/DCDC/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Interface <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/LowPower/Source <SDK_root>/middleware/wireless/framework_5.4.6/XCVR   5- 复制位于上述路径的 MKW36Z 文件夹内的所有文件,然后粘贴到 MKW36A 文件夹中。   6- .在工作区中选择信标项目,然后按 Alt + F7 打开项目选项窗口。 在“ C/C++ Compiler/Preprocessor”窗口中,将所有路径里的 MKW36Z 文件夹重命名为 MKW36A 文件 夹。在已定义的符号文本框中,将 CPU_MKW36Z512VHT4 宏重命名为 CPU_MKW36A512VFT4。结果如下图所示:单击确定按钮。 7- 展开启动文件夹,选择所有文件,单击鼠标右键,然后选择“Remove”选项。在文件夹上 单击鼠标右键,然后选择““Add/Add files”。添加位于以下路径的 startup_MKW36A4.s: <SDK_root>/devices/MKW36A4/iar/startup_MKW36A4.s 另外,将 system_MKW36A4.c 和 system_MKW36A4.h 添加到启动文件夹中。 这两个文件都 位于如下的路径中: 8- 在 bluetooth->host->config 文件夹中打开“ ble_config.h”文件。在以下代码中添加 “ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: 9- 在 source-> common 文件夹中打开“ ble_controller_task.c”文件。在以下代码中添加 “ defined(CPU_MKW36A512VFT4)”: 10-生成项目。 至此,该项目已经在 IAR Embedded Workbench IDE 环境中移植完成。          
記事全体を表示
Symptoms In the KW36 SDK, there is an API bleResult_t Controller_SetTxPowerLevel(uint8_t level, txChannelType_t channel) to set the Tx power, but the unit of param[in] level is not dBm. But how do we set a Tx power in dBm? Diagnosis By going through the source code, we found that two conversions are required between the actual dBm and the set value of the API. One is PA_POWER to Transmit Output Power conversion table:     Other is Level to PA_POWER  conversion table: .tx_power[0] = 0x0001, .tx_power[1] = 0x0002, .tx_power[2] = 0x0004, .tx_power[3] = 0x0006, .tx_power[4] = 0x0008, .tx_power[5] = 0x000a, .tx_power[6] = 0x000c, .tx_power[7] = 0x000e, .tx_power[8] = 0x0010, .tx_power[9] = 0x0012, .tx_power[10] = 0x0014, .tx_power[11] = 0x0016, .tx_power[12] = 0x0018, .tx_power[13] = 0x001a, .tx_power[14] = 0x001c, .tx_power[15] = 0x001e, .tx_power[16] = 0x0020, .tx_power[17] = 0x0022, .tx_power[18] = 0x0024, .tx_power[19] = 0x0026, .tx_power[20] = 0x0028, .tx_power[21] = 0x002a, .tx_power[22] = 0x002c, .tx_power[23] = 0x002e, .tx_power[24] = 0x0030, .tx_power[25] = 0x0032, .tx_power[26] = 0x0034, .tx_power[27] = 0x0036, .tx_power[28] = 0x0038, .tx_power[29] = 0x003a, .tx_power[30] = 0x003c, .tx_power[31] = 0x003e, The input parameter 'level' of the API is the subscript of this array. The array value is PA_POWER of first conversion table, then we can find the final Tx power. From another perspective, the parameter 'level' is the index of the first table.   Solution The following demonstrates a conversion process.  
記事全体を表示
The radio certification has been performed on JN5189, QN9090 and K32W products. The certificates or declaration of conformity are available in attached files.   And click here to know more on the best way to build a PCB the first time right with K32W061, QN9090 or JN5189 ! 
記事全体を表示
Please find here all the information needed to build your own PCB based on K32W061/041(AM/A), QN9090/9030(T) or JN5189/5188(T). Your first task before to send any inquiry to NXP support is to fill the K32W Design In CHECK LIST available in this ticket.   K32W061 Manufacturing package  Find here all the product pages, most of the HW documents are in the corresponding platforms web pages: K32W061/041 (AM/A) QN9090/9030(T) JN5189/5188(T)   The K32W EVK getting started webpage: IOT_ZTB-DK006 Get started page (nxp.com) IoT_ZTB getting started manual (nxp.com)   HW: HW design consideration : JN-RM-2078-JN5189-Module-Development_1V4.pdf (see attached file) JN-RM-2079-QN9090-Module-Development_1V0.pdf (see attached file) JN-RM-2080-K32W-Module-Development_1V0.pdf (see attached file)   Radio: RF report:  JN5189: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12154.pdf (nxp.com) QN9090: https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN12610.pdf (nxp.com) K32W: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12798.pdf (nxp.com) Antenna: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN2731.pdf (nxp.com)   Low Power Consumption:  JN5189: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12898.pdf (nxp.com) QN9090: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12902.pdf (nxp.com) K32W: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12846.pdf (nxp.com) A power calculator tool is available here: https://community.nxp.com/t5/Connectivity-Support-QN-JN-KW/QN9090-Bluetooth-LE-Power-Profile-Calculator-Tool/ta-p/1209602 SW tools: Customer Module Evaluation Tool  (nxp.com) Bluetooth Low Energy Certification Tool (nxp.com) K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User's Guide (nxp.com)     Certification: Certificates/Declarations of conformity (nxp community)  
記事全体を表示
Based on i.MX8MN-EVK And Linux 5.4.70_2.3.0 BSP As an example of NXP Bluetooth Bluetooth application, this article describes how to use Bluetooth to realize file transfer between windows PC and i.MX8MN-EVK (linux), and between Android mobile phone and i.MX8MN-EVK. The test architecture used in this example is as follows: The following steps are for the application example: Step 1 Preparation  --Downloading DEMO Image For i.MX8MN-EVK  --Downloading uuu tool  --Compiling L5.4.70_2.3.0 BSP for i.MX8MN-EVK  --Copying rootfs to the DEMO Image directory  --Modifying example_kernel_emmc.uuu as uuu programming script  --Programming images to i.MX8MN-EVK board  Booting i.MX8MN-EVK board Step 2 Loading WIFI/BT driver and Enable Bluetooth Step 3 File Transter between Windows 10 PC and i.MX8MN-EVK board Step 4 File Transter between Android Mobile and i.MX8MN-EVK board [Summary] More detailed information, see attachment, please!
記事全体を表示
The homologation requirements in China (MIIT [2002]353) obviously are planned (end of December 2022) to be sharpened (MIIT publication from 2021-01-27: “Notice on Matters Related to Radio Management in the 2400MHz, 5100MHz and 5800MHz Bands”).   A modification register is need on the KW38 and KW36 to pass the new Chinese  requirement with acceptable margin: PA_RAMP_SEL value must be set to 0x02h (2us) instead of 0x01h (1us default value) Modification SW: XCVR_TX_DIG_PA_CTRL_PA_RAMP_SEL(2) in the nxp_xcvr_common_config.c All the details are in the attached file.   Note: This SW modification is for China country only.
記事全体を表示
In the process of practical application, customers often need the combination of ble + NFC. At present, our IOT-DK006 is the only development board with NFC module. But the NFC example is not perfect. So we porting the library of NFC reader- PN7150, to support KW series microcomputer so that KW series can handle the demand of ble + NFC function. Now I will introduce you how to port the NFC lib to KW. 1 PN7150 Introduction PN7150 is the high-performance version of PN7120, the plug’n play NFC solution for easy integration into any OS environment, reducing Bill of Material (BOM) size and cost. PN71xx controllers are ideal for home-automation applications such as gateways and work seamlessly with NFC connected tags. 2 Tools hardware:FRDM-KW36,PN7150 , some wire software:mcuxpresso11.3 package:NXP-NCI MCUXpresso example Project This package contains the nfc library and example that we need. We will refer the ‘NXPNCI-K64F_example’ firstly. Sdk version: 2.2.8, Example: frdmkw36_rtos_examples_freertos_i2c  3 Steps Hardware part:We need connect the PN7150 to KW36 like the picture. Although we can connect the PN7150 to board through the ardunio connector, the pin’s voltage is not enough to drive the PN7150. So we need a wire connected to U1 to get 3.3V.   PN7150 FRDM-KW36 VBAT/PVDD 3.3V VANT 5V GND GND IRQ PTA16 VEN PTC15 SCL PTB0,I2C0 SDA PTB1,I2C0 Software part:We should add the nfc library and directory into our project. You can check the following picture to know what file is necessary. If you want to know how to add directory into our project, you can refer this link. The red line shows what file we need. Please notice that when we add file path into the mcuxpresso configuration, we also need add the path into ‘Path and Symbols’ .   We need add some macro into ‘Preprocessor’.   We copy the NXPNCI-K64F_example’s main file content into our ‘freertos_i2c.c’. Next, we need modify the file pin_mux.c, tml.c and board.h   In file board.h,add the following macro. Don't forget to enable the pin clock. /* NXPNCI NFC related declaration */ #define BOARD_NXPNCI_I2C_INSTANCE I2C0 #define BOARD_NXPNCI_I2C_BAUDRATE (100000) #define BOARD_NXPNCI_I2C_ADDR       (0x28) #define BOARD_NXPNCI_IRQ_PORTIRQn PORTA_IRQn #define BOARD_NXPNCI_IRQ_GPIO     (GPIOA) #define BOARD_NXPNCI_IRQ_PORT     (PORTA) #define BOARD_NXPNCI_IRQ_PIN      (16U) #define BOARD_NXPNCI_VEN_GPIO     (GPIOC) #define BOARD_NXPNCI_VEN_PORT     (PORTC) #define NXPNCI_VEN_PIN            (5U)     In file pin_mux.c, add head file ‘board.h’. Add the following code in function ’ BOARD_InitPins’. The step is to configure the VEN, IRQ and I2C0. This example contains the I2C1’s code, you can comment them.     /* Initialize NXPNCI GPIO pins below */   /* IRQ and VEN PIN_MUX Configuration */   PORT_SetPinMux(BOARD_NXPNCI_IRQ_PORT, BOARD_NXPNCI_IRQ_PIN, kPORT_MuxAsGpio);   PORT_SetPinMux(BOARD_NXPNCI_VEN_PORT, NXPNCI_VEN_PIN, kPORT_MuxAsGpio);   /* IRQ interrupt Configuration */   NVIC_SetPriority(BOARD_NXPNCI_IRQ_PORTIRQn, 6);   EnableIRQ(BOARD_NXPNCI_IRQ_PORTIRQn);   PORT_SetPinInterruptConfig(BOARD_NXPNCI_IRQ_PORT, BOARD_NXPNCI_IRQ_PIN, kPORT_InterruptRisingEdge);   Finally, in file tml.c, modify PORTC_IRQHandler as PORTA_IRQHandler We finished all steps. 4 Results We use ntag to test the reading and writing operation.   When the tag is closed to the PN7150, we will get the following message.   The text recording is ‘VER=03’. Next, we will modify the text recording We need add the new macro to preprocessor.   We can modify the variable NDEF_MESSAGE in function task_nfc_reader to modify the text recording.   Then we download the program again. We will see the original text ‘VER=03’ and the text has been modified. Then we read the tag again. We will see the new text.   If we want to send the larger text, what should we do? We need modify the macro ‘ADD’. When only 4 characters are sent, ‘ADD’ is 0. And every additional character is added, the ‘ADD’ will add. We modify the tag as ‘Ver=03’, and we have two more characters. So ‘ADD’ needs to be defined as 2   It firstly shows the text ‘Test’. Then it will show the new text ‘Ver=03’. Other tags’ reading and writing operation can be enabled by defining some macro.      
記事全体を表示
This article describes how to compile the Linux BSP of the i.MX platform under ubuntu 18.04, 20.04 LTS and debian-10. This is a necessary step to integrate WIFI/BT to the I.MX platform. See the attachment for detailed steps.
記事全体を表示
This article describes how to use the tcpdump tool to capture wireless network data packets. The test block diagram is as follows: For more detailed information, See attachment,please!   NXP CAS-TIC Wireless MCU team Weidong Sun
記事全体を表示
       The article will describe how to configure A2DP audio application Based On NXP platform and WIFI/BT chipset step by step. Users can easily make her A2DP audio based on NXP WIFI module work normally by following steps in the article. Environment for the validation Hardware Platform        i.MX8MN-EVK Software Kernel version: L5.4.70_2.3.0 rootfs : imx-image-multimedia WiFi module        AW-CM358SM: NXP 88W8987 chipset   For more detailed information, see attachment, please!   NXP CAS-TIC wireless MCU team Weidong Sun    
記事全体を表示
1 Introduction Two development boards transmit control information through ble. One development board connects to paj7620 and provides gesture information through IIC bus. The other development board uses ble and USB HID. Ble is used to receive data, and USB HID is used to simulate keyboard input and control ppt                  Figure  1 2 Preparation We need two development boards qn908x and gesture control device paj7620. We use IAR as development enviroment.The example we use is temperature_sensor, and temperature_ colloctor. The SDK version is 2.2.3   3 Code 3.1  temperature_sensor code We want to implement IIC to read gesture information from paj7620 and send data. The pins used by IIC are PA6 and PA7 Simply encapsulate the IIC reading and writing code in the code to create i2c_ operation.c and i2c_ operation.h. Realize IIC initialization and reading / writing register function in it                        Figure  2                        Figure  3   3.1.1 After having these functions, we begin to write gesture recognition code. First, we add two blank files paj7620.c and paj7620.h into our project.   Select bank register area                               Figure 4   Wake up paj7620 to read device state                    Figure 5   Initialize device                    Figure 6   Gesture test function                                   Figure 7   3.1.2 When you are ready to read the device information, You should initialize IIC and paj7620 in BleApp_Init function                                Figure 8 In principle, we need to create a custom service for the PAJ device, but we replace the temperature data as our gesture control data. If you want to create a custom service, refer to this link custom profile   3.1.3 Create a timer that sends gesture data regularly. In file temerature_sensor.c Define a timer,static tmrTimerID_t dataTimerId; Allocate a timer, dataTimerId = TMR_AllocateTimer(); Define the callback function of this timer                                           Figure 9 Start timer                                    Figure 10 Close the low power mode. #define cPWR_UsePowerDownMode 0 3.2 temperature_collector code The most important thing here is to port USB HID into our project. The USB  example we use is the USB keyboard and mouse. 3.2.1 Add the OSA and USB folder under the example to the project directory, and copy the file to the corresponding folder according to the file structure of the original example.                      Figure 11 3.2.2 Add header file directory after completion                                           Figure 12 At the same time, in this tab, add two macro definitions USB_STACK_FREERTOS_HEAP_SIZE=16384 USB_STACK_FREERTOS   3.2.3 Next, we need to modify the main function in usb example . Open composite.c file.                      Figure 13 It calls the APP_task. So this function also need to be modified.                                   Figure 14 3.2.4Find hid_mouse.c,Comment function USB_DeviceHidMouseAction Find hid_keyboard.h. Define the gesture information.                                  Figure 15 Find hid_keyboard.c. We need to modify the function USB_DeviceHidKeyboardAction as following figure.                                                  Figure 16   Among them, we also need to implement the following function. When the up hand gesture is detected, the previous ppt will be played. The down hand gesture will be the next PPT, the left hand gesture will exit PPT, and the forward hand gesture will play ppt                                                  Figure 17 It also refers to an external variable gesture_from_server. The variable definition is in file temperature_ collocation.c,.     3.2.5 After that, let's go to BleApp_Statemachinehandler function in temperature_colloctor.c. In case mApppRunning_c, we will call usb_main to initialize USB HID                                                  Figure 18 3.2.6 In BleApp_PrintTemperature, we will save the gesture data to gesture_from_server                                                         Figure 19 We finished the all steps.        
記事全体を表示
Where can I find the KW20-30-40 radio certification documents?     FRDM-KW40 platforms have passed the CE RED & FCC radio certification (BLE & 15.4).  Find below for information the certification documents and test reports.  For further information on the FRDM board and the product please refer to the corresponding KW40 Product Summary page and FRDM-KW40.
記事全体を表示
Introduction   This post explains how to create a BLE GATT database using FSCI commands sent to the BLE Server device. Additionally, this document explains how to set up the fields of each FSCI command used to create the BLE GATT database for the BLE Server.   Main FSCI commands to create the BLE GATT DB in the BLE Server device   The following, are the main commands to create, write and read the GATT DB from the BLE Server perspective. The purpose of this post is to serve as a reference and summary of the most important commands. The full list of commands FSCI commands can be found in the Framework Serial Connectivity Interface (FSCI) for Bluetooth Low Energy Host Stack documentation within your SDK package. GATT-InitRequest This command is used to initialize the GATT database at runtime, and it must be sent before any other command to declare a database in your BLE Server device. GATTServer-RegisterCallback.Request This command installs an application callback for the GATT Server module, enabling the device to respond to the FSCI request from the CPU application through an FSCI indication. GATTDBDynamic-AddPrimaryServiceDeclaration.Request It adds a primary service to the database. It has 3 parameters that should be configured, the desired handle, the UUID type (16 bits, 32 bits, 128 bits), and the UUID value. Usually, the desired handle should be set to zero and the stack will assign the handle of the primary service automatically.   If the GATT application callback was installed through the GATTServer-RegisterCallback.Request command, the GATT Server responds to the GATTDBDynamic-AddPrimaryServiceDeclaration.Request command with a GATTDBDynamic-AddPrimaryServiceDeclaration.Indication that contains the handle assigned to the primary service. The following example shows how to prepare this command to define the battery service in the database. GATTDBDynamic-AddCharacteristicDeclarationAndValue.Request It adds a characteristic and its value to the database. It has 7 parameters that should be configured, the UUID type (16 bits, 32 bits, 128 bits), the UUID value, characteristic properties, the maximum length of the value (only for variable-length values), the initial length of the value, the initial value of the characteristic and value access permissions. The characteristic declared using this command, belongs to the last primary service declared in the database. For values with a fixed length, the maximum length parameter should be set to 0, and the length is obtained from the initial length of the value parameter.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDBDynamic-AddCharacteristicDeclarationAndValue.Indication command. The following example shows how to prepare this command to define the battery level characteristic in the database with a fixed length of 1 byte and an initial value of 90%. GATTDBDynamic-AddCharacteristicDescriptor.Request It adds a characteristic descriptor to the database. It has 5 parameters that should be configured, the UUID type (16 bits, 32 bits, 128 bits), UUID value, length of the descriptor value, descriptor’s value, and descriptor access permissions. The descriptor declared using this command, belongs to the last characteristic declared in the database.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDBDynamic-AddCharacteristicDescriptor.Indication command. The following example shows how to prepare this command to add the characteristic presentation format descriptor of the battery level characteristic in the database.   GATTDBDynamic-AddCccd.Request It adds a CCDD into the database. This command does not have parameters. The CCCD declared using this command, belongs to the last characteristic declared in the database. The response of this command is indicated by GATTDBDynamic-AddCccd.Indication.   GATTDB-FindServiceHandle.Request This command is used to find the handle of a service previously declared in the database. It has 3 parameters that should be configured, the handle to start the search (should be 1 on the first call), the UUID type of the service to find (16 bits, 32 bits, 128 bits), and the UUID value of the service that you are searching.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDB-FindServiceHandle.Indication command, which contains the handle of the found service. The following example shows how to prepare this command to find the handle of the battery service declared in the previous examples. Notice that the result of the search corresponds to the handle returned by the GATTDBDynamic-AddPrimaryServiceDeclaration.Indication as expected.   GATTDB-FindCharValueHandleInService It finds the characteristic´s handle of a given service previously declared in the database. It has 3 parameters that should be configured, the handle of the service that contains the characteristic, the UUID type of the characteristic to find (16 bits, 32 bits, 128 bits), and the UUID value of the characteristic that you are searching for.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDB-FindCharValueHandleInService.Indication command, which contains the handle of the found characteristic’s value. The following example shows how to prepare this command to find the handle of the battery level value. Notice that the result of the search corresponds to the handle returned by the GATTDBDynamic-AddCharacteristicDeclarationAndValue.Indication plus one, because the AddCharacteristicDeclarationAndValueIndication command returns the handle of the characteristic and, on the other hand, FindCharValueHandleInService returns the handle of the characteristic’s value. GATTDB-FindDescriptorHandleForcharValueHandle.Request It finds the descriptor´s handle of a given characteristic previously declared in the database. It has 3 parameters that should be configured, the handle of the characteristic’s value that contains the descriptor, the UUID type of the descriptor to find (16 bits, 32 bits, 128 bits), and the UUID value of the descriptor that you are searching.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDB-FindDescriptorHandleForCharValueHandle.Indication command, which contains the handle of the found descriptor. The following example shows how to prepare this command to find the handle of the characteristic presentation format descriptor. The result corresponds to the handle returned by the GATTDBDynamic-AddCharacteristicDescriptor.Indication   GATTDB-FindCccdHandleForCharValueHandle.Request It finds the CCCD’s handle of a given characteristic previously declared in the database. It has only one parameter, the handle of the characteristic’s value that contains the CCCD.   If the GATT application callback was installed, the response of this command is indicated by the GATTDB-FindCccdHandleForCharValueHandle.Indication command, which contains the handle of the found CCCD. The following example shows how to prepare this command to find the handle of CCCD. The result corresponds to the handle returned by the GATTDBDynamic-AddCccd.Indication.   GATTDB-WriteAttribute.Request It writes the value of a given attribute from the application level. It has 3 parameters that should be configured, the handle of the attribute that you want to write, the length of the value in bytes, and the new value.   In the following example, we will modify the battery level characteristic’s value from 90% to 80%.   GATTDB-ReadAttribute.Request   It reads the value of a given attribute from the application level. It has 2 parameters that should be configured, the handle of the attribute that you want to read, and the maximum bytes that you want to read. The GATT application callback must be installed, since the response of this command indicated by the GATTDB-ReadAttribute.Indication command contains the value read from the database. In the following example, we will read the battery level characteristic’s value, the result is 80%.      
記事全体を表示
This post covers the below details. Introduction to Framework Serial Communication Interface (FSCI). BLE Server. Useful Commands to create a GATT database. Demonstrate the heart rate sensor profile using the FSCI black box application with Test Tool. Framework Serial Communication Interface The Framework Serial Communication Interface (FSCI) is a software module and a protocol that supports interfacing the Protocol Host Stack (i.e. BLE, Thread, and ZigBee) with a host or a PC tool (Test Tool for Connectivity Products) using a serial communication interface (e.g. UART, USB, SPI, and I2C). The below figure shows interaction between different layers.  Figure 1. System Overview The Host Processor (Application layer and control for Connectivity Stack) The Black Box application (APIs to interact with the Connectivity Stack) The below figure illustrates Interfacing between the host processor and black box application.  Figure 2. Protocol stack separation The Test Tool software for the connectivity products is an example of a host processor that can communicate with FSCI black boxes at various layers. The figure below shows FSCI based application structure.  Figure 3. FSCI based Application Structure The FSCI module executes in the context of the Serial Manager task. For more details regarding FSCI and Serial Manager module refer to the ‘Connectivity Framework Reference Manual.pdf’ document available inside SDK Documentation at location <SDK_Documentation\docs\wireless\Common>. The detailed description of the Bluetooth Low Energy Host Stack serial commands, communication packet structure, and usage of the Framework Serial Communication Interface is provided inside the ‘Bluetooth Low Energy Host Stack FSCI Reference Manual.pdf’ document available inside SDK Documentation at location <SDK_Documentation\docs\wireless\Bluetooth>. The detail about FSCI Host is described here. An example of FSCI based BLE temperature sensor application is described in AN12896. Bluetooth Low Energy Server Bluetooth Low Energy allows exchange of information using the Generic Attribute Profile (GATT), GATT defines below two roles: Server: Device that stores the information. Client: Device that request for information from the server. Going forward, this post describes how to implement a BLE Server using the FSCI black box application with Test Tool. The server device can implement the GATT Database using below two methods. Static database: MACROs are used to add services, characteristics, etc. Dynamic database: APIs are used to add services, characteristics, etc. It is useful when runtime database update is required. This is the approach used by FSCI for the management of GATT databases. The below figure shows an example of database hierarchy.  Figure 4. GATT Database Service: It is a set of information. i.e., sensor location, sensor read value, etc. Bluetooth SIG has defined universally unique identifier (UUID) for various services and characteristics. This UUID will be useful to add services and characteristics to the database. Heart Rate, Battery Information, Device Information are examples of the service. Characteristic and value: It is the actual entity where information and its value are stored when the characteristic and value are added into the database. i.e., Device information service can have characteristics like manufacturer name, model string, Hardware version, etc. Descriptor: It is used to provide additional information regarding the characteristic and its value, e.g. format, scale, unit, etc. Client Characteristic Configuration Descriptor (CCCD): It is a descriptor used by the client device to enable or disable the notifications or indications. When the specific component is added using GATT_DB APIs, the stack will assign a handle to that component to index it in the database. Useful commands to create GATT database FSCI provides a set of commands for the management of the GATT Database. The most used ones are described below. Table 1 Some of the Basic GATT_DB Command Command Description No. of Handle assigned GATTDBDynamic-AddPrimaryServiceDeclaration.Request To add the primary service. 1 GATTDBDynamic-AddCharacteristicDeclarationAndValue.Request To add the characteristic and its value. It will be added as part of previously added service. 2 GATTDBDynamic-AddCharacteristicDescriptor.Request To add the descriptor for the previously added characteristic. 1 GATTDBDynamic-AddCccd.Request To add the CCCD for the previously added characteristic. 1 The attached Test Tool macro file demonstrates steps and setup required to implement a Heart Rate Sensor profile. The steps to execute it are described in the attached lab guide.
記事全体を表示
Introduction The goal of this example is to demonstrate automatic role switching between Central and Peripheral of BLE QN9080 SIP and indicate the proximity of another BLE module using RSSI value. The automatic Role Switching feature can be used for continuously scan the presence of other BLE device and also to advertise so that other BLE device can scan it. The use case is to maintain social distancing and trigger a warning if the two devices are closer than a threshold distance. RSSI stands for Received Signal Strength Indicator which shows the power of received radio signal. Bare metal ‘Wireless_UART’ example is used from ‘SDK_2.x_QN908xCDK’ version 2.2.2 Timer Configuration As the device needs to switch its role after every particular time interval, so a timer is required to be initialized as it can be seen in below screenshot. Next step is to allocate Timer ID to the declared variable and start the timer. In this case, the timer shall go to callback function after the time(seconds) defined by the macro 'gSwitchTime'. This is done in 'BleApp_Config' function. After the specified time interval, timer stops and enters the callback function where switching of roles takes place. The main point that needs to be highlighted here is that while going into scanning mode, advertising mode should be stopped and vice versa. In advertising, the LED will be turned off. In scanning, the LED glows based on the RSSI. Central Configuration While in Central mode, device scans the presence of other bluetooth devices. Here, we need to check the RSSI value of received signals from those devices. There is a register available in QN9080 where the RSSI can be read after a received signal. RSSI is always negative, so the register stores the 2's compliment of the actual value. Below formula can be used to get the actual value of RSSI:- Actual RSSI = NOT(RSSI) + 1; This formula will give the positive value which is inversely proportional to Signal strength. In the callback function of scanning 'BleApp_ScanningCallback', filtering is applied and following decisions are taken based on filtered value:- Red LED will glow if the filtered value is lesser than a threshold value. Green LED will glow if the filtered value is greater than a threshold value. Hysteresis of 6 counts is taken to nullify the effect of fluctuation. As there is no need to make connections with the available devices, so the function requesting to make connection with the scanned device will be deleted. Peripheral Configuration Advertising interval can be changed as per requirement by making changes in the following macros:- To advertise at a fixed interval, value of minimum and maximum interval should be same. Test Setup Flash the code in two BLE EVK's. Power ON the EVK's. Red LED blinks if the EVK's are closer than a certain distance. Green LED blinks if the distance between the EVK's is greater than a threshold value. During blinking, When the LED is off, it means that the EVK is in advertising mode and when LED is ON(Red/Green), it means that EVK is in scanning mode. Note:- RSSI varies with environment, surrounding etc., so the threshold value of distance may vary with variation in testing condition. Demo code is attached for out of the box testing.
記事全体を表示
I want to share with you the information that I found about Indication and notification. I hope this information help you to understand more about these topics. Indication and notifications are commands that could be send through the attribute(ATT) protocol. So, there are two roles defined at the ATT layer: Client devices access remote resources over a BLE link using the GATT protocol. Usually, the master is also the client but this is not required or mandatory. Server devices have the GATT database, access control methods, and provide resources to the remote client. Usually, the slave is also the server. BLE standard define two ways to transfer data for the server to the client: notification and indication. Maximum data payload size defined by the specification in each message is 20 bytes. Notifications and indications are initiated by the Server but enabled by the Client. Notification don't need acknowledged, so they are faster. Hence, server does not know if the message reach to the client. Indication need acknowledged to communicated. The client sent a confirmation message back to the server, this way server knows that message reached the client. One interesting thing defined by the ATT protocol is that a Server can't send two consecutive indications if the confirmation was not received. In other words, you have to wait for the confirmation of each indication in order to send the next indication. Figure 1. Indication/Notification Nevertheless, server are not able to send indications or notifications at the beginning of the communication. First, client must enable notifications and indications permissions on the server side, so, the server is allowed to send indications or notifications. This procedure involves the client to write the Client Characteristic Configuration Descriptor (CCCD) of the characteristic that will be notified/indicated. In other words, the client may request a notification for a particular characteristic from the server. Once the client enabled the notifications for such characteristic in the server, server can send the value to the client whenever it becomes available. For example, thinking in a heart rate sensor application connecting to Heart Rate smartphone application. Heart Rate Service can notify its Heart Rate Measurement Characteristic.  In this case, the sensor is the server while the smartphone is the client. Once devices are connected, smartphone application must set the notifications permissions of the Heart Rate Measurement Characteristic through its CCCD. Then, when smartphone application(client) set the CCCD withe notifications enabled, Heart Rate Sensor (server) is able to send notifications whenever a heart rate measurement is available. This same procedure is needed if the characteristic has indication properties.  At the end, the client is the one that allow the server to indicate or notify a characteristic. Finally, it is worth to comment that unlike notification, the indication is more reliable, but slower, because the server sends the data but the client must to confirm when data is received.
記事全体を表示
Overview Bluetooth Low Energy offers the ability to broadcast data in format of non-connectable advertising packets while not being in a connection. This GAP Advertisement is widely known as a beacon and is used in today’s IoT applications in different forms. This article will present the current beacon format in our demo application from the KW40Z software package and how to create the most popular beacon formats on the market. The advertising packet format and payload are declared in the gAppAdvertisingData structure from app_config.c. This structure points to an array of AD elements, advScanStruct: static const gapAdStructure_t advScanStruct[] = {   {     .length = NumberOfElements(adData0) + 1,     .adType = gAdFlags_c,     .aData = (void *)adData0   },    {     .length = NumberOfElements(adData1) + 1,     .adType = gAdManufacturerSpecificData_c,     .aData = (void *)adData1   } }; Due to the fact that all beacons use the advertising flags structure and that the advertising PDU is 31 bytes in length (Bluetooth Low Energy v4.1), the maximum payload length is 28 bytes, including length and type for the AD elements. The AD Flags element is declared as it follows: static const uint8_t adData0[1] =  { (gapAdTypeFlags_t)(gLeGeneralDiscoverableMode_c | gBrEdrNotSupported_c) }; The demo application uses a hash function to generate a random UUID for the KW40Z default beacon. This is done in BleApp_Init: void BleApp_Init(void) {     sha1Context_t ctx;         /* Initialize sha buffer with values from SIM_UID */     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[0], SIM_UIDL);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[4], SIM_UIDML);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[8], SIM_UIDMH);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[12], 0);          SHA1_Hash(&ctx, ctx.buffer, 16);         /* Updated UUID value from advertising data with the hashed value */     FLib_MemCpy(&gAppAdvertisingData.aAdStructures[1].aData[3], ctx.hash, 16); } When implementing a constant beacon payload, please bear in mind to disable this code section. KW40Z Default Beacon The KW40Z software implements a proprietary beacon with the maximum ADV payload and uses the following Manufacturer Specific Advertising Data structure of 26 bytes. This is the default implementation of the beacon demo example from the KW40Z Connectivity Software package. static uint8_t adData1[26] = {     /* Company Identifier*/     0xFF, 0x01     /* Beacon Identifier */     0xBC,     /* UUID */                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                   /* A */                     0x00, 0x00,     /* B */                     0x00, 0x00,     /* C */                     0x00, 0x00,     /* RSSI at 1m */            0x1E}; iBeacon iBeacon is a protocol designed by Apple. It uses a 20 byte payload that consists of the following identifying information [1] : To advertise an iBeacon packet, the user needs to change the second AD element, adData1, like below: static uint8_t adData1[25] = {                                0x4C, 0x00,                                   0x02, 0x15,         /* UUID */             0xD9, 0xB9, 0xEC, 0x1F, 0x39, 0x25, 0x43, 0xD0, 0x80, 0xA9, 0x1E, 0x39, 0xD4, 0xCE, 0xA9, 0x5C,         /* Major Version */    0x00, 0x01         /* Minor Version */    0x00, 0x0A,                                0xC5}; AltBeacon AltBeacon is an open specification designed for proximity beacon advertisements [2]. It also uses a Manufacturer Specific Advertising Data structure: To advertise an AltBeacon packet, the user needs to change the second AD element, like below: static uint8_t adData1[26] = {     /* MFG ID*/         0xFF, 0x01,     /* Beacon Code */   0xBE, 0xAC,     /* Beacon ID */     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04,     /* Ref RSSI*/       0xC5,     /* MFG RSVD*/       0x00}; Eddystone™ Eddystone™ is an open Bluetooth® Smart beacon format from Google [3]. It offers three data type packets: Eddystone™-UID Eddystone™-URL Eddystone™-TLM Eddystone™ uses two advertising structures: Complete List of 16-bit Service UUIDs structure, which contains the Eddystone Service UUID (0xFEAA). Service Data structure, which also contains the Eddystone™ Service UUID (0xFEAA). Thus, advScanStruct will now have 3 elements: static const gapAdStructure_t advScanStruct[] = {   {     .length = NumberOfElements(adData0) + 1,     .adType = gAdFlags_c,     .aData = (void *)adData0   },    {     .length = NumberOfElements(adData1) + 1,     .adType = gAdComplete16bitServiceList_c,     .aData = (void *)adData1   },   {     .length = NumberOfElements(adData2) + 1,     .adType = gAdServiceData16bit_c,     .aData = (void *)adData2   } }; The complete List of 16-bit Service UUIDs element will look like: static const uint8_t adData1[2] =  { 0xAA, 0xFE }; Eddystone™-UID Eddystone™-UID broadcasts a unique 16-bit Beacon ID to identify a particular device in a group. The Service Data block has the following structure: To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static uint8_t adData2[22] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x00,     /* Ranging Data */  0xEE,     /* Namespace */     0x8B, 0x0C, 0xA7, 0x50, 0x09, 0x54, 0x77, 0xCB, 0x3E, 0x77,     /* Instance */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,     /* RFU */           0x00, 0x00}; Eddystone™-URL Eddystone™-URL broadcasts a compressed URL. The Service Data block has the following structure: In this example, we will implement a beacon which will advertise NXP’s webpage, http://www.nxp.com. To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static const uint8_t adData2[9] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x10,     /* TX Power */      0xEE,     /* URL scheme */    0x00,     /* Encode URL */    'n', 'x, 'p', 0x07}; Eddystone™-TLM Eddystone™-TLM broadcasts telemetry data about the beacon device operation. The Service Data block has the following structure: To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static uint8_t adData2[16] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x20,     /* TLM Version */   0x00,     /* VBATT */        0x00, 0x00,     /* TEMP */         0x00, 0x00,     /* ADV_CNT */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00,     /* SEC_CNT */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
記事全体を表示
View the Webinar Recording
記事全体を表示
This Document describes the additional changes needed for JN-AN-1229 ZigBee PRO Application Template for ZigBee version 1002 to be able to compile correctly with the latest update SDK JN-SW-4170 Version 1745 and JN-SW-4270 Version 1746. Note:  These modifications can be also found in the JN516x ZigBee 3.0 SDK Release Notes v1745 (Chapter 4.3 Modifications Required) Tool modifications The .zpscfg file contains all the information available of the setup of the ZigBee network, this file it’s located in C:\...\...\workspace\ JN-AN-1229\Common The first step is to add the MAC Interface List to The ZigBee devices (Co-ordinator, Router, and Sleeping End Device) in the .zpscfg file. Then, add the MAC Interface selecting the New Child option. In the Properties tab, the Co-ordinator and the Router should have the Router Allowed option set to True. Stack modifications The new stack has support for better throughput and automatic buffering of data packets during route discovery. This requires the addition of a new queue in the application. Open the app_common.h file which it’s located in the Common folder. This queue should be tied to the stack definition: extern PUBLIC tszQueue zps_msgMcpsDcfm; After that, open the app_router.c and app_sleeping_enddevice.c. The ZPS_tsAplAib structure has been changed, so, the vStartup function should be modified Old version /* Set channel to scan and start stack */ ZPS_psAplAibGetAib()->apsChannelMask = 1 << u8Channel; Update needed /* Set channel to scan and start stack */ ZPS_psAplAibGetAib()->pau32ApsChannelMask[0] = 1 << u8Channel; Add the next code to the app_start.c(Coordinator and Router) and app_start_SED.c(Sleeping End Device) The buffer of the Router device should be modified. The size of the queue is defined as: #define MCPS_DCFM_QUEUE_SIZE 5 The storage of the queue must be defined: PRIVATE MAC_tsMcpsVsCfmData asMacMcpsDcfm[MCPS_DCFM_QUEUE_SIZE]; In the APP_vInitResources function an additional queue must be added: ZQ_vQueueCreate(&zps_msgMcpsDcfm, MCPS_DCFM_QUEUE_SIZE,  sizeof(MAC_tsMcpsVsCfmData),(uint8*)asMacMcpsDcfm);  
記事全体を表示