ハイ
フラッシュメモリを動的に保護したり保護解除したりする必要があります。
SO、MPU とフラッシュ保護レジスタ、AIPS について勉強しました。
MPU およびフラッシュ保護レジスタは解決できません。
また、AIPS(ペリフェラルアクセス保護)の説明は、RM で使用するには不十分です。
OPACR の wp ビットは関連していると思います。
しかし、各 wp ビットがどこを示しているのかわかりません。
AIPSの使い方を詳しく教えていただけますか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
フィリップ
こんにちは@minsky 、
新しいThreadを作成していただけますか?
こんにちは。周辺機器のアクセス制御では、どのレジスタとどのスロットにあるかをどのように決定するのでしょうか?
こんにちは、フィリップ。
「X」は、S32K1 派生製品にペリフェラル アクセス制御が存在することを意味します。
FTFC の周辺アクセス制御は、OPACRA のスロット 0 にあります。
要件によって異なりますが、FTFCレジスタを書き込みから保護する場合は、OPACRA[WP0] = 1を設定します。
よろしくお願いいたします。
ダニエル
こんにちは、ダニエル
kmh48301_0-1643929795415.png
「x」は何を意味していますか?
どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか?
: FTFC を書き込み禁止にしたいです。
SO OPACR Slot1 が該当します。
でもどうやってCAN?
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
フィリップ
こんにちは、フィリップ。
どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか?
RM に添付されているS32K1xx_Mamory_Map.xlsxを参照してください。
danielmartynek_0-1643893300395.png
danielmartynek_1-1643893329578.png
danielmartynek_3-1643893452245.png
よろしくお願いいたします。
ダニエル