Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 和 MEM_43_INFLS/C40_Ip RTD 你好呀。 我们使用 MEM_43_INFLS 和 C40_Ip rtd 实现 SM1.FLASH.AI_SELFCHECK 安全机制。这是正确的实施方式吗?我想问您是否有可用的示例代码。 我们有两个问题: 1.-阵列完整性检查进入 HardFault(指令总线错误)。看来 AI 的功能必须分配在 RAM 部分中。我们如何配置模块 Mem_43_INFLS 和 C40_Ip 来分配 RAM 中的功能?   2.- 我们如何离线计算 Flash 的 MISR?我正在阅读手册,但二进制文件的 MISR 计算并不清楚,我想必须下载一个工具,但并不清楚。 谢谢!  
View full article
Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hi, i'm trying to follow UG10045.pdf - Starting development with TapLinx iOS SDK. Below is excerpt from that guide: 3.4 Implementing the delegate method for APDU communication To communicate with the TapLinx iOS Library and the Tag (or Card), a delegate method which is created inside the MIFAREApduHandler must be implemented in your class. Below is the delegate method. However i do not understand where i should implement that TapLinxApduHandlerProtocol, on what class? Where/how should i pass my class to something in Taplinx SDK to indicate where i implemented that hander? Is there a ios sample app like for Android? It would be very helpful. In case there is no such app, could someone share a code sample with full sdk initialization on ios? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Since your problem involves the level of code debugging, we do not have such a test environment as yours, so your problem needs to be debugged by you, say sorry for that. Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK hi @KaiLi  - unfortunately there is only swiftsourceinfo file inside Project folder and it is of no use to me. When i add libTapLinxLibrary.a to xcode app project (and set up search paths) during compilation i get error: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/SampleTaplinxApp/ContentView.swift:9:8 Compiled module was created by a different version of the compiler '5.10.0.13'; rebuild 'TapLinxLibrary' and try again: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/TapLinxLibrary2/TapLinxLibrary.swiftmodule/arm64-apple-ios.swiftmodule\ Could you hint me at what to do? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK thanks, i will give it a try and let you know Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Unfortunately, there is not the dedicated sample for ios, but I think there should be something in SDK could refer to, like sdk_TapLinx_Library_iOS\TapLinxv1.0.1\TapLinxiOSSDK\TapLinxiOSSDK\TapLinxLibrary\TapLinxLibrary.swiftmodule\Project. Please try it.
View full article
imx8MP swupdateのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) 私の環境は、以下の通りです。 i.MX Linux Yocto Project BSP 6.1.22_2.0.0 リリース NXP i.MX 8MPlus EVK (imx8mpevk) imx8MP で swupdate を使用するには、SWUpdate OTA i.MX8MM EVK_rev3.pdf を参照してください。 「画像組み立て」の内容には、以下の内容があります。 06-imx-image-multimedia --> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mmevk.ext4 bitbake の出力に ext4 形式の画像はありません。(wic.zst と tar.zst があります) ext4形式の画像を取得するにはどうすればよいですか?あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? ブートROM|ブート|フラッシュ Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご指摘のドキュメントによると、ext4を作成できるようです。 最初からドキュメントがあれば難しくはなかったのですが、グーグルで得られる断片的な知識には限界がありました。 ありがとうございます。 Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ドキュメントを参照できます Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご返信ありがとうございます 以下を作りました。 06-IMX-イメージ-マルチメディア -> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.wic.zst そして、readme.txtの内容に合わせ、以下を実行しました。 切り捨てる -S 3000M 06-IMX-イメージ-マルチメディア e2fsck -f 06-imx-image-multimedia resize2fs 06-imx-image-multimedia その後、以下のようなエラーが発生します。 e2fsck 1.45.5 (2020 年 1 月 7 日) ext2fs_open2:スーパーブロックの魔法の数字が悪い e2fsck:スーパーブロックが無効です。バックアップブロックを試みています... e2fsck: 06-imx-image-multimedia を開こうとしているときに、スーパーブロックに不正なマジックナンバーが表示されます スーパーブロックを読み取れなかったか、有効な ext2/ext3/ext4 を記述していません ファイルシステム。デバイスが有効で、実際に ext2/ext3/ext4 が含まれている場合 ファイルシステム (スワップや UFS などではない)、次にスーパーブロック が破損している場合は、別のスーパーブロックを指定して e2fsck を実行してみてください。 e2fsck -b 8193 又は e2fsck -b 32768 どうすればよいですか? Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? はい、お使いいただけます、問題ありません。
View full article
EB:如何在EB中设置优先级分组? 当我在平台模块中使能Isr的时候,发现最大优先级只能到15,如果优先级设置的大于15的话,EB就会报优先级超出范围的错误。我怎样才能将优先级设置为大于 15?我想知道是否可以在EB中设置优先级组。 这里我使用s32k344和RTD 4.0.0.0
View full article
新手该使用哪个 IDE? 当为 iMXRT1010 或 iMXRT1064 板启动新项目时,哪个 IDE 最适合新手? 这是 MCUXpress 还是 VSCode(带有 MCUXpress 用于 VSCode 扩展)。 或者它们是一样的?我尝试了一段时间来找出答案,但仍然不确定。 MCUXpress for VSCode 是否基于 Zephyr? 对于新手来说 Zephyr 是否更容易学习? 与 Zephyr 相比,MCUXpress 是否对外设提供更好的支持? 我不介意学习新的环境。但我不想在学习了几个小时之后才发现我需要学习不同的课程。 回复:新手应该使用哪个 IDE? 非常感谢 Diego 的详细回答!我现在终于明白了其中的区别。 在我看来,VSCode 路线是一种新的工作方式。MCUXpresso SDK 会在未来 10 年左右继续存在吗?那么使用 MCUXpresso SDK 启动新项目仍然明智吗?
View full article
MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録します NXP が提供する BSP 40 を使用して Linux を実行している S32G-VNP-EVB3 ボードがあります。LinuxカーネルのEDACシステムを有効にしてsbesとdbesを監視しましたが、ファイルシステムに表示されません。このボードでEDACが実際に有効になっているのかどうか疑問に思いますか?使用可能なメモリの量は、そうであることを示しているようです。ただし、デバイスツリーで再確認するメモリノードが見つかりませんでした。私が確認する方法はありますか? ここにedacの情報が見られることを期待してください、 /sys/devices/system/edac/mc # ls power subsystem uevent システムメモリ、 /sys/devices/system/edac/mc # cat /proc/meminfo MemTotal: 3500312 kB MemFree: 3442776 kB MemAvailable: 3442020 kB Buffers: 1724 kB Cached: 9168 kB SwapCached: 0 kB Active: 7532 kB Inactive: 3924 kB Active(anon): 64 kB Inactive(anon): 640 kB Active(file): 7468 kB Inactive(file): 3284 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 24 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 724 kB Mapped: 2116 kB Shmem: 60 kB KReclaimable: 25168 kB Slab: 33908 kB SReclaimable: 25168 kB SUnreclaim: 8740 kB KernelStack: 1376 kB PageTables: 192 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1750156 kB Committed_AS: 2520 kB VmallocTotal: 259653632 kB VmallocUsed: 1872 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 656 kB CmaTotal: 262144 kB CmaFree: 260576 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB Hugetlb: 0 kB Re: MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録する これは、このボードがインラインドラムを使用しているため、スクラバーがMCからの結果を難読化しているため、ARMがこの情報にアクセスできないためですか?
View full article
リンカが noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのはなぜですか。 ここでは、リンカが存在しない crt0.o の暗号化を試みていることを示すログ ファイルの一部を示します。オブジェクト: 建物対象:DiagnosticsTest_CM7.elf 起動時:標準S32DS Cリンカ arm-none-eabi-gcc -o "DiagnosticsTest_CM7.elf" "@DiagnosticsTest_CM7.args" c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。crt0.o が見つかりません:該当するファイルやディレクトリはありません c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。-LC が見つかりません collect2.exe:エラー: ld が 1 つの終了ステータスを返しました make: *** [makefile:76: DiagnosticsTest_CM7.elf] エラー 1 "make -j12 TOOLCHAIN=linaro" が終了コード 2 で終了しました。ビルドが不完全である可能性があります。 明らかに調整が必要なS32DSツールオプションに案内してください。 ところで、私はまた、オプションの-lcがツールで設定される場所を見ていません Re: なぜリンカは noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのですか? ところで、2023年11月頃、私はNXP SWチームのメンバーと、この診断コードの将来について話し合いました。その時点では、すでにコンパイルされていませんでした。そして、NXPチームは知っていました。では、どうやってコンパイルしたのでしょう。とにかく。。。問題は、S32DSで適切なコンパイラを選択して再度コンパイルするにはどうすればよいかだと思います。
View full article
Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settings We are looking to include multiple MIMXRT105x chips along with other devices in a 5 pin JTAG chain (TMS, TCK, TDI, TDO and nTRST). We have found AN4826, AN12419 and the MCU-LINK-PRO UM11673-2940346 documents. Are there any other application notes or other documentation that could contain useful guidelines and instructions for PCB layout and how to write an appropriate custom MCU-LINK-PRO connection scripts. Thank you for your help, Richard Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Thank you for you help Sam. +1 My take away is that there is no additional NXP documentation to find detailed NCU-LINK-Pro configuration comparable to e.g. Segger's more expensive debug probe and it's documentation; no worries and thank you once again. Best regards, Richard  Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Hi @RidiculousRichard  Thanks for your questions, it seems you want to know how to find dedicated documentaion about JTAG or MCU-LINK-pro for program or debug when you use MIMXRT105X, e.g useful guidelines and instructions for PCB layout. There are some comments from my side, please help clarify more if my understanding is wrong. 1. MIMXRT1050 EVKB Board Hardware User’s Guide to find JTAG connetor (J21 is a standard 20-pin/2.54 mm Box Header Connector for JTAG) 2. MIMXRT1050-EVK Design Resouces to download the schematics, layout files, and gerber files (including Silkscreen) for layout reference 3. AN4826 published by 2014 is still good guidelines for Schematic and PCB Layout, also please refer MCU-LINK-Pro User Manual to find more details, or other from MCU-LINK-Pro Documentation, it works well with our MCUXpresso or 3rd part IDE. Have a nice day. Sam Hi @Masmiseim  Thanks for your information and input. Have a nice day, Sam Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Thank you for the link and good experience report. +1 I'm hoping someone who knows of MCUXpresso & MCU-LINK-Pro configuration documents will post some links to them. Re: Are there any guidelines for multiple chained MIMXRT105x JTAG PCB layout and MCU-LINK-Pro settin Hello, We did this with the 1170. The whole thing was very unspectacular and runs without any problems. If you want to achieve good performance, you should just follow the usual layout rules. Microchip has also created a nice summary on chaining: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-73C92233-8EC5-497C-92C3-D52ED257761E-en-US-1/index.html?GUID-31B03AFD-1033-4EF9-A937-872192990AE9 How you have to adapt the connect script depends on the development environment you are using. In principle, you only have to configure the bits before and after the device to be addressed, in each case for the instruction and data register. Unfortunately, I cannot say how this works with MCUXpresso. We use Rowley Crossworks, which makes this very easy. Regards
View full article
S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error I have being trying to install the plugin S32K1xx Develpoment package and S32SDK S32K1XX RTM v4.0.1 in S32 Design Studio v3.5 but always getting the below error. Here is the error details: An error occurred while installing the items session context was:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64 1.0.0.202010271245, action=com.nxp.s32ds.ext.rcp.p2.core.actions.InstallAction). Error Error unzipping C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\p2\org.eclipse.equinox.p2.core\cache\binary\com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64_1.0.0.202010271245: invalid entry size (expected 0 but got 6975327 bytes)  Also when I completed this installation I was not able to see any of the development packages, so i added offline packages. But still this error is not  S32 SDK for S32K1 Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error So finally I have found that there are alot of restrictions on my company laptop which restrict alot of installation even thought the S32DS installer says its installed everthing properly. So the solution was to i had to update the S32DS using offline method which also had error but worked after few work around onto our firewall. Also this RTM 4.0.1 is not going to work in S32DS V3.5 because moving forward RTD will be used, so this RTM will not be supported and update for V3.5. Got the RTD V2.0.0 working and now moving forward into the project. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Which Package are you trying to install? Let me know so I can test it from my side. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error I have S32DS v3.4 and the SDK there are working fine, but the problem is the project i'm upgrading is for ISO26262 and the SDK for that are only compatible with V3.5. I tried adding them to the v3.4 but it gives error and is not visible. So i have no other option than to try and get V3.5 working so that the team can work using th SDK for function safety.  I have also tried to uninstall and install the V3.5 several time i have told my IT to give me full access for the installation process  still there is blocking and the SDK are never downloaded. I have to somehow get it working.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Sorry for all the problems, noting that you are facing several problems with the installation of packages, I can recommend working on the newest versions of the SDKs in the S32DS v3.4. Another thing you can try is to uninstall S32DS 3.5 and try installing the corresponding packages again. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Yes, i have all the sites added here in the list  Here is the list i have added in the Available software list. Now when i open the extension and update page the error log shows that the files cannot be accessed. As shown below. Also when i try to open the site on the web browser it shows that page not found 404 for almost all the websites giving error. So when i tell that IT team to unblock they suggest to check if the site is accessible from browser which it does like it open a page. Here is the example of 2 site i tried to access externally, So when they check it opens a page so they cannot figure it what is getting blocked. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  I am attaching an image of the available software sites that reach the content for S32DS 3.5. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Yes , i contacted my IT team for this also and they are saying they do not see any block for nxp site they have even added few nxp websites that we found in the error log. My IT team told that if you NXP team can give a list of sites that needs to be bypassed they can do that for me.  But yes i can loop in my IT team and get this sorted can you tell me the process of doing that, do i need to create a ticket for that.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  As S32DS is having problems downloading some items, it looks to have a connection problem with some update sites. A possible cause of this situation could be a firewall issue or also could be caused by your company's IT/Network policy. Please help us contact your local IT to verify if this is the reason for this situation. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Tried to update the S32 DS using the Install New software Option but there also i'm getting error as below.  Tried installing Update 2 ,3 and 6 all are failing the same way. After the error the installation in terminated.  I want to install S32k1xx RTM and few SDK regarding Function Safety ISO26262 which are only supported for v3.5. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Could you please share your installation details? In the meantime, please install any S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Update from version 4 onwards.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @VaneB , I did see these post it says to use a offline installer. I'm using that offline packages only since the sdk was not available during the start only. I was able to install the S32DSK1xx Development package using the offline package but not the RTM 4.0.1 is there any compatibility issue with RTM 4.0.1 and s32DS v3.5 since the same RTM v4.0.1. Also i have not updated the S32DS v3.5 its the base version i can see there are 12 updates to it i have not installed that Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Similar situations have been discussed in several threads, try the workarounds provided in the links I am attaching, and if the problem persists let me know.  'Installing software' has encountered a problem. S32K DS update problem Extensions and Updates not working correctly B.R. VaneB
View full article
S32K312的重置原因 你好呀。 我们在现场测试中使用 S32K312 芯片。 没想到,测试过程中芯片竟然重置了好几次。 到目前为止,我们读到的重置原因是 15 和 30。但我们无法弄清楚到底发生了什么,我们渴望解决意外重置问题。 15:MCU_F_EXR_重置 我们知道,检测到 RESET_B 上的下降沿可能会导致外部复位。这可能是原因之一,但我们尚未看到任何迹象。 还有其他原因会导致 MCU_F_EXR_RESET 吗? 30:MCU_多次复位_原因 注释为<除“开机事件”外,还记录了多个重置事件>。 你能进一步解释一下吗? 谢谢。 #重置原因
View full article
i.MX系列处理器库存相关 大家好, 我目前正在从事一个需要大量 i.MX 系列处理器的项目。不幸的是,我在获取必要的库存方面遇到了一些困难。虽然我知道 NXP 不直接销售这些处理器而是通过授权分销商销售,但我发现这些分销商网站上的库存非常有限。 我将非常感谢有关如何批量获取 i.MX 系列处理器的任何建议或意见。 回复:i.MX系列处理器库存相关 我正在寻找 i.MX93 处理器 (MIMX9352CVVXMAB) 谢谢 回复:i.MX系列处理器库存相关 i.MX系列处理器具体型号是什么?告诉我,以便论坛管理员能够帮助您
View full article
Override a wks.in partition file I have an imx8mp board. I created a custom image based on the imx-image-core. The image uses the `imx-imx-boot-bootpart.wks.in` partition file to set the drive. I modified it to add a home partition. However I would like to create my own wks.in file since I don't have control over the `imx-imx-boot-bootpart.wks.in` file. For .bb files you can fo .bbappend. How do you do it for wks.in files? I tried adding this "WKS_FILE="imx-image-custom-imx8mp.wks.in" to the imx-image-custom.bb file but no luck i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Yocto Project Re: Override a wks.in partition file @jimmychanI followed your suggestion but I still wasn't able to make it work. I ended up using "WKS_FILES="imx-image-custom-imx8mp.wks.in". That extra "S" made the difference. Re: Override a wks.in partition file FYI. https://stackoverflow.com/questions/64049094/override-wks-file-for-sd-partition-layout
View full article
EQOS を使用した IMX8MP シングルイーサネット eqos ethernetは、単一のイーサネットではご利用いただけません。 私たちのボードは、imx8mp-evkをベースにしたカスタムボードです。 eqos シングルイーサネット上の imx8mp-evk とは異なるカスタムボード。 私の理解では、fecを使用する必要がない場合は、status = "disabled"を設定するだけです。imx8mp-evk.dts で。 問題は、fecを無効にしてeqosポートのみを使用したときに、「EQOS_DMA_MODE_SWR stuckFAILED:-110」というエラーが表示された場合です。 しかし、fec status = "okay";私たちのボードにFEC PHYチップがなくても、ケースは問題ありませんでした。 その理由を教えてください。 私は何かが間違っていますか? &fec { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>; phy-mode = "rgmii-id"; phy-handle = <&ethphy1>; fsl,magic-packet; // status = "okay"; status = "disabled"; //Not use mdio { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; ethphy1: ethernet-phy@1 { compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; reg = <1>; eee-broken-1000t; }; }; }; uboot ログ Uブート 2022.04-dirty(2024年7月26日 - 10:20:19 +0900) CPU: i.MX8MP[6] rev1.1 1800 MHz (1200 MHzで動作) CPU:商用温度グレード(0C〜95C)、45°C リセット原因: POR モデル:NXP i.MX 8M Plusベースのカスタムボード DRAM: 4 GiB コア:81デバイス、24uclass、デバイスツリー:セパレート MMC:FSL_SDHC:0 どこからともなく環境を読み込んでいます...わかりました [*]-Video Link 0が出力デバイスが見つかりません プローブ ビデオ デバイスが失敗しました、RET -19 [0] 液晶controller@32e80000、ビデオ 出力デバイスが見つからない プローブ ビデオ デバイスが失敗しました、RET -19 で:シリアル アウト:シリアル エラー:シリアル SEC0: RNG がインスタンス化されました ビルド情報: - ATF 8dbe286 (英語版) MMC デバイス 1 が見つかりません スロット 1 に MMC デバイスがない USBブートを検出します。fastbootモードに入ります! 網: 警告:ランダムなMACアドレスを使用するethernet@30bf0000(eth1)-0a:ad:b2:b1:75:bd eth1: ethernet@30bf0000 [プライム] ファストブーツ:ノーマル mfgtoolsのUSBからの起動 警告 - mfgtools のデフォルト環境を使用してください 、デフォルト環境を使用 Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;iminfo ${initrd_addr}の場合;次に、テスト ${tee} = はいの場合。それからbootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};そうでなければ、ブーティ ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};fi;else echo "fastboot を実行してください...";ファストブート 0;fi; 自動起動を停止するには、任意のキーを押します:0 ## 43800000 で画像を確認しています ... 画像形式不明! fastboot を実行し... u-boot = >環境変数セットipaddr 192.168.xx.xx u-boot = > env set netmask 255.255.0.0 u-boot = > ping 192.168.xx.xx スタックEQOS_DMA_MODE_SWR失敗: -110 Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット はい、dts の処理は変更されています。lf_では、NXP ubootを使用しているようです。私はメインラインにいます。とにかく、私の構成にはCONFIG_FEC_MXC = yが設定されておらず、dtsで有効になっていません。しかし、まあ、あなたは解決策を見つけます、それは大丈夫です!よろしくお願いします、そしてさらに頑張ってください。 Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット lf_v2024.04 U-Boot の場合、FEC ステータス設定については lf_v2022.04 の結果とそれほど変わりません。 まだ set fes status="okay" が必要です。 ご助言ありがとうございます。 Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット 私はu-bootブランチlf_v2022.04(デフォルト)を使用しました。 lf_v2024.04を使ってみます。 lf_v2024.04 DTSファイルはlf_v2022.04 DTSファイルと大きく異なります。 後でfec "status = disabled"を設定しようとすると、後で報告します。 Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット そのFECインターフェースを有効にする必要がないことは確かです。しかし、そのためには、少なくともこの古い2204バージョンでは、ボードファイルを変更する必要があります。これのinitは、実際の理由もなくそこに結合されていることを読むことができます。どのubootバージョン(メインライン、nxp、バージョン)を使用していますか?新しいものを選ぶ方が良いです、qosドライバーには多くの変更があります...しかし、このトリックがあなたの問題を解決するなら、それも大丈夫です。 Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット s_arendtさん、 ユースケースがない場合から理由を教えてください。 私は、そのエラーもfecが無効にされていることから来ていると思います。 したがって、fec set status = "okay"が必要です。FECを使用しなくても。 しかし、私たちのカスタムボードであるこれらのFECポートは接続されていないため、pinctrlの世話をする必要があります。 これらのポートがfecポートに対してアクティブになると、入力端子によるトラブルが発生する場合があります。 そこで、pinctrl-0を使用せずに以下の簡単な設定を行うことにしました。   // Dummy settings for activate eqos &fec { pinctrl-names = "default"; phy-mode = "rgmii-id"; status = "okay"; }; この場合、U-Boot Pingは次のように言いました。(FEC1のPHYを取得できませんでした:addr 1) u-boot = > ping 192.168.xx.xx FEC1 の PHY を取得できませんでした: addr 1 ethernet@30bf0000 PHY 自動ネゴシエーションが完了するのを待っています.......完成です ethernet@30bf0000デバイスの使用 ホスト 192.168.xx.xx は動作しています Re: eqos を使用した imx8mp シングルイーサネット 古いバージョンのUbootとEQOSにはいくつかの問題があります。開発者がそれを単一のイーサネットとして機能させるのは、単にユースケースがなかったのだと思います。新しいUbootバージョンをチェックアウトするのが最善です。そこでは物事が良くなります。また、ubootメーリングリストにアドレスを設定することもできます。
View full article
FreeMaster S32k358问题 我正在尝试在 S32K358 微控制器上设置 FreeMASTER,但遇到了 UART 连接问题。我通过使用 Termite 进行测试,验证了 UART 在微控制器上是否正常工作,如下面的屏幕截图所示。 但是,当我配置 FreeMASTER 时,安装程序执行没有错误。但是当我打开FreeMASTER时,它显示一条错误消息,指出它无法连接到UART,如下图所示。 你能帮我解决这个问题吗?此外,如果可能的话,您能否提供设置基本 FreeMASTER 配置的详细步骤?我按照此链接中提到的说明进行操作:如何在 S32K3 RTD 0.9.0 中使用 FreeMASTER SDKs ,但仍然遇到下面显示的问题。 非常感谢您的帮助。 回复:FreeMaster S32k358问题 感谢您提供更新的版本信息。我以正常模式配置了 LPUART,并使用此版本成功将其与 FreeMaster 集成。虽然示例代码没有按预期工作(我不确定为什么),但问题已经解决,现在一切都可以通过更新的驱动程序正常运行。谢谢
View full article
LPC55S69 USB问题 问候! 对于医疗设备项目,我们正在使用 LPC55S69,我无法从用户手册或硬件设计手册中找到有关以下问题的信息,因此,如果您能提供帮助,我将非常感激: 1. USB0 和 USB1 PHY 是否已经包含串联终端电阻(90 欧姆要求)以及用于电速度信号传输或检测的上拉/下拉电阻? 2. 如果使用 24 Mhz 的外部晶体作为 MCU 的时钟源,那么 USB0 和 USB1 是否也会使用它来获取其时钟?换句话说,无晶溶液不再相关,对吗? 3. 如果 USB1 被用作主机控制器,是否有办法强制它仅在 FS/LS 控制器上运行;换句话说,主机控制器应该拒绝任何连接到它的 HS 设备 提前致谢! 曼努埃拉 回复:LPC55S69 USB问题 你好,Pavel,谢谢你的及时回复。祝您周末愉快! 回复:LPC55S69 USB问题 您好,我可以更详细地回答您的问题。 第一个问题与 USB 规范中关于 90 欧姆差分阻抗的规定有关。我们串联使用 33 欧姆电阻,因为阻抗包括 USB 收发器的阻抗。USB 收发器的阻抗低于 USB 规范的要求,因此需要 33 Ω 电阻器来使设备阻抗在所需的规范限制范围内。请检查 EVK 的原理图作为参考。 2. 全速 USB 上的主机操作和高速 USB 上的主机/设备操作都需要晶振。需要适当的时钟配置来确保您选择正确的时钟源和衍生时钟。可以使用 MCUXpresso 时钟配置工具来简化此操作。 3. 对于主机操作,由于 IP 规格限制,当两端都具有 HS 功能时,没有设置可以将 USB1 限制为全速。如果适用的话,我建议使用 USB0。其他可能的解决方案可能包括在 USB1 中添加全速 USB 集线器 IC,从而有效地将速度限制为全速。对于 USB1 上的设备操作,有一个 FORCE FS 字段可以作为全速设备运行。 此致, 帕维尔 回复:LPC55S69 USB问题 您好,我查看了您的问题,并查看了参考手册和数据表,但没有找到足够的信息,我会向内部工程师询问。 此致, 帕维尔 回复:LPC55S69 USB问题 您好,我叫 Pavel,我将支持您的案例,让我获取有关 USB 的更多信息,当我有更多详细信息时,我会与您联系。 此致, 帕维尔
View full article
LS1046 启动卡在 BL2,DDR 初始化失败 我们有一块带有 DDR4 的定制 LS1046 主板。我已经映射了 DQ 线路并成功通过了 CodeWarrior DDR 验证,并在禁用 ECC 的情况下通过了操作 DDR 测试,速度为 1300 MT/s。我安装了 4 x 1Gb x 16 DDR4 设备。 我已经采取了 ddr_init1.c输出并将其应用于我的 atf 版本 lf-5.10.52-2.1.0。 BL2 无法从 SD 卡启动(DDR 初始化失败)。如果我使用 Codewarrior 的 ddr_raw_timing 结构(无 CONFIG_STATIC_DDR),我会得到: 信息:已应用勘误表 A008850 早期阶段的 SoC 解决方法 信息:已应用勘误表 A010539 的 SoC 解决方法 信息:RCW BOOT SRC 是 SD/EMMC 信息:已应用 DDR 勘误表 A008511 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR 勘误表 A009803 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR 勘误表 A009942 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR Errata A010165 的 SoC 解决方法 信息:时间基准 0 毫秒 注意:已修复主板上的 DDR 信息:解析 SPD 后的时间 4 毫秒 错误:板参数不匹配。 错误:匹配板时序失败。 错误:DDR Clk:MCLK 周期为 481 ps。 错误:DDR Clk 的速度比 DIMM 所能支持的速度快。 错误:mclk 481 无效 错误:cas延迟太大42 错误:计算 DDR 寄存器失败 错误:计算寄存器错误 错误:DDR 初始化失败。 信息:已应用勘误表 A008850 后阶段的 SoC 解决方法 信息:RCW BOOT SRC 是 SD/EMMC 信息:esdhc_emmc_init 信息:卡检测成功 信息:初始化完成: 注意:platform_def.h 中定义的 DRAM0 大小不正确 错误:mmap_add_region_check() 失败。错误 -22 错误:mmap_add_region_check() 失败。错误 -22 注意:BL2:v2.4(发布):lf-5.10.52-2.1.0-rc2-0-gbb4957067-dirty 通知:BL2:建造时间:2025年1月16日 14:21:46 信息:配置 TrustZone 控制器 信息:BL2:正在进行平台设置 信息:BL2:正在加载图像 ID 3 信息:sd-mmc 读取完成。 如果我定义 CONFIG_STATIC_DDR 并使用 Codewarrior 中的 static_1300 结构,我会得到: 信息:已应用勘误表 A008850 早期阶段的 SoC 解决方法 信息:已应用勘误表 A010539 的 SoC 解决方法 信息:RCW BOOT SRC 是 SD/EMMC 信息:已应用 DDR 勘误表 A008511 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR 勘误表 A009803 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR 勘误表 A009942 的 SoC 解决方法 信息:已应用 DDR Errata A010165 的 SoC 解决方法 信息:编程控制器之前的时间 0 毫秒 警告:警告:未设置最佳 CPO 值。 错误:发现训练错误:0x3000 错误:错误:等待 D_INIT 超时。 错误:写入 DDR 寄存器失败 错误:编程 DDRC 错误 错误:DDR 初始化失败。 信息:已应用勘误表 A008850 后阶段的 SoC 解决方法 信息:RCW BOOT SRC 是 SD/EMMC 信息:esdhc_emmc_init 信息:卡检测成功 信息:初始化完成: 注意:platform_def.h 中定义的 DRAM0 大小不正确 错误:mmap_add_region_check() 失败。错误 -22 错误:mmap_add_region_check() 失败。错误 -22 注意:BL2:v2.4(发布):lf-5.10.52-2.1.0-rc2-0-gbb4957067-dirty 通知:BL2:建造时间:2025年1月16日 14:52:12 信息:配置 TrustZone 控制器 信息:BL2:正在进行平台设置 信息:BL2:正在加载图像 ID 3 信息:sd-mmc 读取完成。 我可以在示波器上看到 650MHz 的 DDR 时钟。我对 DQ 地图相当有信心,因为我已经仔细检查过,并且 DDR 验证已经通过。 有人知道我下一步该做什么吗? 谢谢! 回复:LS1046 启动卡在 BL2,DDR 初始化失败 是的, CodeWarrior 从运行板获取 DQ 映射。 回复:LS1046 启动卡在 BL2,DDR 初始化失败 当我这样做时,所有属性都应该匹配,例如CodeWarrior 是否从运行板获取 DQ 映射? 例如,我看到 DQ 映射中存在很多差异。 回复:LS1046 启动卡在 BL2,DDR 初始化失败 请在目标板上启动ATF,然后将CodeWarrior连接到目标板,使用“从目标”方法创建QCVS DDR项目,然后检查生成的DDR控制器配置参数是否与您在ATF源代码中提供的相同。
View full article
最近デバッグが失敗した(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) 最近、独自のPCBでLPC11U68を デバッグすることに失敗しました 。症状は、プログラムをダウンロードして実行できるが、ブレークポイントによって中断が発生しなくなることです。シングルステップ、ステップリターン、ステップオーバーなどの「実行」コマンドの多くは効果がありません。実行(ショートカットキーf8)は正常に機能します。一時停止アイコンは正常に機能します。 これまでに、1)ターゲットのPCBを変更しましたLPC11U68、2)LPC-Link2インターフェースを変更しました、3)MCUXpressoを再起動しました、4)ホストコンピューターを再起動しました。 どんな提案でもいただければ幸いです。 jドラム コアとメモリ Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。 デバッガーは、最初の (そして唯一の) エラー以来、正常に動作しています。すでに述べたように、 修正 は コンソールからgdbデバッガを使用することでした。 IDEデバッガがロックアップした理由(設定されたブレークポイントに到達しなかったり、1ステップも実行しなかったりする)については、まだ答えがありません。再起動、再コンパイル、または再起動を行っても問題は解決しませんでした。そのインシデントの間、プログラムはまだ正常に実行されており、一時停止することができましたが、IDE タイプのデバッグは可能ではありませんでした。 2週間後に解決済みボタンを設定しています。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) ありがとうございました@Pavel_Hernandez  LPCopenを MCUXpresso IDE v11.8.0 [ビルド 1165] [2023-07-26]。MCU と SDK は LPC11U68 には適用されません。 gdb を使用してデバッガーを再び機能させたため、ブレークポイントは以前と同様に設定できます。チップは最大3つのブレークポイントを受け入れます。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは、プロジェクトをクリーンアップし、更新して再度ビルドすることをお勧めします。私の側でこれをリプレイする方法はありますか?使用しているMCUは何ですか? IDEのバージョンとSDKについて教えてください。 よろしくお願いいたします パベル Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。さらなるアップデート gdb デバッガを使用することで、sprintf() のアセンブラコードの奥深くにブレークポイントを設定することができました。マシン語のウィンドウを探していたところ、プログラムがついにブレークポイントにヒットして停止しました。 おそらく、コードが無限ループに陥り、設定されたブレークポイントのいずれにも到達しなかったのでしょうが、だからといって、デバッガがプログラムの開始時にも 1 ステップも実行しない理由を説明できません。 IDE添付のスクリーンショット。 jドラム まだ疑問に思っています。
View full article
使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 如果使用的是MCAL里的Sbc_fs23 component, 那么这些都是MCAL里的Spi component自动生成的: Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\RTD\include\Spi.h Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\generate\include\Spi_Cfg.h 但是你这个例子使用的是Drivers里的Sbc_fs23_Ip,Drivers里的Lpspi component没生成这些文件。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 hi 我使用的是FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0. 我没有使用官网提供的示例,使用的是第三方的示例,但是显示缺少Spi.h、Spi_Cfg.h等等,我想知道这个是工具自动生成的还是我需要指定头文件目录才能链接。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Hi 这在之前有讨论过: https://community.nxp.com/t5/S32K/fs23/td-p/1986550 1.  Sbc_fs23_Ip在 S32K3xx FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 0.9.0里没法用,推荐使用FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0.  2. Sbc_fs23_Ip的例子没有提供。 抱歉给你带来不便。 Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
BFU660F 的 Spice 型号 您好, 能否提供 BFU660F 的香料型号? 谢谢! 约翰 Re: Spice Model for BFU660F 您好, ,我试图将此模型用于 Orcad PSpice,但似乎无法识别某些参数(例如:...M参数......),软件就会出错。请提供可在 orcad PSpice 中导入的 BFU660F 模型, ,谢谢您的支持 ,致以最诚挚的问候 Jonata Re: Spice Model for BFU660F 亲爱的艾丽卡 我想在 LTSPICE 中使用 2 发射器模型。 请发布 BFU660F 的 4 针型号。 顺祝商祺! 诹访仁 Re: Spice Model for BFU660F 嗨,艾丽卡、 谢谢你的香料模型。 您可以关闭此主题。 顺祝商祺! 约翰 Re: Spice Model for BFU660F 您好。 SPICE 模型附后。 希望对你有所帮助。 此致问候
View full article
CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? I was using CW v2.10 in windows 7. But when i am trying to install setup file in windows 10, It is not working.Error scrrenshot is as shown. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows I use MacBook Air M1 (OS: Sonoma 14.7.5 (23H527)) with Wine v10.6 to running CodeWarrior 2.10 for coding. It works super fast. Of course debugging is impossible because luck of PEMicro Apple silicon drivers/support. But on this step I don't need it. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10   I can't use cw 2.10 in Windows 10, and the debug window keeps popping up an undetected disconnected/connected USB cable. I used it https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?ID=29 The method of webpage cannot solve the problem. In Firmware update, the firmware can be recognized and upgraded normally, and the latest version of the driver has been installed. The driver can also be found in Device Manager. I just can't debug. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? There are Qorivva sample under CW install: C:\Freescale\CW MCU v11.0\MCU\CodeWarrior_Examples\Qorivva_Examples If you need more assistance, please submit a ticket as Stan suggested. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Stan, Thank you for your response. I followed the steps mentioned in option 1. But it is not working for me. I also tried option 2. However, getting many errors in the code warrior IDE. (compiler errors) Any document describing the steps to migrate from old project in CW v2.1 to new project in CW v11.1 ? Is there any sample project for MPC5668G with CW v11.1 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Sukruth, Unfortunately project importer does not support MPC5xxx projects (it is dedicated to DSCs only) in CodeWarrior for MCUs 10.x Anyway, there are essentially two options: 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10 Althought Windows 10 is officially not supported I've verified it is possible to use it with Windows 10 64bit (IDE + build tools + debugger) I'd suggest you to try: * to run the installer as an administrator. * enter installation path outside of "Program Files" folder (use e.g. "C:\NXP\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10") * run the installer with compatibility mode set to Windows 7 if the suggestions above do not work. * If you install it correctly please download the latest Pemicro Drivers (PEmicro | Experts in Embedded tools for Flash Programming and Development ) 2) migrate your project into CodeWarrior for MCUs v11.0 You will have to create a new project, add your source files and cofigure the project manually. See attached document AN4094 to migrate the build tools settings - CW v2.10 vs. CodeWarrior for MCUs (Eclipse) The advantage of option #2 is you will get the latest compiler version with many issues addressed. If you experience any issues while migrating project we can assist you (in such a case please submit a support ticket for a private support channel: How to submit a new question for NXP Support  Hope it helps. Stan Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Installed and trying to import our old project file . Getting the below error. Is it possible to port project created in CW2.1 to this version? Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? yes, when you create a new project with CodeWarrior11, you will see MPC5668G here Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Are Qorivva® 56xx and POWERPC 5668G both are same? Because in this tool, I didn’t find an option to select the target from POWERPC. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth Please use this eclipse version, which can support MPC56xx on win10 CodeWarrior® for Microcontrollers-Eclipse IDE 11.1 | NXP  Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Unfortunately we don't have an option to use windows 7 in our organization. Do you suggest any alternatives to use CW2.1 for windows 10 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth I checked MPC5668g. Unfortunately, for this chip, we only have CW2.1. no other newer version. Please use CW2.1 on our recommended windows platform. Sorry for the inconvenience. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Thank you for your reply. I am using MPC5668g (POWERPC controller). Please suggest me the suitable CW version for this target. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 can support below windows platform.  Microsoft® Windows® XP Windows Vista™, 32-bit or 64-bit edition Windows 7, 32-bit or 64-bit edition CW2.1 was released before win10 launching time, so win10 is not on CW2.1 supporting list. What's your chip part number? I can help you check if there is related CW eclipse version that can support your target. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article