2133342_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2133342_ja-JP

2133342_ja-JP

FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5通信

NXP技術チームの皆様

慣性センサの使用方法を理解するためにあなたのサポートが必要です。

自動車用エアバッグ アプリケーションに、NXP の 2 軸/1 軸慣性センサ FXLS93333/FXLS93230AESR2 を使用しようとしています。マスターは PSI5 通信を介してスレーブ センサと通信しています。私たちのアプリケーションに関して、次のような質問があります。

1 - アプリケーションマニュアル AN12776 のセクション 7 には次の内容が記載されています。NXP から部品を注文する場合、入手したセンサが COMTYPE レジスタを 0x01 に設定して追加プログラムされていることを確認する必要があるということですか?ただし、NXP の部品番号はセンサ部品ごとに固有であり、PSI5、SPI、I2C などの複数の通信をサポートします。アプリケーションノートを正しく読んでいますか?もしSOなら、必要な部品をご注文する方法/ご注文の場合の手順。

Sharma_0-1752496779444.pngSharma_0-1752496779444.png

PSI5 通信の部品番号は以下のように固有です。

Sharma_1-1752497000814.pngSharma_1-1752497000814.png

2- Mouser/Digikey から入手可能なセンサ (事前プログラミングなし) を使用して、デフォルトの設定/構成で PSI5 接続を介してマスターアプリケーションに直接接続できますか。

3 - PSI5通信センサのボーレート/データバイト長/モードなどのデフォルト設定は何ですか?

4- 必要に応じて、Mouser/Digikeyから購入した新しいセンサをプログラムできるEVBはありますか(UM11559 SEN-GEN6-SKT EVBなど)


よろしくお願いいたします。

よろしくお願いします。

シャルマ


Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication

親愛なるトーマスへ

NXLS96xx 部品用の FFVT プログラミング ツールとユーザー マニュアルを受け取りました。また、多くのシリコンサプライヤーで在庫切れとなっている SEN-GEN6-SKT HW ボードの入手可能性について、さまざまなサプライヤーに問い合わせています。

First Field Verification Tool は、デバイス レジスタ構成のさまざまな組み合わせを NXLS96xxx (レジスタ マップ RAM 領域) に複数回ダウンロードし、適切に動作するかどうかの実験をサポートします。その後、デバイス レジスタ構成を OTP に永続的にプッシュしたいと考えました。

よろしくお願いします。

シャルマ

Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication

親愛なるトーマスへ

親切なご助力にSO感謝いたします。NXLS96xxx用のプログラミングツールを入手するための標準サポートチケットを作成します。また、プログラミングマニュアル/ドキュメントを共有していただけますか?

よろしくお願いします。

シャルマ

Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication

シャルマ様

ご質問への回答は下記をご覧ください。

1.部品番号を FXLS9xxxx から NXLS96 に更新する必要があります。交換部品番号が記載された下記の更新された表を参照してください。詳細は、こちらCAN: https://www.nxp.com/products/NXLS96

NXLS96xxx 部品番号は、NXP によって PSI5 が有効になっています。これらの部品番号のいずれかを注文すると、PSI5 プログラミング モードを使用して部品をプログラムできます。必ず NXLS96xxx 部品番号を注文してください。

1.png1.png

2. センサは以下の設定に基づいてデータを送信します。これは評価には便利ですが、メモリがロックされず、セーフティメカニズムが無効になるため、アプリケーションでプログラミングせずに使用することはお勧めしません。

3.データシートによると、デフォルトの構成の詳細は次のとおりです (ビットは OTP でプログラムされていないため、SOユーザーがプログラムできることに注意してください)。

• 8 usビット時間(125 kbps)、通常応答電流
• セルフテストを8回繰り返し
• 時間スロットに対するデータレイテンシ
• チャネル0が有効
• 16ビットデータ、CRC、タイムスロット開始 = 47 us (PSI5-P16C)
• 400 Hz、4極
• 最大範囲:高g = 700 g、中g = 233 g
• オフセットキャンセルが有効
• チャネル1が有効
• 16ビットデータ、CRC、タイムスロット開始 = 244 us (PSI5-P16C)
• 400 Hz、4極
• 最大範囲:高g = 700 g、中g = 233 g
• オフセットキャンセルが有効

4. はい、プログラミング用のツールをCAN提供します。そのための標準サポート チケットを作成してください。ツールのCANご注文を担当できる同僚は現在不在ですが、7 月 21 日の月曜日には復帰する予定です。

BRs、トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:43 AM
更新者: