Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis SDK 是飞思卡尔为 Kinetis 微控制器提供的一款全新免费软件。Kinetis 软件开发套件 (SDK) 提供了一套广泛的强大外设驱动程序、堆栈、中间件和示例应用程序,旨在简化和加速 Kinetis MCU 上的应用程序开发。为软件和板卡支持配置添加 Processor Expert 技术,提供了无与伦比的易用性和灵活性。Kinetis SDK 包含所有硬件抽象和外围驱动软件的完整源代码,这些源代码均在宽松的开源许可下提供。   Kinetis SDK 可从以下位置下载: http://freescale.com/ksdk   本文档介绍了 Kinetis SDK 的基础知识和常见的故障排除技巧。   Kinetis SDK 和 FRDM-K64F 入门指南 FRDM-K64F是一款功能齐全的飞思卡尔 Freedom 开发板,配备基于 120MHz Cortex M4 的 Kinetis K64 MCU。该开发板还具有 Arduino 硬件兼容性、加速度计和磁力计(飞思卡尔的FXOS8700CQ )、按钮/LED,以及用于调试的以太网端口、microSD 端口和 OpenSDAv2。   首先从 http://freescale.com/ksdk 下载并安装最新版本的 Kinetis SDK   然后选择 Kinetis SDK 支持的五个 IDE 之一: Kinetis 设计工作室 2.0 适用于 ARM 7.20.2 的 IAR 嵌入式工作台 MDK-ARM 微控制器开发套件 (Keil) 5.11 ARM GCC 4.8.3 Atollic TrueSTUDIO 适用于 ARM 5.2 请注意,Kinetis Design Studio 和 ARM GCC 的代码大小不受限制,也可以在 Linux 上运行。   然后查看 /doc 文件夹中的文档,特别是发行说明和 Kinetis SDK (KSDK) 入门文档。发行说明包含 Kinetis SDK 的概述、支持的设备、目录结构的详细信息以及已知问题。   还请注意基本的 Kinetis SDK 目录结构。更多详细信息请参阅发行说明: 演示 – SDK 示例和演示 board – 主板特定文件 lib – 已编译的 SDK 库所在位置 平台 – SDK 驱动程序和 HAL 源代码、链接器文件和启动代码     由于所有示例都在 demos 文件夹中,请查看位于\demos\hello_world\ \frdmk64f\hello_world.eww 的“hello_world”项目,了解一个简单的 hello world 类型应用程序。 使用KSDK 入门指南来了解如何为您的特定 IDE 编译和运行演示的详细信息。   另请参阅Kinetis SDK FAQ,了解 Kinetis SDK 支持的其他开发板、MQX RTOS 和其他 RTOS 支持、KSDK 的 USB 支持等更多信息。   在FRDM-K64F上调试Kinetis SDK: 通常,调试是通过构建在 FRDM-K64F 板上的OpenSDAv2电路完成的。确保使用以太网端口 J26 左侧的 USB 连接器。默认情况下,FRDM-K64F 使用 CMSIS-DAP/mbed 接口作为调试协议。但是,也可以使用 P&E Micro 或 Segger JLink 调试接口与开发板一起使用。   使用 CMSIS-DAP/mbed 接口进行调试: FRDM-K64F 板默认使用 CMSIS-DAP/mbed 接口,因为它使用 OpenSDAv2。KSDK 1.1 演示项目应设置为默认使用 FRDM-K64F 项目的 CMSIS-DAP 调试接口。   使用P&E Micro接口进行调试: 要使用 P&E Micro 接口进行调试,需要将 P&E Micro OpenSDAv2 应用程序加载到 OpenSDAv2 电路上。有关加载和使用此应用程序的说明,请参阅《KSDK 入门指南》附录 C。使用 Kinetis SDK zip 文件中的DEBUG_K64F_MBED_PEMICRO_V108.BIN文件。 如果您想返回原始的 CMSIS-DAP/mbed 界面,您可以在 FRDM-K64F mbed 页面上找到一个二进制应用程序并将其拖放到 OpenSDAv2 引导加载程序上。固件 FRDM K64F - 手册 | mbed   故障排除 我正在使用带有 IAR 的 CMSIS-DAP/mbed 调试接口,但我无法再连接到我的主板并出现错误:“致命错误:未找到探头。会话中止!“: Kinets SDK 发行说明中描述了一个问题:在使用带有 OpenSDAv2 的 CMSIS-DAP 接口时,如果允许代码退出 main() 函数,调试器可能会变得无响应。   要恢复主板,您有以下几种选择: 将P&E Micro接口应用程序加载到OpenSDAv2上,然后刷新一个已知的良好程序 该板仍应被列举为大容量存储设备,并且您可以将已知良好的程序拖放到该板上。您可能需要按几次重置按钮才能使其正确枚举。一个已知良好的 hello_world 程序已附加到此帖子。   这将在 CMSIS-DAP/mbed 接口应用程序的未来版本中修复。同时,请确保在退出 main() 之前在代码中放置一个 while(1) 循环。另请参阅有关Eclipse 上的 MCU的此问题的博客文章   串行端口未枚举: 如果使用默认的 CMSIS-DAP/mbed 接口,则必须先安装mbed Windows 串行端口驱动程序,然后它才能在 Windows 上正确枚举。它应该可以在无需驱动程序的情况下在 Mac OS 和 Linux 中运行。   当我开始调试时,我收到一条错误消息“Undected。断开/连接 USB 电缆。点击“刷新列表”: 可能的问题是 FRDM-K64F 具有默认的 CMSIS-DAP/mbed 固件,而您的项目正尝试使用 P&E Micro 或 JLink 接口。将 IDE 中的调试接口更改为使用 CMSIS-DAP。或者将 OpenSDAv2 电路中的固件更改为正确的固件,如 KSDK 入门文档附录 C 中所述。   在IAR 7.10.x中编译Kinetis SDK平台库时,我看到以下错误消息:Error[Pm056]: 所有 if, else if 结构都应包含最终 else 子句(MISRA C 2004 规则 14.10): 这是由于违反 MISRA C 2004 规则造成的。Beta Kinetis SDK 是使用 IAR 6.70 构建的,但当 IAR 升级到 7.10.x 时,MISRA C 检查发生了变化这就是为什么这个问题会出现在 IAR 7.10.x 中。   可以通过在项目设置中禁用 MISRA C 检查来修复此错误。   右键单击 platform_lib 项目,在常规选项类别下,滚动(使用右侧的箭头键)到 MISRA-C-2004 选项卡,然后取消选中“启用 MISRA-C”。   使用 P&E Micro OpenSDAv2 应用程序进行调试时,我收到一条错误消息“从 OpenSDA 硬件读取数据时出错。E17925” 目前正在调查此事,似乎会影响 IAR 7.10.x和 CW10,但不包括早期版本的 IAR。同时,改用 CMSIS-DAP/mbed 接口应用程序。 概述 回复:Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我已经成功地使用 Eclipse Luna 为 FRDM K64F 构建了项目,并使用 ARM 嵌入式处理器的 GNU 工具为新的 KSDK 1.2.0 构建了项目。我已经创建了一个博客来介绍如何进行这一切。希望对您有所帮助:工具链:KSDK 1.2.0,带有 Eclipse 4.4(Luna)和 GNU ARM 插件 | Centaurian 回复:Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您可以看看 Erich Styger 博客上的教程:使用 Eclipse 为 ARM 构建课堂 IDE | Eclipse 上的 MCU 回复:Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如果您使用的是评估版本,则可以在 IAR 项目设置中关闭 MISRA 检查,这样您就可以开始使用了。 KSDK 支持 IAR、Keil、Kinetis Design Studio 和 GCC。所有这些工具链的说明都可以在“KInetis SDK K64 用户指南”文档的 \doc 文件夹中找到。 我能够使用用户指南文档中描述的 GCC/MinGW 解决方案进行构建和调试。我认为有些人也使用过 cygwin,尽管正如 Ed 所说他遇到了问题。即使使用 cygwin,您仍然需要使用“mingw32-make”而不仅仅是“make”。 回复:Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我个人并没有为此购买 IAR;但是,正如您从我上面的帖子中看到的,我也没有成功地使用 GCC 直接构建 SDK 内容。我只是拿出我需要的东西并创建了我自己的版本(使用 gcc/make)。这还不算太糟;但是,如果 GCC 的东西能够开箱即用就更好了。 回复:Kinetis SDK和FRDM-K64F <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 有人使用 gcc 工具在 SDK 下构建过任何应用程序吗? 我已经能够从 SDK 中提取代码并构建我自己的东西;但是,我无法使用各种应用程序下的 makefile 直接成功构建。我的环境是 W7,带有 cygwin 和 codesourcery 的交叉编译器。有关详细信息,请参阅FRDM-K64F 启动问题。
查看全文
S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 - Updates 5 および 6 が利用可能 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       製品リリースのお知らせ 車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 Updates 5 および 6          最新情報 MPC574xxをサポートするPower Architecture 1.0.0 RTM用のS32 SDK。 MPC5775 B/EをサポートするService Pack これは累積的な更新であり、以前の更新(更新1、更新2、更新3、 更新4)のすべてのコンテンツが含まれています。 インストール手順 このアップデートは、 オンライン(S32DS Eclipse Updater経由)または オフライン インストール( 直接ダウンロードリンク) 利用できます オンライン 取り付け: メニュー「ヘルプ」->「新しいソフトウェアのインストール...」ダイアログ  select predefined update site "S32DesignStudio - http://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_POWER_2017.R1/updatesite" 利用可能なすべてのアイテムを選択し、「次へ」ボタンをクリックします   オフライン インストール:  S32 Design Studio for Power製品ページ->ダウンロードセクションに移動するか、直接リンクを使用して更新アーカイブzipファイルをダウンロードします  S32DSを起動し、「ヘルプ」->「新しいソフトウェアのインストール..." 新しい「アーカイブ」リポジトリを追加し、前の手順でダウンロードしたダウンロードした更新アーカイブのzipファイルを参照して選択します 利用可能なすべてのアイテムを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。   これにより、アップデートのインストールが開始されます。 全般 SDK
查看全文
S12XD、S12XE - 外部BUSデザイン - AN2708の補遺 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 親愛なる読者の皆様へ   添付ドキュメントには詳細な情報があります。詳細な説明「ハウツー」、サンプル デザイン、詳細なメモリ マップ、およびコード サンプルが含まれています。   また、CodeWarriorで作成されたテスト済みのサンプルプロジェクトも添付されています。   このドキュメントと SW の例は、設計に役立ち、S12(X) サポート チームでの作業で遭遇した間違いを回避すると信じています。   草々   Ladislav 全般
查看全文
[S32K3xx] 用于睡眠/唤醒和AUTOSAR-4-4的MCU 您好。 我正在寻找符合睡眠/唤醒和 AUTOSAR-4-4 标准的 MCU MCU 还必须满足 ISO 26262 ASIL-C。 您能给我一个 MCU 或 MCU 列表吗? 谢谢你一直以来的帮助。 #S32k AUTOSAR  #ISO26262 回复:[S32K3xx]用于睡眠/唤醒和AUTOSAR-4-4的MCU 你好@hanryang , 所有 S32K MCU 均提供实时驱动程序 AUTOSAR 4.4。 此外,所有 S32K MCU 都支持低功耗模式,S32K3xx(待机)S32K1xx(VLPS、STOP1/2)。 但是,S32K1xx 仅针对 ASIL-B 应用。 参考这个列表: https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32k-auto-general-purpose-mcus:S32K-MCUS 此致, Daniel
查看全文
ov5645 を android jb4.2.2 に移植する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントには、次の内容が含まれています。 (1)OV5646をAndroid JB4.2.2に移植する方法を文書化 (2) ov5645 ドライバ for Linux 3.0.35 (3)i.MX6Q/DLに基づくov5645の回路図 (4)ov5645 for androidカメラHAL   [ノート:] P5V29A-0JGはOV5645をベースにしたカメラモジュールで、PAO532-0JGはOV5640をベースにしており、どちらもNINGBO SUNNY OPOTECH CO.によって製造されています。LTD(中国)は、お客様がi.MX6プラットフォームでそれらを使用したい場合は、私に電子メールを送信してP5V29AおよびPAO532のデータシートを求めるか、ポーティングに関する対応する質問について話し合うことができます。   Eメール: [email protected] Android i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6Quad i.MX6S Linux マルチメディア 日時:ov5645をandroid jb4.2.2に移植する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi ebiz_ws_prod‌ weidong.sun‌ このOV5645のi.mx6プロセッサへの移植に関して更新されたソースファイルはありますか Nougat 7.1.2を使用していますLinuxカーネル4.9.67では、すでに提供されているものより後のものは、すぐに助けになります ありがとうございます Redwan
查看全文
例 XPC5643LKIT PinToggleStationery LSM CW210 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 詳細説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。 *割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます *ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。 * この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します * 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。 ※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。 * その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。 * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン *対象:internal_FLASH、RAM * Fsys:120 MHz PLL0 * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし * EVB接続:デフォルト * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 詳細説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。 *割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます *ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。 * この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します * 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。 ※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。 * その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。 * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン *対象:internal_FLASH、RAM * Fsys:120 MHz PLL0 * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし * EVB接続:デフォルト * ******************************************************************************** 全般
查看全文
i.MX31マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Freescale.com に関する製品情報 評価/開発ボードおよびシステム 組込みソフトウェアとツール パートナー/第三者開発ツール 関連リソース i.MX31マルチメディア・アプリケーション・プロセッサは、幅広い産業、民生、車載アプリケーション向けに設計されています。ARM1136JF-S™コアをベースとするi.MX31プロセッサとi.MX31Lプロセッサは、消費電力を最小限に抑えながら強力なパフォーマンスを提供するように設計されています。i.MX31プロセッサの豊富な機能セットは、ポータブル・メディア・プレーヤ、ポータブル・ナビゲーション・デバイス、医療/産業用モニタリング・システム、車載インフォテインメント・システム、および多くの一般的な組み込みアプリケーションに最適です。 i.MX ファミリーの比較 Freescale.com に関する製品情報 i.MX31マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ 評価/開発ボードおよびシステム IMX31PDK:i.MX31 製品開発キット はじめに i.MX31PDK Board入門 点滅 i.MX31 PDKボード I.MX31 RedBootを使用したPDKボード その他のチュートリアル U-Boot を使用した iMX31PDK LED の点滅 i.MX31 RNGAハードウェアのテスト方法 i.MX31 TvOutをi.MX31PDKでテストする方法 i.MX31で退勤記録を使用する方法 Micronの78nm mDDRとインターフェースする際の問題 IMX31ADS はじめに i.MX31ADS ボードの使用を開始する 点滅 I.MX31 ADSボード その他のチュートリアル i.MX31ADS での NAND フラッシュからの Linux の起動 Linuxカーネルのメインラインからi.MX31ADSへのコンパイル Micronの78nm mDDRとインターフェースする際の問題 組込みソフトウェアとツール i.MXアプリケーション・プロセッサ向けAndroid OS パートナー/第三者開発ツール スターターキット STKa31 (Technology in Quality) 関連リソース i.MX31 ADSの i.MX31 PDK i.MX31 PDKボード アルファブレンディング i.MX31 PDKボードDirectFB i.MX31 PDKボードV4Lテスト i.MX31 PDKの内容 i.MX31 PDK設定ボタンとジャンパ i.MX31 Liteキット
查看全文
キャリブレーションのためのMPC5777C MMU構成 Hello, MMUは実行時にアプリケーションによって再構成できるのか、それともブートローダーのスタートアップコードによってのみ構成する必要があるのか疑問に思っていますか?実行時に再構成できる場合、プロセスはどのように見えるべきですか?既存のエントリを削除して新しいエントリを同じ場所に書き込む必要がありますか、それとも特定のエントリを上書きするだけで済みますか? よろしくお願いいたします Re:キャリブレーションのためのMPC5777C MMU構成 Hello, 再設定されている領域から実行されていないコードを実行し、SWから要求された場合に変更がコードアクセスに影響を与えないことを確認する限り、ここでは問題はありません。 アクティブに使用されているリージョンのマッピングをコードで変更することはできません。例外が発生します。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re:キャリブレーションのためのMPC5777C MMU構成 返信ありがとうございます。 エンジンテスト中のキャリブレーション切り替えにMMUを使用して、エンジンが作動しているときに実行する必要があるという考えでした。これは良い考えだと思いますか? よろしくお願いいたします Re:キャリブレーションのためのMPC5777C MMU構成 Hello, MMUは実行時にアプリケーションによって再構成できるのか、それともブートローダーのスタートアップコードによってのみ構成する必要があるのか疑問に思っていますか? これはアプリケーションに依存します。意味のある実行のためには、デフォルトの4kB以上のメモリを初期化する必要があるため、起動時にMMUを設定することをお勧めします。 実行時に再構成できる場合、プロセスはどのように見えるべきですか? 再構成するリージョンを使用しないように注意する必要があります。 既存のエントリを削除して新しいエントリを同じ場所に書き込む必要がありますか、それとも特定のエントリを上書きするだけで済みますか? 上書きするだけです。コードがそのような部分から実行されていないこと、およびアプリケーションとの領域の競合がないことを確認してください。 よろしくお願いいたします。 ピーター
查看全文
LS1021A Thread IoT Gateway のデモ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LS1021A IoT ゲートウェイ/スレッド境界ルーターのデモ LS1021A ゲートウェイ リファレンス デザイン 、Thread 境界ルーター/ゲートウェイとして動作 高密度のThread 802.15.4メッシュネットワークをクラウドに接続 センサーネットワークが大規模駐車場の駐車場利用を検知 このデモは、次のような方に参考になるでしょう。 OpenWRTを使用したクラウド、他のゲートウェイなどへの高帯域幅が必要 多数の低電力ワイヤレスエッジデバイスを接続する必要がある Thread 802.15.4メッシュを使用してセンサーを接続したい 差別化 このデモのハイライト Threadネットワークを高機能ゲートウェイにすばやく接続する機能 LS1021A で Linux を使用して、センサーからのデータを表示し、クラウドに投稿します ゲートウェイは、マルチプロトコルゲートウェイおよびスレッド境界ルーターとして機能できます 形容 このデモでは、 LS1021A-IoT Gateway を活用し、オンボードのArduinoヘッダーにKW24 Freedomボードが取り付けられています。このFRDM-KW24は、802.15.4上のThreadプロトコルを使用してKW24センサーボードと通信します。LS1021A-IoTに組み込まれたLinuxは、KW24センサーボードとの間で送受信された情報を表示するために使用でき、その情報をクラウドアプリケーションに転送することもできます。このデモでは、ドライバーのためにローカルに空いている駐車スペースを追跡して表示するだけでなく、短時間で数万台の車をオープンパーキングに誘導する必要がある主要なスポーツイベントやエンターテイメントイベントなどの活動のために複数のロット間で駐車場の空き状況を管理できるようにする、実例となる自動駐車構造システムをシミュレートしています。 製品/コンポーネントの完全なリスト 注: このデモで使用されている製品/コンポーネントの完全なリストまたは追加情報については、左の列の「このデモの IoT のハイライト」とその 下の「追加の製品/コンポーネント」を参照してください。注: このデモを IoT ソリューション センターで見ていない場合は、以下のリンクを使用して IoT センターにアクセスしてください。 LS1021A Thread IoT Gateway のデモ  このデモの内容 [デモ動画は作成中です] デモ図 IoT物理コンポーネント ゲートウェイ SOC: QorIQ LS1021A ボード/モジュール: QorIQ LS1021A IoTゲートウェイ・リファレンス・デザイン FRDM-KW24D512 ソフトウェア: Linux BSP オープンWRT Edge Devices SOCは、 Kinetis KW24D512 センサ ボード/モジュール: FRDM-KW24D512 センサープロトタイプボード ソフトウェア: スレッドスタック プロトタイプセンサーSW ワイヤレス・コネクティビティ SOC: Kinetis KW24D512 802.15.4 2.4Gトランシーバ モジュール:FRDM-KW24D512 ソフトウェア:Thread Stack w/ 802.15.4 PHY/MAC センサ SOC:センサー モジュール:センサープロトタイプボード ソフトウェア:プロトタイプセンサーSW IoT開発力 組み込みプラットフォーム Linux BSP w/OpenWRT Kinetis SDK 組み込みツール GNU ツール (Linux BSP に同梱) IAR Embedded Workbench for ARM IoT製品タイプ 製品/コンポーネント Vendor この製品/コンポーネントを研究または調達する エンドユーザーハードウェア USBワイヤレスキーボードとタッチパッド コマーシャル ロジクール ワイヤレス タッチ キーボード K400 マルチタッチ タッチパッド内蔵, ブラック エンドユーザーハードウェア Dell 22インチHDMIモニタ コマーシャル Dell 22インチモニタ エンドユーザースマートデバイス Motorola XT1032 Moto G Androidスマートフォン コマーシャル モトローラAndroidスマートフォン エンド ユーザー エッジ デバイス Xfinity XR2 リモートコントロールユニット コマーシャル Comcastリモコン エンド ユーザー エッジ デバイス フィリップスHUE電球ZigBee Lightlink(HA 1.2) コマーシャル Hue、プロフェッショナルワイヤレスLED照明|フィリップスライティング エンド ユーザー エッジ デバイス CentraLite 3シリーズアプライアンスモジュール(4257050-RZHAC)(Zigbee HA 1.2) コマーシャル SmartPlug エンド ユーザー エッジ デバイス Axis 0301004 M1011-Wカメラ (WiFi g) コマーシャル AXIS M1011-W ネットワークカメラ、小型ワイヤレスIPカメラ |アクシスコミュニケーションズ エンド ユーザー エッジ デバイス Maxximaスタイルナイトライト(センサー付き) コマーシャル ナイトライト エンド ユーザー エッジ デバイス TP-LINK TL-MR3020 3G / 4GワイヤレスN150ポータブルルーター コマーシャル WiFiルーター 通信インフラストラクチャ
查看全文
测试 GStreamer <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 标题 1 标题 2 视频渲染 gst-启动 videotestsrc!mfw_v4lsink 音频渲染 gst-启动audiotestsrc!阿尔萨斯克 WAV 音频渲染 gst-启动文件 rc 位置=test.wav!wavparse!阿尔萨斯克 视频渲染选择上限 gst-启动 videotestsrc!capsfilter 名称='video/x-raw-yuv,format=(fourcc)I420'!mfw_v4lsink gst-启动 videotestsrc!'视频/x-raw-yuv,格式=(fourcc)I420'!mfw_v4lsink 图形与显示 Linux 多媒体 回复:测试 GStreamer <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, Leonardo 如何使用 gstreamer 解码不同的图像格式? 我想解码并显示 bmp 和 tiff。
查看全文
Freescale i.MX6 DRAMポートアプリケーションガイド - DDR3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この論文の中国語版は、China Integrated Circuit誌の7月に掲載されました。 中国語版は以下のリンクからご覧ください。 飞思卡尔i.MX6平台DRAM接口高阶应用指导-DDR3篇 i.MX6_All
查看全文
[S32G]S32G串行RCON启动的EEPROM选型指南 串行 RCON 启动的 EEPROM 选择指南。 在S32G参考手册中,我们只要求客户确保EEPROM的I2C地址为0xA0,没有其他要求。 实际上,S32G仅支持具有一个8位地址字节的EEPROM。对于大容量EEPROM如AT24C64D@8K字节,需要两个8位字地址字节。不受S32G ROM支持。   AT24C64D.pdf       AT24C01 已在 S32G EVK 板上验证,需要一个字地址字节 AT24C01.pdf 谢谢! Lambert 汽车电子
查看全文
S32K2XX バージョン 2019.07 のプラットフォーム ソフトウェア統合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 製品リリースのお知らせ 車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ プラットフォームソフトウェアの統合 S32K2XXバージョン2019.07の場合 NXP SemiconductorsのAutomotive Microcontrollers and Processors、Platform Software Integrationチームは、 S32K2XXバージョン2019.07のPlatform Software Integrationのリリースを発表できることを嬉しく思います。 このリリースには、S32K2XX プラットフォーム用の一連の参照統合例が含まれています。詳細については、添付のリリースノートをご覧ください。   FlexNetの場所: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K2XX-PTFM01D 参考例
查看全文
NFCリーダーライブラリとLPC55S69の使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この投稿には、NFCリーダーライブラリをLPC55S69で使用する方法のガイドが含まれています。 このドキュメントには、NFCリーダーライブラリの「Basic Discovery Loop」の例とLPC55S69、CLRC663 プラス フロントエンドを使用するためのすぐに使用できるパッケージが添付されています。 このドキュメントは、次のように構成されています。 LPC55S69の概要: ハードウェア要件: BLE-NFC-V2: LPC55S69 で基本的な検出ループを実行する: 実行中の他のNFCリーダーライブラリの例LPC55S69: NFCリーダーライブラリのインストール: LPC55S69で「NfcrdlibEx9_NTagI2C」を実行する: 利用可能なリソース: LPC55S69の概要: LPCXpresso55S69開発ボードは、Arm® Cortex-M33®アーキテクチャに基づくLPC55S6x MCUの評価と開発に最適なプラットフォームを提供します。このボードには、高性能のオンボード・デバッグ・プローブ、オーディオ・サブシステム、加速度計が含まれており、ネットワーキング、センサー、ディスプレイ、その他のインターフェース用の既製のアドオン・ボードを追加するためのいくつかのオプションが用意されています。 LPCXpresso55S69は、迅速な開発を可能にするデバイスドライバ、ミドルウェア、サンプル、および構成ツール、およびオプションの無料IDEを提供するMCUXpressoツールスイートによって完全にサポートされています。MCUXpressoソフトウェアは、ArmやIARなどの一般的なツールベンダーのツールと互換性があり、LPCXpresso55S69は、SEGGERやP&E Microから入手可能な一般的なデバッグプローブとも併用できます。 ハードウェア要件: プロジェクトを実行するには、次のハードウェアが必要です。 LPC55S69-EVK開発ボード。 CLEV6630BボードまたはBLE-NFC-V2ボード。 BLE-NFC-V2: BLE-NFC-V2ボードは、LPCXpresso55S69ボードで利用可能なarduinoインターフェースの上に差し込むだけでよいため、より簡単に使用できます。 次の図は、2 つのボード間のピン マッピングを示しています。 CLEV6630Bボード: CLEV6630Bボードは、デフォルトでSPI経由でLPC1769 μCに接続されたCLRC663プラス(NFCフロントエンド)で構成されています。ただし、ボードは、LPC1769 MCUをバイパスして外部MCU(この場合はLPC55S69)に簡単に接続できるように作られています。そのためには、以下のことを行います。 ボードから6つの抵抗を取り外す必要があります。これらは、図 1 で赤で強調表示されています。 ボードの端の左側にあるSPIピンコネクタを使用して、外部MCU(この場合はLPC55S69)に接続します ジャンパー線をボードの次のピンにはんだ付けCLEV6630B。 GNDの IRQ CLRC_NRST SSEL MOSI MISO SCK IF0の場合 IF1 CLEV6630Bは、必要な変更が加えられた後(抵抗器の取り外しとワイヤのはんだ付け)を図2に示します。   次に、次のように2つのボードを接続します。 LPC55S69 で基本的な検出ループを実行する: LPC55S69-EVKボードを初めて使用する場合は、最初にLPC55S69-EVK |NXPの 。以下のプロジェクトの実行に必要なLPC55S69-EVKboardのSDKパッケージを必ずインストールしてください。 この投稿に添付されている「lpcxpresso55s69_BasicDiscoveryLoop_CLEV6630b」または「lpcxpresso55s69_BasicDiscoveryLoop_BLE-NFC」パッケージをダウンロードします。 ダウンロードしたパッケージを MCUXpresso IDE ワークスペースの [Project Explorer] タブにドラッグ アンド ドロップします (MCUXpresso をお持ちでない場合は、ここから無料でダウンロードできます)。 https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/mcuxpresso-software-and-tools/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE パッケージが MCUXpresso IDE に (ドラッグ アンド ドロップで) インポートされたので、クイック スタート パネルから [デバッグ] アイコンをクリックしてデバッグ セッションを開始します。デバッグ セッションが開始されたら、実行アイコンをクリックしてコードを実行します。 プロジェクトは今すぐ実行されているはずです。プロジェクトには、基本的な検出ループ機能が含まれています。ターミナルでの出力は次のようになります。 NFCカードをフロントエンドのアンテナの近くに持っていくと、出力コンソールにカードの検出とタイプが表示されます。たとえば、次の図では、タイプ4Aカードが検出されたことがわかります。 他のNFCリーダーライブラリの例をLPC55S69で実行する: 「lpcxpresso55s69_BasicDiscoveryLoop」プロジェクトがLPC55S69で実行されている場合。から他の例を実行するのは簡単です。最初のステップは、NFCリーダーライブラリをインストールすることです。 NFCリーダーライブラリのインストール: www.nxp.com/pages/:NFC-READER-LIBRARY に移動 「ダウンロード」タブに移動し、ダウンロードボタンをクリックします 「NFC Reader Library for Kinetis K82F」パッケージのダウンロードをクリックします。 ライブラリ パッケージをワークスペースにインポートします。最も簡単な方法は、左側にあるクイックスタートパネルを使用することです。 「Import project from file system」をクリックします。 次に、ファイルシステム内のライブラリパッケージを参照します。 「完了」をクリックして、すべてをワークスペースにインポートします。 インポートウィザードが完了すると、すべてのプロジェクトが「プロジェクトエクスプローラー」ウィンドウに一覧表示されます。スクリーンショットからわかるように、さまざまなフォルダーが含まれています。 API ドキュメントフォルダ ドライバー抽象化レイヤー FreeRTOS のサポート プラットフォームのサポート (スクリーンショットでは、LPC サポートに対応) ソフトウェアの例 Reader ライブラリの実装 そして、OSの抽象化レイヤー LPC55S69で「NfcrdlibEx9_NTagI2C」を実行する: ここでは、リーダーライブラリの 「NfcrdlibEx9_NTagI2C」 の例を使用してメソッドを説明します。同じ方法を使用して、NFCリーダーライブラリから他の例を実行できます。 LPC55S69で「NfcrdlibEx9_NTagI2C」を実行するには、「lpcxpresso55s69_BasicDiscoveryLoop」プロジェクト(以下からダウンロード可能)と「NfcrdlibEx9_NTagI2C」プロジェクト(リーダーライブラリから)を確認します。次のフォルダに変更を加えます。 「intfs」フォルダで、「phaApp_Init.h」以外のすべてを削除しますファイル。次に、実行するNFCリーダーライブラリの例(この場合は「NfcrdlibEx9_NTagI2C」) の「intfs」フォルダに移動し、「phaApp_Init.h」を除くすべてのファイルをコピーしますそして、元の「intfs」フォルダに貼り付けます。 「ph_NxpBuild_App.h」の57行目「intfs」フォルダ内のファイルを置き換えます #if 定義(PHDRIVER_LPC1769RC663_BOARD) \ ||定義済み(PHDRIVER_FRDM_K82FRC663_BOARD)\ # 定義NXPBUILD__PHHAL_HW_RC663 #endif with #if 定義(PHDRIVER_LPC1769RC663_BOARD) \ ||定義済み(PHDRIVER_FRDM_K82FRC663_BOARD)\ ||定義済み(PHDRIVER_LPC55S69RC663_BOARD) # 定義NXPBUILD__PHHAL_HW_RC663 #endif 「ソース」フォルダに移動し、「phApp_Init.c」を除くすべてのファイルを削除しますおよび "semihost_hardfault.c" ファイル。次に、実行する例の「src」フォルダ(この場合は「NfcrdlibEx9_NTagI2C 」)に移動し、「phaApp_Init.c」を除くすべてのファイルをコピーしますそして、それらを「ソース」フォルダに貼り付けます。 最後に、実行する例のメインファイル(この場合はNfcrdlibEx9_NTagI2C)をコピーして、「source」フォルダにも貼り付けます。プロジェクトは、LPC55S69 でビルドして実行する準備が整いました。       利用可能なリソース: NFCリーダーライブラリを i.MX RT1050に移植します。(ポーティングの詳細な説明) https://community.nxp.com/docs/DOC-341843 LPC55S69 https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/lpc-cortex-m-mcus/lpc5500-cortex-m33/lpcxpresso55s69-development-board:LPC55S69-EVK BLE-NFC-V2の https://www.nxp.com/products/identification-security/rfid/nfc-hf/nfc-readers/clrc663-iplus-i-and-qn902x-nfc-bluetooth-low-energy-solution-for-consumer-applications:BLE-NFC
查看全文
GStreamer gst-launch 工具 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> gst-launch 是执行 GStreamer 管道的工具。 任务 通道 看看帽子 gst-launch -v 启用日志 gst-launch --gst-debug=: gst-launch --gst-debug=videotestsrc:5 videotestsrc!文件接收器位置=/dev/null 图形与显示 Linux 多媒体
查看全文
SAE Convergence 2012 Freescale Cup優勝者決定! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 優勝チームの皆さん、おめでとうございます!! 首位 2位 3位 チームクライスラー チームフォード チームパナソニック 23.91秒 26.80秒 27.34秒 チームメンバー: Tom Pruett Sandhya Etikala 万尻女子 チームメンバー: サウミル・パトワリ ジム・ウェインファー Kevin Hille チームメンバー: ヴィンス・リー ジェフリー・クオ Adeel Yusuf 完全な時間は以下のとおりです。
查看全文
E-LockデモガイドとMCUベースの顔認識ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> (マイビデオで視聴) このガイドは、SLN-VIZN-IOT キットを使用してデモ アプリケーションを作成するためのリファレンスとして意図されています。このガイドでは、SLN-VIZN-IOTキットを使用して、生体検知/なりすまし防止を使用した安全な顔認識のためのデモe-lockアプリケーションを構築します。まだの方は、 こちらから SLN-VIZN-IOT キットのスタートガイドをご覧ください。 ビルドプロセス 当社のe-lock設計は、 GPIO_AD_B0_2 と GPIO_AD_B0_03 を利用して、9ボルトのバッテリーを使用してロックを作動させるHブリッジ回路を駆動します。これらのピン(およびアース)は、次に示すように、キットの前面にあるシリアルヘッダーにあります。 e-lock を構築するために、SLN-VIZN-IOT SDK にある sln_vizn_iot_userid_oobe アプリケーションを変更します。SDK のダウンロードと userid_oobe アプリケーションのインポート手順については、 スタート ガイド の「 ソフトウェアの取得 」セクションと「 ビルドと実行 」セクションを参照してください。 次のビデオは、sln_vizn_iot_userid_oobeプロジェクトを使用してE-Lockデモを実装するために必要な変更を示しています (マイビデオで視聴) これらのピンをGPIOとして有効にするには、pin_mux.hを変更する必要がありますおよび pin_mux.cボードフォルダの下にあります。わかりやすくするために、これらの初期化を BOARD_InitDoorLockPins という関数に含めました。これらのピンを有効にするコードは、MCUXpresso の統合 コンフィグ ツールを使用して生成されましたが、これは必須ではありません。MCUXpresso Config Toolsの詳細については、 こちらをご覧ください。 次に、作成した ばかりの BOARD_InitDoorLockPins 関数が実際に呼び出されることを確認して、GPIO が意図したとおりに動作することを確認する必要があります。これを行うには、 main.c の main 関数内に関数呼び出しを追加します。 ドアロックの初期化をmainに追加した後、ソースフォルダの下にあるsln_system_state.cppを変更して、前の手順で設定したGPIOを切り替えるコードを追加します。そのために、「fsl_gpio.h」にあるGPIO_PinWrite関数を利用します。この関数を使用するには、「#include fsl_gpio.h」という行を追加する必要があります以下に示すように sln_system.cpp の上部にあります。 ここでのGPIO_PinWrite関数は、顔が認識されるたびにドアのロックを解除し (sysStateDetectedKnownUser)、カメラに既知のユーザーがいないときにドアをロックする (sysStateDetectedNoUser) ために使用されます。 ソフトウェアの変更が完了したら、コードをコンパイルし、更新されたファームウェアでキットをフラッシュする必要があります。これは、以下に示すように、クイックスタートパネルにある「デバッグ」オプションを使用して実行できます。プロジェクトがコンパイルされ、フラッシュされているプロジェクトが sln_vizn_iot_userid_oobe プロジェクトであることを確認するには、 クイックスタートパネルの上部に表示されているプロジェクトの名前を確認します。 SLN-VIZN-IOT のフラッシュに関する詳細な手順については、 スタート ガイド の 「ビルド」、「実行」 の「 SLN-VIZN-IoT プロジェクトのフラッシュとデバッグ 」セクションを参照してください。 ソフトウェアの変更が完了し、更新されたファームウェアがインストールされたら、あとはGPIOピンからドアロックにワイヤーを追加し、キットの電源を入れるだけです。 これで、e-lockの準備が整いました。 認識されていない顔(赤いLEDで示される)を持つユーザーがハンドルを回そうとすると、何も起こりません。 しかし、認識された顔(緑色のLEDで示される)を持つユーザーがハンドルを回そうとすると、ロックが解除され、ラッチが動きます。 まとめ わずか数行のコードといくつかの外部ハードウェアで、SLN-VIZN-IOT を使用するだけで完全にオフラインで動作する、完全に機能するフェイスコントロールの電子ロックを作成することができました。言うまでもなく、MLの経験はまったく必要ありませんでした。 SLN-VIZN-IOTは柔軟性を念頭に置いて設計されているため、顔認識をゼロから実装するのに比べて、最小限の労力であらゆる種類のユースケースをサポートできます。キットに付属の量産対応ソフトウェアを使用することで、あらゆる種類の製品にローカル(クラウド接続は不要)の顔認識および感情認識機能を記録的な速さで追加できるようになりました。 このガイドが、SLN-VIZN-IOTの力で顔認識プロジェクトをジャンプスタートする方法を示すのに役立つことを願っています。 スマートホーム
查看全文
AMF-IND-T3033 - 2018 KMS Custom Hardware LAB Guide 1.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2018 KMS 定制硬件实验室指南 1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 2018 KMS 定制硬件实验室指南 1
查看全文
リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX ボードで長時間(数日または数週間)のテストを行い、テストが失敗した場合、JTAGプローブで何が起こったのかを知りたいことがよくあります。 問題は、50 個のボードを並列に実行している場合、50 個の JTAG デバッグ プローブを用意する予算がないことです。 JTAGプローブの「ホットプラグ」を行うと、ボードをリセットするチャンスが2回のうち約1回あります。そのため、問題を再確認するには、さらに数時間待つ必要があります。 とにかく、リセットのない信頼性の高いJTAGプラグを持つことは、本当に簡単です...ケーブルのリセットラインをカットしてください!その後も、i.MX に「アタッチ」することができます。 MEKボードでは、10ピンJTAGコネクタを使用して、リボンケーブルのケーブルライン10をカットしています。 ケーブルで、次のようにリセットラインを切断します。 私のローターバッハJTAGプローブでは、「ホットプラグ」を行うときに、i.MX がリセットされることはありません。 BR ヴァンサン i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX2x i.MX50 i.MX51 i.MX53 i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6Quad i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX6UL i.MX7Dual i.MX7Solo i.MX7ULP i.MXRT 日時:リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, テストをやってみたら面白いかもしれませんね!LinuxやQNXなどの豊富なOSを使用すると、プロンプトを監視するだけでよいため、すばやく非常に簡単です。 また、USBコネクタとは逆に、GNDは後でJTAGコネクタに到着する可能性があるため、GNDが問題にならないかどうかも疑問に思っています(GNDでさえ、すべてのピンの長さは同じです)。 BR ヴァンサン 日時:リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Vincent 私はあなたの素敵なドキュメントにいくつかのJTAGデバッガでそれを追加することができますか BDI3000やPEEDIなど、デバッガが は RESET ラインを制御しないので、これが特定のケースに役立つかもしれません。 デバッガーは TAP コントローラーをリセットする必要がある場合がありますが ( ボード)なので、これがどのような影響を与えるかはわかりません。 よろしくお願いいたします Sinan Akman
查看全文
RDSPIMC56F8023:采用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特性 结构框图 设计资源 Overview NXP ®太阳能电池板逆变器参考设计展示了 16 位数字信号控制器 MC56F8023 控制整个逆变器功能的能力。 该逆变器将太阳能电池板的输入电压转换为隔离的单相AC输出电压 此应用包括所有用于功率转换、控制和测量的电路 主电源板提供标准的64引脚PCI Express®连接器,作为子卡控制板的接口。该选项也可通过其他数字信号控制器控制该逆变器。 特性 从太阳能电池板流入的DC输入电压额定值为36V 可串联使用一个36V或两个18V 太阳能电池板 所采用的控制软件内具有最大功率点跟踪特性 包括用于3个串联在一起的12V铅酸累加器的电池充电器 Galvanic隔离输出电压230V, 频率50Hz,高达400W的输出功率 真正的正弦波形输出电压 用于外部通信的RS-485隔离接口 内部低功率DC电源可保持适当的功能,无需连接电池 实施过压、过电流和过热保护 提供离网嵌入式软件实例 结构框图 设计资源 传统设计 回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 您能分享硬件/原理图链接吗? 回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 尊敬的先生, 请尽快分享硬件链接以获取更多帮助 谢谢 由 vengu
查看全文