1113577_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1113577_ja-JP

1113577_ja-JP

リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX ボードで長時間(数日または数週間)のテストを行い、テストが失敗した場合、JTAGプローブで何が起こったのかを知りたいことがよくあります。

問題は、50 個のボードを並列に実行している場合、50 個の JTAG デバッグ プローブを用意する予算がないことです。

JTAGプローブの「ホットプラグ」を行うと、ボードをリセットするチャンスが2回のうち約1回あります。そのため、問題を再確認するには、さらに数時間待つ必要があります。

とにかく、リセットのない信頼性の高いJTAGプラグを持つことは、本当に簡単です...ケーブルのリセットラインをカットしてください!その後も、i.MX に「アタッチ」することができます。

MEKボードでは、10ピンJTAGコネクタを使用して、リボンケーブルのケーブルライン10をカットしています。

pastedImage_1.png

ケーブルで、次のようにリセットラインを切断します。

pastedImage_2.png

私のローターバッハJTAGプローブでは、「ホットプラグ」を行うときに、i.MX がリセットされることはありません。

BR

ヴァンサン

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nanoi.MX2xi.MX50i.MX51i.MX53i.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7Duali.MX7Soloi.MX7ULPi.MXRT日時:リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

テストをやってみたら面白いかもしれませんね!LinuxやQNXなどの豊富なOSを使用すると、プロンプトを監視するだけでよいため、すばやく非常に簡単です。

また、USBコネクタとは逆に、GNDは後でJTAGコネクタに到着する可能性があるため、GNDが問題にならないかどうかも疑問に思っています(GNDでさえ、すべてのピンの長さは同じです)。

BR

ヴァンサン

日時:リセットなしの i.MX JTAGホットプラグ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Vincent

私はあなたの素敵なドキュメントにいくつかのJTAGデバッガでそれを追加することができますか

BDI3000やPEEDIなど、デバッガが

は RESET ラインを制御しないので、これが特定のケースに役立つかもしれません。

デバッガーは TAP コントローラーをリセットする必要がある場合がありますが (

ボード)なので、これがどのような影響を与えるかはわかりません。

よろしくお願いいたします

Sinan Akman

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:18 AM
Updated by: