Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
i.MX93 M33 lpi2c 主控器不起作用 我正在 MCIMX93-EVK 上运行 lpi2c_interrupt_b2b_transfer_master_cm33 示例。 调用 LPI2C_MasterTransferNonBlocking() 后,SDA 线路保持低电平,SCL 线路持续时钟。 只有当我从外部将 SCL 引脚拉至低电平,然后 SDA 再次变为高电平时,时钟才会停止。 有人见过这种情况吗?如有任何建议,我们将不胜感激。谢谢! Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function version:25.09.00 boardId:mcimx93evk deviceId:MIMX9352xxxxM coreId:cm33_MIMX9352xxxxM Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function Hi@Manuel_Salas请帮帮我~ Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 你好@nyc 希望你一切都好。 能否请您分享一下正在使用的 SDK 版本? 我想在我身边复制。 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 有人能帮忙吗? Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function @Manuel_Salas 你能在不连接从属设备的情况下测试 i2c 主设备吗? 我已经用 FLEXIO I2c 测试过这种情况,它会产生 8 个时钟,并且不接受然后结束传输,但本地 i2c 有这个问题。 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 更正:*它将生产 9 个时钟 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 你好@nyc 我也在身边做了同样的测试,但没有问题。我连接了两个 i.MX93,一个作为主设备,一个作为从设备。 我无法复制您的问题。 在复制您的问题时,我是否遗漏了任何步骤? 我与同样的环境、同样的榜样保持一致: /SDK_25_09_00_MCIMX93-EVK/boards/mcimx93evk/driver_examples/lpi2c/interrupt_b2b_transfer/master$ 向你问好 萨拉斯 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 我已改用 i2c2 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_PAD_I2C2_SDA__LPI2C2_SDA, 0U); IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_PAD_I2C2_SDA__LPI2C2_SDA, IOMUXC_PAD_DSE(15U) | IOMUXC_PAD_FSEL1(2U) | IOMUXC_PAD_PU_MASK | IOMUXC_PAD_OD_MASK); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_PAD_I2C2_SCL__LPI2C2_SCL, 0U); IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_PAD_I2C2_SCL__LPI2C2_SCL, IOMUXC_PAD_DSE(15U) | IOMUXC_PAD_FSEL1(2U) | IOMUXC_PAD_PU_MASK | IOMUXC_PAD_OD_MASK); Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 你好@nyc 现在可以使用 I2C2 吗? 还是遇到了同样的问题? 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function @Manuel_Salas 仍然无法与 lpi2c_mastertransferNonblocking () 一起使用, 只能用于 FLEXIO I2C 或 I2C 轮询 Re: i.MX93 M33 lpi2c Master not function 你好@nyc 希望你一切都好。 我无法复制这个问题。 在我的环境中,唯一不同的是将 SDA 和 SCL 的 SION 位设为 1U: IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_PAD_I2C1_SCL__LPI2C1_SCL, 1U); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_PAD_I2C1_SDA__LPI2C1_SDA, 1U); 顺祝商祺! 萨拉斯
查看全文
MCAL/RTDパッケージセーフティCASE NXPチームの皆様、こんにちは。 MCAL/RTD パッケージに付属するセーフティに関するドキュメントに関して質問があります。 MCAL/RTD セーフティが必要な ASIL レベルに準拠して開発されている場合、セーフティ CASE が成果物の一部として含まれていないのはなぜですか?これらのコンポーネントを ISO 26262 準拠のプロジェクトに統合するユーザーとして、セーフティ CASE にアクセスできることは、独自のセーフティの議論と評価を実行する上で非常に役立ちます。 以下を明確にしていただけますか: パッケージが ASIL 要件に従って開発されているにもかかわらず、MCAL/RTD パッケージとともにセーフティ CASE が提供されない理由。 リクエストに応じて別途利用可能か、または特定のライセンス条件の下で利用可能か。 NXP の観点から同じ目的を果たす代替文書が提供されている場合。 サポートのほど、どうぞよろしくお願いいたします。 Re: MCAL/RTD Package Safety Case こんにちは@yogesh95さん、 RTD の成果物には、すべてのセーフティドキュメントが ISO26262 に準拠したセーフティ Package zip が含まれています。 さらに、セーフティマニュアル、セーフティ CASE と計画、FMEDA テンプレートと例は、地元の FAE (フィールド アプリケーション エンジニア) を通じて、または NDA の下でS32K3 の安全なファイルを通じて入手できます。 アクセスをリクエストする方法については、セキュア アクセス権に関する FAQを参照してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: MCAL/RTD Package Safety Case こんにちは、ジュリアン ご返答ありがとうございます。 S32K3 セーフティ パッケージへのリンクを共有しましたが、これには MCAL/RTD のセーフティ CASE が含まれている可能性があります。MCAL/RTD のセーフティ CASE を含む同様のパッケージが S32K1 シリーズでも利用できるかどうか知りたいです。 さらに、同様の組織の人々に安全なアクセスを要求する場合、何か制限はありますか?複数の人が安全なアクセス権を要求できますか? よろしくお願いします、 ヨゲシュ Re: MCAL/RTD Package Safety Case こんにちは@yogesh95 はい、S32K1xx デバイスにも同じことが当てはまります。RTD パッケージリリースには、セーフティパッケージも含まれています。 さらに、同様の組織の人々に安全なアクセスを要求する場合、何か制限はありますか?複数の人が安全なアクセス権を要求できますか? はい、複数の方がセキュアアクセスをリクエストできます。ただし、申請は個別に審査され、NXPによる検証が必要です。NXPに会社のNDAをアップロードしていただくと、手続きが迅速化されます。 よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
如何实现非阻塞 API GetStatus 大家@@ 好 , 从我们的实验中,我们观察到 MSTATUS 仍然停留在 SLVREQ 状态 ,这导致 MCU 将 I3C 总线视为繁忙 状态。 我们发现,在某些情况下,调用阻塞的 GetStatus API 会触发此问题。我们认为,根本原因是混用阻塞和非阻塞 API,这会导致 IBI 处理不正确。我们想实现一个非阻塞的 GetStatus 来解决这个问题。你能帮忙实施吗? MCU: MCXN556 和 MCXN236 通信& 控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) Re: How to implement nonblocking API GetStatus bool i3c_write(uint8_t address, uint8_t* data, size_t length) { i3c_master_transfer_t xfer = {}; xfer.slaveAddress = address; xfer.data = data; xfer.dataSize = length; xfer.direction = kI3C_Write; xfer.busType = kI3C_TypeI3CSdr; xfer.flags = kI3C_TransferDefaultFlag; xfer.ibiResponse = kI3C_IbiRespAckMandatory; status_t status = I3C_MasterTransferEDMA(I3C0, &i3c_handle, &xfer); return (status == kStatus_Success); } ``` ### Read Operation ```cpp bool i3c_read(uint8_t address, uint8_t* data, size_t length) { i3c_master_transfer_t xfer = {}; xfer.slaveAddress = address; xfer.data = data; xfer.dataSize = length; xfer.direction = kI3C_Read; xfer.busType = kI3C_TypeI3CSdr; xfer.flags = kI3C_TransferDefaultFlag; xfer.ibiResponse = kI3C_IbiRespAckMandatory; status_t status = I3C_MasterTransferEDMA(I3C0, &i3c_handle, &xfer); return (status == kStatus_Success); } 如果我们使用这个 blocking API get_status来实现恢复或私有读/写 NACK似乎似乎会导致似乎会导致 MCU进入错误状态(如我所述)。 了恢复方法,并进行了压力测试这个版本;它不会再发生再次发生。 Re: How to implement nonblocking API GetStatus 你好@Bruce_Teng 感谢您的来信,并对延迟回复表示歉意。 能否请您提供有关测试内容的更多详细信息(测试步骤、预期行为与观察到的行为,以及任何日志或跟踪记录)? 我假定 MCU 配置为主设备,因为您检查的是 MSTATUS 而不是 SSTATUS。如果不是这样,请告诉我。 根据参考手册,该条件下的接口行为描述如下: 你可以尝试启用自动发射 IBI,这样总线就不会保持该状态。 请做一些说明,以帮助我们重现您的设置: 您指的是哪个 GetStatus API(完整的函数名称和模块/驱动程序)? 您使用的 SDK 版本(确切的版本字符串)。 角色和配置:主控与从属,以及任何相关寄存器设置(如先进先出阈值、中断掩码)。 硬件:MCU/主板部件号和总线上的任何外部元器件。 定时:总线频率、IBI 配置以及是否启用时钟扩展或重试。 展示如何配置和调用应用程序接口的简短代码片段。 Re: How to implement nonblocking API GetStatus 你好@carlos_o, 以下代码实现了阻塞 API GetStatus get_status(uint8_t address, uint16_t& status) { constexpr uint8_t BoradcastAddress = 0x7EU; constexpr uint8_t CccGetStatus = 0x90U; constexpr uint16_t WordMask = 0xFFFF; I3cBuffer buffer{}; i3c_master_transfer_t xfer{}; xfer.slaveAddress = BoradcastAddress; xfer.subaddress = CccGetStatus; xfer.subaddressSize = 1U; xfer.direction = kI3C_Write; xfer.busType = kI3C_TypeI3CSdr; xfer.flags = kI3C_TransferNoStopFlag; xfer.ibiResponse = kI3C_IbiRespAckMandatory; auto result = I3C_MasterTransferBlocking(_i3c_m_handle.base, &xfer); if (result != kStatus_Success) { I3C_MasterEmitRequest(_i3c_m_handle.base, kI3C_RequestForceExit); const logger::EventData data = { CccGetStatus, static_cast (result >> 0 & 0xFF), static_cast (result >> 8 & 0xFF), static_cast (result >> 16 & 0xFF), static_cast (result >> 24 & 0xFF), }; logger::info(logger::Event::I3CCccError, data); auto driver_status = to_driver_status(static_cast (result)); if (driver_status != Status::Success) { const auto& task = *static_cast<:i3c::task>(_task); task.record_error(static_cast (driver_status)); } return false; } memset(&xfer, 0, sizeof(xfer)); xfer.slaveAddress = address; xfer.data = buffer.data(); xfer.dataSize = 2; xfer.direction = kI3C_Read; xfer.busType = kI3C_TypeI3CSdr; xfer.flags = kI3C_TransferDefaultFlag; xfer.ibiResponse = kI3C_IbiRespAckMandatory; result = I3C_MasterTransferBlocking(_i3c_m_handle.base, &xfer); if (result != kStatus_Success) { I3C_MasterStop(_i3c_m_handle.base); const logger::EventData data = { CccGetStatus, static_cast (result >> 0 & 0xFF), static_cast (result >> 8 & 0xFF), static_cast (result >> 16 & 0xFF), static_cast (result >> 24 & 0xFF), }; logger::info(logger::Event::I3CCccError, data); auto driver_status = to_driver_status(static_cast (result)); if (driver_status != Status::Success) { const auto& task = *static_cast<:i3c::task>(_task); task.record_error(static_cast (driver_status)); } return false; } status = (buffer[0] << 8 | buffer[1]) & WordMask; return true; } SDK 版本: SDK_25_09_00_MCXN556S 角色和配置: 主模式 -I3C 控制器被配置为主设备。 I3C 主配置设置如下: i3c_master_config_t_master_config; // 配置设置: _master_config.波特率.i2cBaud = 频率.i2c; // I2C 波特率(通常为 400 kHz) _master_config.波特率.i3cPushPullBaud = freq.i3c_pp; // I3C 推挽波特率(通常为 12.5 MHz) _master_config.波特率.i3cOpenDrainBaud = freq.i2c_od; // I3C 开漏波特率(通常为 2.5 MHz) _master_config.启用 OpenDrainStop = 假; _master_config.disableTimeout = true; // 禁用超时 _master_config.启用 OpenDrainHigh =is_gpu ?true: false;//特定于 GPU:50 :50 占空比 _master_config.hKeep =kI3C_MasterHighKeeperNone; ``` 传输模式:**基于 SmartDMA 和 EDMA(增强型 DMA)的传输 DMA配置 - **TX DMA 通道:**通道 0(DMA0 用于 I3C0,DMA1 用于 I3C1) - **RX DMA 通道:**通道 1(DMA0 用于 I3C0,DMA1 用于 I3C1) - **DMA 复用器:**为 I3C TX/RX 请求配置 硬件 MCU/主板部件号 MCXN556 (MCXN556SCDF 变体) 代码支持两个 I3C 端口: - **I3C0:**基准地址 I3C0,使用 DMA0 - **I3C1:**基准地址 I3C1,使用 DMA1 I3C 总线用于与 GPU 设备通信   总线频率 - **主时钟:**25 MHz (时钟 = 25000000UL) - **I3C推挽波特率:**12.5 MHz(典型值) - **I3C 开路漏极波特率:**2.5 MHz(典型值) - **I2C 波特率:**400 kHz(典型值)   ### 时钟拉伸和重试 - **超时:**禁用 (禁用超时 = true) - **重试机制:**在软件中实施,对失败的传输进行 5 次重试   Nack occurred when MCU read/write data to the slave. MCU send GetStatus command to GPU to recover it. for (uint8_t i = 0; i < recover_retry; i++) { bool success = get_status(address, value); if (success && value == 0) { return true; } task->delay(10ms); }​ Re: How to implement nonblocking API GetStatus 在我们的系统中,MCU 是 I3C 主设备,GPU 是 I3C 从设备。 因此,看来我们无法修改寄存器设置来决定 GPU 如何检测总线可用状态。对不对? 如果是,我们是否应该关注 GPU 的行为? Re: How to implement nonblocking API GetStatus 你好 @Bruce_Teng, 根据 I3C 标准,总线必须保持IDLE状态至少 1 微秒,然后才能发布 IBI。为确保满足此定时要求,设备使用 CLK_SLOW。当 IBI 请求处于待处理状态时,由 CLK_SLOW 驱动的内部计数器必须完成一个或多个计数,然后才能将总线视为完全空闲并生成 IBI。如下图所示,该图像来自 RM (MCXN236): 另外,为了更好地为您提供支持,您能否提供以下信息? - 能否请您说明一下您以前是否获得过该特定部件 MCXN556 的支持? - 我很难看到您在上一篇文章中分享的图片,您能否分享给我更高分辨率的图片? - 您能否提供复制此行为的步骤? BR Habib Re: How to implement nonblocking API GetStatus 你好, ,我还有一个问题。 如果 f 从站在 STOP 状态后立即将 SDA 拉至低电平,如图所示。 MCXN556/236 I3C IP 似乎无法检测到 SDA 失效边沿,因此不会切换 SCL 线以产生 START。 是否符合您的期望? 如果是,是不是因为从机违反了总线可用条件? @Smartling Language Service   Re: How to implement nonblocking API GetStatus   你好@Habib_MS 没有,我还没有收到任何关于 MCXN556 这一特定部件的支持。 背景:在我们的系统 中,微控制器在USB和下游设备(GPU)之间起着桥梁的作用, 因此,微控制器负责将数据从USB转发到GPU或从GPU转发到USB。 一旦 GPU 需要向 USB 传递数据,GPU 就会发出 IBI 请求,然后 MCU 对其进行服务并从 GPU 读取数据,然后将其转发到 USB。 实验: 在每个事务(读/写)之前发送 GetStatus 命令。 我获取 GPU 信息或更新 GPU 固件以触发读/写交易。 注:GPU 的 I3C IP 不是恩智浦产品 Re: How to implement nonblocking API GetStatus 你好@Bruce_Teng、 谢谢您的答复。根据您的评论,从机 (CPU) 不符合 I3C 的要求,即在发出 IBI 请求之前,总线至少保持 IDLE状态 1 µs。我的理解正确吗?如果是这样,这就可以解释为什么主站(MCU)无法处理 IBI。 另一方面,AN14434 确切描述了 MCU 在您的应用中的预期行为类型。我强烈建议查看该文件,以确保 MCU 正常工作。 如果您还有其他问题,请告诉我。 BR Habib
查看全文
Supported eMMC version in MCUXpresso Hi, all I'm trying to boot from eMMC, and also make the image using MCUXpresso. I have a query about it, which version can be supported in tool & driver? I found the lastest version for eMMC(v5.1B) which is released last year. It's working with new version properly as well? Boot ROM|Booting | Flash Re: Supported eMMC version in MCUXpresso Hi @ljs1004, Thank you for contacting NXP Support! Please note that the i.MX93 is not an MCU, but rather an applications processor. According to the datasheet, the supported eMMC standard is eMMC 5.1. I am not fully certain about the specific differences between versions 5.1 and 5.1b, but to ensure compatibility and avoid unexpected issues, I recommend using devices that comply strictly with eMMC 5.1. Best regards, Chavira Re: Supported eMMC version in MCUXpresso Thank you for reply. I'm having some trouble which is not booting up properly. Thus I'd like to know that there is any sequence to check eMMC version in MCUXpresso. Especially there is change in v5.1B :  EXT_CSD[192] : 0x8 -> 0x9
查看全文
S32K146 の CAN-FD 5 Mbps サポート NXPチームの皆様、こんにちは。 私はS32K146 MCU を使用しており、達成可能な最大 CAN-FD データ フェーズ ビット レートを確認したいと思います。 私の設定: MCU: NXP S32K146 (CAN-FD対応FlexCAN) CANソースクロック: 80 MHz PLL出力 CAN-FDデータフェーズビットレートを5Mbpsに設定しようとしています Re: CAN‑FD 5 Mbps Support on S32K146 こんにちは、 章 55.3.11.1 クロック ドメインとデバイス RM の制限では、達成可能な最大データ フェーズ ビット レートを計算するための式を示します。あなたがおっしゃった 5Mbps は可能です。 ビットレートパラメータの計算には以下のカリキュレータを使用することができます。 https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/MPC5xxx-S32Kxx-LPCxxxx-CAN-CAN-FD-ビットタイミング計算/ta-p/1119319 BR、ペトル
查看全文
カスタム S32 ターゲット コードを MBDT プロジェクトにインポートする MBDT プロジェクトから使用したいカスタム S32K3 FlexIO ドライバー (C コード) がありますが、このコードをプロジェクトにインポートする方法が完全には明らかではありません。 ドライバー コードは S32 Design Studio で開発されており、ターゲット上で正常に動作します。しかし、Simulink コード インポーター ウィザードを使用してコードを Simulink ライブラリとしてパッケージ化すると、関連する RTD とハードウェア ヘッダーが見つからないため停止します。 コードのインポートが機能するには、コードが S32 ターゲット用と、シミュレーション用の汎用ハードウェア非依存バージョンの両方でビルドされることをサポートする必要があると思われます。 これを最も効果的に行う方法についてのガイドラインはありますか? たとえば、現在のターゲット (汎用 x86_64 と s32) に応じてコードを異なるビルドにできるようにするために、コード内で使用できる標準定義はありますか?または、シミュレーション中およびターゲット上で異なる C ファイル セットを使用するように Simulink に指示する方法はありますか? Re: Importing custom S32 target code into MBDT projects ハードウェア依存部分をラップしました #定義されている場合(CPU_S32K396) #endif 場合によっては、汎用コードを含む #else を使用します。 これで問題は解決するはずです。しかし、これは S32K RTD 依存コードを MBDT プロジェクトに追加するための推奨される方法でしょうか?
查看全文
Basic application test case for zephyr 4.3.0 for imx8mp board i need to validate blinky_pwm basic application on imx8mp i wanted to know whether blinky_pwm basic application is supported if not how  i need to implement pwm node in imx8mp for this application can i use the same implemetion as mentioned in  boards/nxp/imx943_evk/imx943_evk_mimx94398_m33.dts  Re: Basic application test case for zephyr 4.3.0 for imx8mp board Hello, As you mention, you need to add an usable PWM instance in your device tree and proper IOMUX pinctrl configuration (please keep in mind that is not enabled by default). Since i.MX93 uses a different PWM IP, you cannot copy the same device tree, you can use it as a reference but you need to port it. Best regards. Re: Basic application test case for zephyr 4.3.0 for imx8mp board ok thank you
查看全文
Activation key for S32DS.3.4 need activation key for S32DS.3.4 as the current key are expired Re: Activation key for S32DS.3.4 Hi,  I checked your account and there is no S32DS v3.4 present. Do you have an old activation key? 
查看全文
iMX8QXP Camera Streaming wayland error We are facing problem with camera streaming but we are getting this error. xdg_surface has never been configured Please find the logs below. we verified that driver was working as expected but we couldn't able to see the stream. root@imx8qxpc0mek:~# gst-launch-1.0 -vvv v4l2src device=/dev/video2 do-timestamp=true ! video/x-raw,width=1280,height=960,framerate=30/1 ! waylandsink Setting pipeline to PAUSED ... Pipeline is live and does not need PREROLL ... Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... New clock: GstSystemClock /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)960, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry =(string)1:4:5:1 /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)960, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2, interlace-mode=(string)progressive, color imetry=(string)1:4:5:1 /GstPipeline:pipeline0/GstWaylandSink:waylandsink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)960, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2, interlace-mode=(string)progressive, co lorimetry=(string)1:4:5:1 /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)960, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2, interlace-mode=(string)progressive, colo rimetry=(string)1:4:5:1 Redistribute latency... xdg_surface@21: error 3: xdg_surface has never been configured ^Chandling interrupt. Interrupt: Stopping pipeline ... Execution ended after 0:00:10.845625875 Setting pipeline to NULL ... Re: iMX8QXP Camera Streaming wayland error Hello, This error seems to be a QT error, please refer to the following link: https://qt-project.atlassian.net/browse/QTBUG-67648 Could you share the BSP version that you are working with? Best regards/Saludos, Aldo.
查看全文
CAAM issue in Variscite iMX8m mini EVK Hi, I am currently working on the Secure Boot implementation for the Variscite VAR-SOM i.MX8M Mini EVK. I have generated the private and public keys using OpenSSL and successfully signed the FIT image. However, when I stop the boot process in U-Boot and manually load the FIT image, I encounter errors indicating that CAAM (Cryptographic Acceleration and Assurance Module) is not initialized/configured properly. I have attached the relevant error logs below for reference. Could you please review them and suggest possible solutions to resolve this issue at the earliest? Log: u-boot=> ext4ls mmc 1:1 /boot 1024 . 1024 .. 30843306 fitImage.signed u-boot=> ext4load mmc 1:1 ${loadaddr} /boot/fitImage.signed 30843306 bytes read in 1282 ms (22.9 MiB/s) u-boot=> iminfo ${loadaddr} ## Checking Image at 40480000 ... FIT image found FIT description: Signed FIT Image Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Image 0 (kernel) Description: Linux kernel Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Type: Kernel Image Compression: uncompressed Data Start: 0x404800c0 Data Size: 30792192 Bytes = 29.4 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x40200000 Entry Point: 0x40200000 Hash algo: sha256 Hash value: 6c93585fae1f9fa935271aef6c32e7c908a1127cc1a973c2b9d085092bbaf0fb Image 1 (fdt) Description: Device Tree Blob Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Type: Flat Device Tree Compression: uncompressed Data Start: 0x421ddbb8 Data Size: 49293 Bytes = 48.1 KiB Architecture: AArch64 Hash algo: sha256 Hash value: 7e517bd42c9792e66532d20497e503e4bb490f3ac54f4a4f3edeee6cd8d8c8d9 Default Configuration: 'conf' Configuration 0 (conf) Description: unavailable Kernel: kernel FDT: fdt Sign algo: sha256,rsa2048:dev Sign value: 019c2d9cbeead8b464936f7cd32f8a845e06f3dde00ee376f4ebbdcdcade94a01463af9eb087ab942bb5ca6b022377e43e1890ef56e79d02d7e19ba8b30d411960cd48e1f1b420c8f4a93f3cb0266dc0c5163aea566 Timestamp: 2026-02-11 10:13:37 UTC ## Checking hash(es) for FIT Image at 40480000 ... Hash(es) for Image 0 (kernel): sha256Error: Address arguments are not aligned CAAM was not setup properly or it is faulty error! Bad hash value for 'hash' hash node in 'kernel' image node Bad hash in FIT image! u-boot=> bootm ${loadaddr} ## Loading kernel from FIT Image at 40480000 ... Using 'conf' configuration Verifying Hash Integrity ... OK Trying 'kernel' kernel subimage Description: Linux kernel Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Type: Kernel Image Compression: uncompressed Data Start: 0x404800c0 Data Size: 30792192 Bytes = 29.4 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x40200000 Entry Point: 0x40200000 Hash algo: sha256 Hash value: 6c93585fae1f9fa935271aef6c32e7c908a1127cc1a973c2b9d085092bbaf0fb Verifying Hash Integrity ... sha256Error: Address arguments are not aligned CAAM was not setup properly or it is faulty error! Bad hash value for 'hash' hash node in 'kernel' image node Bad Data Hash ERROR: can't get kernel image Re: CAAM issue in Variscite iMX8m mini EVK Hello, I don't know which uboot version you are running, but could you check if you have the following enabled in your uboot defconfig CONFIG_ARCH_MISC_INIT=y Best regards/Saludos, Aldo.
查看全文
Variscite iMX8m mini EVK の CAAM 問題 こんにちは、 現在、Variscite VAR-SOM i.MX8M Mini EVK のセキュア ブートの実装に取り組んでいます。 OpenSSL を使用して秘密鍵と公開鍵を生成し、FIT イメージに正常に署名しました。ただし、U-Boot でブート プロセスを停止し、FIT イメージを手動でロードすると、 CAAM (暗号化アクセラレーションおよび保証モジュール) が適切に初期化/構成されていないことを示すエラーが発生します。 参考までに、関連するエラー ログを以下に添付しました。 これらを確認して、この問題をできるだけ早く解決するための可能な解決策を提案していただけますか? ログ: u-boot=> ext4ls mmc 1:1 /boot 1024 . 1024 .. 30843306 フィットイメージ.署名済み u-boot=> ext4load mmc 1:1 ${loadaddr} /boot/fitImage.signed 30843306バイトを1282ミリ秒で読み取りました(22.9 MiB/秒) u-boot=> iminfo ${loadaddr} ## Checking Image at 40480000 ... FIT image found FIT description: Signed FIT Image Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Image 0 (kernel) Description: Linux kernel Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Type: Kernel Image Compression: uncompressed Data Start: 0x404800c0 Data Size: 30792192 Bytes = 29.4 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x40200000 Entry Point: 0x40200000 Hash algo: sha256 Hash value: 6c93585fae1f9fa935271aef6c32e7c908a1127cc1a973c2b9d085092bbaf0fb Image 1 (fdt) Description: Device Tree Blob Created: 2026-02-11 10:13:37 UTC Type: Flat Device Tree Compression: uncompressed Data Start: 0x421ddbb8 Data Size: 49293 Bytes = 48.1 KiB Architecture: AArch64 Hash algo: sha256 Hash value: 7e517bd42c9792e66532d20497e503e4bb490f3ac54f4a4f3edeee6cd8d8c8d9 Default Configuration: 'conf' Configuration 0 (conf) Description: unavailable Kernel: kernel FDT: fdt Sign algo: sha256,rsa2048:dev Sign value: 019c2d9cbeead8b464936f7cd32f8a845e06f3dde00ee376f4ebbdcdcade94a01463af9eb087ab942bb5ca6b022377e43e1890ef56e79d02d7e19ba8b30d411960cd48e1f1b420c8f4a93f3cb0266dc0c5163aea566 Timestamp: 2026-02-11 10:13:37 UTC ## 40480000 の FIT イメージのハッシュをチェックしています... イメージ 0 (カーネル) のハッシュ: sha256Error: アドレス引数が揃っていません CAAMが正しく設定されていないか、故障しています エラー! 'kernel' イメージノードの 'hash' ハッシュノードのハッシュ値が不正です FIT イメージ内のハッシュが不正です。 u-boot=> bootm ${loadaddr} ## 40480000 の FIT イメージからカーネルをロードしています... 'conf'設定の使用 ハッシュの整合性を検証しています...OK 'kernel'カーネルサブイメージを試す 説明: Linuxカーネル 作成日時: 2026-02-11 10:13:37 UTC タイプ: カーネルイメージ 圧縮: 非圧縮 データ開始: 0x404800c0 データサイズ: 30792192 バイト = 29.4 MiB アーキテクチャ: AArch64 OS: Linux ロードアドレス: 0x40200000 エントリポイント: 0x40200000 ハッシュアルゴリズム: sha256 ハッシュ値: 6c93585fae1f9fa935271aef6c32e7c908a1127cc1a973c2b9d085092bbaf0fb ハッシュの整合性を検証しています...sha256Error: アドレス引数が揃っていません CAAMが正しく設定されていないか、故障しています エラー! 'kernel' イメージノードの 'hash' ハッシュノードのハッシュ値が不正です 不正なデータハッシュ エラー: カーネルイメージを取得できません Re: CAAM issue in Variscite iMX8m mini EVK こんにちは、 使用しているubootのバージョンがわかりませんが、uboot defconfigで以下が有効になっているかどうかを確認してください。 CONFIG_ARCH_MISC_INIT=y よろしくお願いいたします。 アルド。
查看全文
i.MX8M における Android のサスペンド/レジューム レイテンシ測定のリクエスト (DSM / Suspend-to-RAM) NXPチームの皆様、こんにちは。 現在、Android ベースの製品 (Android 16) として i.MX 8M ファミリ (Mini / Plus バリアント) を評価中です。 TRM と AN13400 から、サポートされている低電力モードには次のものが含まれることがわかります。 CPUアイドル(待機) 停止/低電力アイドル DSM (DDR セルフリフレッシュ機能付き Suspend-to-RAM) SNVS / RTCのみモード しかし、データシートやリファレンス・マニュアルには、Android で表示される遷移タイミングの数値が記載されていませんでした。 私たちが特に求めているのは、NXP EVK プラットフォームにおける以下の測定された実用的な値です。 アクティブ -> Suspend-to-RAM (DSM) レイテンシ (Android のサスペンド要求からシステムが DSM に入るまで) Suspend-to-RAM -> Resume のレイテンシ (ウェイクソースアサーションから Android フレームワークが応答するまで) 仮定: セルフリフレッシュで保持されるDDR 標準 NXP Android BSP ディスプレイが有効 完全なコールドブートパスがない 以下をご提供いただけますでしょうか: 典型的な測定レイテンシ範囲(ミリ秒) カーネルログ出力の例 (PM: _ms 後に再開が完了) NXP EVKテストからの公式のレイテンシ検証データ さらに、Android ビルドで 1 秒未満の再開を保証するための既知の制限事項や推奨される最適化 (M コア ウェイク戦略など) はありますか? ご指導ありがとうございます。 i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: Request for Measured Android Suspend/Resume Latency on i.MX8M (DSM / Suspend-to-RAM) こんにちは、 残念ながら、Android についてはこの数値が手元にありません。これは、EVK を使用したデバイスの推定値を提供するために Linux ベースの結果を提供しているだけであり、数値はユース ケースによって異なります。 M コアのウェイクアップについては、次の例を参考にしてください。M コア コードに関しては Linux 用でも Android 用でも問題ありませんが、Android の場合は、これを実現するためにいくつか変更を加える必要があります。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/M4-Low-Power-Demo-on-i-MX8MM/ta-p/1101109 よろしくお願いいたします。 アルド。
查看全文
MCUXpresso IDE で mcxn546v のピン、クロック構成、デバッグに問題が発生するのはなぜですか? 私は MCUXpresso IDE の初心者です。MCU MCXN546V を搭載した独自の PCB をテストしようとしましたが、その UART2 ピン TX と RX は Neoway N58 IoT ボードに接続されていました。SO、UART プロトコルとペリフェラルをテストするための新しいプロジェクトを作成しました。しかし、デバッグ時に以下のエラーが発生しました ['MCXN546_Project JLink Debug' の MCUXpresso Semihosting Telnet コンソールがポート 63440 @ 127.0.0.1 で開始されました] SEGGER J-Link GDB サーバー V8.44 - 端末出力チャネル。 その後、ダッシュボードから MCXN546V の SDK の zip ファイルをドラッグ アンド ドロップして含めようとしましたが、zip の追加時にまだエラーが発生し、追加後にクロック、ピン構成でエラーが発生します。この投稿にシュリーンショットを添付しました。MCXN546V ピン、UART テスト用のクロック構成を含むサンプル プロジェクトを共有してください。 MCX N Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Elakiya 、 このエラーは、SDK が ARMGCC オプションを使用して生成されたために発生します。このオプションは、VS Code 用の MCUXpresso IDE での使用を目的としています。 MCUXpresso IDE を使用する予定の場合は、下の画像に示すように、代わりに「その他」を選択し、MCUXpresso IDE を選択する必要があります。 正しい SDK をダウンロードしたら、ファイルを MCUXpresso IDE 内の「インストール済み SDK」ビューにドラッグ アンド ドロップするだけでインストールできます。 この投稿に記載されている手順に従って SDK をダウンロードすることもできます。この例は RT1060 用ですが、プロセスは MCXN546 でもまったく同じです。 Config Tools のヘルプについては、このページにあるユーザー ガイドが役立つ場合があります。 さらにご質問がございましたら、遠慮なくお知らせください。 BR ハビブ Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID MCXN546 SDK zip を MCUXpresso IDE に追加しようとすると、このエラーが発生します。なぜでしょうか? 追加された SDK zip ファイルは NXP ダッシュボードから適切にダウンロードされていますが、それでもなぜこの問題が発生するのでしょうか? この問題を解決するためのガイドをお願いします Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Elakiya 、 この問題は、SDK パッケージの新しいプロジェクト テンプレート、具体的には「clock_config.c」というファイルに保存されている誤った情報によって発生します。パッケージのIDが正しくありません: この問題を回避するには、ダウンロードした SDK パッケージで、「pin_mux.c」というファイルに示されているように package_id を設定してください。 この変更を行うと、MCXN546 の設定ツールを使用できるようになります。 何か問題が発生した場合は、遠慮なくお知らせください。 BR ハビブ。 Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは、 @Habib_MS 、ご返信ありがとうございます。NXP ダッシュボードの「その他」オプションから、MCUXpresso IDE 用の適切な SDK ダウンロードを含めるようにしました。しかし、MCXN546 SDK ファイルを新規に再インストールし、プロジェクトを作成した後、ピン、クロックの構成が開かず、スクリーンショットに示されている構成の問題が発生しています。MCUXpresso IDEでカスタムPCBチップ用のMCXN546VチップSDKをお持ちの方は、   シェアしてください。 Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Elakiya 、 この投稿に記載されている点に従ってください: MCUXpresso + Jlink - エンコードを変換できません - NXPコミュニティ 問題が解決しない場合は、遠慮なくお知らせください。 BR ハビブ Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Habib_MS 。手順を共有していただきありがとうございます。しかし、手順に従った後も同じ問題が発生しています。メモリの問題ですか、それとも PCB 電源ピンの問題ですか?識別できませんでした。この投稿でスクリーンショットと PCB デザイン回路図の png ファイルを共有しましたので、確認してご連絡ください。前もって感謝します。 Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Habib_MS 、どうもありがとうございます。package_id を変更した後、ピンとクロックの構成を開くことができますが、その後、このプロジェクト コードを segger J-Link 経由で PCB ボードにフラッシュしてデバッグしようとしました。デバッグを開始すると、スクリーンショットに示すように、ファイル startup_mcxn546_cm33_core0.c 内でスタックします。そしてコンソールタブでは [MCUXpresso Semihosting Telnetコンソール「MCXN546_Project JLink Debug」がポート60310 @ 127.0.0.1で開始されました] SEGGER J-Link GDBサーバーV8.44 - 端末出力チャネル 一時停止して再開しようとすると、ブレーク ページに入り、「アドレス "0x20018040" でブレークしましたが、デバッグ情報が利用できないか、プログラム コードの範囲外です。」と表示されます。 これに対する解決策を、サンプルプロジェクトとともに教えてください。 Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID @Habib_MS さん、ありがとうございます。ボードの問題の構成部分を解決していただきました。デバッガーの問題については、新しいコミュニティ投稿で議論します。ご指導ありがとうございました。 Re: Why I am getting problem in pin, clock configuration and debugging for mcxn546v in MCUXpresso ID こんにちは@Elakiya 、 この問題は、デバッガーとコア間の通信に密接に関連しているようです。おそらく、この問題はソフトウェアに原因があると考えられます。より効果的に対処するには、ターミナルからの完全なログ出力を共有していただけますか?これにより、より詳細な情報を入手し、より正確な解決策を講じることができます。 ただし、このトピックは元の質問から逸脱しているため、サポートを継続できるように新しいコミュニティ投稿を作成していただけますか?お気軽にタグ付けしてください。新しいThreadでも引き続きお手伝いさせていただきます。 BR ハビブ
查看全文
model inference in docker container hi,  community # iMX 8MP @ Harvey021 I have encountered an issue regarding model inference—it fails inside the Docker container but works on the host machine. The relevant shared libraries have already been copied into the container, and the program runs without reporting any missing dependencies When I ran the official verification program, it encountered a segmentation fault. Execute the command as follows: root@imx8mpevk:~/examples# ./label_image --external_delegate_path=/usr/lib/libvx_delegate.soo INFO: Loaded model ./mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite INFO: resolved reporter INFO: Vx delegate: allowed_cache_mode set to 0. INFO: Vx delegate: device num set to 0. INFO: Vx delegate: allowed_builtin_code set to 0. INFO: Vx delegate: error_during_init set to 0. INFO: Vx delegate: error_during_prepare set to 0. INFO: Vx delegate: error_during_invoke set to 0. INFO: EXTERNAL delegate created. INFO: Applied EXTERNAL delegate. W [HandleLayoutInfer:332]Op 162: default layout inference pass. Segmentation fault gdb debug: docker image: ubuntu24.04-arm64 docker command: docker run -it --rm --device=/dev/galcore --device=/dev/mxc_hantro --device=/dev/mxc_hantro_vc8000e --network=host --privileged=true ubuntu:dl_gdb bash target image version: linux6.6.36 full target machine: i.MX 8mp Re: model inference in docker container Hi @noway,  I hope you are doing very well.   Please take a look to the chapter 2.6.2 Building the TensorFlow Lite Library with the Flex Delegate for i.MX Linux platforms and 2.6.2.2 Setting up Docker VM of i.MX Machine Learning User's Guide.   I hope this can helps.   Best regards, Chavira Re: model inference in docker container Thank you for your answer. But I was running Docker on 8mp. My base image is arm64/v8/ubuntu24.04
查看全文
K5 Crypto 驱动程序缺少 SHE 密钥 嗨,支持团队、 对于 K5 RTD 0.8.0 P01, Key Type 不能配置为 SHE。 此外,CryptoKeyElementFormat 也不支持 SHE密钥。 请考虑增加这一功能。 元器件:HSE 固件 元器件:网络安全加密 优先级:高 Re: K5 Crypto driver missing SHE key Hi Cong、 客户是 PATAC。 Re: K5 Crypto driver missing SHE key 你好@LiekLi 让我检查一下是否是 SW/HW 在这个版本上的限制。 请问你们的客户是哪位? Re: K5 Crypto driver missing SHE key Hi@LiekLi 我可以在 \plugins\Crypto_43_HSE_TS_T40D85M8I0R0\resource\CORTEXM_S32K56XM7_s32k566_lfbga324.properties 中看到: # Crypto.HseSptShe. : 支持 SHE 规范。 Crypto.HseSptShe.PREMIUM : STD_OFF Crypto.HseSptAes.PREMIUM : STD_ON 表示此版本不支持此密钥类型 Re: K5 Crypto driver missing SHE key Hi Cuong、 是的,目前还没有。我将要求 HSE 团队进一步更改要求。我们可以关闭此票。
查看全文
IRTC 改ざんチェック - LLWU - MKM34/35Z こんにちは、 MCU - MKM34/35Z - SDKベースのアプリケーション SDK: SDK_2.x_TWR_KM35Z75Mバージョン2000年6月25日 IDE: MCUXpresso IDE v25.6 アプリケーション: MCU は常に VLLS2 スリープ モードにあり、1 つの GPIO ピン (PTG6_LLWU0) と Tamper0 ピン (IRTC Tamper) がウェイクアップ ソースとして構成されます。どちらかのピンに割り込みが発生すると、システムが起動します。 GPIO ピンは期待どおりに動作し、システムを VLLS2 から正常に起動します。ただし、タンパー ピンはリファレンス アプリケーションに従って正確に構成されているにもかかわらず、システムを起動しません。 関連するコード スニペットを参考のために共有しますので、問題の特定にご協力いただければ幸いです。 void RTC_TamperInit(void) { CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Rtcreg); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Rtc0); IRTC_GetDefaultConfig(&irtcConfig); irtcConfig.timerStdMask= 真; irtcConfig.wakeupSelect= 真; if (IRTC_Init(RTC, &irtcConfig) == kStatus_Fail) { 戻る; } IRTC_SetOscCapLoad(RTC, kIRTC_Capacitor2p|kIRTC_Capacitor4p|kIRTC_Capacitor16p); tamper0Config.filterClk = kIRTC_4; tamper0Config.filterDuration= 2; tamper0Config.pinPolarity = true;/*trueはアクティブ*/ IRTC_SetTamperParams(RTC、kIRTC_Tamper_0、&tamper0Config); /* ロックの改ざん設定 */ IRTC_SetTamperConfigurationOver(RTC); /* RTCをLLWUウェイクソースとして有効にする */ LLWU_EnableInternalModuleInterruptWakup(LLWU, LLWU_IRTC_IDX, true); /* 古いフラグをクリアする */ IRTC_ClearStatusFlags(RTC、0xFFFFFFFF); IRTC_ClearTamperStatusFlag(RTC); } void LLWU_Init(void) { //GPIO PTG6 LLWU_SetExternalWakeupPinMode(LLWU、LLWU_WAKEUP_PIN_IDX、LLWU_WAKEUP_PIN_TYPE); LLWU_ClearExternalWakeupPinFlag(LLWU、LLWU_WAKEUP_PIN_IDX); //IRTC タンパー0 LLWU_EnableInternalModuleInterruptWakup(LLWU, LLWU_IRTC_IDX, true); } ご協力ありがとうございます! Re: IRTC Tamper check - LLWU - MKM34/35Z @erin77brownさん、素早い返信ありがとうございます。 申し訳ありませんが、先ほどこのことについて言及し忘れました。また、割り込みを有効にするために、 IRTC_EnableInterrupts(RTC, kIRTC_TamperInterruptEnable);または RTC->IER |= RTC_IER_TAMPER_IE_MASK; ですが、残念ながら役に立たず、タンパー ピンはシステムを起動しません。 すべてのフラグをクリアした後、関数 IRTC_SetTamperConfigurationOver(RTC); を呼び出す必要があるかどうかを確認してください。すでに IRTC_SetWriteProtection() を使用して RTC をロックおよびロック解除しているので、正しい使用方法とシーケンスを理解したいと思います。サンプルコードがあれば、ぜひ共有してください。大変助かります。 よろしくお願いいたします。 Re: IRTC Tamper check - LLWU - MKM34/35Z こんにちは、 LLWU が設定されているにもかかわらず、IRTC タンパー割り込みがペリフェラルレベルで有効になっていない可能性があるため、タンパー ピンが MCU を起動できないようです。irtcConfig.wakeupSelect = true はロジックを準備しますが、イベント情報が伝播できるようにするには IRTC_EnableTamperInterrupt(RTC, kIRTC_Tamper0InterruptEnable) を明示的に呼び出す必要があります。さらに、IRTC 制御レジスタで Tamper 0 ピンがマスクされていないことを確認し、すべてのフラグがクリアされる前に IRTC_SetTamperConfigurationOver (Lock) が呼び出されていないことを確認してください。これにより、後続の状態変更によって LLWU へのウェイクアップ信号がトリガーされなくなる場合があります。 Re: IRTC Tamper check - LLWU - MKM34/35Z こんにちは@Bhagavan タンパー割り込みステータスビットが設定されているかどうかを確認してください。 また、他の iRTC 割り込みによってシステムを起動できるかどうかもテストします。   BR アリス Re: IRTC Tamper check - LLWU - MKM34/35Z こんにちは@Bhagavan KM34 の公式デモはありません。 ただし、RTC モジュールは Kinetis シリーズと同じです。 詳細は以下を参照してください: https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/LLWU-PORT-interrupt/mp/266526   BR アリス Re: IRTC Tamper check - LLWU - MKM34/35Z こんにちは、 SDK の例では、IRTC 内部 (LLWU) モジュール ウェイクアップに問題があるようです。 MKM3x シリーズのリファレンス マニュアルに記載されているように、iRTC タンパー (LLWU_M3IF) および iRTC アラーム (LLWU_M1IF) ウェイクアップ ソースを使用しようとしましたが、効果はありませんでした。 この問題に直面した方がいらっしゃいましたら、解決策を共有したり、例を挙げていただいたりできますか? ご協力ありがとうございます!
查看全文
在 S32 Design Studio 中调试 S32K396 上的 3 个去耦内核时出现的问题 大家好, 我正试图在 S32 Design Studio 中调试带有3 个解耦内核的 S32K396 项目。我创建了一个内核完全独立(非同步)的新项目,结果三个内核有三个独立的项目。 当我启动组调试时: 核心 0 和核心 2正常连接和停止 核心 1 无法连接 问题有没有人成功地独立调试过所有三个内核?是否有在启动时选通内核的推荐步骤,以便调试器能够可靠地连接? 我附上了一个小型测试项目来演示设置。如能就解耦内核的 MC_ME 正确配置或调试工作流程提供指导,将不胜感激。 提前感谢! Re: Debugging Issue with 3 Decoupled Cores on S32K396 in S32 Design Studio 你好@dvcn9 我建议参考 “基于白板的 S32K324 多核示例项目” 这个话题,其中提供了可下载的软件包 S32K324_ Multi-Core_example_rtm_1.0.0.7z。 在这个软件包中,你会找到一个文档:Multi-core_implementation_in_rtd_of_s32K3。本文档解释了多核架构的工作原理,并包括有关如何构建和调试多核项目的详细说明。 BR、VaneB
查看全文
Inquiry regarding the customization and source code of the i.MX95 Cortex-M33 (System Manager) binary Hello, I am currently evaluating the i.MX95 for our project and have some questions regarding the Cortex-M33 (System Manager) core. Customization: Is it possible for a developer to modify the source code and build a custom binary for the Cortex-M33 core, or must we use the pre-compiled binary provided by NXP? Example Code: If customization is supported, where can I download the example code or the SDK for the i.MX95 Cortex-M33 (System Manager)? Binary Download: If the Cortex-M33 must run on a pre-compiled binary, where is the official download location for the latest distribution? Thank you for your assistance. Best regards, Re: Inquiry regarding the customization and source code of the i.MX95 Cortex-M33 (System Manager) bi Hello @jsko  I hope you are doing very well. Please take a look to the imx-sm. Also to the AN14478. At moment, this is all the information that can be shared because i.MX95 is in Pre-production yet. Best regards, Salas.
查看全文
[Filter: smut] dan_ash's post body matched "*shit*", board "60486forum-board". [Filter: smut] dan_ash's post body matched "*shit*", board "60486forum-board". Post Subject: Star analysis/testing of single and dual bit CM4 ECC for TCM Post Body: Sent via email by Sean Buller at Star. I have sent him in return Damon/Jia's code and Jia's app note. Kshitij or I will go through these findings and confirm. Nonetheless it was a nice job by the Star engineer. ........................................................... I'd like to share some of my finding regarding ECC for CM4 TCM/LMEM enabled through MCM peripheral. My hope is that you can validate and sign-off on these findings if they are consistent with the internal design. Algorithm Details - 7-bit Hsiao SECDED (Single Error Correction, Double Error Detection) H-Matrix (Syndrome column for data bits) d[00]=0x43 d[08]=0x54 d[16]=0x75 d[24]=0x5D d[01]=0x45 d[09]=0x58 d[17]=0x76 d[25]=0x5E d[02]=0x46 d[10]=0x61 d[18]=0x79 d[26]=0x67 d[03]=0x49 d[11]=0x62 d[19]=0x7A d[27]=0x6B d[04]=0x4A d[12]=0x64 d[20]=0x7C d[28]=0x6D d[05]=0x4C d[13]=0x68 d[21]=0x4F d[29]=0x6E d[06]=0x51 d[14]=0x70 d[22]=0x57 d[30]=0x7F d[07]=0x52 d[15]=0x73 d[23]=0x5B d[31]=0x07 Please validate and confirm H-matrix is correct. Observation: When write generation is disabled, the hardware writes a fixed ECC value of 0x38 regardless of the data value. NOTE: This is inconsistent with prior understanding that the ECC value gets set to 0 when write generation is disabled. Observation: MCM[LMFATR] bits 23-16 is marked RESERVED, read-only, and always has the value 0. However, I observed that these bits contain the syndrome. Can you confirm? Observation: ITCM and DTCM are both 32-bit and have a 7-bit ECC per 32-bit payload. Can you confirm that neither ITCM or DTCM require 64-bit access to prime ECC? Observation: Injecting a double-bit error with MCM[LMDRn].CF0[3] PFE - Parity Fault Enable set to 1 (enabled) results in a BUS error at the address where the double-bit error was detected? Self-test procedure Important Note: The reason these tests work is because the ECC bits of 0xAAAAAAA1 is exactly 0x38, which is the value the ECC bits are observed to get reset to after write generation is disabled. Any value I write at step 8 that has ECC bits of 0x38 and write a value at step 10 with 1-bit flipped, will properly yield single-bit error and be corrected. Examples of single-bit errors where ECC bits of values in step 8 yield 0x38. Step 8: 0x800005FC Step 10: 0x800005FD Step 8: 0x8585856F Step 10: 0x8585856B Step 8: 0x9B9B9B4D Step 10: 0x9B9B8B4D Can you confirm that the ECC bits get reset to 0x38 when write generation is disabled? The following tests would be executed both on an address in ITCM and an address in DTCM. Single-bit error test 1. Disable non-correctable ECC interrupt MCM[LMPECR].ERNCI 2. Enable non-correctable ECC reporting MCM[LMPECR].ERNCR 3. Disable 1-bit ECC interrupt MCM[LMPECR].ER1BI 4. Enable 1-bit ECC reporting MCM[LMPECR].ER1BR 5. Enable write generation 6. Enable read verification 7. Disable parity fault enable 8. Write 0xAAAAAAA1 o This yields ECC bits of 0x38 -- this is very important, because ECC bits get RESET to 0x38 when write generation is disabled 9. Disable write generation 10. Write 0xAAAAAAA0 o This is a single-bit error 11. Enable write generation 12. Read back address o Observe value at address was CORRECTED to 0xAAAAAAA1 o Observe MCM[LMPEIR].EIB[8] or MCM[LMPEIR].EIB[9] are set (depending on if address was ITCM or DTCM) 13. Clear errors MCM[LMPEIR].E1B and MCM[LMPEIR].ENC Double-bit error test 1. Disable non-correctable ECC interrupt MCM[LMPECR].ERNCI 2. Enable non-correctable ECC reporting MCM[LMPECR].ERNCR 3. Disable 1-bit ECC interrupt MCM[LMPECR].ER1BI 4. Enable 1-bit ECC reporting MCM[LMPECR].ER1BR 5. Enable write generation 6. Enable read verification 7. Disable parity fault enable 8. Write 0xAAAAAAA1 o This yields ECC bits of 0x38 -- this is very important, because ECC bits get RESET to 0x38 when write generation is disabled 9. Disable write generation 10. Write 0xAAAAAAA2 o This is a double-bit error 11. Enable write generation 12. Read back address o Observe MCM[LMPEIR].ENC[0] or MCM[LMPEIR].ENC[1] are set (depending on if address was ITCM or DTCM) 13. Clear errors MCM[LMPEIR].E1B and MCM[LMPEIR].ENC Please confirm that running this test procedure: 1. Correctly tests single-bit error 2. Correctly tests double-bit error 3. Is recoverable and does not have any unintended side-effects o I have validated that after re-enabling interrupts after the test, I can get the appropriate interrupts on subsequent errors. Body text "shit" matched filter pattern "*shit*". Post by User[id=204615,login=dan_ash] has message uid 2315756. Link to post: Star analysis/testing of single and dual bit CM4 ECC for TCM
查看全文
8897スキャン結果のMAX_SCAN_BEACON_BUFFER制限に関するお問い合わせ NXPサポートチーム様 特定の環境に約 200 個の SSID が存在するテスト シナリオを実施しています。ただし、8897 チップセットでスキャンすると、結果には 120 未満の SSID が表示されます。 パラメータ MAX_SCAN_BEACON_BUFFER (デフォルト値: 49152) を増やすと、スキャン結果に表示される SSID が増えることがわかりました。 NXP がこのパラメータに対して推奨する最大制限があるかどうかをお尋ねしたいと思います。 参考までに、MAX_SCAN_BEACON_BUFFER は次のファイルで定義されています。 ../wlan_sd8897/mlan/mlan_main.h デフォルト値は現在 49152 に設定されています。 このパラメータに推奨される上限があるか、または安全な構成値に関するガイダンスがあるか教えていただけますか? サポートありがとうございます。 Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results 親愛なる@PeterYang_TW様、 はい、どういたしまして! よろしくお願いいたします。 魏東 Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results こんにちは@weidong_sun 推薦ありがとうございます。 お客様にご提案いただいた値 (64 KB と 96 KB) を評価していただきます。 ありがとう、 ピーター Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results 親愛なる@PeterYang_TW様、 MAX_SCAN_BEACON_BUFFER の構成では、次の 3 つの側面を考慮する必要があります。 メモリ使用量– バッファが大きいほど、システム RAM の消費量も多くなります。 ホストと Wi-Fi チップセット間のデータ転送効率 (HIF 帯域幅) – バッファ サイズを大きくすると、スキャン結果ごとに転送されるデータ量が増加し、スループット効率に影響する可能性があります。 スキャン時間– バッファが大きくなるにつれて、スキャン結果の処理と転送に必要な時間も長くなる可能性があります。 最も一般的な環境では、デフォルト値 (約 48 KB) で十分です。 ただし、お客様のような高密度環境では、次のテストをお勧めします。 64 KB 、および 96 KB 特定の条件下でのスキャン パフォーマンスを評価します。 非常に大きな値を設定すると、不要なメモリ消費とパフォーマンスのオーバーヘッドが発生する可能性があるため、このバッファを過度に増やさないことを強くお勧めします。 注: NXP は MAX_SCAN_BEACON_BUFFER 公式の上限値または推奨最大値を提供していないため、上記のテスト済みの安全範囲内で構成を維持することをお勧めします。 よろしくお願いします! よろしくお願いいたします。 魏東
查看全文