2314398_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2314398_ja-JP

2314398_ja-JP

8897スキャン結果のMAX_SCAN_BEACON_BUFFER制限に関するお問い合わせ

NXPサポートチーム様

特定の環境に約 200 個の SSID が存在するテスト シナリオを実施しています。ただし、8897 チップセットでスキャンすると、結果には 120 未満の SSID が表示されます。
パラメータ MAX_SCAN_BEACON_BUFFER (デフォルト値: 49152) を増やすと、スキャン結果に表示される SSID が増えることがわかりました。
NXP がこのパラメータに対して推奨する最大制限があるかどうかをお尋ねしたいと思います。
参考までに、MAX_SCAN_BEACON_BUFFER は次のファイルで定義されています。
../wlan_sd8897/mlan/mlan_main.h
デフォルト値は現在 49152 に設定されています。

このパラメータに推奨される上限があるか、または安全な構成値に関するガイダンスがあるか教えていただけますか?

サポートありがとうございます。

Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results

親愛なる@PeterYang_TW様、


はい、どういたしまして!


よろしくお願いいたします。

魏東

Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results

こんにちは@weidong_sun

推薦ありがとうございます。
お客様にご提案いただいた値 (64 KB と 96 KB) を評価していただきます。

ありがとう、
ピーター

Re: Inquiry on MAX_SCAN_BEACON_BUFFER Limit for 8897 Scan Results

親愛なる@PeterYang_TW様、


MAX_SCAN_BEACON_BUFFERの構成では、次の 3 つの側面を考慮する必要があります。

  1. メモリ使用量– バッファが大きいほど、システム RAM の消費量も多くなります。
  2. ホストと Wi-Fi チップセット間のデータ転送効率 (HIF 帯域幅) – バッファ サイズを大きくすると、スキャン結果ごとに転送されるデータ量が増加し、スループット効率に影響する可能性があります。
  3. スキャン時間– バッファが大きくなるにつれて、スキャン結果の処理と転送に必要な時間も長くなる可能性があります。

最も一般的な環境では、デフォルト値 (約 48 KB) で十分です。
ただし、お客様のような高密度環境では、次のテストをお勧めします。

  • 64 KB 、および
  • 96 KB

特定の条件下でのスキャン パフォーマンスを評価します。

非常に大きな値を設定すると、不要なメモリ消費とパフォーマンスのオーバーヘッドが発生する可能性があるため、このバッファを過度に増やさないことを強くお勧めします

注: NXP はMAX_SCAN_BEACON_BUFFER公式の上限値または推奨最大値を提供していないため、上記のテスト済みの安全範囲内で構成を維持することをお勧めします。


よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

魏東

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-10-2026 04:27 AM
更新者: