NXPチームの皆様、こんにちは。
MCAL/RTD パッケージに付属するセーフティに関するドキュメントに関して質問があります。
MCAL/RTD セーフティが必要な ASIL レベルに準拠して開発されている場合、セーフティ CASE が成果物の一部として含まれていないのはなぜですか?これらのコンポーネントを ISO 26262 準拠のプロジェクトに統合するユーザーとして、セーフティ CASE にアクセスできることは、独自のセーフティの議論と評価を実行する上で非常に役立ちます。
以下を明確にしていただけますか:
サポートのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは@yogesh95さん、
RTD の成果物には、すべてのセーフティドキュメントが ISO26262 に準拠したセーフティ Package zip が含まれています。
さらに、セーフティマニュアル、セーフティ CASE と計画、FMEDA テンプレートと例は、地元の FAE (フィールド アプリケーション エンジニア) を通じて、または NDA の下でS32K3 の安全なファイルを通じて入手できます。
アクセスをリクエストする方法については、セキュア アクセス権に関する FAQを参照してください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは@yogesh95
はい、S32K1xx デバイスにも同じことが当てはまります。RTD パッケージリリースには、セーフティパッケージも含まれています。
さらに、同様の組織の人々に安全なアクセスを要求する場合、何か制限はありますか?複数の人が安全なアクセス権を要求できますか?
はい、複数の方がセキュアアクセスをリクエストできます。ただし、申請は個別に審査され、NXPによる検証が必要です。NXPに会社のNDAをアップロードしていただくと、手続きが迅速化されます。
よろしくお願いします、
ジュリアン