Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
mpl3115A2 最大垂直速度または最大圧力デルタ? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 データシートに最大許容垂直速度または最大デルタ圧力 (dP/dT) が見つかりませんでした。 センサの応答性も良くありません。 この情報を教えていただけますか? ありがとうございます。 圧力センサ
查看全文
方向検出でデバウンスカウンタが減少しない - 加速度計(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 FXOS8700CQを、方向が変わるたびにピン1で割り込みをかけるように設定しました。ピン1で割り込みを受信していますが、デバウンスカウンタ(PL_count)が減分されないため、一度設定された割り込みフラグがクリアされません。問題を調べてもらえますか。NXPに記載されているすべての設定を行いました。 アプリケーションノート AN4068。 コードの構成部分は次のとおりです。 割り込みサービス ルーチンは次のとおりです。 問題は、ISR に入り、PL ステータスと割り込みソース レジスタを読み取ったものの、その後デバウンス カウンターが減少しないことです。 この問題を調べてください。 加速度センサ Re: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> お客様 、 カウンターをクリアするためにdbcntmビットを1に設定してみました 関心の条件が有効でなくなった場合。まだ割り込みビット 方向が元に戻っても0にリセットされない 位置。 この問題を調べていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 ナマン・シャルマ Re: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ナマンさん。 デバウンス カウンタの動作は、PL_CFG レジスタの dbcntm ビットを使用して設定できます。 INT_SOURCE レジスタの src_lndprt 割り込みステータス ビットをクリアし、その結果 INT1 ピンをデアサートするには、正しく実行しているとおりに PL_STATUS レジスタを読み取る必要があります。 ただし、MCU の特定のビットに論理 1 を書き込むことによって、ISR で IRQ を確認することも必要です。これを行わないと、MCU の割り込みフラグがアクティブのままになり、FXOS8700CQ からそれ以上の P/L 割り込みを受信できなくなります。 お役に立てれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 トーマス
查看全文
方位检测中去抖计数器不递减 -加速器(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 我已将我的 FXOS8700CQ 配置为每当方向发生变化时在引脚 1 处发出中断。我在引脚 1 处接收中断,但中断标志一旦设置就无法清除,因为去抖计数器 (pl_Count) 没有减少你能不能看看问题所在,我已经完成了恩智浦应用笔记 AN4068 中提到的所有配置。 下面是代码的配置部分: 这是中断服务例程 问题是,我进入 ISR 并读取 PL 状态和中断源寄存器,但之后消抖计数器没有递减。 请研究一下这个问题。 加速度传感器 Re: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Sir 、 我已经尝试过将 dbcntm 位设置为 1 以清除计数器 只要相关条件不再有效 .还是中断位 每当方向回到原来的位置时,不会重新设置为 0 职位: 希望你们能研究一下这个问题。 此致 纳曼-夏尔马 Re: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,纳曼 可以通过 dbcntm 位在 PL_CFG 寄存器中设置消抖计数器的行为: 要清除 INT_SOURCE 寄存器中的 src_lndprt 中断状态位,从而使 INT1 引脚失效,必须正确读取 PL_STATUS 寄存器。 不过,也有必要在 ISR 中确认 IRQ,方法是向 MCU 的特定位写入逻辑 1。如果不这样做,MCU 上的中断标志将保持激活状态,这样就无法再接收来自 FXOS8700CQ 的任何 P/L 中断。 希望对您有所帮助。 顺祝商祺! 托马斯
查看全文
AN5019の磁気校正に関する質問 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 私はAN5019 Rev 2.0、セクション5「7つのパラメータモデル」に従って磁気校正を行っています。 22ページの内容がよく分かりません。 |A|=1について…それは言う この段落についてさらに情報を教えていただけますか?減衰が 40% または 60% であると仮定するとどうなるでしょうか?計算に何か変化はありますか? |A|=10 を希望通りに設定できますか? これらを理解する前にどのような知識が必要ですか?教えてください。 どうもありがとうございます。 センサ・フュージョン Re: Question about Magnetic Calibration in AN5019 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 いいえ、減衰が 40% または 60% であると仮定しても、|A|=10 にすることはできません。その理由は、あなたが送信した段落で述べられているように、地磁気の強度の大きさを軟鉄から分離することは物理的に不可能であり、NXP ソフトウェアでは常にふるい鉄マトリックスの行列式を |A|=1 に設定する理由です。 ハードアイアンおよびソフトアイアンキャリブレーション の完全なソースコードとライセンスは、次の URL からダウンロード できます: https://www.nxp.com/support/developer-resources/evaluation-and-development-boards/freedom-development-boards/sensors/nxp-e-compass-software:E-Compass?lang=en&lang_cd=en& 当社は、FRDM_K64F および FRDM_K22F 用のMCUXpresso からの KDSK ダウンロードを介して、センサー フュージョン ライブラリ バージョン 7.2 のハード鉄およびソフト鉄用の 10 要素磁気キャリブレーション モデルを含む完全なソース コードを備えた、完全に最適化された MCU ソフトウェアを提供します。 *KSDK をビルディングするときは、ISSDK チェックボックスをオンにしてください。 ダウンロードすると、プロジェクトの magnetic.c ファイル内に 10 要素のコードが具体的に見つかります。
查看全文
FXLS8974CF - 无法从高允许模式退出(错误?) 您好, 我无法改变 FXLS8974CF 的电流消耗,它始终是 150uA,好像永远无法从高性能模式中退出。 我尝试重置注册表值并仅将最低的 ODR 设置为 CONFIG3 注册表,但什么也没发生。 tmp = FXLS8974CF_SENS_CONFIG1_RST_RST;fxls8974cf_write_ reg (& fxls_driver,FXLS8974CF_SENS_CONFIG1,1,& tmp);//软件RESET tmp = 0xFF;fxls8974cf_wr ite_reg (& fxls_Driver,FXLS8974CF_SENS_CONFIG3,1, & tmp);//0.781Hz 会出什么问题呢? 其他功能正常,但我无法降低其功耗。 加速度传感器 Re: FXLS8974CF - cannot exit from high permormance mode (bug?) 你好,Adrian: 您报告的行为肯定是不正常的,但我不认为这是由于传感器卡在 HPM 中造成的。 除非传感器损坏,否则其在 POR 之后的默认运行状态要么处于待机模式(如果 BT_MODE = GND),要么处于运行模式,在 LPM 下为 ODR = 0.78Hz(如果 BT_MODE = VDD)。在这两种情况下,传感器的总电流都将低于 1µA。 让我问几个问题,试着找出你的问题: - 能否提供有关配置的更多详细信息,例如BT_MODE 和接口选择 -当你进行 RESET(通过 Vdd 完成全部 POR 或使用 config1_RST 位字段以编程方式进行 RESET)时,传感器将在不久之后发出启动脉冲(有关详细信息,请参阅数据表)。您是否在中断线上观察到此启动脉冲。 - 您提到寄存器读取功能正常,但您是否也确认寄存器写入功能正常?例如,您可以简单地更改中断引脚的极性,并检查引脚输出电平是否相应地切换。 -额外的电流是否是由外部连接或元器件造成的,例如上拉/下拉电阻、逻辑电平冲突等... 致雅克 Re: FXLS8974CF - cannot exit from high permormance mode (bug?) 我增加了 500 毫秒的延迟: tmp = FXLS8974CF_SENS_CONFIG1_RST_RST;fxls8974cf_write_ reg (& fxls_driver,FXLS8974CF_SENS_CONFIG1,1,& tmp);//软件RESET tmp = 0xFF;delay_ms (500);fxls8974cf_write_reg (& fxls_Driver,FXLS89894 74CF_SENS_CONFIG3, 1, & tmp);// 但什么也没发生,我还读取了 SENS_CONFIG2 注册表,返回值为 0x00。 我还尝试在不通过软件RESET的情况下通过切断电源(项目允许这样做)来重启加速度计,但效果是一样的。 FXLS_PWR_DOWN; delay_ms(50); FXLS_PWR_UP; delay_ms(50); // 等待片刻 tmp = 0xFF; delay_ms(500); fxls8974cf_write_reg(&FXLS_driver, FXLS8974CF_SENS_CONFIG3, 1,&tmp); // 通信正常,我正确读取了 WHO_I_AM 和 PROD_REV(PROD_REV 返回 0x14)。 Re: FXLS8974CF - cannot exit from high permormance mode (bug?) 你好,Adrian: 这两次写入之间是否有延迟? 你能否尝试读取 SENS_CONFIG2 寄存器中的 SLEEP_PM [1:0] 位以确保设备处于低功耗模式(SLEEP_PM [1:0] = 0b00)? BR, Tomas
查看全文
Hello, I am looking for a pressure sensor whose range lies within 150 to 300 kpa. Please suggest me sensor I want pressure sensor IC whose pressure range is 150kpa to 300 kpa. Please suggest me soon Pressure Sensors Re: Hello, I am looking for a pressure sensor whose range lies within 150 to 300 kpa. Please suggest me sensor Hi Peter, Yes, I think that you can use the MPXH6300A for tyre pressure monitoring. You can find the details of purchase and availability on our Distribution Network Have a great day, Jose Reyes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: Hello, I am looking for a pressure sensor whose range lies within 150 to 300 kpa. Please suggest me sensor Hello, I have read the datasheet mailed by you please send me the details for purchase of MPXH6300A and whether the IC is available in india with pricing. Please send me the address in India. I require it for tyre pressure measurement along with temperature suggest me your advice whether it is compatible for the given application. On Mon, Feb 16, 2015 at 11:01 PM, Jose Alberto Reyes Morales < Re: Hello, I am looking for a pressure sensor whose range lies within 150 to 300 kpa. Please suggest me sensor Hi prasad bangar, You can use one of the MPXH6300A Series Family Pressure Sensors: http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXH6300A.pdf The MPXH6300A is an integrated pressure sensor, which means that is On-Chip conditioned and temperature compensated and calibrated and already amplified, which means that you will get an analog output from de sensor from 0 to 4.9V. For your case, measuring pressure from 150 to 300kPa, you will get an output from about 2.2V (equal to about 150kPa) to 4.9V (about 300kPa). Please let me know if this pressure sensor works for your application, if not, I can help you to find the correct pressure sensor. As additional information, we have published a document guide in our communities that can help you to find the correct pressure sensor for your application, you can find this document in the following link: https://community.freescale.com/docs/DOC-102515 Have a great day, Jose Reyes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
查看全文
压力传感器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我在项目中使用的是压力传感器 MPX5999D。我需要做测试。为此,我需要了解以下信息 1. 传感器的输出电压是否随温度升高或降低。 2.随时间漂移 3.Reliability 4.误差预算计算 5.测试报告。 如果您能提供这些信息,将有助于测试传感器。 谢谢 varshini 压力传感器 Re: PRESSURE SENSOR <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,瓦希尼、 下面是我的回答:   传感器的输出电压会随温度升高还是降低。 [A1] 如数据表图 2 所示,传感器的输出电压可随温度而增减,增减幅度为 VFSS +/-2.5% : https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5999D.pdf   随时间漂移。 [A2] MPX5999 的精度为 +/- 2.5%VFSS(典型值),包括偏移量随时间和温度的变化(主要误差因素)。 最好在应用期间重新测量偏移值,以便考虑和补偿随时间产生的漂移。 随函附上一份文件,说明如何计算所涉及的精确度误差,如果您希望在申请中添加这些误差,以便对其进行补偿。我相信这就是你要找的信息,希望对你有用。 另外,请在下面的链接中找到一种用于补偿我们设备的最小压力偏移的已知技术,这种技术称为自动归零,您只需记录设备的偏移量即可将其从读数中扣除。 AN1636:为集成压力传感器实现自动归零,以达到更高精度。 http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes/AN1636.pdf   可靠性 [A3] 恩智浦压力传感器没有可靠性信息,原因是可靠性取决于与压力传感器一起使用的介质。鉴定测试使用干燥空气作为压力介质。干燥空气以外的介质可能会对传感器性能和长期可靠性产生不利影响。   任何基于错误预算计算的文件。 [A4] 所附文件(在 [A2] 中提及)是用于估算误差和校准恩智浦压力传感器的文件   5.测试报告。 [A5] 我们不提供压力传感器的测试报告,您可能会获得 FIT 和 MTBF 值,但是,由于这些信息是由专用于质量报告的另一支支持团队提供的,因此您需要创建一个新的案例来请求这些信息。 祝您愉快, Jose ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果本帖回答了您的问题,请点击正确答案按钮。Thank you! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
查看全文
MM9Z1_638はブートローダーとしてan4723に従う こんにちは、Nxpパートナー mm9z1_638 ブートローダーに an4723 を使用できますか? Br、 マイク・リャン Re: MM9Z1_638 follow an4723 for bootloader こんにちは、私もこれを勉強しています、成功しましたか?いくつか質問してもよろしいでしょうか?ありがとう Re: MM9Z1_638 follow an4723 for bootloader マイク、 はい、MM9Z1_638 も同じ S12Z MCU コアを共有しています。 ブートローダーについては、確認する必要がある 2 つのアプリ ノートがあります。 AN4723 S12Z MagniV ブートローダー https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4723.pdf AN12086 S12Z用シンプルシリアルブートローダ https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN12086 敬具。 W
查看全文
Question about FXOS8700 + FXAS21002 Dear Ladies and Gentlemen, I'm looking for a suitable IMU for a scientific project and came across FXOS8700 + FXAS21002 and I have the following questions. Purpose of the sensor: The sensor should detect small movements at a defined position on a vehicle while driving and for this purpose the sensor should be mounted in a rectangular body, which in turn is screwed to the vehicle. I have the following questions, which I couldn't figure out from the data sheet: - Does the installation position have to be considered, i.e. does the z-axis have to point towards the sky and the x-axis always to the front (always flat, never upright?) (data sheet p. 7)? - The accelerometer and magnetometer are factory calibrated, can't the gyroscope be calibrated? - Is there no calibration routine instead of having to manually enter the values ​​for the accelerometer and magnetometer via OFF_X/Y/Z and M_OFF_X/Y/Z respectively? If there is a calibration routine: - Does the calibration have to be carried out with each use or can the calibration config be reused as long as the sensor is permanently installed in the body? Because the body including the sensor is attached to different vehicles. - Does the sensor have to be calibrated first or can I mount the sensor in the body and then calibrate it afterwards? - Would the sensor detect deviations from the geometric center in this way, or does the sensor have to be mounted in the geometric center of the body? - According to which principle do the sensors work? According to the Hall or MEMS principle? Best regards Re: Question about FXOS8700 + FXAS21002 Hi Tomas, thanks for the answer! Since the sensors can still be bought (e.g. Adafruit Precision NXP 9-DOF breakout board - FXOS8700 + FXAS21002), the sensors are still relevant to me. Best regards Christian Re: Question about FXOS8700 + FXAS21002 Dear Christian, Let me inform you that the FXOS8700CQ is being discontinued and the FXAS21002CQ has already been discontinued without suitable replacements. I would recommend you contact other suppliers such as STM, Analog Devices or TDK InvenSense. As for the FXOS8700CQ calibration, please refer to the AN4399 and AN4459. Best regards, Tomas
查看全文
MPX5100DP E-テンシオメーター NXPチームの皆様 私は現在、研究に使用するツールの 1 つとしてe テンシオメーターの作成に取り組んでいます。 試験サンプルの吸引力(負圧)を測定するためのMPX5100DPをセンサとして使用します。 実際に、 Arduinoマイクロコントローラを使用してデバイスを構築しようとしましたが、測定できる最小圧力に関する問題が見つかりました。差動センサは大圧力と小圧力の差を測定して現在の圧力値を取得することはわかっていますが、デバイスをテストしたところ、最小吸引力 -2.06 kPa (A_DC 実数値 = 22、A_DC 修正値 = 21.92) しか発行できませんでした。それ以外では、一生懸命頑張ってみましたが、結果は同じで、少なくとも A_DC = 22です。一方、正圧の場合は正常に動作し、負圧の場合のように詰まることはありません。 (A_DC=41) から (A_DC=22) に移行するのは簡単かつ高速ですが、強力な吸引力を使用しても、値 22 に到達してもそれ以上の変化はありません。この年表から、私は次のことをお尋ねしたいと思います。 1.このセンサーの最小 DP はアナログ 22 までですか? この精度は MPX5100DP で向上できますか? 2. 改善できない場合、適切な読み取り値を持つ e-テンシオメーターに使用できるセンサーを提案していただけますか? 3. センサーは NXP にありますか? ご清聴ありがとうございました。 よろしく。 Re: MPX5100DP E-Tensiometer 私の間違いは注意が足りなかったことです。ひずみゲージは圧縮または張力しか測定できないことを忘れていました。穴の反対側では吸引がうまく機能し、問題は解決しました。ありがとう。
查看全文
MMA8652FC 回転、基準変更 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、みんな、 これがこのトピックについて質問したり議論したりするのに適切な場所かどうか分かりません。 私の機器には加速度センサ (MMA8652FC) が内蔵されており、機器が平らな面に静止した状態で置かれている場合、画像 (Forças_G_EN.png) に示すように、G ベクトル力 (0, 0, 1) が得られます。 これは、機器/車の位置がわかるため、車内に設置する理想的な位置になります。 つまり、車の前部が -X、後部が X、左が -Y、右が Y、床が -Z、屋根が Z にあることがわかります。画像 (EquipInCar_02_EN.png) しかし、この装置は車内の助手席側の正面に配置されており、回転した位置に配置することができます。 固定された位置はありません。 車内でのポジショニングの例を画像 (EquipInCar_01_EN.png) に示します。 私の質問は、加速度センサによって得られた値を車内の位置 (EquipInCar_01_EN.png) から理想的な位置 (EquipInCar_02_EN.png) に変換するにはどうすればいいかということです。 これについて誰か助けてくれませんか? よろしくお願いいたします。 セルジオ センサ・フュージョン
查看全文
MAG 校正 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、   手動でキャリブレーションを行い、キャリブレーションデータ(10要素)を保存しました。電源を入れると保存したデータを使い始め、正常に動作します。   その後、短時間(20M)実行した後、ヘッディングがずれていることがわかり、現在は4要素のリアルタイムデータが使用されていることを確認しました。 長時間(約 1 時間)走行した後、方向が正常に戻っていることがわかります。今度は 10 要素を再度使用します。 新しい調整済みデータをいつ使用するかを制御する方法はありますか?リアルタイム キャリブレーションは現在と同じように実行されるはずです...   ありがとうございます   クリスティ センサ・フュージョン Re: MAG Cilibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとう、マイク。 Re: MAG Cilibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> クリスティ、 1) はい、環境干渉によりキャリブレーションが狂う可能性があります。キャリブレーションルーチンでは、周囲の磁場が一定であり、地球の磁場と等しいと想定します。それが一定でない場合は、物事がうまくいかなくなる可能性があります。 2) 温度変化による方位誤差の量は方向に依存すると予想されます。磁気センサの X チャネルと Y チャネルは本質的に同一の要素ですが、90 度回転しています。したがって、デバイスが水平の場合、1 次項はキャンセルされます (比率の逆正接を見ていることを思い出してください)。Z軸要素は構造が異なります。水平からの回転では、測定されたフィールドに Z コンポーネントが含まれるため、それらが同じように変化するとは期待できません。上記のすべては、多くのアプリケーションが他のコンポーネント(つまり温度依存のフィールドを生成するスピーカー。バリエーションは無限にあり、一般的なケースを簡単に特徴付けることはできません。つまり、特定のデザインを評価して、それがどの程度うまく機能するかを確認する必要があるということです。 よろしくお願いいたします。 Mike Re: MAG Cilibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、Mikeさん MAG バックグラウンド キャリブレーションをオフにすると、システムを長時間 (24 時間以上) 実行した後でも方位は良好になります。 その後、電源を再度オフ/オンしても、方向に大きな違いはありません。 1) 環境干渉により、バックグラウンド キャリブレーションによって問題が発生する可能性はありますか? 2) Freescale MAG チップに基づく温度によって発生する最大の方位誤差はどれくらいですか? ありがとうございます クリスティ Re: MAG Cilibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> クリスティ、 mqx_tasks.c の Fusion_task() 関数新しい磁気キャリブレーションを開始するコードが含まれています。変数名「initiatemagcal」を探します。このコードセクションを微調整することで、磁気キャリブレーションをいつ開始するか、あるいは開始しないかに関する独自の戦略を作成できるはずです。 Mike Re: MAG Cilibration <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> マーク様へ どうすればいいか分かりますか? 別の質問: キャリブレーション ルーチンの実行を停止すると、コンパスの読み取りは最後にキャリブレーションされたデータに基づきます。保存したキャリブレーションを使用していて、キャリブレーション ルーチンを実行しない場合、保存したキャリブレーション データが常に使用されて方位が計算されますか? MAG の仕様を確認しましたが、ゼロオフセットと温度ドリフトに大きな違いはなく、同じ環境で使用してデータを調整した場合、10 度以上の差は発生しないでしょうか? 私のアプリケーションでは、3 軸で完全なキャリブレーションを行う方法はありません。そして、3軸で完全な回転を行わないと、状況が悪化することがわかりました。完全なキャリブレーションを行うと、キャリブレーション済みデータを使用した場合とほぼ同じ結果が得られます。 ありがとうございます クリスティ
查看全文
MMA8491Q 精度 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 皆さんこんにちは 私は実際に、XTRINSIC-SENSE評価ボードを使用して 3 軸加速度計MMA8491Qを評価しています。 正確さがどうなっているのかが残念です。 評価ボードはテーブルの上に置くだけです。動きも振動も全くありません。 アプリケーションは 500 ミリ秒ごとに 3 つの座標を読み取ります。結果を見ると、1 つの測定値から他の測定値までの絶対偏差が最大 50mG (0.05G) に達していることがわかります。3 つの軸すべてで、最大偏差はほぼ同じです。 これはこのデバイスに期待できる最高の精度ですか、それとも何か見落としているのでしょうか? MMA8451 の方が精度が高いでしょうか (解像度は MMA8491Q の 4 倍です)? 助けてくれてありがとう マーク 加速度センサ センシング・プラットフォーム Re: MMA8491Q Accuracy <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> トーマスさん、ご回答ありがとうございます。 MMA8451Qを評価します。 Re: MMA8491Q Accuracy <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、マーク。 AN4296の図 9 に示されているように、あなたの結果は私たちの結果と一致しています。残念ながら、この加速度センサではより高い精度を実現することはできません。 はい、 MMA8451Q (I 2 Cのみ)またはFXLS8471Q (I 2 CまたはSPI)のご使用をお勧めします。可能な限り低いODR(1.56Hz)と±2gのレンジを選択し、低ノイズ(LNOISEビット = 1)モードと高分解能(SMODS = 1)モードの両方を使用したところ、偏差は0.5mgを超えませんでした。 よろしくお願いいたします。 トーマス 追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。
查看全文
MMA8652FC 旋转,参考变化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好 我不知道在这里提出这个问题、讨论这个话题是否合适。 我在设备中安装了加速度计 (MMA8652FC),当设备静止放置在平面上时,就会产生 G 向量力(0, 0, 1),如图所示 (Forças_G_EN.png)。 这将是把它放在车内的理想位置,因为我们知道设备/汽车的位置。 我的意思是,我们可以知道车头在 -X,车尾在 X,车左在 -Y,车右在 Y,车底在 -Z,车顶在 Z。 图片 (EquipInCar_02_EN.png) 但这些设备被放置在车内副驾驶的正面位置,而且可以旋转。 它没有固定的位置。 我在图片(EquipInCar_01_EN.png)中展示了在汽车中定位的示例。 我的问题是,如何将加速度计给出的数值从汽车中的位置(EquipInCar_01_EN.png)转换到理想位置(EquipInCar_02_EN.png)? 有谁能在这方面提供帮助? 此致, 塞尔吉奥 传感器融合
查看全文
Sensor MPX5700ASX ¿liquid/wine? Hi. I would like to know if the #MPX5700ASX sensor can be used for #liquids and can be in contact with food (Food Security Law). If this #sensor can not be used for this, do you know any other model that does work? Thanks Re: Sensor MPX5700ASX ¿liquid/wine? Ok,  thanks! Re: Sensor MPX5700ASX ¿liquid/wine? Hi Fran, We do not recommend direct contact with any kind of liquid substances. The sensing die is covered with a protective gel, this gel might crack or get washed out and with this changing the characterization of the device, therefore we do not recommend it for any of NXP pressure sensors. However, as you may know, our products are used in washing machine applications, which would expose the gel to a humid environment. In such applications, the device is located at the top of a measurement tube - so water level is indirectly measured through the water pushing a trapped air column up to the sensor. As you can see, the sensor does not have direct contact with water, but is separated by the air column. For more information, please refer to the AN3728. Best regards, Tomas
查看全文
こんにちは - MPH6250A6T1圧力センサには、組み立て工程中にポート開口部を保護(シール)するためのオプションが付属していますか(例:水洗い等)は必要ですか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは - MPH6250A6T1圧力センサには、組み立て工程中にポート開口部を保護(シール)するためのオプションが付属していますか(例:水洗い等)は必要ですか? Re: Hi - Does the MPH6250A6T1 pressure sensor come with any options to protect (seal) the port opening during the assembly process (i.e. aqueous wash, etc.)? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、リック。 弊社の製品グループからのフィードバックによると、残念ながらポートをカバーする何かを提供する予定はないとのことです。 よろしくお願いいたします。 トーマス Re: Hi - Does the MPH6250A6T1 pressure sensor come with any options to protect (seal) the port opening during the assembly process (i.e. aqueous wash, etc.)? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、リック。 これについては弊社の製品グループにコメントを求めています。フィードバックが得られ次第、このスレッドを更新します。 よろしくお願いいたします。 トーマス Re: Hi - Does the MPH6250A6T1 pressure sensor come with any options to protect (seal) the port opening during the assembly process (i.e. aqueous wash, etc.)?   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、トーマス。 返信ありがとうございます。今後、購入した部品に取り外し可能なシールが提供される予定があるかどうかご存知ですか?私が質問する理由は、これが小型の SMD デバイスであり、組み立てのために配置機にロードする前に、開梱、取り扱い、シールの適用、再梱包という部品レベルでのリスクと労力が発生するからです。 ありがとうございます リック。 Re: Hi - Does the MPH6250A6T1 pressure sensor come with any options to protect (seal) the port opening during the assembly process (i.e. aqueous wash, etc.)? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、リック。 いいえ、違います。 ただし、クリーニング プロセスの結果としてデバイス内に汚染物質や異物が入り込むのを防ぐために、クリーニング プロセスの前に、ポート開口部を粘着性のカプトン テープなどの手段で保護することを強くお勧めします。 よろしくお願いいたします。 トーマス
查看全文
MXP2300DT1 传感器使用的灌封凝胶混合物 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 是否有可能获得 MXP2300DT1 传感器中使用的灌封凝胶混合物样品,用于材料符合性测试? Re: Potting gel mixture used in the MXP2300DT1 sensors <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,梅根、 事实上,MPX2300DT1 的硅压阻传感元件上覆盖了一层硅介质凝胶。凝胶是一种无毒、无过敏性的弹性体系统,符合美国药典 XX 生物测试 V 级的所有要求。 遗憾的是,我们无法获得这种凝胶的样本。 在这种情况下,您可以参考材料成分声明 (MCD),以获得更多有关这种凝胶的信息。 希望这些信息对你有用。 如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。 祝您有美好的一天。 戴维-迪亚兹 PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。
查看全文
MM8452Q Xtrinsic加速度計の感度精度パラメータ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、フリースケールさん: Xtrinsic 8452Q 加速度センサの PCB マウント後のゲインとオフセットのキャリブレーションに関するアプリケーション ノート AN4096 と AN4399 を詳しく調べても、2G モードでの各チャネルの測定範囲での精度に関してまだ疑問が残ります。それで、データシートに記載されている「感度精度」パラメータ(2.64%)の意味を教えていただけますか?これはキャリブレーションされたデバイスにどのように適用されますか? AN4399の15パラメータ校正アルゴリズムを適用した場合、チャネルあたりの絶対精度はどの程度になるでしょうか?校正なしの場合、+/- 20mgとなり、1Gの測定値は9.65~10m/s^2となり、自然変動の0.7%gからは大きく外れます。 ありがとうございます ディラン PSL 加速度センサ Re: Sensitivity Accuracy parameter of the MM8452Q Xtrinsic Accelerometer <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私は加速度センサを比較しており、MMA8452Q の 12 パラメータ キャリブレーションの修正形式を使用しました。較正済みの傾斜テーブルを持っていないので、_精度_について話すことはできませんが、代わりに精密度を評価しています。私は、結果のビット数に依存するのではなく、出力の変動を見て、チップの実際の精度を示します。ODR を 50Hz に設定し、スライディング ウィンドウ平均 (10 サンプル) を使用してノイズの一部を除去します。最新のテスト実行 (3 秒間) では、公称ゼロ傾きでは出力が 0.1 度の範囲内に留まり、公称 45 度の傾きでは 0.15 度の範囲内に留まることが示されています。 もちろん、「精度」だけでは正確さに関する疑問には答えられません。 アプリケーションノートに記載されている重力の 0.7% の変動を考慮するために、arcsin(X) ではなく arctan(X/Z) から傾きを導き出す予定です。 MMA8452Q、MMA8451、MMA9550L の精度を比較できる人はいますか?8452Q と 8451 は同様の精度 (ただし 8451 の方が精度が高い) があると予想していますが、9550L についてはわかりません。
查看全文
TPMS(胎压监测系统) 大家好, 我目前正在"胎压监测系统" 。我搜索了一下,发现 NTM88 系列非常适合。该传感器的测量范围为 90kPa-1518kPa。这个平均值也是 13psi-220psi 。但我需要测量高压。您是否有超过 1600kPa 的高范围 TPMS。至少 300-350psi 而且我还需要评估板 😄 我还有一个问题: 你有 NTM88 系列的评估板吗。 先行致谢。 压力传感器 Re: TPMS (Tire Pressure Monitoring System) 你好,萨利赫、 NTM88 系列 TPMS 评估板不通过恩智浦网站或代理商出售。它们由恩智浦 TPMS 应用团队免费提供。 要申请 EVB,请创建一个标准支持票据,并包含以下信息: - - 预期压力(930kPa、1100kPa 或 1518kPa)和预期频率。 -将收到评估板的人的姓名、地址和电话号码 + 公司的增值税号。 BRs, Tomas Re: TPMS (Tire Pressure Monitoring System) 我明白了。谢谢。 我还有一个问题,但你可能没看到。没问题。 " 你有 NTM88 系列的评估板吗?"因为一开始我选择的是 FXTH87,但现在已经不再生产这种传感器了。我认为 FXTH87 只有评估板但没有人造芯片。这意味着它不可持续。那么,如果我绘制原理图,您有什么建议? 我应该从 FXTH87 还是 NTM88 绘制原理图? Re: TPMS (Tire Pressure Monitoring System) 你好,萨利赫、 感谢您对恩智浦 TPMS 解决方案的关注。 目前,我们不提供压力范围超过 1518 千帕(220 磅/平方英寸)的 TPMS 传感器。NTM88K 系列是我们范围最大的 TPMS 解决方案,工作压力范围高达 1518 kPa。 对于需要更高的压力监测(如 300 至 350 psi)的应用,您可能需要从其他供应商处寻求专门的或工业级的 TPMS 解决方案。 BRs, Tomas
查看全文
MPX5010DP reading error/accuracy I have MPX5010DP pressure sensor. What is the accuracy/error? Here is the datasheet: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5010.pdf   Is this 5% of a reading (so it changes and is bigger for bigger readings) or is it 5% of VFSS (Voltage of Full Scale Span) which is 5% of 4.5V for 5V supply (so the error is the same for all readings). There is also error from transfer function depending on temperature and pressure. So should I add these 3 errors so I can obtain information on reading accuracy or choose one of the 3? It's written so unclearly I've got this equation Vout=Vs x (0.09 X P +0.04) +/- 5% Vfss So total error should I calculate from pressure value error(bigger with bigger readings) and  vfss error(constant)? Or that +/- 5% Vfss is the only error (and we have only constant reading error)? Or should I should I just assume total error equal +/-5% of a reading (bigger with bigger readings)? Pressure Sensors Re: MPX5010DP reading error/accuracy Hi Bruno, The worst accuracy is +/- 5% of Vfss, which is +/- 0.225V for a 5V supply.  So the transfer function for a 5V supply and temperature from 0°C to +85°C is:  Vout = 5 x (0.09 x P + 0.04) +/- 0.225V Best regards, Tomas
查看全文